JavaScript deaktiviert! Das Abschicken einer Bestellung ist bei deaktiviertem JavaScript leider NICHT möglich!
Es stehen Ihnen nicht alle Shopfunktionalitäten zur Verfügung. Bitte kontrollieren Sie Ihre Interneteinstellungen. Für ein optimales Einkaufserlebnis empfehlen wir, JavaScript zu aktivieren. Bei Fragen: webmaster@conrad.de

Einbau-Freisprecheinrichtungen

  • 1-17 von 17 Ergebnissen

Einbau-Freisprecheinrichtung: entspanntes und sicheres Telefonieren während der Autofahrt

Mit einer Einbau-Freisprecheinrichtung aus unserem Sortiment telefonieren Sie unkompliziert auch während der Fahrt, ohne die Hände vom Steuer nehmen zu müssen. Die Verwendung des Smartphones ist für den Autofahrer gesetzlich untersagt, eine Freisprecheinrichtung kann hier aber Abhilfe schaffen. Neben der Annahme von Telefonaten bietet eine Einbau-Freisprecheinrichtung aber noch viele weitere nützliche Funktionen etwa in Hinblick auf die Medienwiedergabe. Innovative Ideen rund um Technik und Autozubehör finden Sie in unserem Online Shop!

Mehr Komfort genießen dank Einbau-Freisprecheinrichtung

Eine Einbau-Freisprecheinrichtung stellt die Verbindung zum Smartphone oder Handy per Bluetooth her. Voraussetzung für die Verwendung ist es daher in jedem Fall, dass Ihr Telefon über ein entsprechendes Bluetooth-Modul für die Kommunikation verfügt. Diese Voraussetzung sollte bei den meisten modernen Smartphones und auch bei vielen älteren Handys erfüllt sein. Ist das System einmal eingerichtet, genügt zumeist das Einsteigen in den Wagen und das Umdrehen des Zündschlüssels: Die Einbau-Freisprecheinrichtung stellt dann automatisch eine Verbindung zu Ihrem Smartphone her. Sollte nun ein Anruf eingehen, nimmt das System die Übertragung des Tons über die Lautsprecher Ihres Wagens vor. Auf diese Weise ist es nicht mehr notwendig, Anrufe manuell anzunehmen und die Hände dazu vom Lenkrad wegzubewegen. Das erhöht die Sicherheit beim Fahren und sorgt für zusätzlichen Komfort. Je nach gewähltem Modell ist auch das Führen mehrerer Telefonate gleichzeitig möglich: Hier können Sie einen Anruf halten und auf andere Anrufe umschalten. Zudem sind bei einigen Geräten Telefonkonferenzen mit bis zu sieben Teilnehmern möglich.

Neben der reinen Freisprech-Funktion bieten einige Produkte auch eine umfangreiche Ausstattung in Hinblick auf die Medienwiedergabe an. Besitzt die Einbau-Freisprecheinrichtung eine Digitalendstufe zum Beispiel mit einer Leistung von 30 Watt oder mehr, können Sie Musik in hoher Qualität direkt über die Freisprecheinrichtung wiedergeben. Die Musik übertragen Sie dabei aus der Bibliothek Ihres Smartphones auf das Wiedergabegerät.

Sicher telefonieren mit der Einbau-Freisprecheinrichtung

Die Einbau-Freisprecheinrichtung kann nicht nur Telefonate automatisch annehmen, Sie können auch selbst Gesprächspartner auswählen. Das gelingt am komfortabelsten per Spracherkennung: Sie nennen einfach den Namen des gewünschten Gesprächspartners und die Einbau-Freisprecheinrichtung sucht den entsprechenden Kontakt auf Ihrem Smartphone heraus und stellt die Telefonverbindung sofort her. Das gelingt auch ohne Stimmtraining mittels einer präzisen und reaktionsschnellen Worterkennung. Die Freisprecheinrichtung zeigt auf dem LCD dabei alle wichtigen Daten über die gerade hergestellte Verbindung an wie zum Beispiel den Namen des Anrufers oder des Angerufenen. Einige Modelle zum Beispiel von Herstellern wie Parrot oder Bury können Sie sogar für mehrere Verbindungen gleichzeitig nutzen, bei manchen Geräten bis zu fünf Smartphones. Das ist zum Beispiel dann nützlich, wenn Sie die Freisprechanlage im Auto mit mehreren Personen gleichzeitig nutzen möchten oder mehrere Geräte mitführen, wie etwa ein eigenes Smartphone oder Handy für private und berufliche Gespräche.

Einbau-Freisprecheinrichtung: weitere wichtige Ausstattungsmerkmale

Eine Freisprecheinrichtung für den Einbau im Auto sollte in der Lage sein, die Stimmen der Gesprächspartner unverfälscht wiederzugeben. Wichtig ist hier ein Mikrofon, das Ihre Stimme sauber von etwaigen Umgebungsgeräuschen im Wagen trennt. Dafür kommen moderne Filter zum Einsatz, die selbst bei lauten Fahrtgeräuschen nur Ihre Stimme übertragen. Wichtig sind aber auch Komfortfunktionen wie die automatische Unterbrechung des Radioprogramms, sobald Sie ein Telefonat über die Einbau-Freisprecheinrichtung führen möchten. Die Einbau-Freisprecheinrichtung nimmt weiterhin eine Daten-Synchronisation mit Ihrem Smartphone vor: So erhalten Sie zum Beispiel einen Überblick über die zuletzt empfangenen Anrufe und die zuletzt gewählten Nummern. Eine weitere nützliche Funktion ist das Aufladen des Akkus über die Einbau-Freisprecheinrichtung. Damit sind Sie nicht mehr von der Größe der Akkuladung abhängig, sondern profitieren von einer beliebig langen Gesprächszeit. Eine Einbau-Freisprecheinrichtung dieser Art sowie die neueste Technik und viele spannende Ideen entdecken Sie jetzt im großen Online Shop von Conrad.