1. Start
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table star tooltip warning wishlist

Ratgeber

55-Zoll Fernseher » Eine der beliebtesten Displaygrößen bei Fernsehern

Ein neuer Flachbildfernseher für ein Wohnzimmer oder einen Präsentationsraum ist gefragt. Doch welcher Bildschirmtyp soll es sein? Die Auflösung Full HD oder besser UHD (Ultra HD)?

Um eine gute Qualität und alle Features zu erhalten, die Ihren Anforderungen entsprechen, ist die Kenntnis über zentrale Kaufkriterien wichtig. Dieser Conrad-Ratgeber verschafft Ihnen einen Überblick.

  • Welche Maße hat ein 55 Zoll Fernseher?

  • Was kostet ein 55-Zoll-Fernseher?

  • Welchen Abstand sollten Sie zum Bild einhalten?

  • Welche Besonderheiten kann ein 55-Zoll-Fernseher haben?

55 Zoll Fernseher sind sehr beliebt


Welche Maße hat ein 55 Zoll Fernseher?

Wie groß ist ein 55-Zoll-Fernseher?

Die exakte Bildschirmdiagonale beträgt 139,70 Zentimeter. Leicht gerundet hat der Fernseher also eine Displaygröße von 1,4 Metern in der Diagonalen.


Smart TV mit Ultra HD auf zwei schlanken Standfüßen

Wie breit ist ein 55-Zoll-Fernseher?

Die Diagonale wird zwar als wichtigste Größe zuerst genannt, doch für die Aufhängung an der Wand oder die Aufstellfläche spielen auch Höhe und Breite eine Rolle.

Die Fernseher mit 55 Zoll kommen auf eine Höhe von 71,7 und eine Breite von 124,1 Zentimetern.


Was wiegt ein 55-Zoll-Fernseher?

Mit der beachtlichen Größe geht auch ein relativ hohes Eigengewicht einher.

Es kommt im Detail zwar darauf an, welche Komponenten im Smart TV verbaut sind, wie schwer die Rahmenkonstruktion und eventuelle Halterungen sind, doch rechnen Sie mindestens mit 14 Kilogramm.

Manche Flachbildfernseher in dieser Größenordnung kommen auch auf 20 Kilogramm.



Was kostet ein 55-Zoll-Fernseher?

Die Preise variieren trotz gleicher Größe erheblich. Das liegt an der Wahl der eingebauten Technik, vor allem bei der Unterscheidung in LCD-TV, OLED-TV und QLED-TV.

Auch Features wie ein integrierter Sprachassistent spielen eine Rolle. Günstige Modelle liegen bei rund 500 Euro, die Mittelklasse bewegt sich zwischen 1.000 und 2.000 Euro. Für hohe Ansprüche kann die Ausstattung derart ausgereift sein, dass auch 4.000 Euro und mehr für TV-Geräte mit 55 Zoll möglich sind.



Welchen Abstand sollten Sie zum Bild einhalten?

Bei der Antwort auf diese Frage ist es entscheidend, ob der Fernseher mit Ultra HD (UHD) oder einer Full-HD-Auflösung arbeitet. Bei Ultra HD genügt ein Mindestabstand von circa einem Meter. Bei Full HD sollte es mit etwa zwei Metern der doppelte Abstand sein.

Der Grund: Ultra HD hat eine 4-mal so gute Auflösung. Der Abstand zum Smart TV kann geringer sein, ohne dass das menschliche Auge einzelne Bildpunkte wahrnimmt.

Bei einem Full-HD-Fernseher bedeutet ein kürzerer Betrachtungsabstand das Wahrnehmen der Bildpunkte.

Gut zu wissen: Passende TV-Halterungen

Viele Geräte werden mit Standfuß geliefert, jedoch muss eine Wandhalterung gesondert gekauft werden. Dieses Zubehör führt Conrad in großer Auswahl.



Welche Besonderheiten kann ein 55-Zoll-Fernseher haben?

Es gibt eine Reihe Features, die für 55-Zoll-Modelle interessant sein können:


Anschlussvielfalt

Neben der Wahl zwischen Full HD und Ultra HD unterscheiden sich ein Smart TV mit 55 Zoll hinsichtlich der verfügbaren Schnittstellen. Neben WLAN gibt es Schnittstellen für LAN und Bluetooth, HDMI-Eingänge und RJ45 sowie Klinke.

Einen SCART-Anschluss hat ein Smart TV hingegen unabhängig von der Zoll-Größe nicht mehr. Sollen alte Geräte mit SCART angeschlossen werden, gibt es aber passende Konverter auf HDMI.


HDR

HDR steht für „High Dynamic Range“ und wird im Bereich Smart TV immer häufiger eingesetzt.

Ein HDR-Fernseher erhöht den Kontrastumfang der Bilder und verbessert die Farbwiedergabe. HDR ist noch jung und daher bislang nicht weit verbreitet.


Recorder-Funktion

Nehmen Sie Sendungen im TV auf, die Sie später anschauen können.


Timeshift

Pausieren Sie das laufende Programm beispielsweise für ein Telefonat und schauen Sie die Sendung zeitversetzt weiter.