Markenlogo von Phoenix Contact mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Phoenix Contact Markenshop
    Markenlogo von FESTO mit einer grauen Umrandung. Linkt zum FESTO Markenshop
    Markenlogo von Schneider Electric mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Schneider Electric Markenshop
    Markenlogo von UHU mit einer grauen Umrandung. Link zum UHU Markenshop
    Markenlogo von Fluke mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Fluke Markenshop
    Markenlogo von Ledlenser mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Ledlenser Markenshop
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
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Ratgeber

M4-Schraube » Nahezu universeller Einsatz möglich

Ob Sechskantschraube oder Zylinderschraube: Schrauben und Gewindestifte mit metrischem ISO-Gewinde sind weltweiter Standard. Im Vergleich zu Holzschrauben schneiden M-Schrauben sich nicht selbstständig in das Material, sondern benötigen ein vorgeschnittenes Gewinde. Erfahren Sie in diesem Ratgeber mehr über M4-Schrauben, welche Materialien es gibt und wo ihre Vor- und Nachteile liegen. 

  • Wozu werden M4-Schrauben eingesetzt?

  • Vor- und Nachteile von verschiedenen Materialien bei M4-Schrauben

  • Worauf muss ich beim Kauf von M4-Schrauben achten?

  • Unser Praxistipp: Rändel- und Flügelschrauben für schnell wieder lösbare Verbindungen verwenden

  • FAQ – häufig gestellte Fragen zu M4-Schrauben

M4 Innensechskantschraube


Wozu werden M4-Schrauben eingesetzt?

Nach DIN 13-1 hat das metrische ISO-Gewinde einer M4-Schraube einen Nenndurchmesser von 40 Millimetern sowie eine Steigung von 60 Grad. Schrauben mit einem M4-ISO-Gewinde kommen nahezu überall zum Einsatz. Wann immer eine Schraubverbindung mit Innengewinde oder Außengewinde hergestellt werden soll, finden sie Verwendung. In Kombination mit passenden Muttern verbinden M-Schrauben einen Flansch oder Bauteile von Maschinen miteinander. 

Sie sind im Kraftfahrzeugbau ebenso zu finden wie im Bereich der Unterhaltungselektronik. Dank einer Vielzahl verschiedener Kopfformen der Schraube, beispielsweise Sechskantschraube, Zylinderschraube DIN oder Senkkopfschraube DIN, gibt es für jede Anwendung ein passendes Modell. 

Die Anzahl der möglichen Antriebsarten ist nicht minder vielfältig: Gebräuchlich sind etwa Schlitz-, Torx- oder Innensechskantschrauben. Schrauben mit ISO-Gewinde sind in vielen Größen, Längen und Festigkeitsklassen erhältlich. 



Vor- und Nachteile von verschiedenen Materialien bei M4-Schrauben

M4 Schrauben aus Edelstahl

Schrauben M4 mit ISO-Gewinde werden aus unterschiedlichen Materialien hergestellt, die alle spezifische Vor- und Nachteile aufweisen. DIN Schrauben und Muttern aus Edelstahl eignen sich optimal für den Einsatz im Außenbereich. Edelstahl der Sorte A2 und höher weist eine hohe Beständigkeit gegen Korrosion auf, bei besonders hohen Anforderungen ist die Klasse A4 vorzuziehen. Edelstahl A4 vereint alle positiven Eigenschaften der Sorte A2 und ist darüber hinaus besonders widerstandsfähig gegen Salzwasser und Säuren. Schrauben aus Edelstahl A4 mit metrischem Gewinde werden daher häufig in der Schifffahrt sowie im chemischen Bereich verwendet.


M4 Zylinderschraube Innensechskant

M4 Senkkopfschrauben aus Messing

Senkkopfschrauben aus Messing bestechen durch ihre hochwertige Optik. Sie werden oft genutzt, wenn die Schrauben sichtbar sind und beispielsweise Bestandteil dekorativer Elemente sind. Schrauben aus Messing sehen nicht nur gut aus, sondern bieten auch, abhängig vom Nickelgehalt der Legierung, einen hervorragenden Schutz vor Korrosion. 


M4 Schrauben aus Stahl

Am weitesten verbreitet sind DIN-Schrauben aus Stahl. Meist wird als Korrosionsschutz eine galvanische Verzinkung aufgebracht. Es sind aber auch Varianten ohne zusätzliche Schutzschicht erhältlich. Schrauben aus Stahl mit ISO-Gewinde sind günstig in der Anschaffung und dürfen als Standard gelten. 


M4 Senkschrauben aus Kunststoff

Es gibt auch Senkschrauben, die aus Kunststoff bestehen. Das Material Polyamid bietet eine ganze Reihe an Vorteilen: So lassen sich entsprechende Schrauben sehr günstig herstellen. Sie besitzen ein besonders geringes Eigengewicht und weisen eine hohe Elastizität auf. DIN-Polyamid-Schrauben sind darüber hinaus elektrisch nicht leitend, sehr beständig gegen Chemikalien und bieten keine Angriffsfläche für Korrosion. Als nachteilig erweist sich dagegen die geringe UV- und Temperaturbeständigkeit. Für den Trinkwasserbereich oder bei der Produktion von Lebensmitteln sollten Polyamid-Schrauben nicht verwendet werden, da die Oberfläche die Bildung von Keimen fördert. 


M4 Schrauben aus Aluminium

Auch Aluminium kommt bei DIN-Schrauben häufig zum Einsatz. Das Material zeichnet sich durch ein geringes Gewicht aus, darüber hinaus kann durch Eloxieren ein guter Schutz gegen Korrosion erreicht werden. Außerdem lassen sich Schrauben mit dem Eloxal-Verfahren in unterschiedlichen Farben realisieren. Alu-Schrauben sollten allerdings nicht für sicherheitsrelevante Befestigungen verwendet werden, da das Material relativ weich ist. 



Worauf muss ich beim Kauf von M4-Schrauben achten?

Neben dem gewünschten Durchmesser und der benötigten Länge spielt das Material eine wichtige Rolle.

Wenn die Schrauben beispielsweise in Kontakt mit Chemikalien kommen, in der Hochseeschifffahrt oder in einer küstennahen Region im Außenbereich verwendet werden sollen, ist A4-Edelstahl das am besten geeignete Material.

Speziell für den medizinischen oder chemischen Bereich eignen sich dagegen Polyamid-Schrauben.

Für alle Anwendungsgebiete, bei denen keine speziellen Umgebungsbedingungen zu berücksichtigen sind, können Schrauben aus Stahl genutzt werden.

Wählen Sie außerdem eine passende Kopfform und Antriebsform. Zur Übertragung von hohen Drehmomenten eignen sich Schrauben mit Außensechskant- oder Torx-Antrieb besonders gut. Für Schrauben, die bei beengten Platzverhältnissen lediglich von oben zugänglich sind, bieten sich Modelle mit Innensechskant oder Schlitz an. 

M4 Zylinderschraube Innensechskant


Unser Praxistipp: Rändel- und Flügelschrauben für schnell wieder lösbare Verbindungen verwenden

Nicht immer ist es nötig, eine Schraube mit einer Knarre oder einem Schraubendreher festzuziehen. Bei Verbindungen, die häufig wieder gelöst werden müssen, empfiehlt sich der Einsatz von Rändel- oder Flügelschrauben. So lässt sich zum Beispiel eine Wartungsklappe an einer Maschine schnell und ohne Werkzeug öffnen und auch wieder verschließen.



FAQ – häufig gestellte Fragen zu M4-Schrauben

Was ist der Unterschied zwischen einem Feingewinde und einem Regelgewinde?

Der Unterschied zwischen Fein- und Regelgewinde ist die unterschiedliche Steigung. Eine Schraube mit Feingewinde hat eine geringere Steigung. Das bedeutet, dass beim Eindrehen der Abstand zwischen zwei Gewindestufen geringer ist als bei einem Regelgewinde. Das hat den Vorteil, dass etwa eine Stellschraube präziser gedreht werden kann. 


Was ist eigentlich eine Torx-Schraube?

Eine Torx-Schraube hat als Antrieb ein Innen- oder Außensechsrund. Der Vorteil eines solchen Antriebs besteht darin, hohe Drehmomente übertragen zu können. Darüber hinaus ist dank der speziellen Form keine erhöhte Anpresskraft erforderlich.

Der Conrad Newsletter
Jetzt anmelden und exklusive Aktionen, aktuelle News und Angebote immer zuerst erhalten.
Jetzt anmelden
  • Filialen

  • Versandkostenfrei ab 119,00 € (netto 100,00 €)
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
  • Playstation
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
1 Rabatt nur gültig auf ausgewählte und sofort verfügbare Artikel der Marke DeWalt (verfügbarer Lagerbestand). Gültig bis 12.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

Gratiszugabe 3639913 DEWALT DCB182-XJ Werkzeug-Akku 18V 4.0 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 249 € brutto (209,24 € netto): 1x pro Geschäftskunde/Privatperson bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren DeWalt Aktionsprodukts. Gültig bis 12.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

Gratiszugabe 3639912 DEWALT Akkupack-Ladegerät DCB1104M2-QW inkl. 2. Akku ab einem Mindestbestellwert von 349 € brutto (293,28 € netto): 1x pro Geschäftskunde/Privatperson bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren DeWalt Aktionsprodukts. Gültig bis 12.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

² Gratiszugabe 2793819 Bosch Home and Garden 1600A02625 Werkzeug-Akku und Ladegerät 18 V 2.5 Ah Li-Ion: 1x pro Geschäftskunde/Privatperson bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Bosch Home and Garden Aktionsprodukts. Gültig bis 05.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

3 Rabatt nur gültig auf ausgewählte Office Produkte. Gültig bis 05.04.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson. Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen.

5 Gratiszugabe Einhell 4511627 Aktion SEALED PXC Plus A1 X-Change Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 149,99 € brutto (126,04 € netto): 1x pro Geschäftskunde bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Einhell Professional Aktionsprodukts. Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de, jedoch nur solange der Vorrat. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Teilnahmebedingungen