- Produkt-Art
- Aufputz-Steckdose30
- AbsenderneuUnser Marktplatz-UpdateAlle Rechnungen von ConradRetourenabwicklung über Conrad(14 Tage Rückgaberecht)
- Preis
- Verfügbarkeit
- 625
- Marke
- Bachmann7Martin Kaiser6AS Schwabe5interBär4ABL Sursum2Kopp2PCE2Pollmann Elektrotechnik1Sygonix1
- Nur ISO-zertifizierte Verkäufer
- Nein79Ja24
- Farbe
- schwarz12grau9weiß9transparent6
- Montageart
- Schutzart
- Steckdosen
- Steckdosenleisten-Besonderheiten
- Filialverfügbarkeit
- Refurbished & Angebote
Aufputz Steckdose
30 Ergebnisse


Sygonix SY-6670746 1fach Aufputz-Steckdose abschließbar, schwenkbare Steckdosentöpfe IP55 Grau

interBär 9015-001.01 Aufputz-Steckdose abschließbar IP44 Schwarz, Transparent


interBär 9015-002.81 Aufputz-Steckdose abschließbar Schwarz, Transparent

Martin Kaiser 715/kws Aufputz-Steckdose 1er Set IP20 Kalkweiß

Martin Kaiser 703/kws Aufputz-Steckdose 1er Set IP20 Kalkweiß


Martin Kaiser 703/sw Aufputz-Steckdose 1er Set IP20 Schwarz

Martin Kaiser 703/ws Aufputz-Steckdose 1er Set IP20 Cremeweiß (matt)

AS Schwabe 62461 Aufputz-Steckdose abschließbar IP54 Grau

PCE 1323-0bc Aufputz-Steckdose erhöhter Berührungsschutz IP55 Schwarz/Blau

Pollmann Elektrotechnik 3651010 Aufputz-Steckdose IP20 Weiß

Bachmann 933.014 Aufputz-Steckdose IP20 Schwarz

Bachmann 924.349 Aufputz-Steckdose mit Deckel, erhöhter Berührungsschutz, abschließbar Schwarz, Transparent

Martin Kaiser 715/sw Aufputz-Steckdose 1er Set IP20 Schwarz

Bachmann 933.015 Aufputz-Steckdose IP20 Weiß

Martin Kaiser 715/ws Aufputz-Steckdose 1er Set IP20 Cremeweiß (matt)

Kopp 109856007 1fach Aufputz-Steckdose abschließbar IP44 Grau, Schwarz



Kopp 109802008 1fach Aufputz-Steckdose abschließbar IP44 Grau, Schwarz

interBär 924.349 Aufputz-Steckdose erhöhter Berührungsschutz, abschließbar IP44 Schwarz, Transparent

interBär 924.3491 Aufputz-Steckdose erhöhter Berührungsschutz, abschließbar IP44 Schwarz, Transparent

Bachmann 931.001 Aufputz-Steckdose mit USB, erhöhter Berührungsschutz, mit Cat6 Buchse IP20 Chrom

Bachmann BM0011953 Aufputz-Steckdose mit Deckel, erhöhter Berührungsschutz IK08 Grau


Bachmann 924.3491 Aufputz-Steckdose mit Deckel, abschließbar Schwarz, Transparent

Ratgeber
Aufputzsteckdosen sind in privaten Kellern und Garagen, auf dem Balkon und der Terrasse unverzichtbar. Im Businessbereich kommen sie in Werkstätten, Waschräumen und weiteren Feuchträumen zum Einsatz.
Unser Ratgeber zeigt was Aufputz- von Unterputz-Steckdosen unterscheidet und welche Kaufkriterien wichtig sind.
Anders als Unterputz-Steckdosen, die in der Wand verbaut werden, sitzen Aufputz-Steckdosen auf der Wand. Daher muss für ihre Installation nicht ins Bauwerk eingegriffen werden. Das spart im Vergleich zur Unterputzverlegung Arbeitsaufwand und Kosten.
Zur Befestigung werden meist einfache Verschraubungen benutzt. In seltenen Fällen bieten Hersteller Klebeverbindungen für die Oberflächenmontage.
Da sie nicht im Unterputz sitzen, sind Aufputzsteckdosen bei gleicher Funktion optisch auffallender. Je nach Modell kann es sich um einzelne Steckdosen oder Mehrfachsteckdosen handeln. Letztere erinnern optisch an klassische Steckdosenleisten, sind aber an der Wand befestigt.
Wichtig ist die Unterscheidung in Modelle mit und ohne Klappdeckel. Sowohl im Außenbereich als auch in Feuchträumen und Werkstätten empfehlen sich Aufputzsteckdosen mit Deckel.
Dieser wird nur bei Bedarf aufgeklappt und sitzt ansonsten als Schutz vor der Steckdose. Dank Klappdeckel können Wasser, Staub, Späne und andere Partikel besser ferngehalten werden.
Auch wenn sich die Montage an der Wand einfacher gestaltet, ist für die Installation wie auch beim Unterputz eine Elektrofachkraft gefragt.
Der Anschluss erfolgt im Normalfall über das Installationskabel NYM-J 3x1,5 Millimeter. Die 1,5 Millimeter geben den Leitungsquerschnitt an, die Zahl drei steht für die Anzahl der Leiter: Außenleiter, Neutralleiter und Schutzleiter.
Für eine eindeutige Zuordnung bei der Installation sind die Leiter im Kabel farblich eindeutig voneinander abgegrenzt.
Der Außenleiter ist im Regelfall braun oder schwarz gefärbt, während der Neutralleiter in blauer Farbe gehalten ist. Der Schutzleiter hebt sich von beiden durch eine grüne oder gelbliche Färbung ab.
Um die passenden Aufputz-Modelle zu finden, gilt es vorab einige Kaufkriterien zu beachten.
An erster Stelle steht die Frage nach der Anzahl pro Installation. Sie müssen sich entscheiden, ob eine Einfach- oder Mehrfachsteckdose gefragt ist. Das Angebot variiert zwischen einem und vier Steckdosenplätzen pro Installation.
Wichtig ist, ob die Steckdose über zusätzliche Elemente wie eine Cat6-Buchse oder einen Anschluss für USB verfügen soll. In diesen Fällen kann ein Aufputz-Platz für mehr als nur die Stromversorgung genutzt werden.
Werden Aufputz-Modelle in Mehrzweckhallen eingesetzt, sollte zudem auf die Sicherheit nach DIN 18032 - 3 geachtet werden. Diese Norm regelt die Eigenschaften im Hinblick auf die Ballwurfsicherheit.
Sie besagt, dass Bauelemente wie Decken, Leuchten und Steckdosen nicht durch Ballwürfe beschädigt werden dürfen. Der Kunststoff einer Steckdosenleiste darf sich nicht verformen oder gar zerstört werden.
Gut zu wissen: Noch mehr Sicherheit
Fast immer werden Sie Schutzkontak-Steckdosen finden. Sie besitzen oben und unten je mittig sichtbare Schutzkontakte. Sinnvoll ist es, auf einen erhöhten Berührungsschutz als Ausstattungsmerkmal zu setzen, um die Gefahr für Unfälle zu verringern. Anbieter geben für ihre Modelle an, ob dieser Schutz integriert ist.
Zu den Kaufkriterien gehört auch die Farbe der Steckdosen. Da sie nicht im Unterputz verlegt werden, sondern als Aufputz gut sichtbar sind, werden dezente Farbgebungen bevorzugt. Neben schwarzem und weißem Kunststoff gibt es ebenfalls graue oder transparente Modelle.
Ein weiteres Kriterium ist die Wahl zwischen Modellen mit und ohne Schalter.
Die meisten Modelle arbeiten ohne Schalter. Ist jedoch ein Schalter verbaut, erlaubt dieser eine Wechselschaltung, um Verbraucherelemente wie eine Leuchte nur über das Betätigen des Schalters ein- oder auszuschalten.
Häufig werden die folgenden Fragen gestellt: Können indoor und outdoor die gleichen Aufputz-Modelle genutzt werden? Und wann braucht man Feuchtraum-Steckdosen?
Im ersten Moment liegt der Gedanke nahe, dass Innenräume immer gleich zu behandeln sind.
Fakt ist jedoch, dass Zimmer mit erhöhter Luftfeuchte wie Badezimmer anderen Bedingungen als Wohnbereiche unterliegen. Im Außenbereich kommen Witterungsschwankungen hinzu.
Nicht jede Steckdose für die Aufputz-Montage darf im Außenbereich oder im Feuchtraum genutzt werden. Um für alle Bereiche die passende Steckdose im Aufputz zu installieren, muss vorab auf die Schutzart geachtet werden.
Liegt lediglich die IP-Schutzart IP20 vor, sollte die Steckdose ausnahmslos in Wohnräumen und geschlossenen Aufenthaltsbereichen genutzt werden, da IP20 keinerlei Schutz vor Wasser bietet.
Unser Praxistipp: Lösung für Gemeinschaftsräume
Werden Geräte in Feuchträumen, Werkstätten oder anderen Bereichen genutzt, zu denen verschiedene Personen Zugang haben, können Aufputzsteckdosen mit abschließbarem Deckel genutzt werden.
Die Mindestanforderung an Feuchtraum-Steckdosen und Feuchtraum-Schalter ist IP44. IP44 bringt einen allseitigen Schutz vor Spritzwasser mit sich.
In Badezimmer, Küche, Wäscheraum und Co. ist IP44 daher ideal. Da diese Schutzart auch feste Fremdkörper mit weniger als 1 Millimeter Durchmesser abhält, wird IP44 ebenfalls in der Garage und in Werkstätten empfohlen.
Für den Außenbereich kann IP44 allerdings zu wenig sein. Neben dem Schutz vor allseitigem Spritzwasser bietet IP54 daher eine staubgeschützte Konstruktion und sollte outdoor bevorzugt werden.