Ein dunkelblauer Banner zeigt „Conrad PRO“ mit einem gelben Pfeil nach rechts. Linkt zum Service Conrad PRO
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
    Markenlogo von LAPP mit einer grauen Umrandung. Linkt zum LAPP Markenshop
    Markenlogo von Finder mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Finder Markenshop
    Markenlogo von Ansell mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Ansell Markenshop
    Markenlogo von TORK mit einer grauen Umrandung. Link zum TORK Markenshop
    Markenlogo von Dometic Group mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Dometic Group Markenshop
    Markenlogo von Metrel mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Metrel Markenshop
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
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Ratgeber

Fahrradhelme » Zuverlässiger Kopfschutz für Radfahrerinnen und Radfahrer jeder Art

Ob auf dem täglichen Weg zur Arbeit, auf anspruchsvollen Mountainbike-Trails oder beim sportlichen Rennradtraining – ein Fahrradhelm ist die wichtigste Schutzausrüstung beim Radfahren. Ein hochwertiger Radhelm schützt den Kopf zuverlässig vor den Folgen eines Sturzes und kann Leben retten. Die Auswahl reicht von leichten Alltagsmodellen für Damen und Herren bis hin zu spezialisierten MTB-Helmen und aerodynamischen Rennradhelmen.

Beim Fahrradhelm kaufen kommt es nicht allein auf das Design an. Passform, Belüftung, Sicherheitsstandards und das Verstellsystem bestimmen maßgeblich den Tragekomfort sowie die Schutzwirkung. Ob Fahrradhelm Damen oder Fahrradhelm Herren – entscheidend ist, dass der Helm korrekt sitzt und den individuellen Kopfumfang optimal umschließt. Die richtige Helmgröße ist dabei genauso bedeutsam wie das verwendete Material.

Dieser Ratgeber erklärt, warum ein Radhelm unverzichtbar ist, welche Helmtypen es gibt, wie Sie die passende Größe ermitteln und worauf Sie beim Sitz Ihres Helms achten sollten.

Wichtig: Achten Sie beim Kauf immer auf ein gültiges Sicherheitszertifikat. Helme ohne anerkanntes Prüfsiegel bieten keinen verlässlichen Schutz und sollten keinesfalls verwendet werden.


Warum ist ein Fahrradhelm wichtig?

Ein Fahrradhelm schützt den Kopf bei einem Sturz vor schwerwiegenden Verletzungen. Auch wenn in Deutschland keine allgemeine Helmpflicht gilt, empfehlen Verkehrsexperten das Tragen eines Helms uneingeschränkt. Diese Gründe sprechen eindeutig dafür:

  • Schutz bei Stürzen: Der Helm absorbiert die Aufprallenergie eines Sturzes und reduziert das Risiko schwerer Kopfverletzungen erheblich. Studien zeigen, dass Radfahrerinnen und Radfahrer mit Helm deutlich seltener ernsthafte Verletzungen am Kopf erleiden.
  • Sichtbarkeit im Straßenverkehr: Viele Fahrradhelme sind mit Reflektoren ausgestattet, die die Sichtbarkeit bei Dämmerung und Dunkelheit verbessern und damit die Sicherheit im Straßenverkehr deutlich erhöhen.
  • Schutz für alle Altersgruppen: Besonders für Kinder ist das konsequente Tragen eines Helms essenziell. Aber auch Erwachsene profitieren auf jedem Streckentyp – vom Stadtweg bis zum Mountainbike-Trail – von zuverlässigem Kopfschutz.

Was ist der Unterschied zwischen City-, MTB- und Rennradhelm?

Fahrradhelme sind auf unterschiedliche Einsatzbereiche ausgelegt. Helmtyp, Belüftung und Außenschale unterscheiden sich je nach Anforderung erheblich. Die folgende Übersicht zeigt die wichtigsten Typen im Vergleich:

HelmtypEinsatzbereichBesonderheitOptik
CityhelmAlltag, PendelnGute Belüftung, oft mit ReflektorenSchlicht, alltagstauglich
MTB-HelmMountainbike, TrailTiefer Hinterkopfschutz, robuste AußenschaleSportlich, oft stylisch
RennradhelmRennrad, SporttrainingAerodynamisch, sehr leicht, maximale BelüftungSchlank, kompakt
VelohelmTrekking, AlltagUniversell einsetzbar, komfortabelVielseitig

Ein Mountainbike-Helm bietet durch den verlängerten Hinterkopfschutz und die stabilere Konstruktion mehr Sicherheit bei Geländefahrten als ein klassischer Cityhelm. Fischer Fahrradhelme decken mit einem breiten Sortiment verschiedene Einsatzbereiche ab. Wer gezielt einen MTB-Helm oder Rennradhelm sucht, sollte den jeweiligen Einsatzzweck definieren und den passenden Typ bestellen.


Welche Größe sollte ein Fahrradhelm haben?

Die richtige Helmgröße ist entscheidend für Schutz und Tragekomfort. So ermitteln Sie die passende Größe:

  1. Kopfumfang messen: Messen Sie den Kopfumfang mit einem Maßband knapp über den Augenbrauen und am Hinterkopf. Notieren Sie den gemessenen Wert in Zentimetern.
  2. Größentabelle vergleichen: Ordnen Sie den Kopfumfang der entsprechenden Größe zu – Richtwerte: S für 52–56 cm, M für 56–60 cm, L für 60–64 cm.
  3. Verstellsystem nutzen: Die meisten Fahrradhelme verfügen über ein Drehrad-Verstellsystem am Hinterkopf, das eine präzise Anpassung an unterschiedliche Kopfformen ermöglicht.
  4. Passform testen: Setzen Sie den Helm auf und prüfen Sie den Sitz – er sollte fest anliegen, ohne unangenehm zu drücken.

Praxistipp: Messen Sie Ihren Kopfumfang am Morgen, da der Kopf im Tagesverlauf leicht anschwellen kann. So erhalten Sie die Helmgröße, die ganztägig komfortabel sitzt.


Wann sitzt ein Fahrradhelm richtig?

Ein korrekt sitzender Fahrradhelm liegt waagrecht auf dem Kopf und bedeckt die Stirn etwa zwei Finger breit über den Augenbrauen. Der Kinnriemen sitzt eng an, ohne zu drücken – zwischen Kinn und Riemen sollte genau ein Finger Platz haben. Die seitlichen Gurte bilden ein V direkt unterhalb des Ohrs. Rütteln Sie den Helm: Er darf sich weder nach vorne noch nach hinten verschieben. Passende Fahrradbekleidung ergänzt den Helm sinnvoll und rundet die Schutzausrüstung rund ums Fahrrad ab.

Achtung: Tragen Sie niemals einen Helm mit sichtbaren Rissen oder Verformungen. Nach einem Sturz muss der Helm auch ohne äußere Schäden ersetzt werden, da die innere Schutzstruktur beschädigt sein kann.


FAQ – Häufig gestellte Fragen zu Fahrradhelmen

Wann sollte ein Fahrradhelm ausgetauscht werden?

Nach jedem Sturz sollte ein Fahrradhelm sofort ersetzt werden, da Außenschale und Innenaufbau unsichtbare Risse aufweisen können. Unabhängig von Stürzen empfehlen Hersteller einen Austausch alle fünf Jahre, da Materialien wie EPS-Schaum altern und an Schutzwirkung verlieren. Sonneneinstrahlung und Schweiß beschleunigen diesen Prozess. Im Bereich KFZ & Fahrrad gilt grundsätzlich: Sicherheit geht vor Sparsamkeit.

Welche Sicherheitsstandards sollte ein Fahrradhelm erfüllen?

In Europa ist die CE-Norm EN 1078 der gesetzliche Mindeststandard für Fahrradhelme. Sie prüft die Dämpfwirkung der Außenschale sowie die Stabilität des Kinnriemens. Ergänzend bietet der MIPS-Standard zusätzlichen Schutz bei seitlichen Rotationskräften beim Sturz. Hochwertige Fahrradhelme tragen häufig beide Kennzeichnungen und bieten damit maximale Sicherheit.

%seoprefootercolumns%
Der Conrad Newsletter
Jetzt anmelden und exklusive Aktionen, aktuelle News und Angebote immer zuerst erhalten.
Jetzt anmelden
  • Filialen

  • Versandkostenfrei ab 100,00 € zzgl. MwSt.
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
  • Conrad PRO
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
1 Rabatte nur gültig auf sofort verfügbare Artikel (Lieferstatus grün): 15% Rabatt auf alle Licht-Artikel der Marke Sygonix, 10% Rabatt auf das komplette Sortiment der Marken Paulmann und Ledlenser, sowie 10% auf ausgewählte Artikel der Marke Philips. Gültig bis 10.05.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson.  Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen.

21x pro Geschäftskunde/Privatperson: 10% Rabatt. Gültig nur auf sofort verfügbare Artikel der Marke Wiha (Lieferstatus grün). Gültig bis 31.05.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen. Aktion gültig solange Vorrat reicht. Für PRO Mitglieder gilt abweichend: 15% Rabatt auf Artikel der Marke Wiha.

3Exklusiver Pre-Access für Conrad PRO Mitglieder. 20% Rabatt auf ausgewählte Produkte der Marken Philips und Sygonix, 10% Rabatt auf das komplette Sortiment der Marke Bosch Home Comfort - außer Artikelnummer: 2885941 and 3730522. Gültig bis 24.05.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen), nur von Conrad PRO Mitgliedern einlösbar. Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson.  Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen.

4 Bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Gardena Aktionsprodukts (Lieferstatus grün). erhalten Sie den Artikel 3395129 Starter-Kit gratis dazu. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Gültig bis 24.05.2026 bzw. solange der Vorrat reicht auf conrad.de. Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson.

5 Gratiszugabe Einhell 4511627 Aktion SEALED PXC Plus A1 X-Change Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 101,14 € brutto (84,99 € netto): 1x pro Geschäftskunde bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Einhell Professional Aktionsprodukts. Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de, jedoch nur solange der Vorrat. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Teilnahmebedingungen
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
  • Widerruf einreichen

  • Verträge kündigen

Produktvergleich
Merkliste