Ein dunkelblauer Banner zeigt „Conrad PRO“ mit einem gelben Pfeil nach rechts. Linkt zum Service Conrad PRO
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
    Markenlogo von LAPP mit einer grauen Umrandung. Linkt zum LAPP Markenshop
    Markenlogo von Finder mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Finder Markenshop
    Markenlogo von Ansell mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Ansell Markenshop
    Markenlogo von TORK mit einer grauen Umrandung. Link zum TORK Markenshop
    Markenlogo von Dometic Group mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Dometic Group Markenshop
    Markenlogo von Metrel mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Metrel Markenshop
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
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Ratgeber

E-Bike Ladegeräte » Akkus richtig laden

Mit einem E-Bike geht es schnell zur Arbeit und flexibel in den Urlaub. Dank Motor und Akku entsteht eine Tretunterstützung, mit der alle Menschen mehr Freude am Radfahren haben. Damit das Fahrrad viele Jahre zum Alltagsbegleiter wird, ist der richtige Umgang mit Akku und Ladegerät wichtig.

Dem Aspekt der E-Bike-Ladegeräte widmen wir uns jetzt in unserem Ratgeber.

  • Wie funktioniert ein Akku-Ladegerät für E-Bikes?

  • Welche Typen von E-Bike-Ladegeräten gibt es?

  • Welche Rolle spielen Ladestationen für E-Bike Akkus?

  • FAQ – häufig gestellte Fragen zu Ladegeräten für E-Bikes

E-Bike Akkus und Ladegeräte


Wie funktioniert ein Akku-Ladegerät für E-Bikes?

Fast Charger der Marke Bosch

Das Ladegerät übernimmt zwei Hauptfunktionen. Im ersten Schritt ist es seine Aufgabe, Wechselstrom (AC) aus der Steckdose in Gleichstrom (DC) umzuwandeln und diese Energie in den E-Bike Akku einzuspeisen. Meist handelt es sich um Lithium-Ionen-Akkus, die nach dem Aufladen nun elektrische Unterstützung für das Fahrrad bereitstellen.

Das Ladegerät wandelt aber nicht nur die Wechselspannung in die benötigte Gleichspannung um, sondern übernimmt die komplette Steuerung des Ladevorgangs. Dieser wird beispielsweise automatisch beendet, sobald der E-Bike-Akku vollständig aufgeladen ist, um eine Überladung zu vermeiden

Was ist ein Ladezyklus?

Der Begriff bezieht sich auf den vollständigen Lade- und Entladevorgang eines Akkus. Ein vollständiger Ladezyklus erfolgt, wenn der Akku von seinem maximal entladenen Zustand bis zu seinem maximal aufgeladenen Zustand zurückkehrt. In der Praxis sollte ein Li-Ion-Akku nach Möglichkeit nicht zu den beiden Extremen beansprucht werden, sondern wird bei circa 40 Prozent aufgeladen und bei rund 90 Prozent vom Ladegerät getrennt.

Die Lebensdauer eines Akkus wird von den Herstellern zur besseren Orientierung dennoch in vollen Ladezyklen angegeben. Lithium-Ionen-Akkus können auf 500 bis 1.500 Ladezyklen ausgelegt sein und halten im Schnitt drei bis sieben Jahre.



Welche Typen von E-Bike-Ladegeräten gibt es?

Um den Akku zu laden, muss der nötige Ladestrom von einer Energiequelle via Ladekabel und Stecker zum Li-Ion-Akkumulator des Fahrrads kommen. Grundsätzlich stehen hierfür drei Formen der Ladegeräte zur Auswahl:

Standard-Ladegerät

Beim Kauf eines E-Bikes liefern die Hersteller einen kompatiblen Charger mit. Dieser liefert passend zum Fahrrad den richtigen Ladestrom. Der Schutzkontakt-Stecker wird in eine Haushaltssteckdose und der Stecker der Gegenseite in den Akku gesteckt.

Wichtig: Ladegeräte sind in der Regel für spezifische E-Bike-Modelle oder Akku-Typen konzipiert.

Mobile Ladegeräte

Diese Ladegeräte sind kompakt und leicht, sodass sie auf Reisen bequem mitgenommen werden können. Dank Kfz-Stecker können sie unterwegs im Auto geladen werden und stehen beispielsweise im Urlaub für Fahrradtouren bereit.

Wichtig: Da diese Ladegeräte nicht die klassischen 230 Volt nutzen, sondern mit 12 Volt oder 24 Volt als Ladestrom versorgt werden, dauert das Laden entsprechend länger.

Fast Charger

Bei wem die Umstände häufig ein zügiges Aufladen erfordern, der sollte auf ein Schnell-Ladegerät zurückgreifen. Die Funktion kann die typische Ladezeit des E-Bike-Akkus von durchschnittlich fünf Stunden auf nur noch drei Stunden verkürzen.

Wichtig: Das Schnell-Ladegerät kann nur dann ein beschleunigtes Laden ermöglichen, wenn auch der Akku schnellladefähig ist. Zudem bringen Fast Charger etwas mehr Gewicht mit sich, um den hohen Stromdurchfluss verarbeiten zu können.



Welche Rolle spielen Ladestationen für E-Bike Akkus?

Ein E-Bike-Akku besitzt zwischen 300 und 750 Wh (Wattstunden) und kann zwischen 50 und 100 Kilometer Reichweite überbrücken. Für längere Touren ist es wichtig, sich abseits der heimischen Steckdose Gedanken über den Ladevorgang zu machen. An dieser Stelle kommen Ladestationen ins Spiel.

Da es für Akkus und Ladegeräte keine standardisierten Vorgaben gibt, entscheiden sich E-Bike-Hersteller für individuelle Lösungen, die selten kompatibel zu anderen Marken sind. Das hat direkte Auswirkungen auf stationäre Ladesäulen. Drei verschiedene Typen der Ladestationen haben sich etabliert:

Steckdosen-Ladestationen mit Fahrradständer

E-Bike Ladesäule passend für Hotels, öffentliche Parkplätze etc.

Es handelt sich um mobile Steckdosen, neben denen das Rad abgestellt und zum Laden seiner Li-Ionen-Batterie angeschlossen wird. Da es sich um reine Steckdosen-Plätze handelt, muss zwingend das eigene Ladegerät samt Ladekabel mitgeführt werden.

Steckdosen-Ladestationen als
Schließfächer

Abgenommene E-Bike Akkus werden in den Fächern geladen

Wie auch Stationen mit Fahrradständern bieten sie Steckdosen und setzen das Mitbringen des eigenen Ladegeräts voraus. Der Akku muss vom E-Bike abgenommen werden, damit er samt Ladegerät und Ladekabel innerhalb des Fachs in die Ladebuchse gesteckt werden kann.

Steckdosen-Ladestationen mit Steckersystem

E-Bike Ladestation mit Kabelsystem für weit verbreitete E-Bike-Akkus von Bosch

Diese Modelle bieten keine Steckdosen, sondern liefern die benötigte Energie über ein integriertes Stecksystem. Es muss kein eigenes Ladegerät mitgeführt werden. Allerdings ist das Laden nur möglich, wenn E-Bike-Akku und der gestellte Battery Charger kompatibel sind.



FAQ – häufig gestellte Fragen zu Ladegeräten für E-Bikes

Kann ich mit einem E-Bike-Ladegerät alle Arten von E-Bike-Akkus aufladen?

Nein, die meisten Hersteller entwickeln und verkaufen ihre eigenen Akkus und Charger. Neben den Original-Produkten gibt es allerdings Anbieter, die E-Bike-Akkus und Ladegeräte als kompatibel zu bestimmten Marken und Modellen führen.


Wo kann ich mein E-Bike unterwegs aufladen?

Neben Ladestationen an öffentlichen Straßen, auf Rastplätzen und bei touristischen Attraktionen bieten häufig Firmen und Hotels diesen Service für Angestellte, Kunden und Gäste. Hinzu kommen Campingplätze, Cafés und Restaurants sowie Kaufhäuser und Fahrradgeschäfte. In Apps können Sie nach eingetragenen Ladestationen suchen.


Sollte ich ein E-Bike-Ladegerät unterwegs mitnehmen?

Ja, es empfiehlt sich, das Ladegerät dabeizuhaben, insbesondere wenn Sie längere Touren planen. Sie können alle Ladestationen mit Steckdosen nutzen und müssen sich vor Ort keine Sorgen machen, dass Ladegerät und Stecker nicht passend sein könnten.


Gibt es mobile E-Bike-Ladegeräte?

Ja, die als Reise-Ladegerät oder Kompakt-Ladegerät bezeichneten Modelle bringen ein besonders geringes Gewicht mit sich und sind am bequemsten zu transportieren. Ausführungen mit Kfz-Stecker sind zudem ideal für einen Ladevorgang im Pkw.


Kann man einen E-Bike-Akku mit einer Powerbank laden?

Klassische Powerbanks eignen sich nicht, allerdings gibt es mit Range Extenders eine Lösung, die rund 250 Wh Zusatzenergie gibt und damit die Reichweite des geladenen Akkus verlängert. Die Größe entspricht einer gefüllten Trinkflasche, das Gewicht liegt bei rund 1,5 Kilogramm.


Wie müssen E-Bike-Ladegeräte gepflegt werden?

Die Geräte sind sehr einfach zu pflegen: Schützen Sie die Charger vor direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und Verschmutzungen. Auch Stöße und ein Fallenlassen sollten vermieden werden.


Wie lange dauert das Aufladen mit einem E-Bike-Ladegerät?

Die exakte Dauer hängt von der Kapazität der Li-Ion-Akkumulatoren ab. Gehen Sie von drei bis sechs Stunden für einen Ladevorgang aus. Fast Charger können diese Dauer halbieren.

%seoprefootercolumns%
Der Conrad Newsletter
Jetzt anmelden und exklusive Aktionen, aktuelle News und Angebote immer zuerst erhalten.
Jetzt anmelden
  • Filialen

  • Versandkostenfrei ab 100,00 € zzgl. MwSt.
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
  • Conrad PRO
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
1 20% Rabatt auf ausgewählte Produkte der Marken Philips und Sygonix, 10% Rabatt auf das komplette Sortiment der Marke Bosch Home Comfort - außer Artikelnummer: 2885941 and 3730522. Gültig bis 07.06.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson.  Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen..

21x pro Geschäftskunde/Privatperson: 10% Rabatt. Gültig nur auf sofort verfügbare Artikel der Marke Wiha (Lieferstatus grün). Gültig bis 31.05.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen. Aktion gültig solange Vorrat reicht. Für PRO Mitglieder gilt abweichend: 15% Rabatt auf Artikel der Marke Wiha.

5 Gratiszugabe Einhell 4511627 Aktion SEALED PXC Plus A1 X-Change Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 101,14 € brutto (84,99 € netto): 1x pro Geschäftskunde bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Einhell Professional Aktionsprodukts. Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de, jedoch nur solange der Vorrat. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Teilnahmebedingungen
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
  • Widerruf einreichen

  • Verträge kündigen

Produktvergleich
Merkliste