Ein dunkelblauer Banner zeigt „Conrad PRO“ mit einem gelben Pfeil nach rechts. Linkt zum Service Conrad PRO
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
    Markenlogo von LAPP mit einer grauen Umrandung. Linkt zum LAPP Markenshop
    Markenlogo von Finder mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Finder Markenshop
    Markenlogo von Ansell mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Ansell Markenshop
    Markenlogo von TORK mit einer grauen Umrandung. Link zum TORK Markenshop
    Markenlogo von Dometic Group mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Dometic Group Markenshop
    Markenlogo von Metrel mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Metrel Markenshop
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
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Ratgeber

Bewässerungssteuerungen » Einfache Gartenbewässerung 

Den Garten eigenhändig zu gießen, ist nicht nur eine Frage der Motivation, sondern oft auch eine Frage der Zeit.

Eine zeitsparende Bewässerung gelingt dank Bewässerungssteuerung und wird sowohl von Privatpersonen im Garten und auf dem Balkon genutzt als auch von Unternehmen, die beispielsweise eine Liegenschaft oder einen Bürokomplex mit Grünflächen betreuen.

In unserem Ratgeber erfahren Sie, welche Möglichkeiten der modernen Bewässerung es gibt.

  • Welche Bewässerungssysteme gibt es?

  • Wie funktionieren die Bewässerungssteuerungen?

  • Was benötigt man für eine intelligente Bewässerungssteuerung?

  • Wie viele Liter Wasser sind für die Bewässerung nötig?

  • Wann sollten Pflanzen bewässert werden?

Bewässerungssteuerungen für einfachere Gartenbewässerung


Welche Bewässerungssysteme gibt es?

Einfache Installation am Wasseranschluss eines Hauses

Grundsätzlich handelt es sich bei den Systemen um unterschiedliche Formen einer Bewässerungsuhr. Die Installation ist einfach, denn die Geräte werden lediglich auf den Wasserhahn geschraubt. Der Wasseranschluss bleibt aufgedreht, doch die Bewässerungsuhr entscheidet als Zwischeninstanz darüber, ob das Wasser in den Wasserschlauch weitergegeben wird oder nicht.

Die Vorteile einer gesteuerten Gartenbewässerung: Für den Menschen entfällt das Tragen von Gießkannen oder das lange Herumstehen mit dem Gartenschlauch.

Zudem kann durch Einstellungsmöglichkeiten der Wasserverbrauch geplant werden, was bares Geld spart, Pflanzen nicht überwässert und der Wasserverschwendung vorbeugt.

In der Praxis haben sich mehrere Arten der Bewässerungssteuerung etabliert. Es gibt die mechanische Wasseruhr, die als klassische Lösung vor allem in privaten Gärten zum Einsatz kommt, wenn die Grundstücksbesitzer sich eine einfache, automatische Bewässerung wünschen. Komplexer ist ein Bewässerungscomputer mit verschiedenen Modi und der Möglichkeit zur Programmierung von Zeitplänen am Gerät. Darüber hinaus gibt es smarte Modelle, die entweder via Bluetooth angesteuert werden, oder über das Internet mit dem Smartphone verbunden sind.



Wie funktionieren die Bewässerungssteuerungen?

Die Steuerungen zur Gartenbewässerung bestehen aus robusten Materialien und haben je nach Bauart eigene Vorzüge. Daher lohnt es sich, vor der Kaufentscheidung einen Blick auf die unterschiedlichen Arbeitsweisen von Bewässerungssteuerungen zu werfen.

Mechanische Wasseruhr

Mechanische Wasseruhr mit zwei Anschlüssen

Als Zwischenstück zwischen Wasserhahn und Schlauch öffnet die mechanische Wasseruhr den Wasserfluss durch eine manuelle Betätigung. Menschen müssen während der Bewässerung des Gartens jedoch nicht daneben stehen, da die mechanische Wasseruhr das Gießen nach Ablauf der eingestellten Zeit beendet.

Es handelt sich daher um Modelle, die ausschließlich zeitgesteuert sind. Ein großer Vorteil: Sie erfüllen ihre Funktion, ohne dass eine Stromversorgung benötigt wird.

Manche Modelle besitzen neben dem Gewinde für den Wasseranschluss zwei Anschlüsse für Wasserschläuche, um zwei getrennte Flächen zu bewässern.

Zwei Wasseruhren können unabhängig voneinander eingestellt werden, sodass beispielsweise der Rasen auf der einen und das Blumenbeet auf der anderen Seite zu unterschiedlichen Zeiten und über je eine eigene Zeitdauer bewässert werden.


Bewässerungscomputer mit Steuereinheit am Gerät

Bewässerungscomputer mit LCD-Anzeige

Mehr Komfort bei der Nutzung und mehr Kontrolle über die Bewässerung bieten Bewässerungscomputer. Im Gehäuse ist ein Computer eingebaut, der zwar eine Stromversorgung (meist via Batterien) benötigt, doch dafür viele Möglichkeiten der gezielten Bewässerungssteuerung bietet.

Über Tasten am Gerät können Einstellungen wie Wassermenge, Zeitplan für den Tag oder ein Wochenplan festgelegt werden. Für das Ablesen der Modi ist oft ein LC-Display integriert. Praktisch in diesem Kontext: Modelle, bei denen das Display als Handteil abgenommen werden kann.

Je nach Einstellung erfolgt eine eigenständige Aktivierung sowie Deaktivierung. Die Bewässerungssteuerung ist bei vielen Herstellern darauf ausgelegt, dass auf Wunsch in einen manuellen Modus gewechselt werden kann. Zudem zeigt meist eine Statusanzeige an, wann Batterien gewechselt werden müssen. Einige wenige Modelle erhalten ihre Stromversorgung alternativ über einen Netzbetrieb. In diesem Fall muss eine Haushaltssteckdose in der Nähe sein.


Bluetooth-Bewässerungscomputer

Statt Eingaben unmittelbar am Gerät vorzunehmen, gibt es Bewässerungscomputer, die über Bluetooth angesteuert werden.

In diesem Fall ist ein Smartphone oder Tablet nötig, um die entsprechende App zu installieren.

Viele Hersteller dieser smarten Bewässerungssteuerungen bieten die App als kostenlosen Download an, sodass unmittelbar nach der Anbringung des Gerätes am Wasseranschluss mit der Programmierung begonnen werden kann.

Die App-Steuerungen sind intuitiv gehalten und erlauben zum Beispiel die Erstellung mehrerer individueller Zeitpläne.

Wichtig zu beachten: Die Bluetooth-Verbindung reicht über etwa zehn Meter. Sie müssen sich daher im Garten befinden, um Einstellungen vorzunehmen.

Bewässerungssystem mit Bluetooth

Smart-Steuerung über WLAN

Smarte Bewässerung dank App-Steuerung

Wer sich eine Bewässerungssteuerung wünscht, die selbst aus dem Urlaub heraus bedient werden kann, setzt auf ein internetfähiges System.

Der Bewässerungscomputer ist dank WLAN und App erreichbar, sodass selbst kurzfristig vom fernen Urlaubsort aus ein laufendes Programm geändert werden kann.

Zeigt der Wetterbericht für den heimischen Garten einen Regentag an, kann die vorprogrammierte Bewässerung ausgesetzt werden.

Die smarten Geräte bieten häufig eine Cloud-Anbindung, speichern Profile und überwachen den Wasserverbrauch.



Was benötigt man für eine intelligente Bewässerungssteuerung?

Neben Wasseruhr oder Bewässerungscomputer wird mindestens ein Schlauch zum Transport des Wassers an seinen Bestimmungspunkt benötigt.

Am Schlauch sollte ein zum Einsatzwunsch passendes Endstück oder ein Adapter dafür sitzen. Infrage kommen zum Beispiel Reihentropfer oder Sprinkleranlage.

Praktisch kann auch ein Perlschlauch sein, der bereits auf seiner gesamten Länge dank Perforationen das Wasser gleichmäßig verteilt.

Wer nicht nur eine Bewässerungssteuerung sucht, kann Systeme häufig in praktischen Sets kaufen.

Smartes Bewässerungsset für den Balkon




Wann sollten Pflanzen bewässert werden?

Der schönste Bewässerungscomputer hilft wenig, wenn Sie nicht einschätzen können, wann die Pflanzen neues Wasser benötigen. Neben Erfahrungswerten helfen Sensoren zur Messung der Bodenfeuchte.

Die Bodenfeuchtesensoren werden in den Rasen, das Beet oder auch den Blumentopf gesteckt und geben dem Bewässerungscomputer eine Rückmeldung. Auf diese Weise kann ein vorprogrammierter Bewässerungsvorgang ausgesetzt werden, wenn er unnötig ist.

%seoprefootercolumns%
Der Conrad Newsletter
Jetzt anmelden und exklusive Aktionen, aktuelle News und Angebote immer zuerst erhalten.
Jetzt anmelden
  • Filialen

  • Versandkostenfrei ab 100,00 € zzgl. MwSt.
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
  • Conrad PRO
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
1 20% Rabatt auf ausgewählte Produkte der Marken Philips und Sygonix, 10% Rabatt auf das komplette Sortiment der Marke Bosch Home Comfort - außer Artikelnummer: 2885941 and 3730522. Gültig bis 07.06.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson.  Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen..

21x pro Geschäftskunde/Privatperson: 10% Rabatt. Gültig nur auf sofort verfügbare Artikel der Marke Wiha (Lieferstatus grün). Gültig bis 31.05.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen. Aktion gültig solange Vorrat reicht. Für PRO Mitglieder gilt abweichend: 15% Rabatt auf Artikel der Marke Wiha.

5 Gratiszugabe Einhell 4511627 Aktion SEALED PXC Plus A1 X-Change Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 101,14 € brutto (84,99 € netto): 1x pro Geschäftskunde bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Einhell Professional Aktionsprodukts. Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de, jedoch nur solange der Vorrat. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Teilnahmebedingungen
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
  • Widerruf einreichen

  • Verträge kündigen

Produktvergleich
Merkliste