Markenlogo von Phoenix Contact mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Phoenix Contact Markenshop
    Markenlogo von FESTO mit einer grauen Umrandung. Linkt zum FESTO Markenshop
    Markenlogo von Schneider Electric mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Schneider Electric Markenshop
    Markenlogo von UHU mit einer grauen Umrandung. Link zum UHU Markenshop
    Markenlogo von Fluke mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Fluke Markenshop
    Markenlogo von Ledlenser mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Ledlenser Markenshop
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
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Ratgeber

Der Raspberry Pi 3 » Beliebter Einplatinencomputer in der Programmierung

  • Die Modelle des Raspberry Pi 3

  • Die Betriebssysteme für den Raspberry

  • Der Raspberry Pi als interaktives Klassenzimmer

Raspberry Pi 3


Allgemeiner Ratgeber zu Raspberry Pi

In unserem Ratgeber zum Raspberry Pi finden Sie allgemeine Informationen rund um den kleinen Einplatinencomputer. Von Aufbau und Installation bis hin zu den verschiedenen Varianten des Raspberry Pi geben wir einen Einblcik in die Welt des Raspi.

Zum Ratgeber Raspberry Pi »



Die Modelle des Raspberry Pi 3

Die Hardware des Raspberry Pi 3 ist erhältlich in den drei Modellen A+, B und B+. Das Modell B kam bereits im Februar 2016, der B+ im März 2018 und der A+ im November 2018 auf den Markt.

Der Raspberry Pi 3 Modell A+ ist mit einem 64-bit Quad Core Prozessor bestückt, der eine Taktfrequenz von 1,4 Gigahertz pro Kern besitzt. Der Chip für den Arbeitsspeicher verfügt über eine Kapazität von 512 Megabyte SDRAM. Das Board verfügt über einen Adapter für Bluetooth 4.2 mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 26 Megabit pro Sekunde. Das Wireless Lan mit dual Band Modus hat eine Übertragungsgeschwindigkeit von 150 Megabit pro Sekunde im 2,4 Gigahertz Band beziehungsweis 1.300 Megabit im 5 Gigahertz Band. Das Herzstück der Maker-Szene ist die 40-Pin General Purpose Input/Output GPIO Schnittstelle. Das Verhalten dieser Allzweckeingabe/ -ausgabe-Schnittstelle ist frei programmierbar und es können eine Vielzahl von Compute Module verbunden werden. 

Zum Verbinden mit externen Standard-Geräten steht eine Universal-Serial-Bus USB 2.0 Schnittstelle mit einer Übertragungsrate von 300 Megabit pro Sekunde zur Verfügung. Des Weiteren steht zur visuellen Kommunikation ein DSI Display-Port und ein CSI Camera-Port zur Verfügung. Eine Audiovisuelle Übertragung geschieht mittels einer HDMI Typ A, und der vierpoligen 3,5 mm Stereo und Composite Video Schnittstelle. Der Datenspeicher, auf der ein Betriebssystem vorinstalliert wird, ist über die Micro SD-Schnittstelle mit dem Rechner verbunden. Die Energieversorgung geschieht über Micro-USB mit 5 Volt und 2,5 Ampere.

Raspberry Pi 3 A+

Raspberry Pi 3 B

Raspberry Pi 3 B

Der Raspberry Pi 3 Model B ist entwicklungstechnisch vor dem B+ einzuordnen. Daher kommen trotz der gleichen Bauweise, Unterschiede in den Übertragungsraten zustande. 

Das Model B verfügt über einen 64 Bit Quad Core Prozessor mit einer Taktfrequenz von 1,2 Gigahertz. Die Funknetzgeschwindigkeit von Bluetooth beträgt 25 Megabit pro Sekunde. Die des Wireless Lan beträgt 150 Megabit pro Sekunde im 2,4 Gigahertz Band, beziehungsweise 433 Megabit pro Sekunde im 5 Gigahertz Band. Die kabelgebundene RJ 45 Ethernet Schnittstelle ist geeignet für Übertragungsgeschwindigkeiten von 10/100 Megabit pro Sekunde.


Raspberry Pi 3 B+

Im Wesentlichen unterscheidet sich das Modell B des Raspberry Pi 3, neben der Bestückung der Boards, in den Abmaßen. 

Während das Modell A einen Bauraum von 65 x 56 Millimetern beansprucht, benötigt der Raspberry Pi 3 Model B 85 x 56 Millimeter. 

Als Erweiterung vom Modell A+ ist das Modell B+ mit vier USB-Ports bestückt. Auch eine RJ 45 Ethernet Schnittstelle, geeignet für Übertragungsgeschwindigkeiten von 10/100/1000 Megabit pro Sekunde, ist vorhanden. Diese ist darüber hinaus mit dem passenden Compute Module Power Over Ethernet POE fähig. 

Zudem beträgt die Kapazität des Arbeitsspeichers 1 GB RAM.

Raspberry Pi 3 B+


Die Betriebssysteme für den Raspberry

Um ein Betriebssystem auf dem Raspberry installieren zu können, werden zuvor eine mindestens 2 Gigabyte, empfohlen 16 Gigabyte große MicroSD-Karte, ein Netzteil zur Spannungsversorgung, ein HDMI Bildschirm mit Verbindungskabel, gegebenenfalls ein Netzwerkkabel zur Verbindung mit einem Router, Tastatur und Maus benötigt.

Eine passende Auswahl an Einsteigersets sind in unserem Sortiment zu finden.

  • Die Raspberry Pi Foundation stellt mit der New Out Of the Box Software NOOBS eine Bibliothek mit Betriebssystemen zur Verfügung. 

    Um NOOBs ausführen zu können wird dies zunächst heruntergeladen und die ZIP-Datei entpackt. Die SD-Karte ist im FAT32 zu formatieren, dann können die entpackten Daten einfach auf die Karte verschoben werden. Schließt man nun die gegebenen Peripheriegeräte an, legt die SD-Karte ein und versorgt die Platine mit Strom, beginnt sofort der Bootvorgang des Raspberry. Man erkennt das Blinken der Status-LEDs und das Dialogfeld für NOOBs öffnet sich.

    In dieser Eingabemaske kann man vor der Installation noch die Einrichtung des Wifi-Netzwerks, die Spracheinstellung für die Oberfläche und das Tastaturlayout vornehmen.

  • Raspbian ist das offizielle Betriebssystem für den Raspberry, welches auf der Linux-Distribution Debian basiert und optimal auf das Raspberry Pi Board abgestimmt ist. Die grafische Oberfläche ist vergleichbar mit der gängiger Desktop PCs. Raspbian erfordert eine SD-Karte mit einer Kapazität von mindestens 8 Gigabyte.

  • Kali Linux ist in der ARM-Edition für die Cortex-A CPU-Architektur des Raspberry geschaffen. Es basiert auf der Linux-Distribution Ubuntu und beinhaltet erweiterte Speicherstandards und Tools für den Betrieb in Netzwerken. Kali Linux erfordert eine SD-Karte mit einer Kapazität von mindestens 8 Gigabyte.

  • Pidora ist eine Abwandlung der Linux-Distribution Fedora, welche wie auch Kali Linux speziell für die ARMv6 CPU-Architektur des Raspberry entwickelt wurde. Pidora verbraucht im Betrieb relativ viele Ressourcen, erfordert jedoch zur Installation lediglich eine SD-Karte mit einer Kapazität von mindestens 2 Gigabyte.

  • Windows 10 IoT Core ist das erste Betriebssystem von Microsoft, welches speziell für Internet of Things Geräte, beispielsweise den Raspberry Pi ab der 2. Generation entwickelt wurde. Mit der kostenfreien Community-Edition von Visual Studio lassen sich darüber hinaus objektorientierte Programme schreiben, bei denen externe Aktoren angesteuert werden können.

  • Ubuntu ist die beliebteste Linux-Distribution basierend auf Debian, die sowohl für den Heimcomputer als auch für professionelle Serveranwendungen sogar in der Raumfahrt eingesetzt wird. Die Core Version ist eine minimal gehaltene Abwandlung der Server-Edition, die für den Raspberry Pi geeignet ist. 

    Der Vorteil dieses Betriebssystems liegt in der Prozesssicherheit, da jede Software eine einzelne Einheit darstellt und nicht übergreifend auf andere Programme zugegriffen wird. Dadurch wirkt sich ein Fehler lediglich auf eine einzelne Einheit und nicht auf das Ganze System aus, verbraucht allerdings mehr Ressourcen.

  • RISC OS wurde bereits Ende der 80er-Jahre unter dem Namen Arthur von der Firma Acorn für ARM basierte Systeme wie den Raspberry entwickelt. Aktuell ist für die Weiterentwicklung das Unternehmen RISC OS Open Limited kurz ROOL verantwortlich. Besonderheit ist die Drag-and-drop-Technologie. Eine zu öffnende Datei wird unabhängig vom Typ direkt aus einem Verzeichnis in das Fenster des Programms gezogen. RISC OS erfordert eine SD-Karte mit einer Kapazität von mindestens 2 Gigabyte.

  • SARPi ist in der Community besser bekannt als “Slackware ARM on a Raspberry Pi”. Sie wurde bereits im Jahr 1993 entwickelt und ist heute die älteste noch aktiv betreute Linux Distribution. Dadurch bietet sie eine hohe Stabilität und Sicherheit. Administratoren haben dabei einen weiten Handlungsspielraum da Programme und Bibliotheken manuell installiert werden. SARPi erfordert eine SD-Karte mit einer Kapazität von mindestens 16 Gigabyte.

  • Arch Linux ARM ist eine minimalistische Linux-Distribution, welche dem Nutzer volle Kontrolle über den Raspberry bietet. Die offiziellen Pakete bekommen während des Entwicklungsprozesses eine digitale Signatur, um die Authentizität beim Download überprüfen zu können. Das Projekt Arch Linux User-Community Repository AUR enthält von Nutzern erstellte Anwendungen und erweitert das Sortiment an Hilfsprogrammen. Arch Linux erfordert eine SD-Karte mit einer Kapazität von mindestens 2 Gigabyte.

  • Free BSD ist eine Ableitung der Berkeley Software Distribution und erstmalig als freie Lizenz erhältlich. Das Betriebssystem ist aufgrund seines geringen Ressourcenverbrauchs für hohe Übertragungsgeschwindigkeiten bekannt, mit ihm kann der Raspberry ideal im Serverumfeld eingesetzt werden. Mehrere hundert offizielle Entwickler arbeiten aktiv an der Weiterentwicklung des open Source Projekts und die große Community beinhaltet eine gute Dokumentation.

  • RetroPie ist auf dem Betriebssystem Raspbian aufgebaut und verwandelt den Raspberry in eine Spielekonsole, auf der viele klassische Konsolen- und PC-Spiele reaktiviert werden. Darüber hinaus bietet die Raspberry Pi Distribution ein eigenes Mediencenter namens Kodi, um Musik oder Filme auf dem Computer wiedergeben zu können.



Der Raspberry Pi als interaktives Klassenzimmer

Klassenzimmer

Im Softwarepaket NOOBS für den Raspberry leider nicht enthalten, aber dennoch nennenswert sind Betriebssysteme für kindgerechtes Lernen. Im Fokus stehen Kinder zwischen 6 und 14 Jahren, um ihnen altersgerechte Inhalte zugänglich zu machen.  

DoudouLinux ist eine Linux-Distribution auf Debian basierend. Es ist eine intuitive Lernplattform, die in vielen Sprachen unter anderem auch in Deutsch verfügbar ist. Das Entwicklerteam gibt an, dass es sogar schon für Kinder ab 2 Jahren geeignet ist. Es unterstützt die Kids beim interaktiven Lernprozess. Es verwandelt den Raspberry in eine Lernumgebung und bietet darüber hinaus zur Unterhaltung auch einige Arcade- und Kartenspiele.

Kano OS bietet als Betriebssystem eine altersgerechte Lernplattform, um Kinder an ein hardwarenahes Programmieren heranzuführen. Das System basiert auf der Linux-Distribution Debian und eignet sich für Menschen aller Altersklassen, die Spaß am spielerischen Lernen haben. Beim ersten Bootvorgang des Raspberry beginnt das System für die Einrichtung schon mit einem kleinen Kennenlernspiel. Im weiteren Verlauf gibt es einen Story-Modus, in dem schrittweise Aufgaben gelöst werden können.

PiNet ist ein Linux basiertes Projekt, welches Pädagogen im schulischen Umfeld beim Unterricht unterstützt. Es stellt ein System für den Raspberry Pi 3 für Netzwerkanmeldungen, Freigeben von Ordnern und einem zentralen Betriebssystem-Image bereit und ist anfängerfreundlich gestaltet.

IchigoJam BASIC RPi ist ein Projekt, um mit einfachen Konsolenbefehlen die Programmiersprache BASIC zu lernen. Es ist ein simpel gehaltenes Tool zur Ansteuerung des Raspberry Pi. Mit diesen können von „Hallo World“ bis hin zu komplexen Programmen unter Verwendung der GPIO-Ports, zur Ansteuerung von Hardware, geschrieben werden.

Der Conrad Newsletter
Jetzt anmelden und exklusive Aktionen, aktuelle News und Angebote immer zuerst erhalten.
Jetzt anmelden
  • Filialen

  • Versandkostenfrei ab 119,00 € (netto 100,00 €)
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
  • Playstation
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
1 Rabatt nur gültig auf ausgewählte und sofort verfügbare Artikel der Marke DeWalt (verfügbarer Lagerbestand). Gültig bis 12.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

Gratiszugabe 3639913 DEWALT DCB182-XJ Werkzeug-Akku 18V 4.0 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 249 € brutto (209,24 € netto): 1x pro Geschäftskunde/Privatperson bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren DeWalt Aktionsprodukts. Gültig bis 12.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

Gratiszugabe 3639912 DEWALT Akkupack-Ladegerät DCB1104M2-QW inkl. 2. Akku ab einem Mindestbestellwert von 349 € brutto (293,28 € netto): 1x pro Geschäftskunde/Privatperson bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren DeWalt Aktionsprodukts. Gültig bis 12.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

² Gratiszugabe 2793819 Bosch Home and Garden 1600A02625 Werkzeug-Akku und Ladegerät 18 V 2.5 Ah Li-Ion: 1x pro Geschäftskunde/Privatperson bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Bosch Home and Garden Aktionsprodukts. Gültig bis 05.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

3 Rabatt nur gültig auf ausgewählte Office Produkte. Gültig bis 05.04.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson. Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen.

5 Gratiszugabe Einhell 4511627 Aktion SEALED PXC Plus A1 X-Change Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 149,99 € brutto (126,04 € netto): 1x pro Geschäftskunde bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Einhell Professional Aktionsprodukts. Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de, jedoch nur solange der Vorrat. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Teilnahmebedingungen