Markenlogo von Phoenix Contact mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Phoenix Contact Markenshop
    Markenlogo von FESTO mit einer grauen Umrandung. Linkt zum FESTO Markenshop
    Markenlogo von Schneider Electric mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Schneider Electric Markenshop
    Markenlogo von UHU mit einer grauen Umrandung. Link zum UHU Markenshop
    Markenlogo von Fluke mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Fluke Markenshop
    Markenlogo von Ledlenser mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Ledlenser Markenshop
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
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Ratgeber

Fahrradträger - Sicherer Transport am Auto über die Anhängerkupplung

Fahrradträger ermöglichen den sicheren Transport von Fahrrädern mit dem Auto. Moderne Fahrradträger für die Anhängerkupplung bieten eine hohe Traglast, eine einfache Befestigung und eine komfortable Handhabung. Sie können bis zu vier Fahrräder transportieren und überzeugen durch Stabilität.

Die Auswahl des richtigen Fahrradträgers hängt von der Anzahl der mitzunehmenden Bikes, dem Gewicht und der verfügbaren Stützlast ab. Fahrradhalterungen für das Auto reichen von Modellen für die Anhängerkupplung bis zu Deichselträgern. Dieser Ratgeber erklärt, worauf Sie beim Kauf achten sollten und wie Sie den Träger richtig montieren.

Wichtig: Prüfen Sie vor dem Kauf die zulässige Stützlast Ihrer Anhängerkupplung im Fahrzeugschein. Ein überlasteter Fahrradträger für die Anhängerkupplung gefährdet die Verkehrssicherheit.


Was ist ein Fahrradträger für die Anhängerkupplung und wie funktioniert er?

Ein Fahrradträger für die Anhängerkupplung wird direkt auf die Kugelkopfkupplung montiert. Das System besteht aus einem stabilen Grundträger mit Haltevorrichtungen für die Fahrräder. Die meisten Modelle nutzen Rahmenklemmen oder Schienensysteme. Der Vorteil liegt in hoher Tragfähigkeit und günstiger Gewichtsverteilung. Anders als bei Dachträgern bleibt der Luftwiderstand gering, und die Fahrräder sind leicht zugänglich. Hochwertige Kupplungsträger verfügen über eine Abklappfunktion, die den Zugang zum Kofferraum erleichtert. Ein Fahrradträger für die Deichsel ermöglicht den Transport an Wohnwägen, ohne dass am Zugfahrzeug eine separate Anhängerkupplung vorhanden sein muss.


Welche Kriterien sind beim Kauf eines Kupplungsträgers besonders wichtig?

Beim Kauf eines Fahrradträgers für Ihr Auto sollten Sie mehrere Aspekte berücksichtigen:

  • Traglast und Anzahl der Fahrräder: Ein Standard-Träger für zwei Räder trägt 30–40 kg, ein Fahrradträger für 4 Fahrräder benötigt 60–70 kg Traglast. E-Bikes erfordern robuste Träger mit höherer Kapazität.
  • Befestigungssystem: Hochwertige Modelle bieten Schnellverschluss-Systeme für werkzeuglose Montage. Achten Sie auf Diebstahlschutz mit abschließbaren Kupplungen und Rahmenklemmen.
  • Kippfunktion: Eine Abklappfunktion erleichtert den Kofferraumzugang. Premium-Träger lassen sich auch beladen um bis zu 45 Grad abklappen.
  • Rahmenschutz: Die Haltevorrichtungen sollten über weiche Polsterungen verfügen. Moderne Träger nutzen Schienensysteme, die die Bikes schonen.
  • Qualität: Setzen Sie auf stabile Konstruktion und korrosionsbeständige Materialien. Prüfsiegel wie GS-Zeichen oder TÜV-Zertifikate bestätigen Sicherheit.

Welche Stützlast benötige ich für einen Fahrradträger an der Anhängerkupplung?

Die Stützlast gibt an, wie viel Gewicht die Anhängerkupplung vertikal tragen kann. Hier eine Übersicht über verschiedenste Transportmöglichkeiten:

Anzahl/Art der FahrräderGewicht FahrräderEigengewicht TrägerErforderliche Stützlast
2 normale Räderca. 20–30 kgca. 10–15 kgmind. 50 kg
2 E-Bikesca. 40–50 kgca. 15–20 kgmind. 75 kg
3 normale Räderca. 30–45 kgca. 15–20 kgmind. 75 kg
4 normale Räderca. 40–60 kgca. 18–25 kgmind. 85 kg

Die meisten Anhängerkupplungen haben eine Stützlast von 50–100 kg. Prüfen Sie die Werte in Ihren Fahrzeugpapieren. Bei E-Bikes großzügig kalkulieren, da Pedelecs oft 25–30 kg pro Rad wiegen. Die Kombination aus Fahrradträger und beladenen Fahrrädern darf die zulässige Stützlast der Anhängerkupplung nicht überschreiten.

Achtung: Eine zu geringe Stützlast führt zu gefährlichen Fahrsituationen. Das Fahrzeugheck senkt sich ab, die Scheinwerfer leuchten nach oben, und das Lenkverhalten kann sich verschlechtern.


Wie befestigt man Fahrräder korrekt und sicher auf einem Kupplungsträger?

  1. Fahrradträger montieren: Setzen Sie den Kupplungsträger auf die Anhängerkupplung und fixieren Sie ihn fest. Prüfen Sie den sicheren Sitz.
  2. Fahrräder positionieren: Heben Sie das erste Fahrrad in die Halterung. Das schwerste Bike sollte kupplungsnah montiert werden.
  3. Fixieren: Ziehen Sie Rahmenklemmen und Haltearme fest. Sichern Sie die Laufräder mit Gurten.
  4. Weitere Bikes montieren: Achten Sie darauf, dass sich Lenker und Pedale nicht berühren. Drehen Sie Lenker ein und versetzen Sie Pedalstellungen.
  5. Kontrolle: Prüfen Sie alle Verbindungen, Beleuchtung und Kennzeichen. Kontrollieren Sie alle Befestigungen nach ca. 10–15 km Fahrt erneut.

Welche Sicherheitsmerkmale sollte ein guter Fahrradträger für die Anhängerkupplung haben?

Beleuchtung und Kennzeichnung

Jeder Fahrradträger fürs Auto benötigt eigene Beleuchtung mit Bremslicht, Rücklicht, Blinker und Nebelschlussleuchte. Hochwertige Träger verfügen über LED-Beleuchtung mit 13-poligem Stecker. Für den Fahrradträger ist ein drittes amtliches Kennzeichen erforderlich – es muss gut sichtbar am Träger montiert sein.

Diebstahlschutz

Moderne Fahrradträger bieten abschließbare Kupplungsmechanismen und Schlösser an den Rahmenklemmen. Hochwertige Modelle verwenden hingegen einheitliche Schließzylinder.

Stabilität und Materialqualität

Ein sicherer Fahrradträger besteht aus robustem Stahl oder Aluminium mit sauberen Schweißnähten. Achten Sie auf GS-Zeichen oder TÜV-Zertifikate. Hochwertigere Träger gehören zur professionellen Kfz-Außenausstattung.


FAQ – Häufig gestellte Fragen zu Fahrradträger

Wie wirkt sich ein Fahrradträger an der Anhängerkupplung auf Fahrverhalten und Kraftstoffverbrauch aus?

Ein beladener Fahrradträger verlagert den Schwerpunkt nach hinten und beeinflusst dadurch das Fahrverhalten. Der Bremsweg verlängert sich leicht. Der Kraftstoffverbrauch steigt um 0,5 bis 2 Liter pro 100 Kilometer, bei schwereren E-Bikes kann der Mehrverbrauch sogar noch höher ausfallen. Passen Sie Ihre Fahrweise an, vermeiden Sie abrupte Lenkmanöver und erhöhen Sie den Sicherheitsabstand.

Wie schnell darf ich mit einem Fahrradträger auf der Anhängerkupplung auf der Autobahn fahren?

In Deutschland gilt keine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung für Fahrzeuge mit Fahrradträger an der Anhängerkupplung. Hersteller empfehlen jedoch maximal 120–130 km/h, um die Belastung zu begrenzen. Bei Seitenwind oder voller Beladung sollten Sie langsamer fahren. Beachten Sie auch unbedingt länderspezifische Regelungen bei Auslandsfahrten.

Warum sind bestimmte Fahrradträger oder Befestigungsarten am Fahrzeug verboten?

Provisorische Befestigungen von Fahrradträgern an Stoßstangen oder Karosserieteilen sind nicht zulässig, da sie keine ausreichende Stabilität bieten. Fahrradträger müssen den StVZO-Anforderungen entsprechen und eine Typgenehmigung besitzen. Verstöße können zu Bußgeldern führen und den Versicherungsschutz gefährden. Nutzen Sie ausschließlich geprüfte Systeme. Für andere Transportzwecke gibt es spezielle Heckträger als separate Produktkategorie.

Der Conrad Newsletter
Jetzt anmelden und exklusive Aktionen, aktuelle News und Angebote immer zuerst erhalten.
Jetzt anmelden
  • Filialen

  • Versandkostenfrei ab 119,00 € (netto 100,00 €)
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
  • Playstation
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
1 Rabatt nur gültig auf ausgewählte und sofort verfügbare Artikel der Marke DeWalt (verfügbarer Lagerbestand). Gültig bis 12.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

Gratiszugabe 3639913 DEWALT DCB182-XJ Werkzeug-Akku 18V 4.0 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 249 € brutto (209,24 € netto): 1x pro Geschäftskunde/Privatperson bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren DeWalt Aktionsprodukts. Gültig bis 12.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

Gratiszugabe 3639912 DEWALT Akkupack-Ladegerät DCB1104M2-QW inkl. 2. Akku ab einem Mindestbestellwert von 349 € brutto (293,28 € netto): 1x pro Geschäftskunde/Privatperson bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren DeWalt Aktionsprodukts. Gültig bis 12.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

² Gratiszugabe 2793819 Bosch Home and Garden 1600A02625 Werkzeug-Akku und Ladegerät 18 V 2.5 Ah Li-Ion: 1x pro Geschäftskunde/Privatperson bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Bosch Home and Garden Aktionsprodukts. Gültig bis 05.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

3 Rabatt nur gültig auf ausgewählte Office Produkte. Gültig bis 05.04.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson. Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen.

5 Gratiszugabe Einhell 4511627 Aktion SEALED PXC Plus A1 X-Change Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 149,99 € brutto (126,04 € netto): 1x pro Geschäftskunde bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Einhell Professional Aktionsprodukts. Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de, jedoch nur solange der Vorrat. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Teilnahmebedingungen