Markenlogo von Phoenix Contact mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Phoenix Contact Markenshop
    Markenlogo von FESTO mit einer grauen Umrandung. Linkt zum FESTO Markenshop
    Markenlogo von Schneider Electric mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Schneider Electric Markenshop
    Markenlogo von UHU mit einer grauen Umrandung. Link zum UHU Markenshop
    Markenlogo von Fluke mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Fluke Markenshop
    Markenlogo von Ledlenser mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Ledlenser Markenshop
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
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Ratgeber

Herrenrasierer » Unverzichtbare Helfer für ein gepflegtes Äussehen beim Mann

Ob Bart oder nicht ist bei vielen Männern eine einfache Entscheidungsfrage. Doch wie die Entscheidung auch ausfällt, für ein gepflegtes Aussehen ist eine glatte Rasur oder ein exakt getrimmter Bart eine unbedingte Notwendigkeit. Gut, dass es dafür eine Vielzahl an praktischen und effizienten Hilfsmitteln gibt. Doch leider fällt dadurch auch die Produktauswahl deutlich schwerer. Deshalb erklären wir Ihnen gerne die Unterschiede zwischen den verschiedenen Rasiertypen und verraten Ihnen, worauf Sie beim Kauf achten müssen.

  • Vielfältige Auswahl für individuelle Ansprüche

  • Die wichtigsten Arten von Herrenrasierern auf einen Blick

  • Hierauf lohnt es sich beim Kauf eines Herrenrasierers zu achten

  • FAQs: Die häufigsten Fragen zu Herrenrasierern

  • Fazit: So finden Sie den optimalen Herrenrasierer



Herrenrasierer – Vielfältige Auswahl für individuelle Ansprüche

Während sich unsere Urahnen mit Muschelschalen, geschliffenen Steinen oder Steinmessern rasierten, haben Herren heute die Wahl zwischen einer Vielzahl unterschiedlicher Rasierermodelle.

Einige Männer schwören auf die traditionelle Nassrasur, andere lieber greifen zu elektrischen Rasierapparaten, die seit der ersten Patentierung im Jahr 1898 eine enorme Entwicklung vollzogen haben.

Herrenrasierer


Die wichtigsten Arten von Herrenrasierern auf einen Blick

Nassrasierer

Nassrasierer besitzen zur Rasur bis zu 5 Rasierklingen. Bekannte Marken sind beispielsweise Rasierer von Wilkenson oder Gillette.
Sie bestehen in der Regel aus zwei Teilen: Einem Griff und einem Wechselkopf, in den eine oder mehrere Klingen aus rostfreiem Stahl eingesetzt sind. Manche haben auch ein darüber liegendes Schutzgitter, welches dann den Nutzer vor Verletzungen schützt. Der Scherkopf ist häufig beweglich, damit er sich den individuellen Gesichtskonturen gut anpassen kann. Hochwertige Modelle verfügen zusätzlich über einen Konturenschneider an der Rückseite des Wechselkopfes sowie beschichtete Streifen. Diese sorgen dafür, dass der Scherkopf besser über die Haut gleitet.


Wet&Dry Rasierer

Beide Grundformen der elektrischen Rasierer, also Rotations- und Folienrasierer gibt es auch als komplett wasserdichte Geräte. Diese können unter anderem normal zur Trockenrasur genutzt werden, zusätzlich aber auch zur hautschonenden Nassrasur mit speziellen Gels oder Rasierschaum. Diese Wet&Dry Rasierer können dann auch unter der Dusche verwendet werden.


Elektrische Nassrasierer

Diese Rasierer sind eine Hybridform zwischen den Nassrasierern und den elektrischen Rasierern. Sie kombinieren die Schnelligkeit der Trockenrasur mit der Gründlichkeit der Nassrasur. Einige Geräte verfügen sogar über einen integrierten Spender für eine Rasieremulsion, sodass kein Rasierschaum zusätzlich benötigt wird. Ein bekannter Vertreter hier ist der Philips One Blade Pro. Er bietet elektrischen Nassrasierer und Bartstyler in einem.
Wichtig: Nicht jeder elektrische Nassrasierer kann auch unter der Dusche verwendet werden. Hier sind die Anweisungen des Herstellers unbedingt zu beachten.


Folienrasierer

Folienrasierer gelten im Vergleich zu Rotationsrasierern als wesentlich hautverträglicher. Bei diesen Modellen schützt eine Scherfolie über dem Klingenblock die Haut. Für eine gründliche Rasur muss ein Folienrasierer gerade über das Gesicht geführt werden. Die Kontrolle über Bartkonturen ist damit wesentlich besser möglich, als bei Rotationsrasierern. Marktführend sind hier Modelle der Marke Braun.


Rotationsrasierer

Bei einem Rotationsrasierer ist der Scherkopf überwiegend mit drei rotierenden Klingen versehen, die eine großflächige Rasur erlauben und die Barthaare von mehreren Seiten aus erreichen. Damit ist eine sehr schnelle und gründliche Rasur möglich, allerdings wird empfindliche Gesichtshaut dabei mehr beansprucht. Rotationsrasierer, deren Schersystem beweglich gelagert ist, haben den Vorteil, dass sie auch schwer zugängliche Gesichtsteile gut erreichen. Marktführend sind hier die Modelle von Philips.



Hierauf lohnt es sich, beim Kauf eines Herrenrasierers zu achten

Je nachdem, ob Sie die Nass- oder die Trockenrasur bevorzugen, muss der passende Rasierapparat unterschiedliche Anforderungen erfüllen. Wichtige Kriterien für elektrische Modelle sind neben dem Schersystem:

Energieversorgung

  • Ein integrierter Akku erlaubt mehr Bewegungsfreiheit als ein Elektrokabel.
  • Rasierer mit Netzanschluss liefern eine konstante Leistung.
  • Die Ladedauer der einzelnen Herrenrasierer ist sehr unterschiedlich – üblich ist eine Stunde.
  • Empfehlenswert sind Rasierer mit Schnell-Ladefunktion für die rasche Rasur zwischendurch.
  • Die Lebensdauer der wiederaufladbaren Akkus kann stark variieren: Lithium-Ionen-Akkus halten in der Regel drei bis fünf Jahre, bei NiMH-Akkus hängt die Lebensdauer von der Anzahl der Ladezyklen ab, die bei 500 bis 1.000 Mal liegen.
  • Dockingstationen erleichtern das Aufladen.


Zusatzfunktionen

  • Ein Trimmaufsatz hilft bei der Bart- oder Haarpflege.
  • LED oder Display zeigen den aktuellen Akkustand an.


Reinigung

  • Abnehmbare Schersysteme erleichtern die Reinigung.
  • Hygienisch sauber werden Herrenrasierer in Stationen mit automatischer Reinigungsfunktion.
  • Elektrische Rasierer mit komplett wasserdichtem Gehäuse sind nicht nur leicht zu reinigen, sondern können auch unter der Dusche verwendet werden.      
Herrenrasierer

Unser Praxistipp

Bei der Anschaffung eines Rasierers sollten Sie nicht nur auf den Handelspreis achten. Verschleißteile, wie die Scherfolien oder die Schermesser, müssen regelmäßig gewechselt werden, um den Rasierapparat einsatzfähig zu erhalten. Vor der endgültigen Entscheidung für ein Gerät lohnt sich daher ein Vergleich der Preise für dieses Zubehör. 



FAQs: Die häufigsten Fragen zu Herrenrasierern

Welche Rasierer sind empfehlenswert für Anfänger?

Diese Frage lässt sich pauschal nicht beantworten, da für die Auswahl des Rasierermodells auch der Bartwuchs und die Hautempfindlichkeit entscheidend sind. Junge Männer mit wenig Barthaar sind mit einem Folienrasierer gut bedient. Männer mit stärkerem Bartwuchs greifen bevorzugt zu einem Rotationsrasierer. Für sehr empfindliche Haut eignen sich hingegen elektrische Nassrasierer, die Kühlaggregate im Scherkopf oder einen Spender für eine Rasierlotion haben.

Welchen Vorteil haben Reinigungsstationen?

Das Säubern von Scherkopf und Klingen erfolgt in einer Reinigungsstation mithilfe einer alkoholhaltigen Reinigungslotion, die Keime abtötet. Das ist hygienischer als das Abspülen mit Wasser und wesentlich komfortabler, denn für den Reinigungsvorgang ist nur ein Knopfdruck notwendig. Dafür muss allerdings die Kartusche mit der Reinigungslösung regelmäßig ausgewechselt werden.


Wie oft müssen die Schermesser oder Scherfolien gewechselt werden?

In der Regel empfehlen Hersteller, diese Verschleißteile alle 18 Monate auszutauschen. Je nach Rasierer-Modell und Beanspruchung kann der Turnus davon abweichen. Hinweise dazu lesen Sie in der Bedienungsanleitung des gewählten Gerätes oder auf der Website des Herstellers nach.

Reinigungsstation


Fazit: So finden Sie den optimalen Herrenrasierer

Die Auswahl an Rasierapparaten für Herren ist sehr groß. Bevor Sie sich auf die Suche nach einem Gerät machen, sollten Sie daher die grundlegenden Fragen klären. Neben der Entscheidung für die Nass- oder die Trockenrasur spielen die Art des Scherkopfes und die Zusatzfunktionen eine wichtige Rolle. Wer den Rasierer auch auf Reisen nutzen möchte, achtet am besten auf kompakte Abmessungen, Akkubetrieb und ein Etui im Lieferumfang.

Der Conrad Newsletter
Jetzt anmelden und exklusive Aktionen, aktuelle News und Angebote immer zuerst erhalten.
Jetzt anmelden
  • Filialen

  • Versandkostenfrei ab 119,00 € (netto 100,00 €)
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
  • Playstation
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
1 Rabatt nur gültig auf ausgewählte und sofort verfügbare Artikel der Marke DeWalt (verfügbarer Lagerbestand). Gültig bis 12.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

Gratiszugabe 3639913 DEWALT DCB182-XJ Werkzeug-Akku 18V 4.0 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 249 € brutto (209,24 € netto): 1x pro Geschäftskunde/Privatperson bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren DeWalt Aktionsprodukts. Gültig bis 12.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

Gratiszugabe 3639912 DEWALT Akkupack-Ladegerät DCB1104M2-QW inkl. 2. Akku ab einem Mindestbestellwert von 349 € brutto (293,28 € netto): 1x pro Geschäftskunde/Privatperson bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren DeWalt Aktionsprodukts. Gültig bis 12.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

² Gratiszugabe 2793819 Bosch Home and Garden 1600A02625 Werkzeug-Akku und Ladegerät 18 V 2.5 Ah Li-Ion: 1x pro Geschäftskunde/Privatperson bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Bosch Home and Garden Aktionsprodukts. Gültig bis 05.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

3 Rabatt nur gültig auf ausgewählte Office Produkte. Gültig bis 05.04.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson. Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen.

5 Gratiszugabe Einhell 4511627 Aktion SEALED PXC Plus A1 X-Change Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 149,99 € brutto (126,04 € netto): 1x pro Geschäftskunde bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Einhell Professional Aktionsprodukts. Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de, jedoch nur solange der Vorrat. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Teilnahmebedingungen