JavaScript deaktiviert! Das Abschicken einer Bestellung ist bei deaktiviertem JavaScript leider NICHT möglich!
Es stehen Ihnen nicht alle Shopfunktionalitäten zur Verfügung. Bitte kontrollieren Sie Ihre Interneteinstellungen. Für ein optimales Einkaufserlebnis empfehlen wir, JavaScript zu aktivieren. Bei Fragen: webmaster@conrad.de
{{#unless user.loggedIn}} {{#xif " digitalData.page.category.pageType !== 'checkout_confirmation' " }}
{{/xif}} {{/unless}}

So finden Sie geeignete Megaphone

Entdecken Sie im Ratgeber viele hilfreiche Tipps und Hinweise rund um Megaphone. Infos über die akustischen Möglichkeiten und die Funktionsweise unterschiedlicher Modelle sowie Antworten auf die häufigsten Fragen zu Megaphonen finden Sie hier.

 

Was ist ein Megaphon?

Ein Megaphon ist ein offenes Sprachrohr, das zur Verstärkung und Verbreitung von Schall benutzt wird. Es besteht meist aus Blech und ist heute fast nur noch als elektrisches Megaphon mit integriertem Mikrofon erhältlich. Die hyperbolische Form schafft eine ideale Möglichkeit, die Schallausbreitung zu lenken. Die Reichweite der Modelle im Conrad Online-Shop liegt zwischen 200 und 900 Metern. Verwendet werden Megaphone unter anderem, um zu großen Menschenmengen zu sprechen, so in etwa bei Demonstrationen und Versammlungen. Moderne Handmegaphone verfügen oftmals über die Möglichkeit, integrierte Sounds wiederzugeben oder auch Melodien zu erzeugen, somit finden Megaphone auch oft in der Musik Verwendung. Neben herkömmlichen Megaphonen gibt es auch handliche Minimegaphone, die vor allem in Fußballstadien zum Einsatz kommen.

Welche Megaphone gibt es? 

Elektrisches Megaphon

Elektrische Megaphone verfügen über einen elektrischen Sprachverstärker, der aus Mikrofon, Verstärker und Lautsprecher besteht. Ihre Leistung liegt etwa 10 % über der von Standard-Megaphonen, zwischen 5-45 W. Verschiedene Modelle sind mit integriertem Mikrofon, Handmikrofon oder Funkmikrofon erhältlich und bieten eine unterschiedliche Reichweite von bis zu 900 Metern.

Minimegaphon

Minimegaphone sind kompakte Ausführungen herkömmlicher Megaphone. Diese werden aufgrund der integrierten Sounds gerne von Fußballfans im Stadion eingesetzt.

Worauf muss man beim Kauf von Megaphonen achten?

Anwendungsgebiet:

  • Stationär
  • Mobil
  • Stativ
  • Reichweite
  • Leistung
  • Spritzwasserschutz

Mikrofon:

  • Integriert
  • Handmikrofon
  • Funkmikrofon

Funktionen & Zubehör:

  • Aufnahmefunktion
  • Integrierte Sounds
  • Zubehör
  • Haltegurt
  • Audio-In / AUX-Eingang

Minimegaphone für Veranstaltungen

Minimegaphone zeichnen sich vor allem durch ihre kompakte und handliche Größe aus. Zudem sind diese wesentlich günstiger als große Megaphone. Minimegaphone verfügen über integrierte Sounds, meist in Form einer Sirene und Olé-Olé-Funktion – ideal, um auf Sportveranstaltungen Ihr Team zu unterstützen. Die Minimegaphone im Conrad Online-Shop bieten eine Schallleistung von 120 dB. Dies entspricht den deutschen Vorschriften der Schallbegrenzung.

FAQs: Die häufigsten Fragen zu Megaphonen

Wie funktioniert ein Megaphon?
Ein Megaphon ist die moderne Form der sogenannten Sprechtrompete, die erstmals 1670 in England erwähnt wurde. Aus den damals noch trichterförmigen Sprachrohren entwickelte sich die heute übliche hyperbolische Form, um Schall auszubreiten und gezielt zu lenken. Moderne Megaphone verfügen über einen elektrischen Sprachverstärker, der vor das eigentliche Sprachrohr gesetzt wird und so den natürlichen Effekt der Schallausbreitung noch um 10 Prozent verstärkt. 

Was ist ein Minimegaphon?
Minimegaphone sind die kompakte Ausführung herkömmlicher Megaphone. Ihre Funktionsweise ist dieselbe, jedoch ist die Reichweite geringer und sie verfügen über weniger Funktionen. 

Darf ich ein Megaphon bei einer Demonstration benutzen?
Ja. Am besten eignen sich dafür kompakte Handmegaphone mit Halterung, sodass das Megaphon nicht die ganze Zeit in der Hand gehalten werden muss. 

Kann ich Sprache oder Sound im Megaphon speichern?
Bei Megaphonen mit Aufnahmefunktion ist dies möglich. Achten Sie jedoch auf die Aufnahmezeit. Diese reicht bei den meisten Modellen von einigen Sekunden bis zu einer Minute.

Wie hoch ist die Schallbegrenzung in Deutschland?
Um Hörschäden zu vermeiden, wurde die Ausgangsleistung von Megaphonen auf 120 dB beschränkt. Die meisten Megaphone im Conrad Online-Shop liegen unter diesem Wert. Vorsicht ist jedoch besonders bei integriertem Sirenen-Sound geboten. Besonders wenn eine Person direkt vor dem Megaphon steht und von dem Audiosignal überrascht wird, ist das Ohr nicht in der Lage, sich schnell genug schützen. 

Fazit: So finden Sie das passende Megaphon

Je nach Einsatzgebiet ergeben sich die wichtigsten Parameter, die Ihr Megaphon erfüllen sollte und maßgeblich zur Kaufentscheidung beitragen. Megaphone sind in unterschiedlichen Preisklassen von 10-400 Euro erhältlich, dementsprechend verschieden sind auch die einzelnen Modelle. Achten Sie beim Kauf vor allem auf Reichweite, Leistung und die Art des Mikrofons. Als Grundregel gilt, je höher der Schalldruck (in dB), desto größer ist die Reichweite. Größe, Gewicht und Stromverbrauch können auch zur Kaufentscheidung beitragen. Für mobile Zwecke eignen sich praktische Handmegaphone mit integriertem Mikrofon und Haltegurt. Standmegaphone können hingegen beispielsweise am Auto angebracht und über Hand- und Funkmikrofone mit Schall gespeist werden. Die meisten Megaphone werden mit Batterien betrieben, einige Geräte bieten zusätzlich die Option eines Steckdosenanschlusses. Musiker wie Sportfans werfen einen Blick auf die integrierten Sounds oder halten Ausschau nach einer Aufnahmefunktion. Im Conrad Online-Shop finden Sie Megaphone der Hersteller Monacor, SpeaKa und renkforce.