1. Start
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table star tooltip warning wishlist

Ratgeber

Raclette: Geselliger Genuss mit Käse, Grill und traditionellem Charme

Raclette gehört zu den beliebtesten geselligen Essensformen und verbindet kulinarischen Genuss mit gemütlichem Beisammensein. Ursprünglich aus der Schweiz stammend, hat sich das traditionelle Gericht schon lange in deutschen Haushalten etabliert – besonders zu Silvester, Geburtstagen oder gemütlichen Abenden mit Freunden und Familie. Das Besondere am Schweizer Raclette Grill: Jeder bereitet seine Zutaten nach eigenem Geschmack zu, während man gemeinsam am Tisch sitzt und sich unterhält.

Ein Raclette besteht aus einer beheizten Grillplatte und kleinen Pfännchen, die darunter platziert werden. Auf der Grillplatte garen Fleisch, Fisch und Gemüse, während in den Pfännchen geschmolzener Käse und weitere Zutaten zubereitet werden. Moderne Raclettegeräte gibt es in vielen Varianten: vom klassischen Modell über Geräte mit Stein-Grillplatte bis hin zu Kombigeräten. 

Die Auswahl reicht vom kompakten Mini-Raclette oder 2er Raclette für Paare bis zum großen Raclette Set für acht oder mehr Personen. Während ein Raclette für 2 Personen ideal für romantische Abende ist, eignen sich größere Modelle perfekt für Familienfeiern. Neben der Personenanzahl unterscheiden sich Raclettess auch in der Art der Grillplatte: Klassische Metallplatten leiten Wärme gleichmäßig, während eine Stein-Grillplatte für besonders schonendes Garen sorgt und Röstaromen intensiviert.

Dieser Ratgeber gibt Ihnen Tipps, worauf es beim Raclette ankommt – von der Auswahl des richtigen Modells über die perfekten Zutaten bis zur richtigen Pflege Ihres Geräts.

Wichtig: Stellen Sie Ihr Raclettegerät niemals direkt unter Hängeschränke oder Dunstabzugshauben. Die aufsteigende Hitze kann Schäden verursachen. Achten Sie auf ausreichende Abstände zu brennbaren Materialien.


Was darf beim Raclette nicht fehlen?

Ein gelungenes Raclette lebt von der richtigen Kombination aus leckerem Käse, frischen Zutaten und dem passenden Equipment.

Ohne Käse gibts auch kein Raclette. Traditionell verwendet man speziellen Raclettekäse aus der Schweiz, der beim Schmelzen seine cremige Konsistenz und sein würziges Aroma entfaltet. Pro Person rechnet man etwa 200-250 Gramm Käse. Pellkartoffeln oder Salzkartoffeln sind eine klassische Beilage und nehmen den geschmolzenen Käse perfekt auf.

Ein zuverlässiges Raclettegerät mit gleichmäßiger Temperaturverteilung ist entscheidend. Die Grillplatte sollte groß genug sein, um mehrere Zutaten gleichzeitig zu garen. Jeder Gast benötigt mindestens ein eigenes Pfännchen, idealerweise zwei.

Praxistipp: Markieren Sie die Pfännchen

Geben Sie jedem Gast ein individuell markiertes Pfännchen, etwa durch farbige Bänder am Griff. So behält jeder sein eigenes Pfännchen im Blick. Bei vielen Raclettes sind die Pfännchen bereits durch Farben unterscheidbar.


Welche Arten von Raclette-Grills gibt es und welche technischen Aspekte sind wichtig?

Raclette-Grills unterscheiden sich in Bauweise, Material und Leistung. Die Wahl hängt von persönlichen Vorlieben, der Personenanzahl und dem gewünschten Grillergebnis ab.

Raclette TypGrillplatteLeistungIdeal für
Klassisches RacletteMetall (antihaftbeschichtet)1000-1400WEinsteiger, traditionelles Raclette
Raclette mit NatursteinStein (Granit, Speckstein)1200-1500WGenießer, gesundheitsbewusste Zubereitung
Raclette mit GrillfunktionWendbare Platten1200-1600WFlexibilität, Grillliebhaber
Kombigerät Raclette & FondueWechselbare Aufsätze1000-1300WFlexible Nutzung, kleine Küchen

Klassisches Raclettegerät

Das klassische Modell verfügt über eine antihaftbeschichtete Metallplatte und die typischen Pfännchen darunter. Diese Grills heizen schnell auf, verteilen die Temperatur gleichmäßig und sind besonders pflegeleicht. Die Grillplatte eignet sich hervorragend für Fleisch, Würstchen und Gemüse. Moderne Modelle bieten oft regelbare Temperatur und herausnehmbare Grillplatten.

Raclette mit Stein-Grillplatte

Eine Grillplatte aus Stein, meist Granit- oder Speckstein, bietet besondere Vorteile beim Garen. Der Naturstein speichert Wärme langanhaltend und gibt sie gleichmäßig ab. Zutaten werden schonender gegart, behalten mehr Nährstoffe und entwickeln intensivere Röstaromen. Diese Variante eignet sich besonders für gesundheitsbewusste Zubereitung mit wenig Fett.

Kombigeräte: Raclette und Fondue

Multifunktionale Geräte vereinen mehrere Funktionen und sind in den Küchenkleingeräten besonders beliebt. Mit wechselbaren Aufsätzen lassen sich sowohl Raclette als auch Fondues zubereiten. Diese Modelle sparen Platz und bieten Abwechslung für verschiedene gesellige Anlässe.

Leistung und Temperatur – Worauf es ankommt

Die Leistung eines Raclettegeräts wird in Watt angegeben und beeinflusst die Aufheizzeit sowie die Temperaturstabilität. Für 4 Personen sind mindestens 1000W empfehlenswert, größere Modelle für 8 Personen sollten 1400W oder mehr bieten. Hochwertige Grills erreichen die ideale Betriebstemperatur von etwa 200-220°C innerhalb von 10-15 Minuten.

Eine stufenlose Temperaturregelung ermöglicht präzises Garen unterschiedlicher Zutaten. Einige Modelle verfügen über separate Heizzonen, sodass verschiedene Bereiche der Grillplatte unterschiedliche Temperaturen haben können – perfekt für zartes Gemüse und kräftiges Fleisch gleichzeitig. Achten Sie beim Raclette kaufen auf gleichmäßige Wärmeverteilung ohne kalte Zonen.


Für wie viele Personen sollte mein Raclette ausgelegt sein?

Die Größe Ihres Raclettes sollte zur typischen Anzahl Ihrer Gäste passen. Zu kleine Geräte führen zu langen Wartezeiten, während überdimensionierte Modelle Energie verschwenden. Um die passende Gerätegröße zu ermitteln, orientieren Sie sich gerne an dieser beispielhaften Übersicht: 

PersonenanzahlPfännchenanzahlGrillplattengröße
2 Personen2-4 PfännchenKompakt (ca. 20×25 cm)
4 Personen4-8 PfännchenMittel (ca. 30×40 cm)
6-8 Personen8-12 PfännchenGroß (ca. 40×50 cm)
8+ Personen12+ PfännchenExtra groß

Ein kompaktes 2er Raclette oder Mini-Raclette ist ideal für Paare oder kleine Haushalte. Diese Geräte sind platzsparend, heizen schnell auf und verbrauchen weniger Energie. Achten Sie darauf, dass mindestens zwei Pfännchen enthalten sind.

Für Familien sind Geräte mit 4-8 Pfännchen optimal. Wenn Sie ein Raclette-Set kaufen möchten, achten Sie auf mitgelieferte Zubehörteile wie Holzspatel und Reinigungsbürste. Bei regelmäßigen größeren Feiern lohnt sich ein großes Raclette mit 12 oder mehr Pfännchen.

Achtung: Überlastung vermeiden

Überladen Sie die Grillplatte nicht. Zu viele Zutaten gleichzeitig senken die Temperatur und verlängern die Garzeit.


Welche Zutaten sind typisch für Raclette – Fleisch, Gemüse und vegetarische Varianten?

Die Vielfalt der Zutaten macht Raclette so abwechslungsreich. Von klassischem Fleisch über frisches Gemüse bis zu kreativen vegetarischen und veganen Varianten – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Fleisch und Fisch

Fleisch gehört zu den klassischen Raclette-Zutaten. Schneiden Sie Rindersteaks, Schweinefilet oder Hähnchenbrustfilets in dünne Scheiben – so garen sie schneller. Würstchen, Bacon und Schinken sind ebenfalls beliebt. Marinieren Sie das Fleisch einige Stunden vorher für intensiveren Geschmack. Fisch und Meeresfrüchte bieten eine leichtere Alternative. Lachs, Garnelen oder Thunfisch passen hervorragend zum geschmolzenen Käse. Achten Sie bei Fisch auf kurze Garzeiten, damit er saftig bleibt.

Gemüse – Frisch und vielseitig

Gemüse darf beim Raclette nicht fehlen und sorgt für Frische und Vitamine. Paprika in verschiedenen Farben, Zucchini, Auberginen, Champignons und Kirschtomaten sind Klassiker. Schneiden Sie das Gemüse in gleichmäßige, mundgerechte Stücke. Härteres Gemüse wie Brokkoli können Sie kurz vorblanchieren.

Vegetarische und vegane Varianten

Raclette lässt sich problemlos vegetarisch oder vegan gestalten. Für Vegetarier eignen sich Halloumi, Feta oder Camembert hervorragend – diese Käsesorten behalten beim Grillen ihre Form und entwickeln köstliche Röstaromen. Veganer können auf pflanzliche Käse- und Fleischalternativen zurückgreifen. Tofu in verschiedenen Marinaden, Tempeh oder Seitan sind proteinreiche Optionen für die Grillplatte. Kombinieren Sie diese mit reichlich Gemüse, Hummus und veganen Dips für genussvolle Rezepte.


Wie reinigt man das Raclette-Grillgerät richtig?

Die richtige Reinigung verlängert die Lebensdauer Ihres Raclettes erheblich.

  1. Abkühlen lassen: Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es vollständig abkühlen. Die Abkühlphase dauert 30-60 Minuten.
  2. Grobe Reste entfernen: Entfernen Sie mit einem Holz- oder Kunststoffschaber vorsichtig angebrannte Reste von der Grillplatte. Verwenden Sie keine Metallschaber.
  3. Pfännchen einweichen: Füllen Sie die Pfännchen mit warmem Wasser und Spülmittel und lassen Sie sie 15-30 Minuten einweichen. Die meisten Pfännchen sind spülmaschinenfest.
  4. Grillplatte reinigen: Wischen Sie die Grillplatte mit einem feuchten Tuch und mildem Spülmittel ab. Viele moderne Raclette-Grills haben herausnehmbare Grillplatten.
  5. Heizelement schützen: Achten Sie darauf, dass kein Wasser auf das Heizelement gelangt.
  6. Trocknen und lagern: Trocknen Sie alle Teile gründlich ab. Lagern Sie das Raclettegerät an einem trockenen Ort in Haushalt und Küche.

Achtung: Naturstein-Grillplatten nie mit Spülmittel reinigen

Grillplatten aus Stein sind porös und nehmen Spülmittel auf. Reinigen Sie Stein nur mit heißem Wasser und einer Bürste.


FAQ – Häufig gestellte Fragen zu Raclette

Wann sollte man die Zutaten für ein Raclette vorbereiten?

Bereiten Sie die Zutaten am besten 2-3 Stunden vor dem Raclette-Abend vor. Schneiden Sie Fleisch, Gemüse und Käse in mundgerechte Stücke. Kartoffeln können Sie bereits am Vortag kochen. Marinaden für Fleisch sollten mindestens 2 Stunden einwirken. Bewahren Sie vorbereitete Zutaten im Kühlschrank auf und nehmen Sie sie etwa 30 Minuten vor Beginn heraus, damit sie Raumtemperatur erreichen und gleichmäßig auf dem Raclette-Grill garen.

Was ist der Unterschied zwischen Raclette und Fondue?

Raclette und Fondue sind beide gesellige Schweizer Gerichte, unterscheiden sich aber grundlegend. Beim Raclette schmilzt Käse in individuellen Pfännchen unter einem Grill, während gleichzeitig auf der Grillplatte gegrillt wird. Jeder bereitet sein Essen selbst zu. Bei Fondues wird gemeinsam aus einem zentralen Topf gegessen: Käsefondue nutzt geschmolzenen Käse zum Dippen, Fleischfondue heißes Öl zum Garen. Während Raclette vielseitiger ist, konzentriert sich Fondue auf eine Zubereitungsmethode. Manche Geräte vereinen beide Funktionen.

Wie lange braucht ein Raclette zum Aufheizen?

Die meisten Raclettegeräte benötigen 10-15 Minuten zum vollständigen Aufheizen. Schalten Sie das Gerät ein, bevor Sie mit dem Essen beginnen. Geräte mit Stein-Grillplatte brauchen länger – rechnen Sie mit 20-25 Minuten. Viele moderne Raclette-Grills haben eine Kontrollleuchte, die erlischt, wenn die Betriebstemperatur erreicht ist. Testen Sie die Temperatur mit einem Wassertropfen: Wenn er sofort verdampft und zischt, ist das Gerät bereit.