1. Start
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table star tooltip warning wishlist

Ratgeber

Phasenprüfer – Spannung erkennen und Unfälle vermeiden

Sie sind klein, eher unscheinbar und sehen aus wie kleinkalibrige Schraubendreher. Doch Phasenprüfer sind unverzichtbare Werkzeuge für jeden, der mit elektrischen Anlagen arbeitet. Mit ihnen lässt sich in Sekundenschnelle feststellen, ob eine Stromleitung unter Spannung steht – eine Information, die über Sicherheit und Effizienz im Arbeitsalltag entscheidet.

In der professionellen Elektrotechnik sind Phasenprüfer weit mehr als nur einfache Spannungsprüfer.

Sie sind ein essenzieller Bestandteil der Sicherheitsausrüstung und tragen dazu bei, Arbeitsunfälle und kostspielige Ausfallzeiten zu vermeiden. Doch was genau macht einen Phasenprüfer so wichtig? Wie funktioniert er und welche Sicherheitsaspekte müssen beachtet werden?

Dieser Ratgeber gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über Phasenprüfer. Sie erfahren, warum diese kleinen Helfer so wichtig sind, wie sie funktionieren und welche Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit ihnen zu beachten sind.

Darüber hinaus zeigen wir Ihnen die vielfältigen Anwendungsbereiche von Phasenprüfern auf, die weit über die reine Spannungsprüfung hinausgehen. Entdecken Sie, wie diese unscheinbaren Werkzeuge Ihre Arbeit sicherer und effizienter machen.

Phasenprüfung an einem Kabel
  • Was ist ein Phasenprüfer?

  • Warum ist ein Phasenprüfer wichtig?

  • Wie funktioniert ein Phasenprüfer?

  • Sicherheitsvorkehrungen beim Einsatz eines Phasenprüfers

  • Anwendungsbereiche von Phasenprüfern

  • FAQ – Häufig gestellte Fragen


Was ist ein Phasenprüfer?

Ein Phasenprüfer, auch Spannungsprüfer oder Phasenprüfschraubendreher genannt, ist ein einpoliges, einfaches elektrisches Messgerät zur Überprüfung der Spannungsfreiheit in Leitungen oder Steckdosen. Er besteht aus einer isolierten Griffhülle, einer Metallspitze und einer Glimmlampe. Wird die Spitze mit einem spannungsführenden Leiter – auch als Phase oder Außenleiter bezeichnet – in Kontakt gebracht und der Kontaktbereich am Griffende berührt, schließt sich der Stromkreis über den menschlichen Körper der Person zur Erde. Die Glimmlampe leuchtet auf und signalisiert das Vorhandensein von Spannung.



Warum ist ein Phasenprüfer wichtig?

Hauptgrund für die Verwendung ist die Sicherheit. Bevor an Stromleitungen oder mit Netzstrom betriebenen Geräten gearbeitet wird, sollte der Strom natürlich abgeschaltet sein. Der Phasenprüfer hilft dabei, das Risiko eines Stromschlags zu minimieren: Er zeigt unmissverständlich an, ob eine Leitung spannungsfrei ist. Phasenprüfer sind benutzerfreundlich und erfordern keine speziellen Kenntnisse oder Schulungen. Durch die Überprüfung der Spannungsfreiheit vor Arbeiten an elektrischen Installationen lassen sich zudem Beschädigungen von Geräten und elektrischen Systemen verhindern, die durch unsachgemäße Handhabung oder versehentliche Kurzschlüsse entstehen könnten. In Unternehmen tragen sie dazu bei, Arbeitsunfälle zu vermeiden, Ausfallzeiten zu reduzieren und die Effizienz zu steigern. Zudem helfen Phasenprüfer bei der Fehlersuche in elektrischen Installationen, wie z.B. defekten Lampen, Leitungen oder Steckdosen.



Wie funktioniert ein Phasenprüfer?

Der Phasenprüfer ist ein einfaches Werkzeug zur Überprüfung von Spannungsfreiheit in elektrischen Leitungen oder Steckdosen. Er besteht aus einem isolierten Griff, einer Metallspitze und einer Glimmlampe im Inneren. Die Funktionsweise basiert auf dem Prinzip der kapazitiven Kopplung: Wird die Metallspitze mit einem spannungsführenden Leiter in Kontakt gebracht und der metallische Kontakt am Griffende berührt, schließt sich ein Stromkreis über den menschlichen Körper zur Erde. Der dabei fließende Strom, der durch einen eingebauten Widerstand auf ungefährliche 3 bis 4 Milliampere begrenzt wird, bringt die Glimmlampe zum Leuchten. Die Helligkeit der Lampe kann je nach Höhe der anliegenden Spannung variieren. In der Regel leuchtet die Glimmlampe bei Spannungen zwischen 100 und 250 Volt auf, allerdings kann bereits ab ca. 50 Volt Wechselspannung ein schwaches Leuchten erkennbar sein.

Es ist wichtig zu beachten, dass der Phasenprüfer lediglich das Vorhandensein von Spannung anzeigt, jedoch keine genaue Spannungsmessung liefert. Für präzise Messungen sind spezielle Messgeräte wie Multimeter erforderlich. Zudem kann die Funktion des Phasenprüfers in Umgebungen mit starkem elektromagnetischem Rauschen, sehr niedrigen Spannungen oder bei starkem Umgebungslicht beeinträchtigt sein. Unsachgemäßer Gebrauch kann gefährlich sein, daher sollte der Phasenprüfer nur von Personen verwendet werden, die mit elektrischen Systemen vertraut sind.

Spannungsprüfer beim Messen an einer Steckdose


Sicherheitsvorkehrungen beim Einsatz eines Phasenprüfers

Zunächst ist der Spannungsprüfer vor jedem Gebrauch auf sichtbare Schäden wie Risse im Gehäuse und am Griff sowie auf freiliegenden Metallteile zu überprüfen. Ein beschädigtes Gerät kann Lebensgefahr bedeuten! Gehalten wir der Spannungsprüfer nur am isolierten Griff, die Metallklinge oder der zu prüfenden Leiter dürfen niemals direkt berührt werden. Zu verwenden ist das Werkzeug nur im angegebenen Spannungsbereich, für Hochspannung oder Gleichstromanwendungen ist er nicht geeignet. Eine Gefahr kann auch von nassen oder feuchten Händen oder einer feuchten Umgebung ausgehen. Nicht zuletzt sollte der einpolige Spannungsprüfer der Norm DIN VDE 0680-6 entsprechen und mit dem GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit versehen sein.



Anwendungsbereiche von Phasenprüfern

Phasenprüfer sind vielseitige Werkzeuge, nützlich nicht nur im privaten sondern auch im professionellen Bereich. Hier einige typische Anwendungsbeispiele:

Elektrotechnik

In der Elektrotechnik sind Phasenprüfer unverzichtbare Werkzeuge für die Sicherheit und Effizienz. Elektriker verwenden sie routinemäßig, um vor Beginn von Arbeiten an elektrischen Anlagen wie Leitungen oder Schaltungen sicherzustellen, dass keine gefährliche Spannung anliegt.
Diese schnelle Überprüfung ist entscheidend, um Unfälle durch Stromschläge zu verhindern und die Arbeitssicherheit zu gewährleisten.

Darüber hinaus sind Phasenprüfer wertvolle Helfer bei der Diagnose von elektrotechnischen Problemen in Gebäuden.
Sie ermöglichen es Elektrikern, in Sekundenschnelle festzustellen, ob und wo eine Unterbrechung in der Stromversorgung vorliegt, beispielsweise in Steckdosen oder Schaltern.
Die einhändige Bedienung vieler Phasenprüfermodelle ist dabei ein großer Vorteil, da klassische zweipolige Spannungsprüfer oft die Bedienung mit beiden Händen erfordern. Dies erleichtert die Arbeit und spart Zeit bei der Fehlersuche und Reparatur.

Elektronik und Feinmechanik

In der Elektronik und Feinmechanik spielen Phasenprüfer eine entscheidende Rolle, um die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten und die Funktionalität elektronischer Geräte sicherzustellen. Sie werden eingesetzt, um Fehler in Schaltungen einzugrenzen und zu lokalisieren, indem sie überprüfen, ob bestimmte Punkte unter Spannung stehen. Dies ist besonders wichtig bei der Überprüfung von Netzteilen oder bei geplanten Schaltungsänderungen, um Schäden an empfindlichen Bauteilen zu vermeiden und gesundheitliche Risiken auszuschließen.

Auch in der Feinmechanik, insbesondere bei Arbeiten an elektromechanischen Geräten und Systemen, sind Phasenprüfer unverzichtbar. Sie ermöglichen eine schnelle Überprüfung der Spannungsfreiheit, bevor Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchgeführt werden, und tragen somit zur Sicherheit der Mitarbeiter bei. Durch den Einsatz von Phasenprüfern können potenzielle Gefahren frühzeitig erkannt und behoben werden, was Ausfallzeiten reduziert und die Effizienz erhöht.

Werkstatt

Gängiger Anwendungsbereich in Industrie und Werkstatt ist die Überprüfung auf Spannungen bei der Wartung, Instandhaltung und Sicherheit elektrischer Anlagen.
Phasenprüfer werden routinemäßig eingesetzt, um die Spannungsfreiheit von elektrischen Maschinen, Werkzeugen, Verlängerungskabeln und Steckdosenleisten zu überprüfen.
Dies ist entscheidend, um Arbeitsunfälle durch Stromschläge zu vermeiden und die Sicherheit am Arbeitsplatz zu gewährleisten.
Darüber hinaus tragen Phasenprüfer zur Effizienz bei, indem sie helfen, Ausfallzeiten zu reduzieren. Durch die regelmäßige Überprüfung können potenzielle Probleme frühzeitig erkannt und behoben werden, bevor sie zu kostspieligen Ausfällen führen.

Werkstattmitarbeiter nutzen Phasenprüfer beispielsweise auch zur Überprüfung von Beleuchtungseinrichtungen, um sicherzustellen, dass keine Spannungsprobleme vorliegen, bevor Leuchtmittel ausgetauscht oder Wartungsarbeiten durchgeführt werden.



FAQ – Häufig gestellte Fragen

Was ist der Unterschied zwischen einem zweipoligen Spannungsprüfer und einem Phasenprüfer?

Zweipolige Spannungsprüfer erfordern beide Hände zur Bedienung und prüfen den Stromfluss zwischen zwei Leitern. Phasenprüfer hingegen sind einpolig, benötigen nur eine Hand und prüfen die Spannung gegen Erde.


Kann ich einen Phasenprüfer auch für Gleichstrom verwenden?

Nein, Phasenprüfer sind speziell für Wechselstrom ausgelegt. Für Gleichstrom benötigen Sie ein anderes Messgerät, wie zum Beispiel ein Multimeter.


Wie oft sollte ich meinen Phasenprüfer überprüfen?

Es wird empfohlen, den Phasenprüfer vor jedem Gebrauch an einer bekannten spannungsführenden Quelle zu testen, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert. Zusätzlich sollten regelmäßige Funktionsprüfungen gemäß den Herstellerangaben durchgeführt werden.