Markenlogo von Phoenix Contact mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Phoenix Contact Markenshop
    Markenlogo von FESTO mit einer grauen Umrandung. Linkt zum FESTO Markenshop
    Markenlogo von Schneider Electric mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Schneider Electric Markenshop
    Markenlogo von UHU mit einer grauen Umrandung. Link zum UHU Markenshop
    Markenlogo von Fluke mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Fluke Markenshop
    Markenlogo von Ledlenser mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Ledlenser Markenshop
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
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Ratgeber

Fußschalter

Fußschalter erleichtern die Bedienung von Maschinen und Geräten, denn sie ermöglichen es, beide Hände für den Arbeitsvorgang frei zu haben. Sie sind in unterschiedlichen Bauformen erhältlich und teils mit praktischen Zusatzfunktionen ausgestattet. In unserem Ratgeber erfahren Sie mehr zur Wirkungsweise und den Anwendungsbereichen von Fußschaltern.

  • Fußschalter: Praktische Helfer für Ihren Betrieb

  • Wirkungsweise eines Fußschalters

  • Ausführungen und Features von Fußschaltern

  • Kaufkriterien für Fußschalter – worauf kommt es an?

  • Unser Praxistipp: Drahtlosverbindung per Bluetooth

  • FAQ – häufig gestellte Fragen zu Fußschaltern

Fußschalter


Fußschalter: Praktische Helfer für Ihren Betrieb

Fußschalter mit USB

Ein Fußschalter (engl. footswitch) erweist sich als äußerst hilfreich, wenn man beim Gebrauch einer Maschine oder eines Geräts beide Hände für den Arbeitsvorgang benötigt. Das kann zum Beispiel bei einer Schlagschere der Fall sein, an der Bleche zugeschnitten werden. Um einen geraden Schnitt zu erhalten, muss das Blech mit den Händen exakt ausgerichtet und fixiert werden. Da ist es schwierig, nebenher noch einen Schalter manuell zu bedienen. Komfortabler ist es, wenn der Schneidevorgang durch Betätigung eines Fußschalters ausgelöst wird. Dazu tritt man einfach mit dem Fuß auf das mit dem Schalter verbundene Pedal, so dass man beide Hände für die eigentliche Arbeit frei hat.

Die Einsatzbereiche von Fußschaltern sind vielfältig. Sie werden häufig im Handwerks-, Industrie- und Produktionsbereich genutzt und sind beispielsweise an Maschinen zur Holz- und Metallverarbeitung sowie an Geräten der Umform- und Verpackungstechnik zu finden. Auch in der Medizinbranche sind sie vertreten. In Arztpraxen, Krankenhäusern und Laboren gibt es zahlreiche Maschinen, die mit einem Fußschalter bedient werden – seien es Röntgen- oder Chirurgiegeräte. Darüber hinaus werden Fußschalter bei Nähmaschinen (Schneidereien) und Tätowiermaschinen (Tattoo-Studios) eingesetzt.



Wirkungsweise eines Fußschalters

Einfache Fußschalter lösen bei Betätigung einen Arbeitsvorgang aus und sind gewöhnlich für alle Geräte, von denen keine Gefahr für das Bedienpersonal ausgeht, ausreichend. 

Bei Maschinen wie Stanzen, Pressen oder Schlagscheren erfüllt der Fußschalter gleichzeitig die Funktion eines Sicherheitsschalters. Wenn das Pedal bis zum Druckpunkt gedrückt wird, beginnt der Arbeitsvorgang wie gewohnt. Wird bei Erreichen des Druckpunktes das Pedal weiter durchgedrückt, erfolgt ein sofortiger Stopp. Es sind auch Modelle erhältlich, bei denen die Not-Abschaltung über ein zweites Pedal realisiert wird.

Abbildung:

1. Zugentlastung

2. Anschlussklemmen

3. Microschalter

4. Rückstellfeder

5. Schalterbetätiger

6. Wippenverschraubung

7. Wippenmechanik

Aufbau eines Fußschalters


Ausführungen und Features von Fußschaltern

Fußschalter können sich hinsichtlich ihrer Bauform und Ausstattung unterscheiden. Während manche lediglich über ein Pedal verfügen, sind andere Schalter zwei- oder dreipedalig konstruiert. In dem Fall erfüllt jedes Pedal eine andere Funktion, wodurch sich die Steuerungsmöglichkeiten erweitern. Werden Fußschalter anwendungsbedingt sehr häufig genutzt, kann das zu einer Ermüdung des Fußes führen. Um das zu vermeiden, gibt es Fußpedale, die mit einer ergonomisch günstig positionierten Fußstütze versehen sind. 

Fußschalter

Für Industrie und Handwerk werden besonders widerstandsfähige Fußschalter mit einer hohen Schutzart wie IP67 angeboten. Diese sind staubdicht und vor zeitweiligem Untertauchen geschützt, wodurch sie auch in anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt werden können. Im Bereich der Produktion kommen häufig Fußschalter zum Einsatz, die mit einer Schutzhaube versehen sind. Sie verhindert, dass der Schalter versehentlich betätigt wird. Manche Schutzhauben können bei Nichtgebrauch komplett um das Pedal gezogen werden und schützen den Schalter vor herabfallenden Gegenständen. Fußschalter mit Pedalrastung sind ebenfalls gegen ungewolltes Betätigen geschützt. Hier muss mit dem Fuß erst ein Sperrhebel entriegelt werden, bevor das Pedal gedrückt werden kann. 

Fußschalter sind je nach Ausführung mit unterschiedlichen Schnittstellen ausgestattet, über die sie an die jeweilige Maschine oder das Gerät angeschlossen werden. Verbreitet sind RS 232, RS 485 und CAN-Bus. Zunehmend anzutreffen sind USB-Fußschalter. Sie können einfach per USB-Kabel mit einem entsprechenden Gerät verbunden werden. USB-Fußschalter eröffnen ein breites Anwendungsspektrum. Sie können beispielsweise an einen PC angeschlossen und mit Mausfunktionen oder Tastaturbefehlen (Short Keys) belegt werden. So ist es möglich, bei Betätigung des Fußpedals zwischen Programmen zu wechseln, Texte zu kopieren und einzufügen oder den Task-Manager zu öffnen. Für moderne Arbeitsumgebungen sind USB-Fußschalter gut geeignet.



Kaufkriterien für Fußschalter – worauf kommt es an?

Fußschalter mit Schutzhaube

Zunächst ist wichtig zu wissen, über welche Schnittstelle der Fußschalter mit der Maschine kommunizieren soll. Eine Kompatibilität zwischen verschiedenartigen Schnittstellen ist in der Regel nicht gegeben bzw. schwer realisierbar, deswegen ist darauf zu achten, einen Schalter mit passender Schnittstelle für das Gerät zu kaufen. Ebenso ist zu überlegen, wie viele Fußpedale gebraucht werden. Ein-, zwei- und dreipedalige Ausführungen sind in recht großer Vielfalt erhältlich. Alles, was darüber hinausgeht, ist schwieriger zu finden. Die Anzahl der Pedale sollte sinnvoll gewählt sein und davon abhängen, wie viele Schaltoptionen gebraucht werden. Mehr ist nicht immer besser, denn ein Fußschalter soll die Arbeit erleichtern und den Workflow nicht durch ein Zuviel an Auswahlmöglichkeiten beeinträchtigen.

Fußschalter, die im handwerklichen und industriellen Bereich eingesetzt werden, müssen einiges aushalten. Hier sollten die Pedale aus robustem Metall oder strapazierfähigem Hochleistungskunststoff bestehen. Ist der Fußschalter betriebsbedingt Staub, Schmutz und Feuchtigkeit ausgesetzt, muss er einen ausreichenden IP-Schutz vorweisen. Das ist wichtig, um die mechanische Funktionalität des Pedals sicherzustellen. Fußschalter aus einfachem Kunststoff und mit geringerer Schutzart können für weniger anspruchsvolle Umgebungen ausreichend sein, beispielsweise für Büros. 




Unser Praxistipp: Drahtlosverbindung per Bluetooth

In stark frequentierten Bereichen wie Arztpraxen oder Produktionsstätten kann jedes Kabel, das auf dem Boden liegt, schon eines zu viel sein. Eine mögliche Lösung sind Fußschalter, die die Steuerbefehle drahtlos per Bluetooth an das zu bedienende Gerät übermitteln. Die Reichweite solcher Ausführungen liegt bei etwa 10 Metern. Allerdings muss man sich darüber im Klaren sein, dass Funkstörungen auftreten können, beispielsweise durch andere funkende Geräte in der Nähe. Dann hat der Schalter keine Verbindung zum Gerät, was den Arbeitsablauf stören kann. Eine Verbindung per Kabel ist zuverlässiger und empfiehlt sich vor allem bei sensiblen Arbeitsvorgängen. Hier kann man sich gegebenenfalls mit Kabelbrücken oder ähnlichen Abdeckungen behelfen, um zu verhindern, dass das Kabel zur Stolperfalle wird.



FAQ – häufig gestellte Fragen zu Fußschaltern

Was ist der Unterschied zwischen einem Fußschalter und einem Fußtaster?

Die Begriffe Fußschalter und -taster werden häufig synonym verwendet, genau genommen handelt es sich aber um unterschiedliche Bedienelemente. Während ein Schalter nach Betätigung in seiner Stellung verbleibt, geht ein Taster nach Betätigung automatisch wieder in seine Ausgangsposition zurück. Ein Taster gibt also nur Impulse, durch die beispielsweise elektrische Geräte ein- oder ausgeschaltet werden. Ein Schalter dient hingegen dazu, einen Stromkreis zu schließen oder zu unterbrechen, indem er in die jeweilige Stellung gebracht wird.
 

Was versteht man unter einem "Power Maintained Footswitch"?

Ein "Power Maintained Footswitch" ist nichts anderes als ein Fußschalter, der beim Einschalten seine konstante Leistung beibehält. Das ermöglicht ein komfortables Arbeiten und ist beispielsweise beim Gebrauch von Fräsen, Sägen, Bohr- und Drehmaschinen relevant.

Der Conrad Newsletter
Jetzt anmelden und exklusive Aktionen, aktuelle News und Angebote immer zuerst erhalten.
Jetzt anmelden
  • Filialen

  • Versandkostenfrei ab 119,00 € (netto 100,00 €)
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
  • Playstation
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
1 Rabatt nur gültig auf ausgewählte und sofort verfügbare Artikel der Marke DeWalt (verfügbarer Lagerbestand). Gültig bis 12.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

Gratiszugabe 3639913 DEWALT DCB182-XJ Werkzeug-Akku 18V 4.0 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 249 € brutto (209,24 € netto): 1x pro Geschäftskunde/Privatperson bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren DeWalt Aktionsprodukts. Gültig bis 12.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

Gratiszugabe 3639912 DEWALT Akkupack-Ladegerät DCB1104M2-QW inkl. 2. Akku ab einem Mindestbestellwert von 349 € brutto (293,28 € netto): 1x pro Geschäftskunde/Privatperson bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren DeWalt Aktionsprodukts. Gültig bis 12.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

² Gratiszugabe 2793819 Bosch Home and Garden 1600A02625 Werkzeug-Akku und Ladegerät 18 V 2.5 Ah Li-Ion: 1x pro Geschäftskunde/Privatperson bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Bosch Home and Garden Aktionsprodukts. Gültig bis 05.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

3 Rabatt nur gültig auf ausgewählte Office Produkte. Gültig bis 05.04.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson. Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen.

5 Gratiszugabe Einhell 4511627 Aktion SEALED PXC Plus A1 X-Change Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 149,99 € brutto (126,04 € netto): 1x pro Geschäftskunde bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Einhell Professional Aktionsprodukts. Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de, jedoch nur solange der Vorrat. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Teilnahmebedingungen