Markenlogo von Phoenix Contact mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Phoenix Contact Markenshop
    Markenlogo von FESTO mit einer grauen Umrandung. Linkt zum FESTO Markenshop
    Markenlogo von Schneider Electric mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Schneider Electric Markenshop
    Markenlogo von UHU mit einer grauen Umrandung. Link zum UHU Markenshop
    Markenlogo von Fluke mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Fluke Markenshop
    Markenlogo von Ledlenser mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Ledlenser Markenshop
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
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Ratgeber

Isolationsmessgeräte » Zustand und Qualität elektrischer Isolationen messen

Wie gut ist eine Isolierung wirklich? Diese Frage stellt sich vor allem dann, wenn es um Leitungen für hohe Spannungen oder hohe Ströme geht. Denn schon der kleinste Schaden an diesen Leitungen kann zu katastrophalen Schäden führen. Isolationsmessgeräte sind deshalb kein Luxus, sondern ein notwendiges Teil im professionellen Arsenal elektrotechnischer Werkzeuge der Messtechnik.

In unserem Ratgeber erfahren Sie, wie Isolationsmessgeräte und Isolationsmessungen funktionieren und worauf Sie bei der Anschaffung achten sollten.

  • Gründe für den Einsatz von Isolationsmessgeräten

  • Wie funktionieren Isolationsmessgeräte?

  • Wie funktioniert die Messung?

  • Welche Typen und Bauarten gibt es?

  • Die wichtigsten Kriterien für die Anschaffung

  • FAQ – häufig gestellte Fragen

Ein Mann im blauen Arbeitsoverall misst an einer Spule mit einem Isolationsmessgerät.


Gründe für den Einsatz von Isolationsmessgeräten

Ob Isolationsmessgerät, Isolationsmesser, Isolationstester oder kurz Isotester – gemeint ist immer ein Gerät, mit dem der Zustand und die Qualität elektrischer Isolationen geprüft werden kann.

Denn die wirklich perfekte Isolation gibt es nicht, es fließt immer etwas Strom, der so genannte Leckstrom. Die Frage ist lediglich: Ist dieser Leckstrom tolerierbar? Bei guter Abschirmung elektrischer Energie durchaus. Wenn sich aber die Isolierung verschlechtert, kann der Leckstrom Probleme verursachen. Zu den typischen Ursachen von sich verschlechternder Isolation gehören beispielsweise:

Elektrische Spannungen

  • Hauptsächlich verbunden mit Überspannung und Unterspannung

Mechanische Spannungen

  • Häufige Start- und Stopschaltsequenzen können mechanische Spannungen verursachen 

  • Auswuchtprobleme an rotierenden Maschinen und jede direkte Belastung der Kabel und der Anlagen im Allgemeinen

Chemische Beanspruchungen 

  • Die Nähe von Chemikalien, Ölen, korrosiven Dämpfen und Staub können die Isolierleistung der Materialien beeinträchtigen

Spannungen in Verbindung mit Temperaturschwankungen

  • In Kombination mit den mechanischen Spannungen, die durch Start- und Stopsequenzen verursacht werden, beeinflussen Dehnungs- und Kontraktionsspannungen die Eigenschaften der Isoliermaterialien

  • Auch der Betrieb bei extremen Temperaturen führt zur Alterung der Materialien
     

Umweltverschmutzung

  • Umweltverschmutzung verursacht eine Alterungsbeschleunigung der Isolierung

VOLTCRAFT Isolationsmessgerät

Grundsätzlich ist es wichtig, diese Verschlechterungen schnell zu erkennen, damit korrigierende Maßnahmen ergriffen werden können. Neben den Messungen an neuen und überholten Anlagen während der Inbetriebnahme, vermeiden regelmäßige Isolationsprüfungen Schäden durch vorbeugende Wartung. Alterung und vorzeitige Verschlechterung der Isoliereigenschaften sind erkennbar, bevor sie ein Niveau erreichen, das die oben beschriebenen Zwischenfälle verursachen könnte.



Wie funktionieren Isolationsmessgeräte?

Der vor rund 100 Jahren entwickelte Isolationswiderstandstest ist der älteste und häufigste Test zur Beurteilung der Isolationsqualität. Dieser Test gehört inzwischen zu den Normen für die Prüfung der elektrischen Sicherheit. Gemessen wird dabei der Isolationswiderstand eines Geräts oder einer Anlage durch Kurzschließen der Außen- und Neutralleiter. Der gemessene Widerstand muss höher sein als der von internationalen Normen angegebene Grenzwert.

Bei einem Isolationsmesser handelt es sich somit prinzipiell um ein Messgerät für Widerstände – eine Fähigkeit, die eigentlich auch jedes Multimeter besitzt. Allerdings: Übliche Multimeter arbeiten mit wesentlich geringeren Prüfspannungen und deutlich kleineren Widerstandsmessbereichen.

Isolationstester verwenden dagegen eine Gleichspannung hoher Stabilität, üblicherweise in den Bereichen 50, 100, 250, 500 oder 1000 Volt. Manche Messgeräte bieten sogar 15000 Volt und Widerstandswerte von bis zu 40 Teraohm.



Wie funktioniert die Messung?

Messungsvorgang mit einem Isolationsmesser

Die Messung des Isolationswiderstandes basiert auf dem Ohmschen Gesetz R=U/I. Das heißt, der Widerstandswert R ergibt sich aus der Division der Spannung U durch die Stromstärke I.

Der gemessene Widerstand charakterisiert die Qualität der Isolierung zwischen zwei Leitern und gibt einen guten Hinweis auf die Risiken von fließenden Leckströmen.  

Das ist jedoch nicht alles – eine Vielzahl von Faktoren kann den Widerstandswert beeinflussen, einschließlich Temperatur und Feuchtigkeit. Deshalb sind im Lauf der Zeit eine Reihe von Tests durchzuführen, um sicherzustellen, dass der Widerstandswert mehr oder weniger gleich bleibt.

Als Faustregel gilt:  Eine gute Isolation liegt vor, wenn der Wert zuerst ansteigt und dann konstant bleibt. Eine schlechte liegt vor, wenn der Wert zuerst ansteigt und dann abnimmt.  

Um große elektrische Widerstände messen zu können, muss die Prüfspannung übrigens weit höher sein als bei Standardwiderstandsmessungen. Die Messspannung liegt oft im Bereich von 100 Volt bis 1000 Volt Gleichspannung und sollte nicht zur Widerstandsmessung von elektronischen Komponenten verwendet werden, da diese beschädigt werden können.



Welche Typen und Bauarten gibt es?

Neben handlichen und kompakten Isolationsprüfgeräten  mit robustem Gehäuse, einstellbarer Prüfspannung und zahlreichen Isolationswiderständen gibt es auch Isolationsmesser in der Größe kleiner Koffer.

Sie sind meist mit einem leistungsfähigen Akku ausgestattet, können aber auch direkt am Stromnetz betrieben werden.

Isolationsmessgeräte dieser Art bieten oft auch eine direkte PC-Anbindung sowie die Speicherung von über 1000 Messungen.

Die Anschaffungskosten liegen dementsprechend hoch und in der Regel bei mehreren tausend Euro.

Deutlich preiswerter sind handgehaltene Isolationsmesser, es gibt sie schon für weniger als 200 Euro. Häufig allerdings sind bei Isolationsmessungen Geräte mit gesetzlich vorgeschriebener Kalibrierung gefordert, beispielsweise durch DAkkS-akkreditierte Labore oder die ISO.

Isolationsmessgerät Kit als Koffer


Die wichtigsten Kriterien für die Anschaffung

Die zur Verfügung stehende maximale Prüfspannung sowie die Auswahl an Widerstandswerten sind naturgemäß die entscheidenden Kriterien für den Kauf des Messgeräts. Hinzu kommen noch eventuell wichtig werdende Zusatzfunktionen wie Timer, Rampentest oder die Speichermöglichkeit für die Messungen.

Zu beachten sind auch persönliche Präferenzen hinsichtlich der Darstellung. Denn obwohl heute die Mehrheit elektrischer Messgeräte mit digitalen Anzeigen ausgestattet ist, gibt es bei Isotestern nach wie analoge Anzeigeinstrumente mit Zeiger.

Vorteil: Es lassen sich gleichzeitig mehrere Werte übersichtlich darstellen, und zwar über gleichzeitig sichtbare Skalen. Darüber hinaus sind Testgeräte im Angebot, die neben der Isolation auch den Durchgangswiderstand, die Frequenz sowie Gleich- und Wechselspannungen messen können.



FAQ – häufig gestellte Fragen

Wie gefährlich sind die von Isolationstestern abgegebenen hohen Prüfspannungen bei versehentlichem Berühren?

Eine unmittelbare Lebensgefahr durch Kontakt mit der Prüfspannung besteht für gesunde Erwachsene nicht, da der von den Geräten abgegebene Messstrom in der Regel auf etwa einem Milliampere begrenzt ist. Allerdings können durch die Messung eventuell verbaute großkalibrige Kondensatoren aufgeladen werden, was bei einem Kurzschluss durchaus eine Gefahr darstellen können.

Lassen sich auch die von Multitestern vorhandenen normalen Messleitungen verwenden?

Darauf sollte man tunlichst verzichten, da deren Isolierungen nicht zwingend für mehr als 1000 Volt ausgelegt sind. Die den Isolationsmessgeräten beiliegenden Sicherheits-Messleitungen sind speziell für hohe Prüfspannungen ausgelegt.

Der Conrad Newsletter
Jetzt anmelden und exklusive Aktionen, aktuelle News und Angebote immer zuerst erhalten.
Jetzt anmelden
  • Filialen

  • Versandkostenfrei ab 119,00 € (netto 100,00 €)
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
  • Playstation
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
1 Rabatt nur gültig auf ausgewählte und sofort verfügbare Artikel der Marke DeWalt (verfügbarer Lagerbestand). Gültig bis 12.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

Gratiszugabe 3639913 DEWALT DCB182-XJ Werkzeug-Akku 18V 4.0 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 249 € brutto (209,24 € netto): 1x pro Geschäftskunde/Privatperson bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren DeWalt Aktionsprodukts. Gültig bis 12.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

Gratiszugabe 3639912 DEWALT Akkupack-Ladegerät DCB1104M2-QW inkl. 2. Akku ab einem Mindestbestellwert von 349 € brutto (293,28 € netto): 1x pro Geschäftskunde/Privatperson bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren DeWalt Aktionsprodukts. Gültig bis 12.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

² Gratiszugabe 2793819 Bosch Home and Garden 1600A02625 Werkzeug-Akku und Ladegerät 18 V 2.5 Ah Li-Ion: 1x pro Geschäftskunde/Privatperson bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Bosch Home and Garden Aktionsprodukts. Gültig bis 05.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

3 Rabatt nur gültig auf ausgewählte Office Produkte. Gültig bis 05.04.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson. Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen.

5 Gratiszugabe Einhell 4511627 Aktion SEALED PXC Plus A1 X-Change Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 149,99 € brutto (126,04 € netto): 1x pro Geschäftskunde bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Einhell Professional Aktionsprodukts. Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de, jedoch nur solange der Vorrat. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Teilnahmebedingungen