Markenlogo von Phoenix Contact mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Phoenix Contact Markenshop
    Markenlogo von FESTO mit einer grauen Umrandung. Linkt zum FESTO Markenshop
    Markenlogo von Schneider Electric mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Schneider Electric Markenshop
    Markenlogo von UHU mit einer grauen Umrandung. Link zum UHU Markenshop
    Markenlogo von Fluke mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Fluke Markenshop
    Markenlogo von Ledlenser mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Ledlenser Markenshop
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
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Ratgeber

Akku-Spezialgrößen für besondere Einsatzzwecke

Akkumulatoren sind wiederaufladbare Energiespeicher, die in verschiedenen Bauformen und Abmessungen angeboten werden. In manchen Fällen können Spezialgrößen wie 18650- oder Sub-C-Akkus erforderlich sein. In unserem Ratgeber stellen wir Ihnen beide Sonderformen näher vor und verraten Ihnen, worauf beim Kauf von Spezial-Akkus generell zu achten ist.

  • Akkus in Spezialgrößen für eine bedarfsgerechte Energieversorgung

  • 18650 und Sub-C: Ausgewählte Spezial-Akkus kurz vorgestellt

  • Kaufkriterien für Akkus in Sondergrößen – worauf kommt es an?

  • Unser Praxistipp: Lötfahnen erleichtern das Arbeiten

  • FAQ – häufig gestellte Fragen zum Thema Akkumulatoren

Akku-Spezialgrößen Einsatz: 6x Senderbatterien AA Alkaline & 7,4 V/1500 mAh Li-Ion Flugakku


Akkus in Spezialgrößen für eine bedarfsgerechte Energieversorgung

Verschiedene Spezialgrößen: AAA-Batterie, AA-Batterie, 9V Batterie, Mono C & Mono D Batterie

Akkumulatoren dienen der Energie- bzw. Stromversorgung elektrischer Geräte. Im Gegensatz zu Batterien, die nur einmal verwendbar sind, handelt es sich bei Akkus um wiederaufladbare Stromspeicher.

Sie können nach dem Entladen mithilfe eines Ladegeräts mit Energie aufgefüllt und erneut genutzt werden. Zwar sind Akkumulatoren in der Anschaffung teurer als Batterien, zumal initial ein Ladegerät mitgekauft werden muss, die mehrmalige Verwendung rechnet sich aber auf Dauer. Gerade bei Geräten, die viel Strom verbrauchen, lohnt es sich, Akkus statt Batterien zu nutzen.

Damit Akkus und Batterien als Ersatz füreinander eingesetzt werden können, werden sie in identischen Baugrößen hergestellt. Das heißt, für Batterien bestimmter Abmessungen gibt es in der Regel ein passendes Äquivalent in Form eines Akkumulators. Neben Modellen in Standardgrößen werden Akkus in Spezialgrößen für gesteigerte Anforderungen angeboten.

Letztere kommen unter anderem im industriellen Kontext, im Modellbau oder zur Energieversorgung von Elektrogeräten, etwa besonders leistungsstarker Werkzeuge, zum Einsatz.

Zu beachten ist, dass zum Aufladen von Spezial-Akkus spezielle Ladegeräte erforderlich sind.



18650 und Sub-C: Ausgewählte Spezial-Akkus kurz vorgestellt

Spezial-Akkus können unterschiedliche Kapazitäten aufweisen und auf verschiedenen chemischen Systemen beruhen. Ausführungen auf Basis von Nickel-Metall-Hydrid sind beispielsweise genauso erhältlich wie Lithium-Ionen-Akkus.

18650-Akkus 

Zu den Lithium-Ionen-Akkus zählen 18650-Akkus. Sie bieten eine sehr hohe Kapazität und werden unter anderem zur Stromversorgung von Taschenlampen, Werkzeugen oder E-Dampfern genutzt. Die Bezeichnung des Akkutyps leitet sich aus den spezifischen Abmessungen und der Bauform ab. 18650-Akkus haben einen Durchmesser von 18 mm, sind 65 mm lang und rund (0) bzw. zylindrisch gebaut.

Unterschieden werden geschützte und ungeschützte Ausführungen. Geschützte 18650-Akkus sind mit einer Schutzschaltung (PCB = Protection Circuit Board) ausgestattet, die verhindert, dass es zu einer Tiefenentladung oder Überlastung kommt. Sie finden Verwendung, wenn der Akkuträger keine eigene Schutzelektronik aufweist.
Ungeschützte 18650-Akkus sind ohne Schutzschaltung konstruiert und daher eher für den Gebrauch von Fachkundigen vorgesehen. In der Regel werden sie für den Aufbau größerer Akkupacks genutzt, die zur Energieversorgung in Laptops, Notebooks oder E-Bikes eingesetzt werden.

Panasonic NCR Spezialakku Li-Ion

Sub-C-Akkus

Sub-C-Akkus stellen eine weitere Sonderform von Akkumulatoren dar. Sie haben einen Durchmesser von 23 mm, sind 43 mm lang und häufig als Nickel-Metall-Hydrid-Akkumulatoren ausgeführt.

Hauptsächlich finden sie für die Fertigung von Akkupacks Verwendung, die unter anderem im RC-Modellbau, in Elektrowerkzeugen wie Akkuschraubern oder Staubsaugern oder in Geräten der Mess- oder Medizintechnik eingesetzt werden.

Ni-MH spezial Akku vom Emmarich


Kaufkriterien für Akkus in Sondergrößen – worauf kommt es an?

Beim Kauf von Spezial-Akkus spielt das zugrundeliegende chemische System eine wichtige Rolle.

Nickel-Cadmium-Akkus halten vielen Ladezyklen stand, zeichnen sich aber nicht gerade durch eine geringe Selbstentladung aus, was eine Lagerung schwierig macht. Außerdem tritt bei diesem Akku-Typ ein sogenannter Memory-Effekt auf. Dabei handelt es sich um einen Kapazitätsverlust, der mit häufigen Teilentladungen einhergeht. Nach dem 2009 in Kraft getretenen Batteriegesetz dürfen Nickel-Cadmium-Akkus nur noch in Not- und Alarmsystemen und Notbeleuchtungen sowie in medizinischer Ausstattung verwendet werden, um den Gebrauch von Cadmium aufgrund seiner Toxizität zu reduzieren. 

Lipo mit prismatischen spezial Kabel

Bei Nickel-Metall-Hydrid-Akkus ist ein Memory-Effekt ebenfalls möglich, dafür bieten sie eine hohe Energiedichte, so dass Geräte damit lange Zeit betrieben werden können. Allerdings haben sie von allen Akkutypen die höchste Selbstentladungsrate zu verzeichnen. 

Bei Lithium-Ionen-Akkus sieht das anders aus. Sie punkten mit einer geringen Selbstentladung, einer hohen Lebensdauer und weisen keinerlei Memory-Effekt auf. Zwar gilt die Lithium-Ionen-Technologie als derzeit fortschrittlichste, dennoch bringt sie einige Nachteile mit sich.

Lithium-Akkus sind beispielsweise sehr empfindlich gegenüber Kälte und Hitze. Schon ab Temperaturen von weniger als 5 °C und mehr als 35 °C sind Leistungseinbußen die Folge. Außerdem dürfen Lithium-Ionen-Akkus nicht tiefenentladen werden, da sie ansonsten irreparable Schäden davontragen können.
Eine integrierte Schutzelektronik ist daher sehr wichtig.

Weitere wichtige Parameter beim Kauf eines passenden Akkus sind Betriebs- und Ladespannung, Akkukapazität und maximaler Entladestrom.

Die maximale Ladespannung eines Akkus sollte nicht überschritten werden. Grundsätzlich ist es wichtig, einen Akku vorschriftsgemäß zu laden, wenn man möglichst lange etwas davon haben will. Was den Betrieb betrifft, sollte die Nennspannung nicht unterschritten werden.

Viele Spezial-Akkus bieten eine hohe Kapazität, was eine lange Laufzeit ermöglicht. Allerdings sind die Herstellerangaben eher als Idealwerte zu verstehen. Faktoren wie die Außentemperatur haben nämlich einen Einfluss darauf, wie lange ein Akku tatsächlich hält.

Der maximale Entladestrom entspricht im Prinzip der Lastgrenze, denn er bezeichnet die maximale Stromstärke, die ein Akku aufbringen kann.

Conrad Lithium 650 mAh PHOTO-Akku


Unser Praxistipp: Lötfahnen erleichtern das Arbeiten

Spezial-Akkus werden häufig mit Lötfahnen angeboten. Dabei handelt es sich um Metallzungen, die an den Polkappen angeschweißt sind und oft aus Nickel bestehen. Unterschieden werden Akkus mit U-Fahnen und Akkus mit Z-Fahnen. Bei Akkus mit U-Fahnen zeigen die Lötfahnen an Plus- und Minuspol in die gleiche Richtung, sie bilden also ein „U“. Solche Ausführungen eignen sich gut zum Verlöten auf Platinen. Bei Akkus mit Z-Fahnen zeigen die Lötfahnen an Plus- und Minuspol in verschiedene Richtung und bilden ein „Z“. Sie lassen sich einfach miteinander verbinden und sind daher die ideale Wahl zur Fertigung von Akkupacks.



FAQ – häufig gestellte Fragen zum Thema Akkumulatoren

Was ist eine Tiefenentladung?

Eine Tiefenentladung tritt ein, wenn die Entladeschlussspannung eines Akkus unterschritten wird. Die Entladeschlussspannung ist die Spannung, bei der die Akkuentladung automatisch endet. Sie beträgt bei Li-Ion-Akkus meistens bei 2,5 V, variiert aber je nach Hersteller. Eine Tiefenentladung kann zur Folge haben, dass im Inneren eines Akkus Kupferbrücken entstehen, die für einen Kurzschluss sorgen, wenn man den Akku erneut laden möchte. Grund für eine Tiefenentladung kann beispielsweise ein defektes Ladegerät sein.
 

Was ist der Unterschied zwischen Flat-Top- und Button-Top-Akkus?

Der Begriff Flat-Top bezeichnet Zellen mit flachem Pluspol. Hier endet die Oberseite des Pols bündig mit der Oberseite des Akkus. Demgegenüber sind Button-Top-Akkus mit einem erhöhten Pluspol ausgestattet. Sie sehen aus wie eine etwas größere Version normaler Batterien.
 

Kann ich einfach einen Li-Ion-Akku mit einem Ladegerät für NiCd- oder NiMH-Akkus laden?

Nein, Ladegeräte für NiCd- oder NiMH-Akkus sind zum Laden von Li-Ion-Akkus ungeeignet. Eine Verwendung kann einen Brand oder eine Explosion zur Folge haben.

 

Der Conrad Newsletter
Jetzt anmelden und exklusive Aktionen, aktuelle News und Angebote immer zuerst erhalten.
Jetzt anmelden
  • Filialen

  • Versandkostenfrei ab 119,00 € (netto 100,00 €)
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
  • Playstation
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
1 Rabatt nur gültig auf ausgewählte und sofort verfügbare Artikel der Marke DeWalt (verfügbarer Lagerbestand). Gültig bis 12.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

Gratiszugabe 3639913 DEWALT DCB182-XJ Werkzeug-Akku 18V 4.0 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 249 € brutto (209,24 € netto): 1x pro Geschäftskunde/Privatperson bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren DeWalt Aktionsprodukts. Gültig bis 12.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

Gratiszugabe 3639912 DEWALT Akkupack-Ladegerät DCB1104M2-QW inkl. 2. Akku ab einem Mindestbestellwert von 349 € brutto (293,28 € netto): 1x pro Geschäftskunde/Privatperson bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren DeWalt Aktionsprodukts. Gültig bis 12.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

² Gratiszugabe 2793819 Bosch Home and Garden 1600A02625 Werkzeug-Akku und Ladegerät 18 V 2.5 Ah Li-Ion: 1x pro Geschäftskunde/Privatperson bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Bosch Home and Garden Aktionsprodukts. Gültig bis 05.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

3 Rabatt nur gültig auf ausgewählte Office Produkte. Gültig bis 05.04.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson. Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen.

5 Gratiszugabe Einhell 4511627 Aktion SEALED PXC Plus A1 X-Change Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 149,99 € brutto (126,04 € netto): 1x pro Geschäftskunde bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Einhell Professional Aktionsprodukts. Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de, jedoch nur solange der Vorrat. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Teilnahmebedingungen