Markenlogo von Phoenix Contact mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Phoenix Contact Markenshop
    Markenlogo von FESTO mit einer grauen Umrandung. Linkt zum FESTO Markenshop
    Markenlogo von Schneider Electric mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Schneider Electric Markenshop
    Markenlogo von UHU mit einer grauen Umrandung. Link zum UHU Markenshop
    Markenlogo von Fluke mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Fluke Markenshop
    Markenlogo von Ledlenser mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Ledlenser Markenshop
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
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Ratgeber

Atemschutzmasken: So schützen Sie sich effektiv

Sobald die Atemluft übermäßig belastet ist, macht das Tragen einer Atemschutzmaske den entscheidenden Unterschied für die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter. Entsprechend sieht der Arbeitsschutz vor, dass in vielen Branchen eine geeignete Schutzmaske zu tragen ist. Doch nicht jede Maske ist gleich: Von Einwegmasken bis hin zu Mehrwegmodellen mit austauschbaren Filtern gibt es mehrere Optionen.

Die Wahl der richtigen Atemschutzmaske ist entscheidend, um die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter zu schützen und die Produktivität Ihres Unternehmens zu gewährleisten. Falsche oder unsachgemäß verwendete Masken können schwerwiegende Folgen haben.

In diesem Ratgeber erfahren Sie, welche Maskenarten für welche Anwendungsfälle in Frage kommen und worauf Sie bei der Auswahl und Verwendung achten sollten. Sie erhalten einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Arten von Atemschutzmasken, deren korrekte Anwendung und die geltenden Arbeitsschutzrichtlinien. So können Sie sicherstellen, dass Ihr Unternehmen die gesetzlichen Bestimmungen einhält und Ihre Mitarbeiter optimal geschützt sind.

Auf dem Bild ist ein Arbeiter zu sehen, der eine Atemschutzhalbmaske mit zwei Filtern rechts und links trägt.
  • Was sind Atemschutzmasken?

  • Welche Atemschutzmasken gibt es?

  • Wie benutzt man Atemschutzfilter richtig?

  • Wann sollte man eine Atemschutzmaske tragen? FAQ - Häufig gestellte Fragen

  • FAQ - Häufig gestellte Fragen



Was sind Atemschutzmasken?

Sie gehören als Untergruppe zum Themenkomplex Mund-Nasenschutz. Dieser umfasst neben Textilmasken und OP-Masken zum Fremdschutz auch Atemschutzmasken. In der Abgrenzung zu den beiden anderen Gruppen legt dieser den Schwerpunkt auf den Selbstschutz.

Es geht beim Tragen einer Atemschutzmaske darum, gesundheitsschädliche Partikel aus der Umgebungsluft nicht einatmen zu müssen.
Die Filterfunktion der Masken sorgt dafür, dass Schadstoffe gar nicht oder nur in deutlich minimierter Dosis in den Körper gelangen.

Es gibt verschiedene Arten von Atemschutzmasken, abhängig vom Einsatzbereich und dem dort benötigten Schutzgrad. Je nach Anforderung bieten die Masken entweder einen einfachen Partikelfilter oder einen umfassenden Schutz vor gefährlichen Gasen und Dämpfen.


Warum braucht man eine Atemschutzmaske?

Atemschutzmasken sind notwendig, um die Gesundheit zu schützen, wenn in Bereichen mit schädlichen Partikeln, Gasen oder Dämpfen zu rechnen ist. Ohne entsprechenden Atemschutz kann es zu akuten oder langfristigen Schäden wie Atemwegserkrankungen oder Vergiftungen kommen.

Atemschutzmasken verhindern, dass Giftstoffe in die Lunge gelangen. Der Einsatz einer Atemschutzmaske ist daher ein unverzichtbarer Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) und trägt zur Arbeitssicherheit bei.

Auch in Pandemiesituationen, wie bei COVID-19, spielen sie eine wichtige Rolle, um Keime zu filtern und die Ausbreitung von Infektionen zu verlangsamen. persönliche Schutzausrüstung in jeder gut ausgestatteten Werkstatt.

Auf dem Bild ist eine Person im Schutzanzug zu sehen, die eine Atemschutzhalbmaske mit zwei Filtern auf der jeweiligen Seite trägt.


Welche Atemschutzmasken gibt es?

Atemschutzmasken lassen sich in verschiedene Kategorien einteilen, abhängig von ihrem Aufbau und ihrem Einsatzgebiet. Grundsätzlich gibt es Halbmasken und Vollmasken . Halbmasken bedecken Mund und Nase, während Vollmasken dank Visier einen Schutz für das gesamte Gesicht bieten. Darüber hinaus wird zwischen Einweg- und Mehrwegmasken unterschieden. Erstere sind für den einmaligen Gebrauch konzipiert, die anderen verfügen über austauschbare Filter.

Ist die Passform der Maskenkörper ideal, dringen keine Gase oder Dämpfe ein. Das ist der wichtigste Unterschied zur partikelfiltrierenden Halbmaske (FFP-Masken).


Halbmasken

Auf dem Bild ist eine Halbmaske mit aufgeschraubtem Filter zu sehen.

Halbmasken (Norm EN 140) bedecken nur den unteren Teil des Gesichts. Sie sind insgesamt leichter und bieten mehr Bewegungsfreiheit. Da jedoch die Augenpartie frei bleibt, darf entweder keine akute Gefahr für die Augen bestehen, oder es muss zusätzlich eine Schutzbrille getragen werden.


Vollmasken

Hier ist eine Vollmaske zu sehen, die die folgenden Bereiche abdeckt: Mund, Nase und Gesicht ab

Vollmasken (Norm EN 136) hingegen bieten umfassenden Schutz, da sie das gesamte Gesicht abdecken. Sie schützen nicht nur die Atemwege, sondern auch Augen und Gesichtshaut vor gefährlichen Substanzen. In stark belasteten Umgebungen wie der Chemieindustrie sind sie vermehrt anzutreffen.


Einwegmasken

Hier ist ein weißer Wiederverwendbarer Maskenkörper abgebildet.

Einwegmasken sind für den einmaligen Gebrauch vorgesehen. Diese Masken sind leicht, günstig und einfach zu entsorgen. Am häufigsten trifft man in diesem Zusammenhang auf FFP-Masken („Filtering Face Piece“), auch Feinstaubmasken genannt. Sie bestehen zum Großteil aus Filtermaterial sowie Ohrenschlaufen und Nasenbügel. Als Einweg-Feinstaubmasken werden sie mit der Bezeichnung NR (not reusable) beschriftet.

Unterteilt werden die Masken je nach Anforderung in die Schutzklassen FFP1, FFP2 und FFP3 (Norm EN 149). Dabei isolieren sie ihren Träger ausdrücklich nicht vor Dämpfen und Gasen.


Mehrwegmasken

g

Mehrwegmasken hingegen sind für längeren Einsatz konzipiert und bestehen aus robusteren Materialien. Die meisten besitzen ein Gehäuse, das ihnen entweder die Form einer Halb- oder Vollmaske gibt. Austauschbare Filter werden entweder mittig beim Kinn oder rechts und links in Höhe der Wangen eingesetzt.

Etwas seltener sind FFP-Masken, die als wiederverwendbarer Atemschutz konzipiert sind. Optisch ähneln sie den Einweg-Modellen, werden aber über ein R (reusable) auf der Maske gekennzeichnet.



Wie benutzt man Atemschutzfilter richtig?

Bei Halb- und Vollmasken mit austauschbaren Filtern muss zunächst der Filter entsprechend der Schadstoffbelastung gewählt werden. Es gibt spezielle Filter für Partikel, Gase oder Kombinationen aus beiden. Beim Einsetzen der Filter ist es wichtig, sicherzustellen, dass sie korrekt angebracht sind und dicht abschließen.

Wechselbare Filter sind als Gas- oder Kombinationsfilter mit Farben und Buchstaben versehen, die ihren Anwendungsbereich kennzeichnen.

 

Buchstaben- und  Farbkennzeichnung Anwendung
 A / Braun Organische Gase und Dämpfe mit Siedepunkt >65°C (z. B. Benzin, Verdünner)
 AX / Braun Niedrigsiedende (≤65°C) organische Verbindungen (z. B. Lösemittel Aceton)
 B / Grau Anorganische Gase und Dämpfe (z. B. Chlor, Blausäure)
 E / Gelb Saure Gase und Dämpfe (z. B. Schwefeldioxid und Chlorwasserstoff)
 K / Grün Ammoniak, organische Ammoniakderivate
 NO / BlauStickoxide (z. B. Stickstomonoxid, Stickstodioxid) 
 CO / Schwarz Kohlenstoffmonoxid
 Hg / Rot Quecksilber
 Orange / Reaktor Radioaktives Iod und radioaktives Iod-Methan
 P / Weiß Partikelfilter
 SX / Violett Gase und Dämpfe nach Angaben des Herstellers

Auf dem Bild ist ein Kombinationsfilter zum Einschrauben via Gewinde zu sehen.

Filter haben eine begrenzte Lebensdauer. Achten Sie auf die vom Hersteller angegebenen Wechselintervalle, um eine maximale Schutzleistung sicherzustellen.
Bei stark belasteten Arbeitsumgebungen sollten Filter häufiger gewechselt werden.

Ferner können Atemschutzmasken in Hinblick auf ein optionales Ausatemventil in zwei Untergruppen unterteilt werden: Modelle mit Ventil lassen die Luft beim Ausatmen ungefiltert aus der Maske strömen.
Das erhöht den Tragekomfort und ist die erste Wahl, wenn allein der Selbstschutz notwendig ist.

Modelle ohne Ausatemventil filtern hingegen auch den Atemstrom beim Ausatmen und sollten getragen werden, wenn Eigen- und Fremdschutz wichtig sind (z. B. im Krankenhaus).



Wann sollte man eine Atemschutzmaske tragen?

Eine Atemschutzmaske sollte immer dann getragen werden, wenn in der Arbeitsumgebung schädliche Partikel, Gase oder Dämpfe vorhanden sind. Besonders in der Bauindustrie ist die Luft oft mit gefährlichen Stoffen belastet, die nicht eingeatmet werden sollten. Auch in Situationen, die eine Infektionsgefahr darstellen, ist das Tragen einer Atemschutzmaske unerlässlich. So werden nicht nur weniger Staub, sondern auch weniger Aerosole mit Bakterien, Viren und Pilze eingeatmet.

AtemschutzmaskeBeispiele Einsatzort bzw. Personen- und Berufsgruppe 
 

 FFP1
  • Gastronomie

  • Reinigungskraft für Wohnräume

  • Nahrungsmittelproduktion

  • Allergiker

 
 FFP2
  • Werkstätten zur Holz- und Metallverarbeitung

  • Bauarbeiter

  • Personal in Pflege und Medizin

 

 FFP3
  • Kliniken mit Infektionsstationen

  • Forschungslaboratorien

  • Bauarbeiten mit Asbest und Schwermetallen

  • Arbeit mit radioaktiven Stoffen

 
 Atemschutz mit Wechselfiltern
  • Feuerwehr

  • Rettungswesen

  • allg. Arbeitsplätze mit hohem Risiko auf Atemgifte


Warum sind Atemschutzmasken wichtig?

Atemschutzmasken sind ein unverzichtbarer Bestandteil der Persönlichen Schutzausrüstung und spielen eine zentrale Rolle im Gesundheitsschutz. Ohne entsprechenden Schutz können Arbeitnehmer langfristig gesundheitliche Schäden erleiden, die Arbeitsfähigkeit und Lebensqualität beeinträchtigen.

Krankheitsbedingte Ausfälle und Langzeiterkrankungen können durch den Einsatz von Atemschutzmasken vermieden werden. Arbeitgeber sind daher auch gemäß der Arbeitsschutzrichtlinien verpflichtet, den Einsatz von Atemschutzmasken für Mitarbeiter zu kontrollieren.

Hier ist ein Mann abgebildet, der eine Einweg-Feinstaubmaske mit FFP2-Schutzklasse trägt.


FAQ - Häufig gestellte Fragen

Wie entsorgt man Atemschutzmasken?

Atemschutzmasken sollten sicher entsorgt werden, um Kontaminationen zu vermeiden. Verpacken Sie die Masken in einem verschlossenen Plastikbeutel und werfen Sie diesen in den Restmüll. Waschen Sie nach dem Entsorgen gründlich Ihre Hände. Vermeiden Sie die Entsorgung in der Umwelt oder im Recycling, da sie nicht wiederverwertbar sind.


Welche Maske eignet sich für welche Aufgabe?

Für den Schutz vor Staub, Pollen und festen Partikeln eignen sich FFP1-Masken. FFP2-Masken bieten Schutz vor gesundheitsschädlichen Stäuben, Rauch und Aerosolen, während FFP3-Masken gegen giftige Stoffe und Feinstaub wirksam sind. Bei Arbeiten mit chemischen Dämpfen oder Gasen sind spezielle Atemschutzmasken mit Aktivkohlefilter erforderlich.


Wann sollte ich die Atemschutzmaske wechseln?

Achten Sie immer auf die Angaben des Herstellers zu Tragedauer, Reinigung und Filterwechsel, da diese je nach Maskentyp variieren können. Generell gilt: Wechseln Sie Ihre Atemschutzmaske, wenn Sie merken, dass das Atmen durch die Maske schwerer fällt, sobald die Maske feucht wird oder bei jeglicher Art von Beschädigung (z.B. Risse, Löcher). Ein Wechsel ist auch notwendig, wenn die Maske sichtbar verschmutzt ist, bei Masken mit Filter, wenn Sie den Geruch oder Geschmack von Schadstoffen wahrnehmen, oder nach dem Aufenthalt in einer Umgebung mit hoher Schadstoffbelastung. Beachten Sie die maximale Tragedauer, die vom Hersteller angegeben wird. Spätestens nach 8 Stunden sollte die Maske gewechselt werden.

Mehrwegmasken sollten regelmäßig gemäß den Herstellerangaben gereinigt und die Filter gewechselt werden. Bewahren Sie Ihre Atemschutzmasken sauber und trocken auf, wenn Sie sie nicht benutzen, um Kontaminationen zu vermeiden.


Wie lange hält eine Atemschutzmaske?

Einwegmasken sind für den einmaligen Gebrauch und sollten nach jedem Tragen entsorgt werden. Bei FFP-Masken gibt es keine festen Tragezeiten. Die maximale Tragedauer hängt von der Schutzstufe, den Arbeitsbedingungen und Herstellerangaben ab. Achten Sie auf erhöhten Atemwiderstand, Geruchs-/Geschmackswahrnehmung und wechseln Sie die Maske nach Kontamination.



Zugehörige Themen rund um den Bereich Arbeitsschutz

  • 3M Schutzbrille

  • Peltor Gehörschutz

  • Uvex Gehörschutz

  • 3M Gehörschutz

  • Schweißerhelm

  • Schweißerhelm Speedglas

  • Uvex Sicherheitsschuhe

  • ESD Sicherheitsschuh

  • Sicherheitsschuhe S1

  • Sicherheitsschuhe S1P

  • Sicherheitsschuhe S2

  • Sicherheitsschuhe S3

Der Conrad Newsletter
Jetzt anmelden und exklusive Aktionen, aktuelle News und Angebote immer zuerst erhalten.
Jetzt anmelden
  • Filialen

  • Versandkostenfrei ab 119,00 € (netto 100,00 €)
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
  • Playstation
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
1 Rabatt nur gültig auf ausgewählte und sofort verfügbare Artikel der Marke DeWalt (verfügbarer Lagerbestand). Gültig bis 12.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

Gratiszugabe 3639913 DEWALT DCB182-XJ Werkzeug-Akku 18V 4.0 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 249 € brutto (209,24 € netto): 1x pro Geschäftskunde/Privatperson bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren DeWalt Aktionsprodukts. Gültig bis 12.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

Gratiszugabe 3639912 DEWALT Akkupack-Ladegerät DCB1104M2-QW inkl. 2. Akku ab einem Mindestbestellwert von 349 € brutto (293,28 € netto): 1x pro Geschäftskunde/Privatperson bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren DeWalt Aktionsprodukts. Gültig bis 12.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

² Gratiszugabe 2793819 Bosch Home and Garden 1600A02625 Werkzeug-Akku und Ladegerät 18 V 2.5 Ah Li-Ion: 1x pro Geschäftskunde/Privatperson bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Bosch Home and Garden Aktionsprodukts. Gültig bis 05.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

3 Rabatt nur gültig auf ausgewählte Office Produkte. Gültig bis 05.04.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson. Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen.

5 Gratiszugabe Einhell 4511627 Aktion SEALED PXC Plus A1 X-Change Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 149,99 € brutto (126,04 € netto): 1x pro Geschäftskunde bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Einhell Professional Aktionsprodukts. Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de, jedoch nur solange der Vorrat. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Teilnahmebedingungen