Markenlogo von Phoenix Contact mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Phoenix Contact Markenshop
    Markenlogo von FESTO mit einer grauen Umrandung. Linkt zum FESTO Markenshop
    Markenlogo von Schneider Electric mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Schneider Electric Markenshop
    Markenlogo von UHU mit einer grauen Umrandung. Link zum UHU Markenshop
    Markenlogo von Fluke mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Fluke Markenshop
    Markenlogo von Ledlenser mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Ledlenser Markenshop
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
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Ratgeber

Drehmoment-Schraubendreher: Präziser Schraubenanzug für Elektronik, Mechanik und Montage

Drehmoment-Schraubendreher gehören zu den Drehmomentwerkzeugen, die einen exakt kontrollierten Schraubenanzug ermöglichen. Überall dort, wo empfindliche Bauteile montiert oder sicherheitsrelevante Verbindungen hergestellt werden, sit das bloße Anziehen nach Gefühl nicht ausreichend. Ein Schraubendreher mit Drehmoment begrenzt die aufgebrachte Rotationskraft auf einen definierten Wert und schützt so Gewinde, Gehäuse und Bauteile vor Beschädigungen durch Überdrehen.

Die Werkzeuge kommen in der Elektronik, Elektrik, Feinmechanik und industriellen Montage zum Einsatz. Der Drehmomentbereich reicht je nach Modell von wenigen Zehntel Newtonmetern bis über 10 Nm. Ob mechanisch, elektrisch oder als Drehmoment-T-Griff – für jede Anforderung gibt es passende Drehmoment-Schraubendreher in unterschiedlicher Qualität und Ausstattung. Dieser Ratgeber erklärt Ihnen, wie Drehmoment-Schraubendreher funktionieren, welche Arten es gibt und worauf Sie beim Kauf achten sollten.

Wichtig: Ein Drehmoment-Schraubendreher löst bei Erreichen des eingestellten Werts aus und verhindert Beschädigungen. Verwenden Sie ihn ausschließlich zum Anziehen, nie zum Lösen von Schrauben.


Was ist ein Drehmomentschraubendreher und wie funktioniert er?

Ein Drehmoment-Schraubendreher ist ein Präzisionswerkzeug, das die aufgebrachte Rotationskraft beim Schraubenanzug exakt begrenzt. Über eine Skala oder einen Rastmechanismus am Griff lässt sich das gewünschte Drehmoment einstellen. Sobald der eingestellte Wert erreicht ist, löst der Mechanismus aus – je nach Bauart durch Durchrutschen einer Kupplung, durch ein hörbares Klicken oder ein elektronisches Signal.

Während bei einem normalen Schraubendreher die Kraft allein vom Anwender abhängt, sorgt das Drehmoment als Einstellwerkzeug für reproduzierbare Ergebnisse. Die Bits werden über eine Standard-Aufnahme eingesetzt, sodass verschiedene Schraubenprofile mit demselben Drehmoment-Schraubendreher bearbeitet werden können.


Worin unterscheidet sich ein Drehmomentschraubendreher von einem normalen Schraubendreher?

Die Unterschiede zwischen beiden Werkzeugtypen zeigen sich deutlich im Vergleich:

MerkmalNormaler SchraubendreherDrehmoment-Schraubendreher
DrehmomentkontrolleKeine, rein nach GefühlPräzise einstellbar
AuslösemechanismusNicht vorhandenRutschkupplung oder Knickauslösung
AnwendungAllgemeine SchraubarbeitenSensible Bauteile, definierter Schraubenanzug
KalibrierungNicht erforderlichRegelmäßig notwendig
PreisGünstigHöher, je nach Qualität

Für den Einsatz bei alltägliche Schraubarbeiten genügt ein herkömmlicher Schraubendreher. Sobald jedoch Herstellervorgaben zum Drehmoment einzuhalten sind oder empfindliche Materialien verarbeitet werden, ist ein Drehmomentschlüssel-Schraubendreher die sichere Wahl.


Wann ist ein Drehmomentschraubendreher sinnvoll?

Drehmoment-Schraubendreher sind in vielen Fachbereichen unverzichtbar:

  • Elektronik und Feinmechanik: Empfindliche Platinen, Steckverbinder und Gehäuse reagieren sensibel auf zu hohen Schraubenanzug. Bereits geringes Überdrehen kann Bauteile zerstören oder Haarrisse verursachen.
  • Elektrik und Schaltschrankbau: Ein Elektriker muss Klemmenverbindungen nach VDE-Vorgaben mit definiertem Drehmoment anziehen. Zu lockere Verbindungen können Übergangswiderstände und damit Brände verursachen.
  • Fahrzeug- und Fahrradmechanik: Carbon-Bauteile, Lenkerklemmungen und Bremskomponenten erfordern exakte Werte. Ein Mechaniker sichert damit Langlebigkeit und Sicherheit der Verbindungen.
  • Industrielle Montage: Gleichbleibendes Drehmoment gewährleistet konstante Produktqualität in der Serienfertigung.

Praxistipp: Es empfiehlt sich, die vorgeschriebenen Drehmomentwerte aus dem Datenblatt des Bauteils vor dem Schraubenanzug zu notieren. So vermeiden Sie Fehleinstellungen am Drehmoment-Schraubendreher.


Welche Arten von Drehmomentschraubendrehern gibt es?

Je nach Einsatzzweck stehen verschiedene Bauformen zur Verfügung.

Mechanische Drehmoment-Schraubendreher

Mechanische Drehmoment-Schraubendreher sind die gängigste Variante. Das gewünschte Drehmoment wird über eine Drehskala am Griff eingestellt, bei Erreichen des Werts löst eine Rutschkupplung oder Knickauslösung aus. Typische Modelle decken den Drehmoment-Schraubendreher 1–10 Nm oder Drehmoment-Schraubendreher 2–10 Nm ab. Komplette Drehmoment-Schraubendrehersätze enthalten passende Bits und Adapter für verschiedene Schraubenprofile.

Elektrischer Schraubendreher mit Drehmoment

Ein elektrischer Schraubendreher mit Drehmoment kombiniert motorisierten Antrieb mit elektronischer Drehmomentüberwachung. Diese Variante eignet sich besonders für die Serienfertigung, wo viele Schrauben in kurzer Zeit mit gleichbleibendem Drehmoment angezogen werden müssen.

Drehmoment-T-Griff

Der Drehmoment-T-Griff ermöglicht durch seine T-förmige Bauweise eine ergonomische Kraftübertragung bei höheren Drehmomenten. Besonders bei Mechanikern im Fahrzeugbereich ist diese Bauform beliebt.


Worauf sollte man beim Kauf eines Drehmomentschraubendrehers achten?

Beim Drehmoment-Schraubendreher kaufen sollten Sie folgende Kriterien berücksichtigen:

  1. Drehmomentbereich: Passend zum Einsatzzweck wählen. Für Elektronik eignen sich 0,5–6 Nm, für allgemeine Montage 2–10 Nm. Ein zu großer Bereich kann die Genauigkeit im unteren Spektrum mindern.
  2. Genauigkeit: Hochwertige Drehmomentwerkzeuge bieten eine Abweichung von maximal ±6 Prozent. Achten Sie auf Herstellerangaben.
  3. Auslösemechanismus: Rutschkupplung für ermüdungsfreien Serieneinsatz, Knickauslösung für taktiles Feedback.
  4. Drehmoment-Bits und Adapter: Prüfen Sie die Kompatibilität mit gängigen Bit-Aufnahmen. Für größere Drehmomentbereiche ergänzt ein Drehmomentschlüssel das Sortiment.
  5. Kalibrierzertifikat: Wird ein Zertifikat mitgeliefert? Passendes Zubehör für Drehmomentwerkzeuge erleichtert Wartung und Pflege.

Achtung: Denken Sie daran, den mechanischen Drehmoment-Schraubendreher nach dem Einsatz immer auf den niedrigsten Wert zurück zu stellen. So bleibt die Feder entlastet und die Kalibrierung wird langfristig geschont.


FAQ – Häufig gestellte Fragen zu Drehmoment-Schraubendrehern

Welche Drehmomentbereiche sind sinnvoll?

Der passende Drehmomentbereich richtet sich nach dem Einsatzgebiet. Dabei kommen unterschiedliche Anwendungen in frage: Für Feinelektronik und Uhrentechnik genügen 0,1–1 Nm, für allgemeine Elektronik und Elektrik sind Drehmoment-Schraubendreher 1–10 Nm ideal. Im mechanischen Bereich decken Modelle mit 2–10 Nm die meisten Anwendungen ab. Wer verschiedene Bereiche abdecken muss, profitiert von einem Set mit austauschbaren Drehmomentmodulen.

Müssen Drehmomentschraubendreher kalibriert werden?

Ja, Drehmoment-Schraubendreher müssen regelmäßig kalibriert werden, um ihre Genauigkeit zu bewahren. Die Norm DIN EN ISO 6789 empfiehlt eine Kalibrierung alle 12 Monate oder nach 5000 Auslösungen. Professionelle Drehmomentwerkzeuge werden mit Kalibrierzertifikat ausgeliefert. Die Nachkalibrierung sichert die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Werkzeugs.

Der Conrad Newsletter
Jetzt anmelden und exklusive Aktionen, aktuelle News und Angebote immer zuerst erhalten.
Jetzt anmelden
  • Filialen

  • Versandkostenfrei ab 119,00 € (netto 100,00 €)
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
  • Playstation
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
1 Rabatt nur gültig auf ausgewählte und sofort verfügbare Artikel der Marke DeWalt (verfügbarer Lagerbestand). Gültig bis 12.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

Gratiszugabe 3639913 DEWALT DCB182-XJ Werkzeug-Akku 18V 4.0 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 249 € brutto (209,24 € netto): 1x pro Geschäftskunde/Privatperson bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren DeWalt Aktionsprodukts. Gültig bis 12.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

Gratiszugabe 3639912 DEWALT Akkupack-Ladegerät DCB1104M2-QW inkl. 2. Akku ab einem Mindestbestellwert von 349 € brutto (293,28 € netto): 1x pro Geschäftskunde/Privatperson bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren DeWalt Aktionsprodukts. Gültig bis 12.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

² Gratiszugabe 2793819 Bosch Home and Garden 1600A02625 Werkzeug-Akku und Ladegerät 18 V 2.5 Ah Li-Ion: 1x pro Geschäftskunde/Privatperson bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Bosch Home and Garden Aktionsprodukts. Gültig bis 05.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

3 Rabatt nur gültig auf ausgewählte Office Produkte. Gültig bis 05.04.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson. Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen.

5 Gratiszugabe Einhell 4511627 Aktion SEALED PXC Plus A1 X-Change Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 149,99 € brutto (126,04 € netto): 1x pro Geschäftskunde bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Einhell Professional Aktionsprodukts. Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de, jedoch nur solange der Vorrat. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Teilnahmebedingungen