- Produkt-Art
- Eierkocher14
- Preis
- Verfügbarkeit
- 124
- Marke
- Severin3Elta2Gastronoma2Princess2Tristar2Alpina Switzerland1Gastroback1Silva Homeline1
- Fassungsvermögen
- 313 St.1626 St.1737 St.28 St.1
- Filialverfügbarkeit
- Refurbished & Angebote
Eierkocher
14 Ergebnisse



Princess 01.262046.01.001 Eierkocher BPA-frei, mit Messbecher, Kontrollleuchte Silber, Schwarz

Princess 262047 Eierkocher Kontrollleuchte, mit Deckel, mit Messbecher, Überhitzungsschutz Schwarz, Weiß


Gastroback Design Eierkocher Eierkocher Silber, Schwarz, Transparent

Severin EK 3163 Eierkocher BPA-frei, mit Messbecher, mit Eierstecher Edelstahl, Schwarz

Tristar EK-3076 Eierkocher mit Messbecher, Kontrollleuchte Edelstahl, Schwarz

Alpina Switzerland 871125223691 Eierkocher mit Eierstecher, mit Messbecher Silber, Schwarz

Severin EK 3164 Eierkocher mit Messbecher, mit Eierstecher, BPA-frei Weiß, Grau



Ratgeber
Eierkocher - Perfekte Frühstückseier auf Knopfdruck
Ein elektrischer Eierkocher gehört zu den praktischsten Küchenkleingeräten für alle, die Wert auf perfekt gekochte Eier legen. Ob weich, mittel oder hart – mit einem Eierkocher gelingt das Frühstücksei zuverlässig – ganz ohne ständiges Kontrollieren am Herd. Das Gerät nutzt Wasserdampf, um Eier schonend und gleichmäßig zu garen. Während der Kochtopf auf dem Herd ständige Aufmerksamkeit erfordert, arbeitet ein Eierkocher vollautomatisch und signalisiert per Signalton, wenn die Eier fertig sind. Währenddessen können Sie das restliche Frühstück richten und zu den Eiern, Toast, Müsli und einen gesunden Saft mit einem Entsafter zubereiten.
Moderne Geräte bieten zahlreiche Funktionen, die den Alltag erleichtern. Eierkocher mit Abschaltautomatik schalten sich nach dem Kochvorgang selbstständig ab und verhindern Überkochen. Ein sprechender Eierkocher informiert über den Fortschritt und eignet sich besonders für Menschen mit Sehbeeinträchtigung oder für Multitasking in der Küche. Die Geräte gibt es in verschiedenen Größen: vom kompakten Eierkocher für 2 Eier über Modelle für 3, 4 oder 6 Eier bis zum großen Eierkocher für 7 oder 8 Eier, der sich für Familien oder WGs eignet.
Die Auswahl reicht von günstigen Einsteigermodellen bis zu Premium-Design-Eierkochern aus Edelstahl. Viele bekannte Hersteller setzen auf hochwertige Materialien und durchdachte Funktionen. Ob Sie einen Eierkocher kaufen möchten, der besonders platzsparend ist, oder den besten Eierkocher mit umfangreicher Ausstattung suchen – die Vielfalt ermöglicht für jeden Bedarf die passende Lösung. Ein schwarzer Eierkocher fügt sich beispielsweise dezent in moderne Küchendesigns ein, während ein Eierkocher aus Edelstahl durch zeitlose Eleganz überzeugt.
Dieser Ratgeber zeigt Ihnen, worauf es beim Eierkocher ankommt – von der Funktionsweise über die richtige Größenwahl bis zur optimalen Pflege Ihres Geräts.
Wie funktioniert ein Eierkocher und welche Vorteile bietet er?
Ein Eierkocher arbeitet nach dem Prinzip der Dampfgarung. Anders als beim klassischen Kochen im Topf benötigt ein elektrischer Eierkocher nur eine geringe Wassermenge. Diese wird in eine Heizschale gefüllt und durch ein Heizelement erhitzt. Der entstehende Wasserdampf steigt auf und gart die Eier, die in einem speziellen Halter über der Heizschale platziert sind.
Bei klassischen Eierkochern wird die Garzeit über die eingefüllte Wassermenge gesteuert: Je weniger Wasser, desto schneller verdampft es – und desto weicher bleiben die Eier. Für härtere Eier ist entsprechend mehr Wasser nötig. Moderne Modelle mit elektronischer Steuerung arbeiten hingegen mit Timerfunktion: Hier wählen Sie den gewünschten Härtegrad per Knopfdruck, und das Gerät regelt die Garzeit automatisch. Die Wassermenge beeinflusst das Ergebnis dabei nicht mehr direkt, muss aber weiterhin entsprechend der Anleitung eingefüllt werden.
- Energieeffizienz: Ein Eierkocher verbraucht deutlich weniger Energie als ein Herd mit Kochtopf. Die kompakte Bauweise und die geringe Wassermenge reduzieren den Stromverbrauch erheblich.
- Zeitersparnis: Während Sie am Herd das Wasser erst zum Kochen bringen müssen, arbeitet der Eierkocher selbstständig. Sie können sich in dieser Zeit anderen Aufgaben widmen.
- Präzision: Der gewünschte Härtegrad wird durch die Wassermenge exakt gesteuert. Nach einigen Durchgängen kennen Sie die perfekte Menge für Ihr bevorzugtes Ergebnis.
- Sicherheit: Modelle mit Abschaltautomatik verhindern, dass das Gerät weiterheizt, wenn kein Wasser mehr vorhanden ist. Die Kontrollleuchte zeigt den Betriebszustand an.
Praxistipp: Eier vor dem Kochen anstechen
Stechen Sie die Eier am stumpfen Ende mit der mitgelieferten Nadel an. So entweicht beim Erhitzen Luft aus der Schale, und die Eier platzen nicht. Viele Eierkocher haben einen integrierten Pikser im Messbecher oder Deckel.
Welche Arten von Eierkochern gibt es und welche Funktionen sind wichtig?
Eierkocher unterscheiden sich in Bauweise, Material und Ausstattung. Die Wahl hängt von Ihren Prioritäten ab – ob Kapazität, Design oder Zusatzfunktionen im Vordergrund stehen.
| Typ | Material | Besonderheiten | Ideal für |
|---|---|---|---|
| Standard-Eierkocher | Kunststoff | Günstig, leicht, schnell aufheizend | Einsteiger, Budget-bewusste |
| Edelstahl-Eierkocher | Edelstahl | Langlebig, robust, edles Design | Qualitätsbewusste, moderne Küchen |
| Multifunktions-Eierkocher | Kunststoff/Edelstahl | Pochieren, Dampfgaren, Omelette | Vielseitige Nutzung |
| Kompakt-Eierkocher | Kunststoff | Besonders klein, 1-3 Eier | Singles, kleine Küchen |
Standard-Eierkocher
Der klassische Eierkocher aus Kunststoff ist die am weitesten verbreitete Variante. Diese Modelle sind erschwinglich, funktional und in vielen Größen erhältlich. Die Heizplatte besteht meist aus Edelstahl und sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung. Ein transparenter Deckel ermöglicht die Sichtkontrolle während des Garvorgangs.
Eierkocher aus Edelstahl
Ein Eierkocher aus Edelstahl überzeugt durch hochwertige Optik und Langlebigkeit. Das Material ist kratzfest, korrosionsbeständig und besonders hygienisch. Der Eierkocher beispielsweise kombiniert edles Design mit durchdachter Funktionalität.
Multifunktions-Eierkocher
Einige Modelle bieten mehr als nur das Kochen von Eiern in der Schale. Mit speziellen Aufsätzen lassen sich Eier pochieren, also in einer Form ohne Schale garen. Andere Geräte verfügen über Dampfgar-Einsätze für Gemüse oder ermöglichen die Zubereitung von Omelettes.
Wichtige Ausstattungsmerkmale:
- Abschaltautomatik: Schaltet sich nach vollständiger Verdampfung des Wassers automatisch ab und verhindert Überhitzung
- Sprechender Eierkocher: Gibt akustische Durchsagen zum Kochfortschritt
- Härtegrad-Einstellung: Elektronische Einstellungen für weich, mittel oder hart
- Warmhaltefunktion: Hält die gekochten Eier nach dem Garen warm
Für wie viele Eier sollte ein Eierkocher ausgelegt sein?
Die Kapazität ist ein entscheidendes Kaufkriterium. Ein zu kleiner Eierkocher erfordert mehrere Durchgänge, während ein überdimensioniertes Gerät unnötig viel Platz beansprucht.
| Haushaltsgröße | Empfohlene Kapazität | Typische Nutzung |
|---|---|---|
| Single | Eierkocher 2 Eier | 1-2 Eier täglich |
| Paar | Eierkocher 3-4 Eier | 2-4 Eier gleichzeitig |
| Familie (3-4 Personen) | Eierkocher 6 Eier | 4-6 Eier auf einmal |
| Großfamilie/WG | Eierkocher 7-8 Eier | 6-8 Eier gleichzeitig |
Wichtig: Planen Sie die Kapazität realistisch ein. Wenn Sie einen Eierkocher kaufen, der zu groß ist, verschwenden Sie Energie bei kleinen Mengen.
Worauf sollte ich beim Kauf eines Eierkochers achten?
Neben der Kapazität spielen weitere Faktoren eine wichtige Rolle für die Kaufentscheidung.
- Material und Verarbeitung: Kunststoff-Modelle sind leicht und günstig, können aber bei minderer Qualität Verfärbungen durch Kalkablagerungen zeigen. Ein Edelstahl-Eierkocher ist robuster, schwerer und optisch ansprechender. Achten Sie auf eine stabile Heizplatte und einen gut schließenden Deckel.
- Leistung: Die Leistung wird in Watt angegeben und bestimmt, wie schnell das Wasser erhitzt wird. Für kleine Modelle reichen 300-400 Watt, größere Geräte sollten 400-500 Watt bieten. Eine höhere Leistung bedeutet kürzere Aufheizzeiten.
- Sicherheitsfunktionen: Die Abschaltautomatik ist essenziell – sie verhindert Überhitzung, wenn das Wasser verbraucht ist. Rutschfeste Füße sorgen für sicheren Stand. Ein Cool-Touch-Gehäuse schützt vor Verbrennungen.
- Bedienkomfort: Ein übersichtlicher Ein-/Ausschalter, eine gut sichtbare Kontrollleuchte und ein deutlich hörbarer Signalton gehören zur Grundausstattung. Der mitgelieferte Messbecher sollte klare Markierungen haben.
- Design: Ein Design-Eierkocher kann zum Blickfang in Ihrer Küche werden. Ein schwarzer Eierkocher wirkt modern und zeitlos, Edelstahl-Varianten vermitteln Wertigkeit. Wählen Sie ein Design, das zu Ihren anderen Küchengeräten passt.
Achtung: Kalkempfindlichkeit beachten
In Regionen mit hartem Wasser verkalken Eierkocher schneller. Modelle mit glatter Edelstahl-Heizplatte lassen sich leichter entkalken. Regelmäßiges Entkalken verlängert die Lebensdauer erheblich.
Wie lange dauert es, bis ein Ei hart oder weich gekocht ist?
Die Garzeit hängt von mehreren Faktoren ab: der Eiergröße, der gewünschten Konsistenz, der Starttemperatur der Eier und der eingefüllten Wassermenge.
| Härtegrad | Konsistenz | Garzeit (ca.) | Wassermenge |
|---|---|---|---|
| Weich | Eiweiß fest, Eigelb flüssig | 6-8 Minuten | Wenig (bis Markierung "weich") |
| Mittel (wachsweich) | Eiweiß fest, Eigelb cremig | 9-11 Minuten | Mittel (bis Markierung "mittel") |
| Hart | Eiweiß und Eigelb fest | 12-14 Minuten | Viel (bis Markierung "hart") |
Die meisten Messbecher sind auf Eier der Größe M kalibriert. Bei großen Eiern verlängert sich die Garzeit um 1-2 Minuten. Eier direkt aus dem Kühlschrank benötigen etwas länger als solche mit Raumtemperatur. Die Garzeit bleibt weitgehend konstant, egal ob Sie nur ein Ei oder die maximale Menge Eier garen.
So gelingen perfekte gekochte Eier:
- Eier mit dem Eipick am stumpfen Ende anstechen
- In den Eierhalter einsetzen
- Wassermenge laut Messbecher-Markierung einfüllen
- Deckel aufsetzen und Gerät einschalten
- Entnehmen Sie die Eier sofort nach dem Signalton.
- Unter kaltem Wasser abschrecken
Das Abschrecken ist besonders bei weichen Eiern wichtig, da sie sonst nachgaren. Bei hart gekochten Eiern erleichtert es zudem das Schälen.
Wie reinigt man den Eierkocher nach dem Gebrauch?
Regelmäßige Reinigung verlängert die Lebensdauer Ihres Eierkochers und gewährleistet hygienische Zubereitung.
Grundreinigung nach jedem Gebrauch:
- Ziehen Sie den Stecker und lassen Sie das Gerät zunächst vollständig abkühlen.
- Entfernen Sie den Eierhalter und spülen Sie ihn unter warmem Wasser ab
- Waschen Sie den Deckel mit mildem Spülmittel
- Wischen Sie die Heizplatte mit einem feuchten Tuch aus
- Reinigen Sie das Außengehäuse mit einem feuchten Tuch
Entkalken – unverzichtbar für lange Lebensdauer:
Kalkablagerungen sind der Hauptgrund für Funktionsstörungen. Entkalken Sie Ihren Eierkocher je nach Wasserhärte etwa alle 4–6 Wochen – bei hartem Wasser häufiger.
Mischen Sie Essig und Wasser im Verhältnis 1:2. Füllen Sie die Mischung in die Heizschale und lassen Sie sie 30 Minuten einwirken. Anschließend mit klarem Wasser ausspülen. Alternativ können Sie einen Esslöffel Zitronensäure in 100ml Wasser auflösen oder einen geeigneten Entkalker verwenden. Nach dem Entkalken führen Sie einen Leergang mit klarem Wasser durch.
Wichtig: Gerät niemals ins Wasser tauchen
Das Gehäuse enthält elektrische Komponenten und darf niemals in Wasser getaucht werden. Reinigen Sie es nur mit einem feuchten Tuch.
FAQ – Häufig gestellte Fragen zu Eierkochern
Wie hilft ein Eierkocher beim Energiesparen?
Ein Eierkocher verbraucht deutlich weniger Energie als ein Herd. Während ein Elektroherd mit Topf etwa 1500-2000 Watt für 10-15 Minuten benötigt, arbeitet ein Eierkocher mit nur 300-500 Watt für 8-12 Minuten. Die geringe Wassermenge und die kompakte Bauweise reduzieren den Energiebedarf erheblich. Über ein Jahr gerechnet sparen Sie bei täglicher Nutzung merklich Stromkosten.
Kann man mit einem Eierkocher auch Eier pochieren?
Einige Modelle verfügen über eine Pochierfunktion. Dafür benötigen Sie spezielle Pochier-Einsätze, die bei entsprechenden Modellen mitgeliefert werden. Zum Pochieren schlagen Sie das Ei direkt in die Pochierform, setzen diese in den Eierkocher und füllen die vorgegebene Wassermenge ein. Der Dampf gart das Ei ohne Schale zu einem weichen, runden Ei. Nicht alle Eierkocher verfügen über diese Funktion – prüfen Sie vor dem Kauf die Produktbeschreibung.
Wie viel Wasser braucht man für den Eierkocher?
Die benötigte Wassermenge variiert je nach gewünschtem Härtegrad und Anzahl der Eier. Der mitgelieferte Messbecher hat Markierungen für weich, mittel und hart sowie für die Anzahl der Eier. Je nach Gerät benötigen Sie für 4 weiche Eier etwa 40–60 ml Wasser., für hart gekochte Eier bis zu 120ml. Als Faustregel gilt: Je mehr Wasser, desto länger die Garzeit und desto härter werden die Eier.
Was bedeutet der Signalton des Eierkochers?
Der Signalton zeigt an, dass das Wasser vollständig verdampft ist und die Eier den gewünschten Härtegrad erreicht haben. Gleichzeitig schaltet die Abschaltautomatik das Heizelement ab. Entnehmen Sie die Eier zeitnah nach dem Signalton, da sie sonst durch die Restwärme weitergaren. Bei vielen Geräten erlischt die Kontrollleuchte mit dem Signalton und zeigt visuell den Abschluss des Garvorgangs an.