Markenlogo von Phoenix Contact mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Phoenix Contact Markenshop
    Markenlogo von FESTO mit einer grauen Umrandung. Linkt zum FESTO Markenshop
    Markenlogo von Schneider Electric mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Schneider Electric Markenshop
    Markenlogo von UHU mit einer grauen Umrandung. Link zum UHU Markenshop
    Markenlogo von Fluke mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Fluke Markenshop
    Markenlogo von Ledlenser mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Ledlenser Markenshop
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
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Ratgeber

Wissenswertes zu Elektronikbaukästen

Während manche Kinder in der Schule gebannt den ersten Experimenten rund um Licht und Strom folgen, sind andere eher zurückhaltend beim Experimentieren oder lehnen das Lernen und Tüfteln sogar ab. Ein Stück weit können Technik-Baukästen hier Berührungsängste abbauen und mit Elektronik-Bastelprojekten die Neugier in Kindern rund um Elektronikgrundlagen wecken. Bei allen, die bereits Interesse an Experimenten und Schaltungen haben, werden die Elektronikbaukästen das Wissen spielerisch vertiefen. Die wichtigsten Fragen rund um die Baukästen beantworten wir in unserem Ratgeber.

  • Was ist ein Elektronikbaukasten?

  • Welcher Elektronikbaukasten ist für welche Altersklasse geeignet?

  • Welche (technischen) Fähigkeiten sollen durch die Bausätze vermittelt werden?

  • FAQ

Elektronik-Baukasten für elektronische Schaltungen


Was ist ein Elektronikbaukasten?

Er wird auch Elektronikbaukasten genannt und bietet Kindern sowie jungen Erwachsenen die Möglichkeit, unter Anleitung einfache Elektronik-Schaltungen und Projekte wie eine Alarmanlage selbst umzusetzen. Auf diese Weise wächst allgemein das Wissen rund um elektrische Vorgänge und Elektronik. Durch das Experimentieren lässt sich abstraktes Wissen zudem einprägsamer vermitteln.

Anders als in der Elektronik für Erwachsene, wo im Regelfall Bauteile auf eine Platine gelötet werden, nutzen die Baukästen für Kinder perforierte Schablonen und ein einfaches Stecksystem für die mitgelieferten Elemente. Das erleichtert den Start in Elektro-Anwendungen, baut Berührungsängste ab und weckt bei erfolgreichen Versuchen die Lust auf weiterführende Elektro-Workshops.

Die elektrischen Komponenten benötigen eine Energiequelle. In den Elektronikbaukästen für Kinder befindet sich entweder ein Netzteil für den Anschluss an die heimische Steckdose oder es sind Halterungen für handelsübliche Batterien vorgesehen.



Welcher Elektronikbaukasten ist für welche Altersklasse geeignet?

Vor dem Kauf stellen sich Eltern und Lehrkräfte die Frage: Gibt es bei den einzelnen Elektronikbaukästen unterschiedliche Schwierigkeitsgrade? Die Antwort lautet: Ja. Jüngere Kinder können von einem Baukasten für Jugendliche schnell überfordert sein und benötigen Elektronikbaukasten-Modelle für ihren Entwicklungsstand. Genauso können sich kleine Elektronik-Experten der weiterführenden Schule schnell von einem Bausatz für Grundschüler gelangweilt fühlen.

Der Elektrobaukasten E-Tronic von fischertechnik für Kinder ab 9 Jahren

Grundsätzlich sprechen sich viele Experimentierkasten-Tests dafür aus, die Baukästen frühestens mit 8 oder 9 Jahren zu benutzen. Zwar arbeitet ein Experimentierkasten meist mit bebilderten Anleitungen und achtet auf robuste Teile mit wenig Verletzungsgefahr, doch die Kinder sollten bereits die motorischen Fähigkeiten zum Umgang mit Kleinteilen im Elektronikbaukasten sowie die geistige Reife besitzen, mit elektrischen Bauteilen umzugehen.

Elektronikbaukasten-Testsieger für ältere Kinder beginnen bei einer Altersempfehlung ab 14 Jahren. Sie lehnen sich mit ihren Experimenten an das im Schulunterricht vermittelte Wissen an und erleichtern das Verständnis und Lernen in naturwissenschaftlichen Fächern.

 

Unterschiedliche Ausstattungen der Elektronikbaukästen

Wer sich dafür entscheidet, den Kindern über Elektronikbaukästen die Physik und Elektronik Stück für Stück näherzubringen, sollte neben dem Aspekt der Altersempfehlung auch auf die unterschiedlichen Ausstattungsmerkmale der Baukästen achten. Die Elektro-Kits unterscheiden sich hier teils stark.

Elektronikbaukästen für kleinere Kinder und Basis-Schaltungen beschränken sich größtenteils auf einen Bausatz aus Lochschablone und Kontaktelementen wie Taster, Schaltern, Relais und LED-Lampen. Hinzu kommen gegebenenfalls Motoren, Spulen, Widerstände und Lautsprecher.

Neben Elektronikbaukästen mit größerem Umfang für weitere Versuche gibt es auch Baukästen, die nicht für allgemeine Experimente gedacht sind, sondern zielgerichtet ein Projekt umsetzen sollen. Das kann beispielsweise das Aufbauen eines Fotovoltaik-Modells oder eines Elektroautos sein.



Welche (technischen) Fähigkeiten sollen durch die Bausätze vermittelt werden?

Reißzwecken-Bausatz für Kinder ab 10 Jahren

Kinder erfahren die Welt spielerisch und genau dies unterstützen die Elektronik-Baukästen. Durch kindgerechte Anleitungen werden Schaltungen aufgebaut, die sonst nur theoretisch vermitteltes Wissen rund um Reihenschaltung, Parallelschaltung, Stromstärke oder elektromagnetische Felder in Experimenten greifbar machen.

Neben einem besseren Verständnis auf der Sachebene wird beim Umgang mit dem Elektronikbaukasten zudem die Fingerfertigkeit trainiert, denn ein Experimentierkasten schult die Bewegungen im Bereich der Feinmotorik. Die Experimente können Kindern außerdem helfen, sich für längere Zeit auf eine Sache zu konzentrieren. Von der gesteigerten Konzentrationsfähigkeit werden sie in allen anderen Lernsituationen profitieren.

Ein weiterer Aspekt ist das Schulen des logischen Denkens der Kinder. Ein Elektronikbaukasten führt an Problemstellungen heran und unterstützt Kinder beim Erkennen von Zusammenhängen und dem Ziehen von Schlussfolgerungen.



FAQ

Der Elektronik-Baukasten ist gekauft: Was brauche ich zum Start?

Die Elektronikbaukästen der meisten Anbieter sind fertige Sets, mit denen die Kinder sofort loslegen können. Erwachsene brauchen lediglich die Zeit, um die Experimente zu beaufsichtigen und bei Bedarf Hilfestellungen zu geben.
 

Muss ich zusätzliches Werkzeug kaufen?

Nein, die Elektronik-Baukästen nutzen Steckbretter, auf denen Taster, Kabel und Co. von Hand befestigt werden. In seltenen Fällen kann ein Hammer empfehlenswert sein, der nicht mitgeliefert ist.
 

Muss ich bestimmte Bauteile verlöten können?

Elektronikbaukästen für Kinder sind darauf ausgelegt, ohne Lötkolben zu arbeiten. Ältere Kinder und Erwachsene, die gezielt einen Elektronik-Baukasten zum Löten suchen, werden aber in der entsprechenden Unterkategorie der Elektronikbaukästen fündig.

Der Conrad Newsletter
Jetzt anmelden und exklusive Aktionen, aktuelle News und Angebote immer zuerst erhalten.
Jetzt anmelden
  • Filialen

  • Versandkostenfrei ab 119,00 € (netto 100,00 €)
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
  • Playstation
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
1 Rabatt nur gültig auf ausgewählte und sofort verfügbare Artikel der Marke DeWalt (verfügbarer Lagerbestand). Gültig bis 12.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

Gratiszugabe 3639913 DEWALT DCB182-XJ Werkzeug-Akku 18V 4.0 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 249 € brutto (209,24 € netto): 1x pro Geschäftskunde/Privatperson bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren DeWalt Aktionsprodukts. Gültig bis 12.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

Gratiszugabe 3639912 DEWALT Akkupack-Ladegerät DCB1104M2-QW inkl. 2. Akku ab einem Mindestbestellwert von 349 € brutto (293,28 € netto): 1x pro Geschäftskunde/Privatperson bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren DeWalt Aktionsprodukts. Gültig bis 12.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

² Gratiszugabe 2793819 Bosch Home and Garden 1600A02625 Werkzeug-Akku und Ladegerät 18 V 2.5 Ah Li-Ion: 1x pro Geschäftskunde/Privatperson bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Bosch Home and Garden Aktionsprodukts. Gültig bis 05.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

3 Rabatt nur gültig auf ausgewählte Office Produkte. Gültig bis 05.04.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson. Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen.

5 Gratiszugabe Einhell 4511627 Aktion SEALED PXC Plus A1 X-Change Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 149,99 € brutto (126,04 € netto): 1x pro Geschäftskunde bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Einhell Professional Aktionsprodukts. Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de, jedoch nur solange der Vorrat. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Teilnahmebedingungen