- Produkt-Art
- Fahrtenbuch30
- AbsenderneuUnser Marktplatz-UpdateAlle Rechnungen von ConradRetourenabwicklung über Conrad(14 Tage Rückgaberecht)
- Preis
- Marke
- Avery-Zweckform10Sigel7RNK Verlag6Roth4Herlitz3Baier & Schneider2Nordwest2Brunnen Baier1Pelikan1PVP Penig1STYLEX1
- Nur ISO-zertifizierte Verkäufer
- Nein127Ja10
- Papierformat
- DIN A6 quer13DIN A510DIN A5 quer2DIN A5 hoch1DIN A61
- Farbe
- weiß13grün4blau2
- Filialverfügbarkeit
- Refurbished & Angebote
Fahrtenbuch
38 Ergebnisse


Sigel T1179 DIN A6 quer Fahrtenbuch Anzahl der Blätter: 40 3 St.

Avery-Zweckform 222 DIN A6 quer Fahrtenbuch Anzahl der Blätter: 40 Weiß 40 Blatt

Avery-Zweckform 223-3 DIN A5 Fahrtenbuch Anzahl der Blätter: 40 Weiß 3 St.

RNK Verlag 3119 DIN A6 quer Fahrtenbuch Anzahl der Blätter: 32 Grün 1 St.

RNK Verlag 3095 DIN A5 quer Fahrtenbuch Anzahl der Blätter: 32 Weiß 32 Blatt

Sigel FA513 DIN A5 Fahrtenbuch Anzahl der Blätter: 32 1 St.





KÖNIG & EBHARDT Fahrtenbuch PKW, DIN A6, 40 Blatt (58610141)

RNK Fahrtenbuch 3119/2 PKW DIN A6 quer 2 St./Pack. +Parkscheibe

herlitz Formularbuch "Fahrtenbuch 602", A5, 32 Blatt (840637)









RNK Fahrtenbuch 3119/2 PKW DIN A6 quer 2 St./Pack. +Parkscheibe

RNK Fahrtenbuch 3119/2 PKW DIN A6 quer 2 St./Pack. +Parkscheibe


Sigel 513F3 DIN A5 hoch Fahrtenbuch Anzahl der Blätter: 64 Grün, Weiß 3 St.




Sigel FA614 DIN A6 quer Fahrtenbuch Anzahl der Blätter: 40 1 St.

Fahrtenbuch PKW A6 quer 2St +Parkscheibe - Artikel: 114002900

Fahrtenbuch PKW A5 Premium, 144 Seiten mit Parkscheibe in der




Ratgeber
Fahrtenbuch: für wen es ist, korrekte Führung und steuerliche Anerkennung
Ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch ist für viele Selbstständige, Unternehmer und Arbeitnehmer mit Firmenwagen ein wichtiges Instrument, um Dienstfahrten und Privatfahrten lückenlos zu dokumentieren und gegenüber dem Finanzamt nachzuweisen. Ob Sie ein Kfz Fahrtenbuch in klassischer Papierform nutzen, auf ein handliches Fahrtenbuch A5 zurückgreifen oder eine digitale Lösung bevorzugen: Die korrekte Führung entscheidet darüber, ob das Finanzamt Ihre Einträge am Ende anerkennt oder nicht. In diesem Ratgeber erfahren Sie, wann sich ein Fahrtenbuch Auto lohnt, wie Sie Fahrtenbuch abrechnen können und wo die typischen Stolperfallen liegen.
Was ist ein Fahrtenbuch und wofür wird es genutzt?
Ein Fahrtenbuch ist ein schriftlicher oder elektronischer Nachweis über alle Fahrten, die mit einem Fahrzeug durchgeführt werden. Es dient in erster Linie dazu, den Umfang der dienstlichen und privaten Nutzung eines Firmenwagens gegenüber dem Finanzamt transparent darzustellen. Wer einen Dienstwagen auch privat nutzt, muss diesen geldwerten Vorteil versteuern. Über ein korrekt geführtes Fahrtenbuch lässt sich der tatsächliche Anteil der Privatfahrten exakt ermitteln, was in vielen Fällen günstiger ist als die pauschale 1-Prozent-Regelung. Darüber hinaus nutzen auch Selbstständige, Außendienstmitarbeiter und Unternehmen mit Fuhrpark ein Fahrtenbuch, um Dienstfahrten, Kundentermine und den damit verbundenen Kilometerstand sauber zu dokumentieren.
Wer muss oder sollte ein Fahrtenbuch führen?
Grundsätzlich ist niemand gesetzlich verpflichtet, ein Fahrtenbuch zu führen, es sei denn, das Finanzamt oder eine Behörde ordnet dies ausdrücklich an, etwa nach bestimmten Verkehrsverstößen. In der Praxis lohnt sich ein Fahrtenbuch aber für alle, die einen Firmenwagen auch privat nutzen und den geldwerten Vorteil möglichst niedrig halten möchten. Besonders sinnvoll ist das Führen eines Fahrtenbuchs, wenn der dienstliche Nutzungsanteil hoch ist oder das Fahrzeug einen hohen Bruttolistenpreis hat. Auch Selbstständige, Freiberufler und Handelsvertreter profitieren, weil sie Betriebsausgaben und Reisekosten exakt belegen können. Für Arbeitnehmer mit Dienstwagen ist das Fahrtenbuch häufig die einzige Möglichkeit, ihre Steuerlast gezielt zu senken.
Warum lohnt sich ein Fahrtenbuch gegenüber anderen Nachweismethoden?
Die Alternative zum Fahrtenbuch ist die pauschale 1-Prozent-Regelung, bei der monatlich ein Prozent des Bruttolistenpreises als geldwerter Vorteil versteuert wird. Diese Methode ist einfach, aber oft teuer. Wer sein Fahrzeug überwiegend dienstlich nutzt oder einen Wagen mit hohem Listenpreis fährt, zahlt bei der 1-Prozent-Regelung häufig drauf. Ein Fahrtenbuch bildet hingegen die tatsächliche Nutzung ab: Der private Anteil wird anhand der gefahrenen Kilometer berechnet und nur dieser Anteil versteuert. Gerade bei niedrigem Privatnutzungsanteil oder bei Elektrofahrzeugen mit hohem Listenpreis kann das jährlich mehrere Tausend Euro Ersparnis bringen. Der Mehraufwand für die Dokumentation macht sich in vielen Fällen schnell bezahlt.
Wie wird ein Fahrtenbuch korrekt und vollständig geführt?
Damit das Finanzamt ein Fahrtenbuch anerkennt, müssen alle Einträge zeitnah, vollständig und in einer geschlossenen Form erfolgen. Zeitnah bedeutet, dass jede Fahrt spätestens am Tag der Durchführung oder unmittelbar danach eingetragen wird. Nachträgliche Ergänzungen nach Wochen oder Monaten führen in der Regel zur Ablehnung. Die Einträge müssen so festgehalten sein, dass spätere Änderungen ausgeschlossen oder zumindest nachvollziehbar dokumentiert sind. Bei Papier-Fahrtenbüchern bedeutet das: kein loses Blattwerk, keine nachträglichen Korrekturen mit Tipp-Ex, sondern ein fest gebundenes Heft wie ein Fahrtenbuch A5 mit fortlaufender Nummerierung. Digitale Lösungen müssen revisionssicher arbeiten und Änderungen protokollieren.
Welche Arten von Fahrtenbüchern gibt es und worin unterscheiden sie sich?
Fahrtenbücher gibt es heute in verschiedenen Ausführungen, die jeweils Vor- und Nachteile haben. Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die gängigsten Varianten:
| Art des Fahrtenbuchs | Merkmale | Vorteile | Nachteile |
|---|---|---|---|
| Papier-Fahrtenbuch (z. B. A5, A6) | Fest gebundenes Heft mit vorgedruckten Spalten | Günstig, keine Technik nötig, vom Finanzamt anerkannt | Aufwendiges Ausfüllen, keine automatische Auswertung |
| Fahrtenbuch-Formular zum Abheften | Einzelne Formulare in Ringordnern | Flexibel erweiterbar | Risiko der Ablehnung wegen loser Blätter |
| Excel- oder Word-Vorlage | Digital am PC ausfüllbar | Einfach zu bearbeiten, kostenlos | Vom Finanzamt meist nicht anerkannt, weil Änderungen möglich |
| Elektronisches Fahrtenbuch (App/Software) | Automatische GPS-Aufzeichnung | Zeitersparnis, revisionssicher, komfortabel | Laufende Kosten, Hardware nötig |
| Fahrtenbuch mit OBD-Stecker | Direkt mit dem Fahrzeug verbunden | Sehr exakte Daten, keine Tipparbeit | Investitionskosten, Abo-Modelle |
Welche Variante am besten passt, hängt vom Nutzungsverhalten, vom Budget und von der Anzahl der monatlichen Fahrten ab. Klassische Papier-Fahrtenbücher in Formaten wie A5 sind nach wie vor beliebt und in jedem guten Bürobedarf erhältlich, während digitale Lösungen bei Vielfahrern inzwischen Standard sind.
Welche Pflichtangaben müssen in einem Fahrtenbuch enthalten sein?
Das Finanzamt stellt klare Anforderungen an die Einträge in einem Fahrtenbuch. Fehlt eine Pflichtangabe, kann die gesamte Dokumentation verworfen werden. Die wichtigsten Pflichtangaben im Überblick:
- Datum der Fahrt
- Kilometerstand bei Fahrtbeginn und Fahrtende
- Gesamtkilometer der Fahrt
- Reiseziel mit genauer Adresse (Ort, Straße, ggf. Hausnummer)
- Reisezweck und aufgesuchter Geschäftspartner oder Kunde
- Reiseroute bei Umwegen oder Abweichungen von der direkten Strecke
- Bei Privatfahrten genügt die Angabe der gefahrenen Kilometer
- Bei Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte reicht ein entsprechender Vermerk wie "Arbeitsweg"
Wer die Frage "Fahrtenbuch Arbeitsweg privat oder dienstlich" klären möchte: Die Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte gelten steuerlich als eigene Kategorie und müssen separat vermerkt werden, sie zählen weder zu den reinen Dienstfahrten noch zu den Privatfahrten.
Wann erkennt das Finanzamt ein Fahrtenbuch nicht an?
Nicht jedes geführte Fahrtenbuch besteht die Prüfung durch das Finanzamt. Häufige Ablehnungsgründe sind lückenhafte oder fehlende Einträge, nachträgliche Korrekturen, fehlende Pflichtangaben sowie Fahrtenbücher in Excel oder Word, weil diese jederzeit änderbar sind. Auch wenn die angegebenen Kilometer nicht mit dem Tachostand übereinstimmen oder wenn mehrere Einträge widersprüchlich sind, droht die Ablehnung. Besonders kritisch prüft das Finanzamt, wenn Privatfahrten fehlen oder die Aufteilung zwischen dienstlichen und privaten Fahrten unplausibel erscheint. Im schlimmsten Fall muss dann rückwirkend auf die 1-Prozent-Regelung umgestellt werden, was zu erheblichen Steuernachzahlungen führen kann.
Wie oft muss ein Fahrtenbuch aktualisiert werden?
Ein Fahrtenbuch muss zeitnah geführt werden, das heißt jede Fahrt sollte spätestens am Tag der Durchführung eingetragen werden. In der Praxis empfiehlt es sich, die Einträge direkt nach Fahrtende vorzunehmen, solange alle Details noch präsent sind. Wer einmal pro Woche oder gar monatlich sammelt, läuft Gefahr, Fahrten zu vergessen oder ungenau einzutragen. Elektronische Fahrtenbücher erfassen die Daten automatisch, hier muss lediglich die Zuordnung zu dienstlich oder privat zeitnah erfolgen. Unabhängig von der Variante gilt: Lücken oder grobe Schätzungen nach Wochen akzeptiert das Finanzamt grundsätzlich nicht.
Welche Fehler passieren häufig beim Führen eines Fahrtenbuchs?
Auch bei sorgfältiger Führung schleichen sich immer wieder typische Fehler ein, die im Ernstfall die Anerkennung gefährden. Die häufigsten Fehlerquellen:
- Nachträgliches Ausfüllen ganzer Wochen oder Monate aus dem Gedächtnis
- Fehlender Kilometerstand bei Fahrtbeginn oder Fahrtende
- Unvollständige Zieladressen (nur Stadt statt genauer Anschrift)
- Vage Zweckangaben wie "Kundentermin" ohne Namen des Kunden
- Lose Blätter statt eines gebundenen Heftes
- Widersprüche zwischen Tachostand und Fahrtenbuch-Einträgen
- Nicht eingetragene Privatfahrten, obwohl das Fahrzeug privat genutzt wurde
- Verwendung von Excel-Tabellen, die nachträglich änderbar sind
Wer diese Fehler vermeidet und strukturiert arbeitet, hat sehr gute Chancen, dass das Fahrtenbuch bei einer Betriebsprüfung Bestand hat. Hilfreich sind vorgedruckte Formulare mit klar gegliederten Spalten, die als Erinnerung an alle Pflichtangaben dienen.
Welche Unterschiede gibt es zwischen der Fahrtenbuchmethode und der 1-Prozent-Regelung?
Die beiden Methoden zur Versteuerung der Privatnutzung eines Firmenwagens unterscheiden sich grundlegend. Bei der 1-Prozent-Regelung wird pauschal ein Prozent des inländischen Bruttolistenpreises pro Monat als geldwerter Vorteil angesetzt, unabhängig von der tatsächlichen Nutzung. Hinzu kommen 0,03 Prozent pro Entfernungskilometer für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit. Die Fahrtenbuchmethode rechnet hingegen spitz ab: Die tatsächlichen Gesamtkosten des Fahrzeugs werden anhand des Kilometerstands auf dienstliche und private Nutzung aufgeteilt, nur der private Anteil ist zu versteuern. Wer sein Fahrzeug überwiegend dienstlich nutzt, teure Anschaffungen hat oder ein Elektroauto mit hohem Listenpreis fährt, profitiert meist vom Fahrtenbuch. Bei geringer dienstlicher Nutzung und einem günstigen Fahrzeug ist die 1-Prozent-Regelung häufig unkomplizierter und finanziell ähnlich.
Ein sauber geführtes Fahrtenbuch zahlt sich aus
Ein Fahrtenbuch ist mehr als nur lästige Pflichtdokumentation: Bei korrekter Führung kann es bares Geld sparen und bietet gegenüber der pauschalen 1-Prozent-Regelung klare steuerliche Vorteile. Entscheidend ist, dass alle Einträge zeitnah, vollständig und in einer vom Finanzamt anerkannten Form erfolgen. Ob Sie sich für ein klassisches Kfz Fahrtenbuch in A5, ein Formular zum Abheften oder eine digitale Lösung entscheiden, hängt von Ihrem Fahrverhalten und Ihren Ansprüchen ab. Wer die Pflichtangaben kennt, typische Fehler vermeidet und das Fahrtenbuch konsequent pflegt, hat bei einer Prüfung durch das Finanzamt nichts zu befürchten.
FAQ zum Fahrtenbuch
Wie lange muss ein Fahrtenbuch aufbewahrt werden?
Ein Fahrtenbuch muss grundsätzlich zehn Jahre lang aufbewahrt werden, da es zu den steuerlich relevanten Belegen zählt. Die Frist beginnt mit dem Ende des Kalenderjahres, in dem der letzte Eintrag erfolgte. Bewahren Sie das Fahrtenbuch zusammen mit Ihren sonstigen Steuerunterlagen sicher auf.
Kann ich mitten im Jahr von der 1-Prozent-Regelung auf das Fahrtenbuch wechseln?
Ein Wechsel innerhalb eines Kalenderjahres ist für dasselbe Fahrzeug nicht zulässig. Sie müssen sich zu Beginn des Jahres für eine Methode entscheiden und diese für das gesamte Kalenderjahr beibehalten. Ein Wechsel ist in der Regel nur zum Jahreswechsel oder beim Fahrzeugwechsel möglich.
Muss ich im Fahrtenbuch jede einzelne Privatfahrt dokumentieren?
Nein, bei Privatfahrten reicht es aus, die gefahrenen Kilometer einzutragen. Ziel und Zweck müssen bei privaten Fahrten nicht angegeben werden, was die Privatsphäre schützt. Wichtig ist aber, dass die Fahrten überhaupt als privat gekennzeichnet und der Kilometerstand erfasst wird.
Welche Software oder App eignet sich für ein elektronisches Fahrtenbuch?
Am Markt gibt es zahlreiche Anbieter, die revisionssichere Lösungen mit GPS-Aufzeichnung und automatischer Kategorisierung anbieten. Achten Sie darauf, dass die Software ausdrücklich den Anforderungen des Finanzamts entspricht und Änderungen protokolliert. Testberichte und Empfehlungen der Steuerberaterkammer helfen bei der Auswahl.
Was passiert, wenn das Finanzamt mein Fahrtenbuch nicht anerkennt?
Erkennt das Finanzamt Ihr Fahrtenbuch nicht an, wird automatisch die 1-Prozent-Regelung angewendet. Das kann zu deutlichen Steuernachzahlungen führen, oft auch rückwirkend für mehrere Jahre. Umso wichtiger ist eine sorgfältige Führung von Beginn an.
Kann ich ein Fahrtenbuch auch für mehrere Fahrzeuge führen?
Ja, wenn Sie mehrere Fahrzeuge nutzen, müssen Sie für jedes Fahrzeug ein eigenes Fahrtenbuch führen. Eine gemeinsame Dokumentation für mehrere Autos ist nicht zulässig, da die Zuordnung der Fahrten und Kosten je Fahrzeug möglich sein muss.