1. Start
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table star tooltip warning wishlist

Ratgeber

Laptops » Effizientes Arbeiten von überall aus

Die Anforderungen an Laptops in Unternehmen sind so vielfältig wie die Aufgabenbereiche selbst.

Ein Grafikdesigner benötigt eine leistungsstarke Grafikkarte für anspruchsvolle Bildbearbeitung, ein Vertriebsmitarbeiter setzt auf Mobilität und lange Akkulaufzeiten, und ein Programmierer benötigt viel Rechenleistung für komplexe Anwendungen.

Dieser Ratgeber hilft Ihnen dabei, den Überblick über die verschiedenen Laptop-Typen zu behalten und das passende Modell für jeden Mitarbeiter zu finden. Wir gehen auf die Unterschiede der verschiedenen Modelle ein und zeigen Ihnen, welche Kompromisse Sie bei der Auswahl eingehen müssen.

Zudem geben wir Ihnen praktische Tipps zur Konfiguration, damit Sie sicher sein können, dass die Geräte den individuellen Anforderungen Ihrer Mitarbeiter gerecht werden.

Laptops am Arbeitsplatz
  • Was macht einen guten Laptop aus?

  • Laptop oder Notebook – Was ist der Unterschied?

  • Welche verschiedenen Laptop-Typen gibt es?

  • Worauf sollte man beim Kauf eines Laptops achten?

  • FAQ – Häufig gestellte Fragen zu Laptops



Was macht einen guten Laptop aus?

""

Ein guter Laptop vereint mehrere entscheidende Eigenschaften: Leistung, Mobilität, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Für Unternehmen bedeutet dies, dass die Geräte nicht nur schnell und intuitiv sein müssen, sondern auch robust genug, um den täglichen Transporten standzuhalten.

Wichtig sind folgende Merkmale:

  • leistungsstarker Prozessor, meist von den Herstellern Intel (Intel Core) oder AMD (AMD Ryzen)
  • Arbeitsspeicher mit 4 GB RAM Minimum
  • mindestens Full HD Display (im besten Fall blendfrei)
  • für grafikintensive Anwendungen wie Gaming eine gesonderte Grafikkarte (GPU)
  • komfortable Tastatur
  • lange Akkulaufzeiten (mindestens 6 bis 8 Stunden)
  • Festplatte (SSD) mit wenigstens 512 GB
  • ausreichend Schnittstellen wie USB und HDMI


Laptop oder Notebook – Was ist der Unterschied?

Als mobile Computer noch vergleichsweise jung und neu auf dem Markt waren, wurde tatsächlich zwischen Laptops und Notebooks unterschieden. Damals waren Laptops die größeren Modelle und Notebooks etwas handlicher. Beiden waren bereits klappbar und dank Robustheit auf den häufigeren Transport ausgerichtet. Die Unterscheidung nach Größe verschwand nach und nach, sodass heute beide Begriffe synonym gebräuchlich sind.



Welche verschiedenen Laptop-Typen gibt es?

Der Markt bietet eine Vielzahl an Varianten, die auf unterschiedliche Bedürfnisse und Anwendungen zugeschnitten sind. Die wichtigsten Typen sind:

Laptop-TypEigenschaften
Business-Notebook
  • für tägliche Büroarbeit, auch aus dem Homeoffice heraus

  • mit langen Akkulaufzeiten (bis 12 Stunden)

  • mit Sicherheitsfeatures

Netbook
  • kleinste Notebook-Variante mit Display ab 7 Zoll

  • sehr leichter und transportabel

  • weniger Hardware-Leistung

  • weniger Akkulaufzeit

Ultrabook
  • besonders schlank (maximal 1,5 cm hoch)

  • Marke von Intel und daher immer mit Intel Core

Convertible
  • 2-in-1-Laptop mit Tastatur und Touch-Display

  • für den Tablet-Modus wird die Tastatur durch Umklappen bewegt

Detachable
  • 2-in-1-Laptop mit Tastatur und Touch-Display

  • Tastatur und Display können vollständig getrennt werden


Welche Laptops sind derzeit die besten?

Die Entscheidung für einen Laptop muss in Abhängigkeit zum geplanten Einsatzbereich erfolgen, da beispielsweise mobile Office-Anwendungen aus dem Zug heraus andere Anforderungen mit sich bringen als etwa professionelles Gaming.

Allgemein gesprochen gehören zu den am häufigsten ausgezeichneten Notebooks:

  • ThinkPads von Lenovo

  • Zenbooks von ASUS

  • Generationen der MacBook Pro von Apple

  • Spectre Laptops von HP

Eines der derzeit leistungsstärksten Notebooks auf dem Markt ist das Modell Titan 18 HX A14V von MSI. Das Gerät ist ein Gaming-Laptop mit Ausstattungsmerkmalen wie einem Intel Core i9 Prozessor mit 2,2 GHz und einer NVIDIA GeForce RTX 4090 Grafikkarte. Hinzu kommen ein Display mit UHD+ sowie eine SSD mit 4 TB.

Asus Zenbook Laptop


Worauf sollte man beim Kauf eines Laptops achten?

Für eine gute Kaufentscheidung ist es wichtig, noch etwas weiter ins Detail zu gehen und auf verschiedene Aspekte zu achten.

Leistung

Die Leistung eines Laptops wird maßgeblich durch Prozessor und Arbeitsspeicher bestimmt. Ob Intel Core oder AMD Ryzen, es sollte auf die Anzahl der Kerne geachtet werden. Eine einfache Dual-Core-CPU unterliegt natürlich einem Deca-Core-Prozessor. Ein Quad-Core gilt als gutes Mittelfeld. Der Arbeitsspeicher darf bei 4 GB RAM beginnen, sollte aber für größere Datenmengen besser 8 oder 16 GM RAM nutzen. Business-Geräte für Entwicklung, Grafikdesign oder Datenanalyse setzen auch auf 32 und 64 GB RAM.

Speicherplatz

Ein Solid-State-Drive (SSD) mit einer Kapazität zwischen 512 GB und mehreren Terabyte bietet nicht nur ausreichend Platz für Betriebssystem, Programme und persönliche Dateien, sondern sorgt auch für eine deutlich schnellere Systemleistung. Je mehr Speicherplatz zur Verfügung steht, desto flüssiger laufen Anwendungen und desto schneller können große Dateien bearbeitet werden. Insbesondere für professionelle Nutzer, die mit umfangreichen Datenmengen arbeiten, ist eine hohe Speicherkapazität unverzichtbar.

Mobilität

Die Entwicklung moderner Laptops ist geprägt von einem ständigen Kompromiss zwischen verschiedenen Faktoren. Ein leistungsstarker Prozessor, eine schnelle Grafikkarte und ein großer Bildschirm verbrauchen viel Energie und erhöhen das Gewicht. Ein leichter und kompakter Laptop hingegen muss in der Regel Abstriche bei der Rechenleistung und der Akkulaufzeit hinnehmen. Es gilt daher, die für die eigenen Bedürfnisse wichtigsten Eigenschaften zu identifizieren und die entsprechenden Kompromisse einzugehen.

Erweiterbarkeit

Enorm wichtig sind die Art und Anzahl der Anschlüsse. Es sollte mehrere USB-Anschlüsse für verschiedene Peripheriegeräte wie Maus oder externe Festplatte geben. Im Idealfall erlaubt ein Kartenleser die Nutzung von SD, SDHC und SDXC. Eine HDMI-Schnittstelle ermöglicht die Verbindung zu externen Monitoren für Präsentationen und mit einer Docking-Station kann der Laptop im Büro schnell in die dortige Arbeitsumgebung eingepflegt werden. Zusätzlich zu LAN und WLAN können Bluetooth und NFC zur Verfügung stehen.



FAQ – Häufig gestellte Fragen zu Laptops

Wie viel Geld sollte man für einen guten Laptop ausgeben?

Die Preise beginnen bei 200 bis 300 Euro, die Kosten variieren aber stark je nach Ausstattung und Marke. In der günstigsten Preiskategorie finden sich Einstiegsmodelle, die überwiegend privat oder in Bildungseinrichtungen zum Einsatz kommen. Die Mittelklasse beginnt bei rund 500 Euro und für ein solides Business-Gerät sollten Unternehmen mit Preisen ab 1.000 und 2.000 Euro rechnen. Highend-Modelle bewegen sich durchaus auch jenseits der 5.000 Euro.


Auf was muss ich achten beim Kauf eines Laptops?

Achten Sie auf die technischen Spezifikationen wie Prozessorleistung, RAM, Speicherplatz und Displayqualität. Die allgemeine Verarbeitung des Gehäuses, die Tastatur und das Touchpad sollten robust, ergonomisch und langlebig sein. Sicherheitsfeatures und Support-Leistungen sind besonders für Unternehmen wichtig.


Welche Garantie- und Serviceleistungen sind wichtig?

Eine erweiterte Garantie und ein umfassender Servicevertrag können sich für Unternehmen auszahlen. Bei Conrad bieten wir Ihnen beispielsweise unseren praktischen Mietservice an.

Passende Black Friday Angebote bei Conrad:

  • Laptop Black Friday Angebote 2025
  • PC Black Friday Angebote 2025