Ein dunkelblauer Banner zeigt „Conrad PRO“ mit einem gelben Pfeil nach rechts. Linkt zum Service Conrad PRO
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
    Markenlogo von LAPP mit einer grauen Umrandung. Linkt zum LAPP Markenshop
    Markenlogo von Finder mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Finder Markenshop
    Markenlogo von Ansell mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Ansell Markenshop
    Markenlogo von TORK mit einer grauen Umrandung. Link zum TORK Markenshop
    Markenlogo von Dometic Group mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Dometic Group Markenshop
    Markenlogo von Metrel mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Metrel Markenshop
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
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Ratgeber

Leistungswiderstände

In der Elektronik gehört der Widerstand zu den passiven Bauelementen. Genutzt wird es zur Reduzierung des Stromflusses, zur Anpassung von Signalpegeln, zum Teilen von Spannungen, zur Vorspannung aktiver Elemente und zum Abschluss von Übertragungsleitungen. Ein Leistungswiderstand wiederum ist so konstruiert und gefertigt, dass er große Mengen an Leistung in einem kompakten Gehäuse als Wärme abführen kann.

Hier erfahren Sie, wie solche Widerstände aufgebaut sind und welche Kriterien für die Beschaffung gelten.

  • Funktionsprinzip von Leistungswiderständen

  • Typen und Bauformen

  • Typische Anwendungen für Leistungswiderstände

  • Auswahlkriterien für die Beschaffung

  • FAQ – häufig gestellte Fragen

Widerstand Anwendung


Funktionsprinzip von Leistungswiderständen

Hochlast Widerstand

Die von einem Widerstand abgeleitete Leistung lässt sich mit Hilfe des ersten Jouleschen Gesetzes – Leistung = Spannung x Strom – ermitteln. Sie wird im Betrieb in Wärme umgewandelt und erhöht die Temperatur des Widerstandes so lange, bis die abgeführte Wärme die erzeugte Wärme ausgleicht.

Leistungswiderstände besitzen im Allgemeinen eine Belastbarkeit von mindestens einem Watt. Hergestellt aus Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit, ermöglichen sie eine effiziente Abführung der Wärme, in der Regel durch spezielle Kühlkörper. Einige Leistungswiderstände benötigen sogar eine forcierte Luft- oder Flüssigkeitskühlung, wenn sie unter maximaler Last stehen. Allen Leistungswiderständen gemeinsam ist die maximale Abführung der Wärme bei möglichst kleiner Bauform.



Typen und Bauformen

  • Drahtgewickelte Leistungswiderstände bestehen aus einem Metalldraht, der um eine feste Form gewickelt ist. Dieser Kern besteht oft aus Keramik, Glasfaser oder Kunststoff. Am Ende der Wicklung sind Metallkappen mit Anschlussdrähten angebracht. Das Endprodukt ist oft mit einer nicht leitenden Farbe oder mit Emaille zum Schutz vor Umwelteinflüssen beschichtet.

    Drahtgewickelte Widerstands-Bauelemente lassen sich so konstruieren, dass sie hohen Temperaturen standhalten, manchmal bis zu 450 Grad Celsius. Diese Drahtwiderstände werden dank des verwendeten Materials, einer Legierung aus Nickel und Chrom namens Nichrome, oft mit engen Toleranzen gebaut.

    Es gibt verschiedene Wicklungsarten. Einige davon sind die Wendelwicklung, die Kantenwicklung und die Bifilarwicklung. Die schraubenförmige Wicklung ist die am meisten verwendete. Da der Draht hier spiralförmig verläuft, besitzt dieser Widerstandstyp eine gewisse Induktivität. Um mögliche Interferenzen mit anderen Geräten und die Erzeugung unerwünschter Magnetfelder zu vermeiden, gibt es auch drahtgewickelte Widerstände mit einer bifilaren, also gegenläufigen, Wicklung. Kantengewickelten Widerständen sind in der Regel kernlos, luftgekühlt und können mehr Leistung abführen als der spiralförmige Typ.

  • Gitterwiderstände sind große Matrizen aus Metallstreifen, angeschlossen zwischen zwei Elektroden. Einige Exemplare besitzen nur einen Widerstand von weniger als 0,04 Ohm, halten aber Strömen von über 500 Ampere stand. Sie werden als Bremswiderstände und Lastbänke für Schienenfahrzeuge, als Sternpunkt-Erdungswiderstände, zur Lastprüfung von Generatoren und zur Oberwellenfilterung in elektrischen Umspannwerken eingesetzt.

  • SMD-Leistungswiderstände ähneln integrierten Schaltkreis-Chips und sind ebenso für die Oberflächenmontage gedacht. Sie bestehen aus vielen verschiedenen Materialien, beispielsweise gepresste Kohle, Keramik und Metall oder Metallfolie.

    Der Widerstand selbst ist eine Metalloxidschicht, aufgebracht auf ein Keramiksubstrat. Dicke und Länge der Schicht bestimmen den Widerstandswert. Sie verfügen über eine wesentlich geringere Verlustleistung als Gitterwiderstände und können in der Regel nicht mehr als ein paar Watt abführen, eine entsprechende Kühlung vorausgesetzt.



Typische Anwendungen für Leistungswiderstände

Leistungswiderstände sind immer dann notwendig, wenn große Leistungen sicher in Wärme umzuwandeln sind. Sie werden als steuerbare Verlustleistungsgeräte, Schutzgeräte und Geräte, die reale Lasten simulieren, eingesetzt.

Motorbremsung

In Lokomotiven und Straßenbahnen wandeln Hochleistungswiderstände die kinetische Energie des Fahrzeugs in Wärme um. Aufgrund der Energie, die beim Anhalten von schweren Fahrzeugen benötigt wird, würden klassische Scheibenbremsen zu schnell verschleißen. Widerstandsbremsen bieten hier eine kontrollierte Bremsleistung ohne jegliche Reibung.


Lastbänke

Lastbankwiderstände dienen zur sicheren Simulation einer realen Last. Typische Einsatzgebiete sind Lasttests von Generatoren, Turbinen und Batterie-USV-Systemen.

Resistive Lastbänke bieten einen bekannten, einstellbaren Widerstandswert in einem kompakten Gehäuse.

Ganz im Gegensatz zu realen Lasten, die über einen großen Bereich verteilt sein können, einen zufälligen Wert haben und normalerweise nicht ausschließlich resistiv sind, da sie oft auch eine induktive oder kapazitive Komponente besitzen.

Wechselstrom-Lastbänke können bis zu sechs Megawatt Leistung aufnehmen und ableiten und sind mit einer aktiven Kühlung ausgestattet, um thermische Schäden zu vermeiden.

Turbine im Flugzeug

Sternpunkt-Erdungswiderstände

Sternpunkt-Erdungswiderstände sind Leistungswiderstände für die Erdung Y-geschalteteter Generatoren. Sie dienen zur Begrenzung des Fehlerstroms sowie von transienten Überspannungen und ermöglichen den Einsatz von Schutzrelais. Sternpunkt-Erdungswiderstände gibt es für Ströme bis zu mehreren Kiloampere und sind häufig in Mittelspannungs-Wechselstromverteilungssystemen zu finden. Beim Einsatz dieser Widerstände ist ein Erdungsfehler viel einfacher zu lokalisieren, da die Anzahl der möglichen Fehlerstellen begrenzt ist.



Auswahlkriterien für die Beschaffung

Leistungswiderstand axial bedrahtet

Bei der Auswahl von Leistungswiderständen spielen vier Faktoren die Hauptrollen: Bauart, Belastbarkeit, Widerstand und Toleranz.

Die Bauart richtet sich nach dem geplanten Einsatzzweck und ob es sich um eine elektronische Neukonstruktion oder ein Ersatzteil handelt. Übliche Formen sind axial oder radial bedrahtete Widerstände, solche mit Schraub- oder Steckanschluss sowie in SMD-Bauweise.

Die Belastbarkeit reicht in der Regel von 1 bis 2000 Watt, die größte Auswahl liegt bei den Werten 5, 20, 35, 50, 100 und 300 Watt. Ähnlich umfangreich ist die Auswahl der Widerstandswerte. Während der geringste Wert 0,01 Ohm beträgt, liegt der größte bei 1 Megohm. Deutlich geringer ist die Bandbreite bei den Toleranzen. Die weitaus meisten im Handel angebotenen Leistungswiderstände bieten eine Toleranz von 1 oder 5 Prozent.



FAQ – häufig gestellte Fragen

Lassen sich Leistungswiderstände nachträglich mit einem Kühlkörper ausstatten?

Das ist problemlos möglich, wenn der Widerstand eine rechteckige und flache Oberfläche besitzt. Geeignete Kühlelemente sind beispielsweise klassische Chip-Kühler aus Kupfer oder Aluminium, die mit ihrer wärmeleitenden Klebefläche sicher auf dem Widerstand haften.
 

Gibt es für Leistungswiderstände eine maximale Spannung?

Die meisten Leistungswiderstände sind für eine Grenzspannung von 2000 oder 2500 Volt ausgelegt. Eine Ausnahme bilden die sogenannten Rohr-Widerstände. Sie verkraften teilweise Spannungen von mehr als 3000 Volt und gehören zu den Drahtwiderständen. Sie dienen vorrangig als Widerstand für Last-Simulationen, die Belastung kann mehrere Hundert Watt betragen.

Der Conrad Newsletter
Jetzt anmelden und exklusive Aktionen, aktuelle News und Angebote immer zuerst erhalten.
Jetzt anmelden
  • Filialen

  • Versandkostenfrei ab 100,00 € zzgl. MwSt.
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
  • Conrad PRO
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
1 Rabatte nur gültig auf sofort verfügbare Artikel (Lieferstatus grün): 15% Rabatt auf alle Licht-Artikel der Marke Sygonix, 10% Rabatt auf das komplette Sortiment der Marken Paulmann und Ledlenser, sowie 10% auf ausgewählte Artikel der Marke Philips. Gültig bis 10.05.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson.  Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen.

21x pro Geschäftskunde/Privatperson: 10% Rabatt. Gültig nur auf sofort verfügbare Artikel der Marke Wera (Lieferstatus grün) . Gültig bis 17.05.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen. Aktion gültig solange Vorrat reicht. Für PRO Mitglieder gilt abweichend: 15% Rabatt auf Artikel der Marke Wera.

4 Bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Gardena Aktionsprodukts (Lieferstatus grün). erhalten Sie den Artikel 3395129 Starter-Kit gratis dazu. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Gültig bis 24.05.2026 bzw. solange der Vorrat reicht auf conrad.de. Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson.

5 Gratiszugabe Einhell 4511627 Aktion SEALED PXC Plus A1 X-Change Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 101,14 € brutto (84,99 € netto): 1x pro Geschäftskunde bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Einhell Professional Aktionsprodukts. Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de, jedoch nur solange der Vorrat. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Teilnahmebedingungen
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
  • Verträge kündigen

Produktvergleich
Merkliste