1. Start
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table star tooltip warning wishlist

Ratgeber

Mikrowellen » Vielseitige Geräte zum Erwärmen, Garen und Auftauen von Lebensmitteln

Mikrowellen gehören zu den flexibelsten Küchengeräten im privaten und beruflichen Umfeld. Sie übernehmen Aufgaben, die im Alltag häufig anfallen: das schnelle Erwärmen vorbereiteter Speisen, das Auftauen tiefgekühlter Lebensmittel oder das gleichmäßige Garen kleinerer Portionen. Durch ihre kompakte Bauweise und die kurze Zubereitungszeit eignen sie sich für Haushalte, kleine Küchen, Bürobereiche und Werkstattumgebungen gleichermaßen.

Mikrowellen sind in verschiedenen Größen, Bauformen und technischen Ausführungen erhältlich. Je nach Modell verfügen sie über unterschiedliche Leistungsbereiche, Heiztechnologien oder zusätzliche Funktionen, die den Einsatzbereich erweitern. Die richtige Auswahl hängt dabei stark vom individuellen Bedarf ab – von der einfachen Solo-Mikrowelle bis zur vielseitigen Kombination aus Mikrowelle, Grill und Heißluft.

Dieser Ratgeber unterstützt Sie dabei, die passende Mikrowelle für Ihre Anforderungen zu finden. Er zeigt, wie Mikrowellen funktionieren, welche Modellarten es gibt und worauf es bei der Auswahl ankommt. 


Wie funktionieren Mikrowellen?

Mikrowellen erzeugen elektromagnetische Wellen im Gigahertzbereich, die gezielt auf Wassermoleküle in Lebensmitteln wirken. Diese Moleküle beginnen sich zu bewegen und erzeugen dadurch Wärme. Da die Wärme direkt im Inneren der Lebensmittel entsteht, verkürzt sich die Zubereitungszeit erheblich. Der Garraum reflektiert die Wellen mehrfach, sodass sie an verschiedenen Punkten auf die Speise treffen und die erwünschte Erwärmung erzeugen.

Viele Modelle nutzen einen Drehteller, um eine möglichst gleichmäßige Erwärmung zu erreichen. Die Bewegung sorgt dafür, dass sich Energieverteilung und Hitzeentwicklung besser ausgleichen. Alternativ arbeiten moderne Geräte mit festem Boden und speziellen Verteilersystemen, die die Wellenbewegung im Inneren steuern. Dadurch entsteht eine größere nutzbare Fläche im Garraum und eine besonders einfache Reinigung.

Infobox: Vorteile der Mikrowellentechnologie

• Wärme entsteht direkt im Lebensmittel
• schnelle und energieeffiziente Erwärmung
• schonendes Garen mit gutem Nährstoffprofil
• gleichmäßige Ergebnisse durch optimierte Wellenverteilung

Moderne Mikrowellen unterstützen den Vorgang durch Automatikprogramme, die Leistung und Zeit an das jeweilige Lebensmittel anpassen. So gelingt das Erhitzen, Aufwärmen, Garen oder Auftauen vieler Lebensmittel zuverlässig.


Welche Mikrowellenarten eignen sich für unterschiedliche Anwendungen?

Die Auswahl der passenden Mikrowelle hängt eng mit dem Funktionsumfang zusammen. Grundsätzlich lassen sich Mikrowellen in Solo-Geräte, Grill-Mikrowellen und Heißluft-Mikrowellen einteilen. Jede dieser Varianten erfüllt unterschiedliche Anforderungen.

1.) Solo-Mikrowellen

Solo-Mikrowellen konzentrieren sich auf die klassischen Funktionen: Erwärmen, Auftauen und Garen. Sie lassen sich intuitiv bedienen, arbeiten energieeffizient und benötigen wenig Stellfläche. Eine kleine Mikrowelle im Solo-Format eignet sich ideal für kleine Küchen, Büros oder Flächen mit begrenztem Platzangebot. Der Fokus liegt auf einer zuverlässigen Erwärmung ohne zusätzliche Bräunungs- oder Backfunktionen.

2.) Mikrowellen mit Grillfunktion

Eine Mikrowelle mit Grill ergänzt die Mikrowellenenergie um ein Heizelement für Oberhitze. Dadurch lassen sich Speisen nicht nur erwärmen, sondern auch bräunen oder gratinieren. Aufläufe, überbackene Gerichte oder Fleischportionen erhalten eine appetitliche Oberfläche, die mit einer klassischen Solo-Mikrowelle nicht erreichbar wäre.

3.) Mikrowellen mit Heißluftfunktion

Die Mikrowelle mit Heißluft kombiniert Mikrowellenenergie mit einem Umluftsystem. Der Garraum wird durch ein Heizelement erwärmt und die heiße Luft gleichmäßig verteilt. Dadurch lassen sich Backwaren, Aufläufe, Fleisch oder Gemüse ähnlich wie in einem kleinen Backofen zubereiten. Diese Modellart ist besonders vielseitig und kann in kleineren Küchen einen Backofen teilweise ersetzen.

4.) Bauvarianten für unterschiedliche Küchenkonzepte

Für eine fest integrierte Lösung stehen sowohl die Einbaumikrowelle als auch die unterbaufähige Mikrowelle zur Verfügung. Diese Geräte lassen sich platzsparend in Küchenmodule einpassen und sorgen für ein harmonisches Erscheinungsbild. Mikrowellen ohne Drehteller eignen sich besonders gut für große oder rechteckige Gefäße und erleichtern durch die ebene Bodenfläche die Reinigung.

 

Vergleich der gängigen Mikrowellenarten

MikrowellentypMerkmaleTypische Verwendung
SoloBasisfunktionenErwärmen, Auftauen, einfache Speisen
GrillMikrowelle + OberhitzeBräunen, Überbacken
HeißluftKombination mit UmluftBacken, Garen, vielseitige Küche
Ohne Drehtellerfester Bodengroße Behälter, einfache Reinigung

Wann lohnt sich ein Kombigerät?

Ein Kombigerät vereint Mikrowelle, Grill und Heißluft und bietet dadurch eine große Bandbreite an Zubereitungsmöglichkeiten. Es eignet sich besonders für Anwenderinnen und Anwender, die unterschiedliche Garmethoden nutzen möchten, aber nur begrenzten Platz zur Verfügung haben.

Ein solches Gerät ermöglicht sowohl das schnelle Erwärmen durch Mikrowellenenergie als auch das Bräunen oder Backen von Speisen. Dadurch lassen sich viele Gerichte vollständig in einem einzigen Gerät zubereiten. Die Heißluft sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung, während der Grill für eine knusprige Oberfläche sorgt – etwa bei Aufläufen oder Fleischgerichten.

Für kleinere Küchen, Büroküchen oder Umgebungen, in denen kein klassischer Backofen vorhanden ist, stellt ein Kombigerät eine effiziente und platzsparende Alternative dar. Durch die Kombination mehrerer Funktionen lässt sich die vorhandene Stellfläche optimal nutzen.

Infobox: Vorteile von Kombigeräten

• mehrere Funktionen in einem Gerät
• geeignet für Garen, Backen und Bräunen
• kurze Zubereitungszeiten durch kombinierte Heiztechnologien
• ideal für kleine Küchen oder multifunktionale Nutzung


Worauf sollten Sie beim Mikrowellenkauf achten?

Die Auswahl einer passenden Mikrowelle hängt stark von den eigenen Anforderungen ab. Entscheidend sind dabei Größe, Leistung, Ausstattung, Bedienkomfort und Einbaumöglichkeiten. Für kleine Küchen oder Arbeitsbereiche bieten sich kompakte Geräte an, während größere Haushalte ein höheres Garraumvolumen benötigen, um mehrere Portionen oder größere Behälter zuverlässig zu erwärmen.

Wer eine Mikrowelle kaufen möchte, sollte zunächst klären, welche Funktionen im Alltag tatsächlich benötigt werden. Für einfache Anwendungen wie das schnelle Erhitzen oder Aufwärmen genügt oft ein Solo-Modell. Wer dagegen häufig überbackene Gerichte zubereitet, profitiert von einer Mikrowelle mit Grill. Bei einer vielseitigen Nutzung, die auch Backen oder gleichmäßiges Garen umfasst, bietet eine Mikrowelle mit Heißluft mehr Flexibilität.

Neben der Funktionalität sollte die Bedienung übersichtlich sein. Gut strukturierte Menüs, klare Symbole und eine gut ablesbare Anzeige erleichtern die tägliche Nutzung. In Küchen mit festem Layout kann eine Einbaumikrowelle oder eine unterbaufähige Mikrowelle die bessere Wahl sein, da sie Stellfläche einspart und für ein harmonisches Gesamtbild sorgt.


Welche Leistung benötigen Mikrowellen für gute Ergebnisse?

Die Leistung einer Mikrowelle beeinflusst maßgeblich die Geschwindigkeit und Qualität der Zubereitung. Für einfache Erwärmungsprozesse reichen 600 bis 800 Watt in der Regel aus. Höhere Leistungen zwischen 800 und 1.000 Watt ermöglichen ein schnelleres und gleichmäßigeres Erhitzen, insbesondere bei größeren Portionen oder dichter strukturierten Lebensmitteln.

Modelle mit Grillfunktion benötigen darüber hinaus eine ausreichende Grillleistung, um eine gleichmäßige Bräunung zu erzielen. Die Grillleistung liegt je nach Modell häufig im Bereich zwischen 900 und 1.300 Watt. Die Heißluftfunktion arbeitet mit höheren Temperaturen und nutzt häufig Leistungsbereiche ab etwa 1.200 Watt, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Garraum zu erreichen.

Praxis-Hinweis:
Bei Lebensmitteln mit hohem Wasseranteil wirkt die Mikrowellenenergie besonders effizient. Dichtere Lebensmittel wie Fleisch oder Aufläufe benötigen hingegen eine höhere Leistung, um gleichmäßig erwärmt oder gegart zu werden.

Eine flexible Leistungsregelung ist ebenfalls wichtig, um empfindliche Lebensmittel schonend zu behandeln. Viele Geräte bieten mehrere Leistungsstufen oder Automatikprogramme, die die optimale Kombination aus Leistung und Zeit automatisch bestimmen.


Welche ist die beste Mikrowelle für verschiedene Anwendungsbereiche?

Welche Mikrowelle am besten geeignet ist, richtet sich nach dem individuellen Gebrauch. Wer nur wenig Platz hat oder einfache Erwärmungsaufgaben erledigen möchte, wählt meist eine kleine Mikrowelle, die kompakt gebaut ist und grundlegende Funktionen zuverlässig abdeckt.

Für umfangreichere Anwendungen ist eine Mikrowelle mit Heißluftfunktion die bessere Wahl. Sie ermöglicht das Garen, Backen und Braten verschiedener Gerichte und erweitert den Zubereitungsbereich erheblich. Dadurch wird sie zu einem vielseitigen Gerät, das auch in Küchen mit begrenztem Raum eine wichtige Funktion übernehmen kann.

Preisbewusste Anwenderinnen und Anwender können eine Mikrowelle auch günstig erwerben, wenn der Fokus auf grundlegendsten Funktionen und einer einfachen Bedienung liegt. Bei häufigem Einsatz überbackener oder gebräunter Speisen empfiehlt sich hingegen eine Mikrowelle mit Grillfunktion, die Oberhitze erzeugt und für knusprige Ergebnisse sorgt.

 

Auswahl nach Nutzungstyp

NutzungsprofilGeeignete GerätetypenVorteile
Einfache AnwendungenSolo-Mikrowellekompakt, übersichtlich
Vielseitige KücheHeißluft-MikrowelleGaren, Backen, Braten
Knusprige SpeisenGrill-MikrowelleOberhitze für Bräunung
Kleine Küchenkompakte Modelleplatzsparend, leicht integrierbar

 


Wie lässt sich Zubehör für Mikrowellen sinnvoll einsetzen?

Zubehör für Mikrowellen kann die Zubereitung erleichtern und bestimmte Anwendungen optimieren. Eine Abdeckhaube hilft beispielsweise dabei, Spritzer im Garraum zu reduzieren, und trägt zu einer gleichmäßigeren Wärmeverteilung bei. Grillroste oder spezielle Aufsätze unterstützen das Garen oder Erhitzen bestimmter Speisen, ohne dass die grundlegenden Funktionen der Mikrowelle verändert werden. Ergänzendes Mikrowellen-Zubehör sollte immer mikrowellengeeignet sein und sich sicher im Garraum positionieren lassen.


Wie unterstützen Mikrowellen moderne Küchen beim Kochen und Backen?

Mikrowellen ergänzen viele Bereiche rund ums Kochen und Backen, da sie Zubereitungsprozesse beschleunigen und vereinfachen. Dadurch reduzieren sie Vorbereitungszeiten und unterstützen Abläufe in der alltäglichen Küche ebenso wie in professionellen Umgebungen. Die Mikrowelle übernimmt nicht nur klassische Erwärmungsaufgaben, sondern kann Teile des Koch- oder Garprozesses ersetzen oder ergänzen. In kleinen Küchen oder Arbeitsbereichen ohne klassischen Backofen bietet sie eine effiziente Alternative mit zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten.

Infobox: Einsatzbereiche in modernen Küchen

• Beschleunigung von Gar- und Auftauprozessen
• Unterstützung bei der Vorbereitung von Zutaten
• Ergänzung zu Kochfeld und Backofen
• vielseitige Nutzung bei geringem Platzbedarf


FAQ - Häufig gestellte Fragen zu Mikrowellen

Sind Mikrowellen gesund oder ungesund?

Bei sachgemäßer Nutzung gelten Mikrowellen als unbedenklich. Die Wellen sind auf den geschlossenen Garraum begrenzt und dringen nicht nach außen. Durch die kurzen Garzeiten bleiben viele Nährstoffe gut erhalten.

Wie reinige ich meine Mikrowelle am besten?

Leichte Verschmutzungen lassen sich mit warmem Wasser und mildem Reiniger entfernen. Eingetrocknete Rückstände können mithilfe einer Wasserschale gelöst werden, die in der Mikrowelle erwärmt wird. Der entstehende Dampf erleichtert die Reinigung.

Was darf in die Mikrowelle – und was nicht?

Geeignet sind Glas, Keramik und mikrowellengeeignete Kunststoffe. Metall, beschichtete Gefäße oder Gegenstände mit Metallrand sollten nicht verwendet werden. Auch luftdicht verschlossene Behälter gehören nicht in den Garraum.

Welches Geschirr ist mikrowellengeeignet?

Mikrowellengeeignete Gefäße sind entsprechend gekennzeichnet oder bestehen üblicherweise aus Glas oder Keramik. Dickwandiges Geschirr erwärmt sich langsamer, hindert aber nicht am Erhitzen des Lebensmittels.