Ein dunkelblauer Banner zeigt „Conrad PRO“ mit einem gelben Pfeil nach rechts. Linkt zum Service Conrad PRO
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
    Markenlogo von LAPP mit einer grauen Umrandung. Linkt zum LAPP Markenshop
    Markenlogo von Finder mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Finder Markenshop
    Markenlogo von Ansell mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Ansell Markenshop
    Markenlogo von TORK mit einer grauen Umrandung. Link zum TORK Markenshop
    Markenlogo von Dometic Group mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Dometic Group Markenshop
    Markenlogo von Metrel mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Metrel Markenshop
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
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Ratgeber

Trimmpotentiometer » Individuell regelbare Widerstände

Potentiometer sind Widerstände, die individuell geregelt werden können. Sie sind in verschiedenen Bauarten erhältlich, die sogenannten Trimmpotentiometer stellen eine davon dar. Wie die Bauelemente funktionieren, worin sich lineare und logarithmische Potis unterscheiden und welche Einsatzgebiete es gibt, erfahren Sie in unserem Ratgeber.

  • Was ist ein Potentiometer?

  • Aufbau und Funktionsweise eines Trimmpotentiometers

  • Lineare und logarithmische Trimmpotentiometer

  • Worauf sollte ich achten, wenn ich ein Trimmpotentiometer kaufe?

  • Unser Praxistipp: Thermische Belastbarkeit beachten!

  • FAQ – häufig gestellte Fragen zu Trimmpotentiometern

Verschiedene Einsatzbereiche für Potentiometer


Was ist ein Potentiometer?

Der Begriff Potentiometer bezeichnet im Bereich der Elektronik einen verstellbaren elektrischen Widerstand. Es handelt sich dabei um ein passives elektronisches Bauteil, das in verschiedenen Bauarten erhältlich ist. Am häufigsten eingesetzt werden Dreh-, Schiebe- und Trimmpotentiometer. Die jeweilige Bezeichnung deutet bereits an, auf welche Weise die Regelung des Widerstandswertes erfolgt. Während bei einem Dreh-Poti eine Drehbewegung den Widerstand verändert, ist bei einem Schiebepotentiometer die Betätigung eines Schiebereglers erforderlich. Im eingebauten Zustand wird bei beiden Bauarten die verstellbare Achse nach außen geführt und mit einem passenden Knopf versehen. Ein Trimmpotentiometer ist dagegen meist im Inneren eines Gerätes untergebracht und nicht von außen zugänglich. Potentiometer kommen in vielen elektronischen Schaltungen zum Einsatz. Drehpotentiometer werden unter anderem zur Regulierung der Lautstärke bei Verstärkern oder Musikinstrumenten wie elektrischen Gitarren eingesetzt. Schiebepotentiometer finden dagegen Verwendung in der Studiotechnik. Trimmpotentiometer arbeiten im Verborgenen und sind für den Abgleich von Schaltungen vorgesehen. 



Aufbau und Funktionsweise eines Trimmpotentiometers

Der grundlegende Aufbau ist bei allen Potentiometern gleich: Die Basis ist ein Widerstandsmaterial, beispielsweise Kunststoff, Carbon oder Graphit, an das ein Schleif-Kontakt gedrückt wird. Wenn der Kontakt über das Widerstandsmaterial bewegt wird, hat das eine Änderung der anliegenden Spannung zur Folge. Die Position des Schleifers bestimmt also den Wert des Widerstandes.

Trimmpotentiometer

Möglich ist eine kreisförmig angeordnete Widerstandsschicht oder eine gerade Widerstandsschicht. Potis, die mit einer kreisförmigen Schicht arbeiten, weisen Drehwinkel bis zu 300° auf. Bei Trimmpotentiometern mit einer geraden Widerstandsschicht wird der benötigte Widerstandswert mithilfe einer Spindel eingestellt. Modelle dieser Art werden auch Spindeltrimmer genannt und haben einen möglichen Drehwinkel von deutlich über 360°. Grundsätzlich verfügt ein Trimmer über drei Anschlüsse: Zwei davon befinden sich an den jeweiligen Enden des Widerstandsmaterials, während am dritten Anschluss die geteilte Spannung abgegriffen wird. 

Alle Bestandteile sind zum Schutz vor Verschmutzungen von einem robusten Gehäuse umgeben. Für den speziellen Bedarf sind Modelle mit gekapselten und oder abgedichteten Gehäusen erhältlich. Die Regelung des Widerstands erfolgt bei einem Trimmpotentiometer über eine kleine Schraube, die sich am oder im Gehäuse des Bauteils befindet. In vielen elektrischen Schaltungen wird der benötigte Widerstand einmal exakt angepasst und das Trimmpotentiometer anschließend mit Harz vergossen, damit der eingestellte Wert sich nicht durch Vibrationen oder ähnliches verändern kann.



Lineare und logarithmische Trimmpotentiometer

Im Handel finden Sie Trimmpotis, die einen linearen oder einen logarithmischen Verlauf der Widerstandskennlinie aufweisen. Doch wo liegt der Unterschied zwischen den beiden Varianten? Bei einem Potentiometer mit einem linearen Widerstandsverlauf steigt der Widerstand im Verlauf der Widerstandsstrecke gleichmäßig an oder ab. Dagegen erfolgt bei einem logarithmischen Potentiometer zunächst ein nur geringer Anstieg des Widerstandes. Erst am Ende der Widerstandsstrecke steigt der Widerstand stark an.



Worauf sollte ich achten, wenn ich ein Trimmpotentiometer kaufe?

Beim Kauf eines Trimmpotentiometers sollten Sie den in Ohm angegebenen Widerstandswert und die maximale Belastbarkeit des Bauteils berücksichtigen. Ebenfalls relevant ist der Widerstandsverlauf: Hier haben Sie die Wahl zwischen linearen und logarithmischen Trimmpotis.

Sortiment an linearen Trimmpotentiometern

Bei besonders beengten Platzverhältnissen kann es nötig sein, statt einem stehenden Trimmpotentiometer ein liegendes Modell zu verwenden. Auch die Umgebungstemperatur spielt eine wichtige Rolle, denn nicht jedes Trimmpotentiometer ist für jeden Temperaturbereich geeignet. 

Darüber hinaus sind die Art der Montage, der Wellendurchmesser und die Anschlussart zu beachten. Die von den Herstellern bereitgestellten Datenblätter geben Aufschluss über alle relevanten Spezifikationen und sind eine gute Hilfe bei der Auswahl eines Trimmpotentiometers. In unserem Sortiment finden Sie eine große Auswahl an Trimmpotentiometern verschiedener Marken mit einem Widerstand zwischen 10 Ohm bis 5 Megaohm sowie dazu passendes Zubehör.




Unser Praxistipp: Thermische Belastbarkeit beachten!

Beim Einlöten von Trimmpotentiometern sollten Sie immer zu einer passenden Löttechnik greifen. Nicht alle Potis sind thermisch gleich belastbar und können bei zu hohen Temperaturen Schaden nehmen.



FAQ – häufig gestellte Fragen zu Trimmpotentiometern

Was ist ein Tandem-Potentiometer? 

Ein Tandem-Potentiometer besteht aus zwei Potentiometern, die elektrisch getrennt auf einer Achse montiert sind. Entweder können beide Potentiometer durch einen Drehregler gleichzeitig betätigt werden oder es sind zwei übereinander liegende Drehknöpfe angebracht, die es ermöglichen, beide Potentiometer einzeln zu betätigen. 

Wie funktioniert ein Digital-Potentiometer? 

Während bei einem mechanischen Poti ein Widerstandsmaterial genutzt wird, um mithilfe eines Schleifkontakts den Widerstand einzustellen, nutzt man bei einem Digital-Potentiometer Feldeffekttransistoren. Die Veränderung des Widerstands erfolgt nicht gleitend, sondern in einzelnen Schritten, die durch die Anzahl der Positionen der Transistoren festgelegt sind. 

Welche Anschlussarten sind bei Trimmpotentiometern möglich?

Es gibt Poti-Modelle, die für die Montage auf einem Leiterplatten-Raster (Print) und für die industrielle SMD-Technologie vorgesehen sind. Darüber hinaus werden Potentiometer für die klassische Durchsteckmontage angeboten. 

 

Der Conrad Newsletter
Jetzt anmelden und exklusive Aktionen, aktuelle News und Angebote immer zuerst erhalten.
Jetzt anmelden
  • Filialen

  • Versandkostenfrei ab 100,00 € zzgl. MwSt.
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
  • Conrad PRO
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
1 Rabatte nur gültig auf sofort verfügbare Artikel (Lieferstatus grün): 15% Rabatt auf alle Licht-Artikel der Marke Sygonix, 10% Rabatt auf das komplette Sortiment der Marken Paulmann und Ledlenser, sowie 10% auf ausgewählte Artikel der Marke Philips. Gültig bis 10.05.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson.  Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen.

21x pro Geschäftskunde/Privatperson: 10% Rabatt. Gültig nur auf sofort verfügbare Artikel der Marke Wera (Lieferstatus grün) . Gültig bis 17.05.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen. Aktion gültig solange Vorrat reicht. Für PRO Mitglieder gilt abweichend: 15% Rabatt auf Artikel der Marke Wera.

4 Bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Gardena Aktionsprodukts (Lieferstatus grün). erhalten Sie den Artikel 3395129 Starter-Kit gratis dazu. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Gültig bis 24.05.2026 bzw. solange der Vorrat reicht auf conrad.de. Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson.

5 Gratiszugabe Einhell 4511627 Aktion SEALED PXC Plus A1 X-Change Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 101,14 € brutto (84,99 € netto): 1x pro Geschäftskunde bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Einhell Professional Aktionsprodukts. Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de, jedoch nur solange der Vorrat. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Teilnahmebedingungen
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
  • Verträge kündigen

Produktvergleich
Merkliste