Ein dunkelblauer Banner zeigt „Conrad PRO“ mit einem gelben Pfeil nach rechts. Linkt zum Service Conrad PRO
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
    Markenlogo von LAPP mit einer grauen Umrandung. Linkt zum LAPP Markenshop
    Markenlogo von Finder mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Finder Markenshop
    Markenlogo von Ansell mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Ansell Markenshop
    Markenlogo von TORK mit einer grauen Umrandung. Link zum TORK Markenshop
    Markenlogo von Dometic Group mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Dometic Group Markenshop
    Markenlogo von Metrel mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Metrel Markenshop
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
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Ratgeber

 Wassermelder » Vorbeugung von Wasserschäden

Wasser ist unverzichtbar in den eigenen vier Wänden sowie in vielen Unternehmen. Zugleich darf es niemals außerhalb der vorgesehenen Weise fließen, um keine Wasserschäden zu riskieren. Für eine automatische Überwachung gibt es Wassermelder.

Wie diese Geräte arbeiten, welche Unterformen es gibt und welche Kaufkriterien entscheidend sind, fassen wir in unserem Ratgeber für Sie zusammen.

  • Was sind Wassermelder?

  • Wie funktionieren Wassermelder?

  • Kaufkriterien für Wassermelder – worauf kommt es an?

Smarter, weißer Wassermelder zur Leckageüberwachung, platziert neben einer Waschmaschine.


Was sind Wassermelder?

Zweiteiliger, batteriebetriebener Wassermelder mit externem Sensor vor einer Waschmaschine und Alarmeinheit an der Wand.

Es handelt sich hierbei um kleine Geräte, die in der Lage sind, Wasser zu registrieren und daraufhin einen Alarm auszulösen. Ein größerer Wasserschaden kann auf diese Weise verhindert werden, da Anwohner oder Mitarbeitende dank akustischer Warnung schnell handeln können.

Die Begriffe Wasserwächter und Wassermelder werden meist synonym genutzt, doch manchmal erfolgt die Unterscheidung in reine Wassermelder, die nur Alarm schlagen und Wasserwächter, die dank Magnetventil den weiteren Wasserfluss unterbrechen.

Die Geräte sind kleine Kästen, oft aus Kunststoff, in deren Inneren die notwendige Elektronik verbaut ist. Grundsätzlich unterscheidet man Modelle, deren Wassersensoren unmittelbar am Gerät befestigt sind und Modelle, die über einen externen Detektor verfügen. Erstere werden einfach auf den Boden gestellt und können über ihre Fußsensoren sofort vor Wasser am Boden warnen.

Wasserwächter mit externem Sensor besitzen ein Kabel, das vom Bauteil wegführt und je nach Kabellänge unterschiedlich weit vom Melder entfernt verlegt werden kann. Am Kabelende sitzt der Wassersensor. Geräte mit einem Kabel haben den Vorteil, dass sie in Nischen oder unter einer Maschine platziert werden können und an diesen schwierig zugänglichen Orten das Wasser registrieren.

Häufig besitzen Wächter für den gewerblichen Gebrauch keinen einzelnen Messfühler, sondern Steckplätze für mehrere Messfühler. Am Gehäuse lassen sich somit Wasserfühler, Niveauschalter oder Schwimmschalter anschließen.

Wassermelder: Wofür im Einsatz?

Die Melder werden dort befestigt beziehungsweise aufgestellt, wo das Risiko für einen Wasserschaden am höchsten ist. Im privaten Umfeld sind dies Keller, Badezimmer, Küche oder ein Wohnraum mit Aquarium. In öffentlichen Einrichtungen und im industriellen Kontext sind Wasserwächter in allen sensiblen Bereichen gefragt, etwa in Gemeinschaftsküchen, Heizanlagen oder Werkstätten.



Wie funktionieren Wassermelder?

Die Funktionsweise der meisten Melder ist gleich: Sie nutzen eine Widerstandsmessung. Ähnlich wie gängige Rauchmelder sind die Wächter im Inneren mit zwei Kontakten ausgestattet, die beständig bestrebt sind, eine Verbindung zueinander herzustellen. Dies gelingt jedoch aufgrund eines elektrischen Widerstandes nicht. Tritt Wasser ein, verringert sich dieser Widerstand und der Stromkreis wird geschlossen.

Das Schließen des Kreises führt dazu, dass ein interner Schalter betätigt und ein Alarm ausgelöst wird. Neben Meldern, die selbst einen Alarm erzeugen, gibt es auch smarte Geräte, die über App mit einem Smartphone verbunden sind und die Warnung an dieses senden.

Ein einfacher Wassermelder schlägt nur Alarm. Soll ohne menschliche Anwesenheit sofort etwas zum Schutz des Raumes getan werden, sollte ein Wasserwächter samt Magnetventil gewählt werden. Sobald das Signal für einen Wasserschaden ausgelöst wird, sorgt das Ventil für den Verschluss des Zulaufs und wendet größeren Schaden ab.


Wie erfolgt die Stromversorgung von Wassermeldern?

Wasserwächter müssen permanent mit Energie versorgt sein, damit sie einen Schaden registrieren und sofort warnen können. In der Praxis wird die Stromversorgung entweder über Batterie oder Netzbetrieb garantiert.

Batteriebetrieb

Runder, batteriebetriebener CORDES Wassermelder mit LED-Anzeige zur sofortigen Erkennung von Wasser und Feuchtigkeit auf dem Boden.

Modelle mit Batterien können flexibel aufgestellt oder aufgehängt werden und arbeiten unabhängig von einem möglichen Stromausfall. Die Lebensdauer der Batterien wird von den Herstellern angegeben.
Häufig liegt sie zwischen zwölf und 18 Monate. Hochwertige 3- und 5-Jahres-Batterien sind ebenfalls im Einsatz.

Netzbetrieb

Wassermelder mit Eurostecker für die Steckdose und externem, langem Sensorkabel zur frühzeitigen Erkennung von Wasserschäden.

Über eine nachlassende Batterieleistung muss bei einem Wassermelder mit Netzanschluss nicht nachgedacht werden. Während Geräte mit Batterien in Privathaushalten häufig bevorzugt werden, ist der Netzbetrieb die erste Wahl in der Industrie. Weit verbreitet sind Wächter mit 230 Volt. Hier ist der klassische Anschluss an der Haushaltssteckdose möglich. Alternativ gibt es 24-Volt-Wassermelder, die in einem Schaltschrank installiert werden können.

Gut zu wissen:

Es gibt netzbetriebene Melder, die zusätzlich über eine Batterie verfügen. Erst bei einem Stromausfall übernimmt diese die Überwachung.



Kaufkriterien für Wassermelder – worauf kommt es an?

Ob es ein interner oder externer Sensor sein soll, ist die erste Frage, gefolgt von der Wahl zwischen Batterien oder Netzanschluss. Abseits dieser Punkte gibt es fünf weitere Merkmale, die es beim Kauf zu beachten gilt.

Kabellänge

Befindet sich der Sensor am Ende eines Kabels, muss vorab überlegt werden, welche maximale Kabellänge gewünscht ist. Kurze Ausführungen enden bereits bei unter 0,5 Metern. Verbreitet sind auch bis zu drei Meter Länge. Im Zweifel sollte die Kabellänge lieber zu lang als zu kurz ausfallen.


Lautstärke

Um vor einer Gefahr zuverlässig warnen zu können, muss das Signal gut hörbar sein. 85 bis 90 Dezibel haben sich für den Alarmton etabliert. Wichtig ist dabei, wie weit der Alarm hörbar ist. Viele Hersteller geben diese Distanz in Metern an und beschriften einen Wassermelder, dessen 85 dB noch in drei Metern gut hörbar sind, mit 85 dB/3 m.


Funk

Es gibt Funk-Wassermelder, die untereinander gekoppelt werden können. Auf diese Weise kann der Wasserschaden, den ein Gerät registriert, sofort mit den übrigen Funk-Wassermeldern geteilt werden.


WLAN

Für smarte Anwendungen verfügen immer mehr Wächter nicht nur über Funk, sondern auch WLAN. Der im Raum hörbare Alarm wird in diesem Fall über das Absenden einer Warnung an gekoppelte Smartphones, Tablets oder andere Empfangsgeräte ergänzt.


Montageart

Wassermelder, die im Raum aufgestellt werden, bedürfen keiner weiteren Montagehinweise. Anders sieht es mit Geräten aus, die an der Wand montiert werden sollen. Im Regelfall legen die Hersteller passendes Montagematerial bei. Bei industrieller Nutzung sind Wasserwächter zur Hutschienenmontage beliebt.

Wassermelder Protector Aqua Larm mit integrierter Schuko-Steckdose und externem Sensor.
%seoprefootercolumns%
Der Conrad Newsletter
Jetzt anmelden und exklusive Aktionen, aktuelle News und Angebote immer zuerst erhalten.
Jetzt anmelden
  • Filialen

  • Versandkostenfrei ab 100,00 € zzgl. MwSt.
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
  • Conrad PRO
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
1 20% Rabatt auf ausgewählte Produkte der Marken Philips und Sygonix, 10% Rabatt auf das komplette Sortiment der Marke Bosch Home Comfort - außer Artikelnummer: 2885941 and 3730522. Gültig bis 07.06.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson.  Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen..

21x pro Geschäftskunde/Privatperson: 10% Rabatt. Gültig nur auf sofort verfügbare Artikel der Marke Wiha (Lieferstatus grün). Gültig bis 31.05.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen. Aktion gültig solange Vorrat reicht. Für PRO Mitglieder gilt abweichend: 15% Rabatt auf Artikel der Marke Wiha.

5 Gratiszugabe Einhell 4511627 Aktion SEALED PXC Plus A1 X-Change Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 101,14 € brutto (84,99 € netto): 1x pro Geschäftskunde bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Einhell Professional Aktionsprodukts. Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de, jedoch nur solange der Vorrat. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Teilnahmebedingungen
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
  • Widerruf einreichen

  • Verträge kündigen

Produktvergleich
Merkliste