JavaScript deaktiviert! Das Abschicken einer Bestellung ist bei deaktiviertem JavaScript leider NICHT möglich!
Es stehen Ihnen nicht alle Shopfunktionalitäten zur Verfügung. Bitte kontrollieren Sie Ihre Interneteinstellungen. Für ein optimales Einkaufserlebnis empfehlen wir, JavaScript zu aktivieren. Bei Fragen: webmaster@conrad.de
{{#unless user.loggedIn}} {{#xif " digitalData.page.category.pageType !== 'checkout_confirmation' " }}
{{/xif}} {{/unless}}

Solarsysteme

KFZ & eMobility – Spannende Produkte vom Fahrzeugmarkt 

Warum wird die eMobility immer wichtiger? 

Elektrofahrzeuge gewinnen immer mehr an Bedeutung, denn ihr Hauptvorteil gegenüber den herkömmlichen Verbrennerfahrzeugen liegt darin, dass sie keine Abgase erzeugen, das heißt, sie sind emissionsfrei. Hierbei muss allerdings entgegengehalten werden, dass bei der Energieerzeugung Emissionen und Rohstoffverbräuche anfallen, sofern nicht auf erneuerbare Energien gesetzt wird. Neben der Energieerzeugung gibt es dennoch einige Vorteile, die immer mehr Nutzer dazu bewegen, auf ein Elektrofahrzeug umzusteigen. Unter anderem sind dies:

  • ein geringerer Energiebedarf

  • eine längere Lebensdauer

  • geringere Wartungskosten gegenüber Verbrennerfahrzeugen 

  • leise Fahrgeräusche

E-Bikes, auch Pedelecs genannt, können sogar alternativ durch Muskelkraft angetrieben werden und benötigen währenddessen gar keine Energie durch den Motor.

Wichtige Rubriken des Fahrzeugbedarfs und der eMobility 

Autopflege

Car-HiFi und Entertainment

Das Auto ist des Deutschen liebstes Kind, heißt es immer wieder. Kein Wunder, dass viele Autobesitzer Wert auf ein sauberes und gepflegtes Auto legen. Die sorgfältige Autopflege hat jedoch nicht nur kosmetische Gründe, sondern sorgt auch für den Werterhalt und erhöht unter Umständen sogar die Sicherheit. So sind saubere Scheiben das absolute Muss für einen guten Durchblick zu jeder Jahreszeit. Auch wenn Sie Ihr Auto regelmäßig in eine Autowaschanlage bringen, werden Sie sicher verschiedene Produkte für die individuelle Pflege benötigen. Gummipflegemittel verhindern zum Beispiel das Festfrieren der Türdichtungen im Winter, Scheibenentfroster macht die Autoscheiben rasch eisfrei und Kühlerschutzmittel beugt der Überhitzung des Motors vor. Zur Autopflege gehören aber auch Produkte für die Rad- und Reifenpflege, für die Reinigung des Innenraumes und Geräte wie Autostaubsauger und Poliermaschinen.

Die meisten Autos werden zwar von Werk aus mindestens mit einem Radio ausgeliefert, doch häufig sind die Ansprüche der Autofahrer und der Mitfahrer höher, als die rudimentären Funktionen eines einfachen Radios es zulassen. „Wann sind wir endlich da?“ – diese nervende Frage gehört der Vergangenheit an, wenn es im Fahrzeug einen DVD-Player und zusätzliche Monitore für die Kopfstützen gibt. Automonitore können in Verbindung mit einer Kamera aber auch das Rückwärtsfahren oder das Einparken in enge Parklücken oder Garagen erleichtern. Musikfans erweitern die Fahrzeugausstattung hingegen mit Car-HiFi-Sets, Verstärkern oder leistungsstarken Lautsprechern. Immer beliebter werden auch Moniceiver, die mehrere Funktionen wie Radioempfang, Wiedergabe von externen Tonquellen und Navigation miteinander vereinen.

Navigation

KFZ-Ausstattung

Navigationsgeräte sind aus modernen Fahrzeugen kaum noch wegzudenken, denn immerhin finden sie nicht nur die kürzeste Fahrtroute, sondern helfen auch bei der Suche von Tankstellen, Restaurants, Sehenswürdigkeiten und Parkplätzen. Vor allem, wenn Sie häufig reisen, erleichtern ihnen die elektronischen Geräte die Reiseplanung. Navigationsgeräte können entweder fest in das Fahrzeug eingebaut oder temporär angebracht werden. Dazu gibt es verschiedene Halterungen, zum Beispiel für die Frontscheibe, für das Cockpit oder zum Befestigen an den Lüftungsrosten.

Für die komfortable Ausstattung eines Fahrzeugs sind eine Vielzahl von Produkten erhältlich. Neben Bezügen zum Schutz der Sitze, sind das beispielsweise Sitzheizungen und Massageauflagen, Kühlboxen und Wasserkocher sowie Freisprecheinrichtungen für das Mobiltelefon, Thermometer und Heizteppiche. Es gibt kaum etwas, womit eine Autofahrt nicht noch komfortabler gemacht werden kann. Daneben eignen sich viele Produkte der KFZ-Ausstattung auch für Wohnmobile oder für das Camping.

KFZ-Wartung

Pannenausstattung

Wie die Autopflege ist auch die Wartung eines Fahrzeugs für die Werterhaltung und die Sicherheit wichtig. Auch wenn Sie Ihr Auto nicht selbst reparieren können, gibt es viele Produkte, die den Gang in eine Werkstatt überflüssig machen. Scheibenwischer und Innenraumfilter können meistens unkompliziert selbst ausgetauscht werden. Reifendruckprüfer zeigen an, ob noch genug Luft auf den Reifen ist; Reifenprofilmesser helfen bei der Einschätzung des Reifenprofils und lassen erkennen, wann es Zeit wird, die Reifen zu wechseln. Zur den Produkten für die KFZ-Wartung gehören aber auch Arbeitsleuchten, Werkzeuge und Utensilien für die Garage sowie Winterartikel, wie Eiskratzer, Schneebesen und Luftentfeuchter.

Viele Autofahrer sind zwar Mitglied eines Fahrzeugclubs und erhalten im Falle einer Panne Hilfe von diesem. Dennoch gibt es einige Artikel, die im Fahrzeug immer dabei sein sollten beziehungsweise teils sogar verpflichtend sind, wie das Warndreieck, der Verbandskasten, Warnwesten, Reifen-Dichtmittel und Rettungsmittel. Manche Geräte helfen aber auch dabei, Pannen zu vermeiden, zum Beispiel Geräte, Rohre oder Sprays zur Marderabwehr.

eMobility

eMobility umfasst alles rund um Fahrzeuge, die mit elektrischer Energie angetrieben werden und dadurch weder Muskelkraft noch einen Brennstoff benötigen. Neben E-Bikes sind das beispielsweise elektrische Scooter, Elektroroller und Elektromobile. Letztere erhalten die Mobilität von Senioren oder gehbehinderten Personen. Auch Elektroautos gewinnen immer mehr an Bedeutung, sodass es inzwischen für diese eine Reihe an nützlichem Zubehör und Ersatzteile gibt. Außerdem zählen zahlreiche Freizeit- und Fun-Fahrzeuge zu den Elektrofahrzeugen, wie zum Beispiel E-Balanceboards und elektrisch angetriebene Autos für Kinder.

Worauf muss man beim Kauf von Fahrzeugzubehör achten? 

Viele Produkte in der Rubrik Fahrzeugzubehör können Sie universell einsetzen, unabhängig davon, welches Fahrzeug Sie besitzen. Allerdings gibt es auch Artikel, die nur mit bestimmten Fahrzeugtypen kompatibel sind. Ein Blick in das Handbuch des KFZ-Modells hilft dann bei der Auswahl des richtigen Produkts weiter.

FAQs: Fragen und Antworten zum KFZ-Bedarf und der eMobility 

Wo kann man den Akku eines E-Bikes unterwegs aufladen?

Es gibt in Deutschland zahlreiche Ladestationen für E-Bikes. Diese sind meistens in größeren Städten in der Nähe von touristischen Attraktionen zu finden, wie Museen und Rathäusern. Im Internet sind zahlreiche Landkarten mit Ladestationen veröffentlicht. Wichtig ist, dass Sie immer Ihr eigenes Netzteil mitführen, damit Sie an jeder Ladestation oder Steckdose Strom tanken können.

Was kostet Autopflege?

Das hängt natürlich ganz von Ihren Ansprüchen ab und wie viel Kraft Sie selbst beim Autoputzen aufwänden möchten. Die üblichen Autoreinigungsmittel bewegen sich preislich ungefähr im Bereich von Haushaltsreinigern. Teurer wird es, wenn Sie zum Beispiel eine Autopoliermaschine oder einen Autostaubsauger erwerben. Dafür nutzen Sie diese Geräte aber dauerhaft.

Wie lange gibt es schon Navigationssysteme für das Auto?

Bereits im Jahr 1983 brachte die Blaupunkt GmbH den EVA (Elektronischer Verkehrslotse für Autofahrer) offiziell auf den Markt, der die Ortung mittels Radarsensoren vornahm. Dieses Gerät gilt als das erste Navigationssystem für Kraftfahrzeuge. Das erste durch GPS gestützte Navigationssystem wurde allerdings erst im Jahr 1990 durch Pioneer vorgestellt.

Fazit: So finden Sie bei Conrad nützliches Autozubehör 

Das Angebot an Zubehör, Pflegemitteln und Ausstattungsartikeln für das Auto ist vielfältig. Wenn Sie bereits wissen, was Sie für Ihr Auto benötigen, ist die Suche über die Suchmaske auf der Website am einfachsten. Ausführliche Produktbeschreibungen und Kundenbewertungen erleichtern Ihnen die Auswahl. Sie wissen noch nicht genau, wonach Sie suchen? Lassen Sie sich beim Stöbern durch die Rubriken einfach inspirieren.