Alle Produkte




Panasonic DMR-UBS70EGK UHD Blu-ray-Recorder 4K Ultra HD, 4K Upscaling, Ultra HD Upscaling, HD DVB-S Tuner, CD-Player, WL

UNIVERSUM DVD 300-20 DVD-Player CD-Player, HDMI,USB,SCART, mit Display Schwarz


Denver MT-1097 Tragbarer DVD-Player 25.4 cm 10 Zoll EEK: C (A - G) Akkubetrieb, inkl. 12 V Kfz-Anschlusskabel Schwarz



Am häufigsten gekauft
Am häufigsten gekauft
Top bewertete Produkte
Top bewertete Produkte
Ratgeber
Player und Recorder sind praktische Ergänzungen für jedes TV-Setup. Während Player in der Lage sind, DVDs oder Blu-rays abzuspielen, werden Recorder dazu genutzt, Fernsehprogramme aufzunehmen und zu speichern. Welche Arten von Playern und Recordern es gibt, wie sie funktionieren und worauf beim Kauf zu achten ist, erfahren Sie in unserem Ratgeber.
Player und Recorder eignen sich ideal, um die Anwendungsmöglichkeiten eines Smart TVs oder Fernsehers zu erweitern. Während man mit einem Player DVDs, Blu-rays oder auch CDs abspielen kann, kommen Recorder zum Einsatz, um Filme, Serien oder Sendungen des TV-Programms aufzuzeichnen und beispielsweise auf der Festplatte zu speichern oder auf DVD zu kopieren. Eigentlich handelt es sich bei Playern um reine Abspielgeräte und bei Recordern um reine Aufnahmegeräte, es werden jedoch zunehmend Kombinationsgeräte angeboten, die beide Funktionen erfüllen. Vor allem Recorder sind mittlerweile standardmäßig in der Lage, CDs, DVDs oder Blu-rays abzuspielen.
Generell sind Player eine gute Wahl für Film- und Fernsehfans, die nicht nur das normale TV-Programm oder Streaming-Angebot einschlägiger Dienstleister nutzen, sondern auch die DVDs und Blu-rays ihrer eigenen Sammlung ansehen möchten. Recorder bieten die Option, Lieblingssendungen im TV dauerhaft zu speichern, um sie jederzeit wieder ansehen zu können und sich eine eigene Videothek oder ein eigenes Videoarchiv zusammenzustellen. Die Auswahl an Playern und Recordern ist groß. Beide Geräteklassen sind mit unterschiedlicher Ausstattung und variierendem Funktionsumfang erhältlich. Mit wuchtigen DVD-Spielern und urigen VHS-Recordern von früher haben heutige Player und Recorder kaum noch etwas gemeinsam. Sie verfügen über moderne Anschlüsse und unterstützen hohe Auflösungen bis in den UHD-Bereich.
Player und Recorder unterscheiden sich zunächst einmal im Hinblick auf das Medium, mit dem sie funktionieren. Am häufigsten zum Einsatz kommen DVD-Player und Blu-ray-Player sowie DVD-Recorder und Blu-ray-Recorder. Wir geben Ihnen einen Überblick, was die Geräte alles können:
DVD-Player
DVD-Player sind Abspielgeräte für Video-DVDs und werden üblicherweise per Scart- oder HDMI-Kabel an den Fernseher angeschlossen. Viele Geräte bieten eine Upscaling-Funktion, die es ermöglicht, Filme in SD-Auflösung auf HD-Auflösung hochzuskalieren. Die Funktion ist insbesondere dann sinnvoll, wenn der Player mit einem Fernseher genutzt wird, der HDTV unterstützt. So muss man keine Einbußen hinsichtlich der Darstellungsqualität hinnehmen. Zur Ausstattung der meisten DVD-Player zählen außerdem USB-Anschlüsse und/oder Speicherkartenslots, über die Dateien von USB-Sticks, MP3-Playern oder SD-Karten abgespielt werden können. DVD-Player sind abwärtskompatibel und somit in der Lage, neben DVDs auch CDs abzuspielen. Das Abspielen von Blu-rays ist damit jedoch nicht möglich.
DVD-Recorder
DVD-Recorder sind quasi die modernen Nachfolger des Video-Recorders mit VHS-Kassette. Sie bieten die Möglichkeit, Fernsehprogramme aufzuzeichnen und entweder auf einer DVD (DVD-R, DVD-RW etc.) oder auf einer integrierten Festplatte zu speichern. Bei ersterer Aufzeichnungsart ist ein DVD-Brenner eingebaut, der die Inhalte auf einen DVD-Rohling transferiert. Das ist vorteilhaft, wenn man haptische Speichermedien bevorzugt, seine DVD-Sammlung vervollständigen oder die DVD an eine andere Person weitergeben möchte. Ein Nachteil ist jedoch die begrenzte Speicherkapazität von DVDs. Eingebaute Festplatten haben meist ein größeres Speichervolumen und ermöglichen ein schnelleres und effizienteres Aufzeichnen. DVD-Recorder-Kombigeräte vereinen die Vorteile beider Gerätetypen, da sie sowohl mit einer internen Festplatte als auch mit einem DVD-Brenner ausgestattet sind. Gut zu wissen: Die meisten DVD-Recorder können problemlos beschreibbare DVDs und wiederbeschreibbare DVDs abspielen. Auf Inhalte von DVD-RAM, einem vorrangig im Computerbereich verwendeten Format, können nur höherwertige Recorder zugreifen.
Blu-ray-Player
Blu-ray-Player sind Bestandteil zahlreicher Heimkino-Setups. Sie sind mit einem optischen Laufwerk für die Wiedergabe von Blu-rays ausgestattet und in der Lage, hochauflösende Filme abzuspielen. Je nach Ausführung können Blu-ray-Player Full-HD oder Ultra-HD wiedergeben. Ultra-HD-Blu-Ray-Player mit 4K-Upscaling rechnen SD-, HD- oder Full-HD-Inhalte auf 4K-Niveau hoch. Die Ergebnisse reichen nicht unbedingt an echtes 4K heran, können sich aber durchaus sehen lassen und ermöglichen es, ältere Discs in deutlich besser Qualität anzuschauen. Zwar sind UHD-Blu-ray-Player mit 4K-Upscaling kostenintensiver, dafür jedoch eine gute Lösung, wenn man einen Fernseher hat, der keine Upscaling-Funktion bietet. Die Wiedergabe von 3D ist mit vielen, aber nicht allen Blu-ray-Playern möglich. Hier ist darauf zu achten, dass das Gerät 3D-fähig ist. Wer Wert auf satten HiFi-Sound legt, greift zu einem Blu-ray-Player mit DTS-Decoder. So ein Gerät schafft nicht nur die Voraussetzungen für hochauflösende Bilder, sondern auch für Surround-Sound.
Blu-ray-Recorder
Blu-ray-Recorder sind wie Blu-ray-Player in der Lage, Blu-rays, DVDs und CDs abzuspielen, und können darüber hinaus TV-Inhalte aufzeichnen. Sie speichern die Daten im Regelfall auf einer internen Festplatte. Diese dient quasi als Hauptspeichermedium. Es besteht aber auch die Möglichkeit, Inhalte zu archivieren, indem man sie auf einen beschreibbaren Blu-ray-Rohling kopiert. Beschreibbare Blu-ray-Discs haben ein Speichervermögen von 120 oder 240 Minuten. Daneben gibt es Spezialausführungen, die bis zu 100 GB Daten fassen. Manche Blu-ray-Player sind zusätzlich mit Netzwerkanschlüssen oder integriertem WLAN ausgestattet, wodurch sie ins Heimnetzwerk eingebunden werden können und es ermöglichen, auch mit älteren Fernsehern ohne Smart-TV-Funktionalität Streaming-Dienste bzw. das Internet zu nutzen.
Player und Recorder für DVDs und Blu-rays werden im Regelfall per Kabel mit dem Fernseher verbunden und dementsprechend stationär verwendet. Es gibt aber auch mobile TV-Geräte und DVD-Player, die man unterwegs nutzen kann. Sie sind mit hochauflösenden Displays ausgestattet, auf denen die Filme und Videos direkt angezeigt werden. Die meisten Modelle verfügen über integrierte Akkus zum Zweck der Stromversorgung und können alternativ an die Kfz-Bordsteckdose (Zigarettenanzünder) angeschlossen werden.
Beim Kauf von Playern und Recordern sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Zunächst einmal ist zu überlegen, ob ein Abspielgerät ausreicht oder eine Aufnahmefunktion benötigt wird. Wenn es Ihnen weniger ums Aufzeichnen, sondern eher darum geht, gelegentlich die eine oder andere Disc aus Ihrer Sammlung zu schauen, ist ein Player ausreichend. Wünschen Sie sich mehr Anwendungsmöglichkeiten, sind Sie mit einem Recorder besser beraten. Ob es sich dabei um ein DVD- oder Blu-ray-Gerät handelt, hängt davon ab, welche Speichermedien Sie primär nutzen. Auf der sicheren Seite sind Sie mit einem Blu-ray-Player oder -Recorder. Solche Geräte kosten zwar mehr, sind aber abwärtskompatibel und können sowohl Blu-rays als auch DVDs und CDs wiedergeben. Ebenfalls von Bedeutung sind die konkreten Wiedergabeformate, die ein Player oder Recorder unterstützt, vor allem, wenn Sie viele gebrannte DVDs oder Blu-rays haben. MPEG4, Xvid und DivX sollte ein Player oder Recorder mindestens beherrschen. Wer nicht nur Videos, sondern auch Musik hören oder digitale Fotos anschauen möchten, sollte darauf achten, dass das Gerät gängige Audio- und Bildformate wie MP3, MP4, WMA, JPEG, JPG oder PNG wiedergeben kann.
Des Weiteren ist darauf zu achten, ob ein Tuner im Player oder Recorder verbaut ist. Das ist vor allem bei Recordern relevant, die zum Aufzeichnen von Fernsehinhalten verwendet werden. Der Tuner muss zur jeweiligen Empfangsmethode passen. In dem Zusammenhang werden Kabelfernsehen (DVB-C), Satellitenfernsehen (DVB-S2) und terrestrisches Fernsehen (DVB-T2) unterschieden. Besonders empfehlenswert im Zusammenhang mit Recordern sind Twin Tuner. Sie ermöglichen es, das Programm auf einem Sender anzuschauen, während das Programm auf einem anderen Sender aufgezeichnet wird.
Anschlüsse, Schnittstellen und Netzwerkfähigkeit spielen ebenfalls eine Rolle. Um eine Verbindung zum Fernseher herzustellen, muss der Anschlusstyp des Players oder Recorders zu dem des TV-Geräts passen. Während ältere Fernseher teilweise noch mit Scart-Anschlüssen ausgestattet sind, haben neuere TV-Geräte und Smart TVs im Regelfall eine HDMI-Schnittstelle. 4K-Fernseher unterstützen mindestens HDMI 2.0, da hierüber entsprechend große Datenraten übertragen werden können. Damit 4K-Inhalte von einer Blu-ray ohne Qualitätsverlust übertragen werden können, muss ein Player oder Recorder denselben HDMI-Standard aufweisen. Wem es primär um eine Anbindung ans Internet oder ins Heimnetzwerk geht, sollte auf eine WLAN-Funktionalität achten. Eine Alternative zu klassischen Playern können auch Set-Top-Boxen wie der Apple TV sein. Der Apple TV kann auf Inhalte des lokalen Netzwerks oder Internets zugreifen und diese auf dem Fernseher oder Monitor darstellen.
Zusatzfunktionen können ebenfalls relevant beim Kauf eines Players oder Recorders sein. Viele Geräte bieten einen Timeshift-Modus, mit dem man das Fernsehprogramm zeitversetzt sehen kann. Dazu stoppt man eine laufende Sendung via Tastendruck und schaut sie zu einem späteren Zeitpunkt weiter. Legt man Wert auf eine gute Auflösung, liegt man mit einer Upscaling-Funktion richtig. Hierüber können SD- und HD-Inhalte auf Full-HD- oder sogar Ultra-HD-Niveau gebracht werden.
Player und Recorder, die perspektivisch Teil einer Heimkinoanlage sein sollen, müssen dieselben Standards wiedergeben können wie alle anderen zugehörigen Komponenten. Ist der Fernseher nicht 4K-fähig oder erzeugen die Lautsprecher keinen Surround-Sound, nützt es nichts, einen Ultra-HD-Blu-ray-Player mit DTS-Decoder zu verwenden. Ist die Heimkinoanlage dagegen auf die Wiedergabe von 3D und Kinoklang optimiert, bleibt viel Potenzial ungenutzt, wenn man zu einem günstigen DVD-Player greift, der keine der Funktionalitäten bietet.
Was sind Blu-ray-Receiver?
Blu-ray-Receiver sind AV-Receiver mit integriertem Blu-ray-Player und können als Zentrale im Heimkino eingesetzt werden. Sie sind häufig multifunktional, das heißt, sie spielen nicht nur Discs und gebrannte Datenträger ab, sondern bieten auch die Möglichkeit, Radio zu hören oder das Internet zu nutzen.
Welche Features sollte ein Blu-ray-Recorder für professionelles Recording oder den Gebrauch im Studio bieten?
Blu-ray-Recorder, die fürs professionelle Recording oder im Studio eingesetzt werden, müssen große Mengen an hochauflösendem Videomaterial aufzeichnen können und dafür ausreichend Speicherkapazität zur Verfügung stellen. Mit einer 100- oder 200-GB-Festplatte kommt man hier nicht weit, empfehlenswert ist ein Festplattenspeicher von mindestens 500 GB bis 1 TB.
Was sollte ich bei der Anschaffung eines portablen DVD-Players beachten?
Beim Kauf tragbarer DVD- oder Blu-ray-Player kommt es in erster Linie auf die Größe und Auflösung des Displays bzw. Monitors, die vorliegenden Anschlüsse und die Akkulaufzeit an. Die meisten portablen Geräte haben 10 Zoll große Monitore, die in HD oder Full-HD auflösen. Auf Bildschirmen dieser Größe lassen sich Details gut erkennen, ohne Abstriche in Sachen Gewicht und Transportabilität machen zu müssen. Was die Anschlüsse betrifft, sind vor allem moderne Schnittstellen wie USB-C, Thunderbolt 3 oder Bluetooth empfehlenswert. Über Bluetooth kann man beispielsweise Bluetooth-Kopfhörer anschließen, wenn man unterwegs Filme schauen und niemanden stören will. Die Akkulaufzeit liegt standardmäßig bei 2 bis 4 Stunden. Eine längere Betriebszeit geht mit einem größeren Akku und demzufolge mit größeren Abmessungen und einem höheren Gesamtgewicht einher.
Was für Zubehör für Player und Recorder braucht man?
Notwendiges Zubehör ist ein geeignetes Kabel, mit dem der Player oder Recorder an den Fernseher angeschlossen werden kann. Sollten die Anschlüsse nicht zueinander passen, kann man sich in den meisten Fällen mit Adaptern behelfen, hier muss man jedoch gegebenenfalls mit Qualitätseinbußen rechnen, denn je mehr Komponenten zwischengeschaltet sind, desto eher wird die Signalübertragung beeinträchtigt. Zu optionalem Zubehör gehören beispielsweise Fernbedienungen und Wandhalterungen. Fernbedienungen erhöhen den Bedienkomfort, während Wandhalterungen es ermöglichen, den Player platzsparend und dezent unterzubringen. Ein praktisches Zubehör für tragbare Player und Recorder sind Transporthüllen oder -taschen, die die Geräte vor mechanischen Einwirkungen sowie Schmutz und Nässe schützen.