Markenlogo von Phoenix Contact mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Phoenix Contact Markenshop
    Markenlogo von FESTO mit einer grauen Umrandung. Linkt zum FESTO Markenshop
    Markenlogo von Schneider Electric mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Schneider Electric Markenshop
    Markenlogo von UHU mit einer grauen Umrandung. Link zum UHU Markenshop
    Markenlogo von Fluke mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Fluke Markenshop
    Markenlogo von Ledlenser mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Ledlenser Markenshop
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
Beliebte Kategorien:
  • Alle Produkte
  • Am häufigsten gekauft
  • Top bewertete Produkte
  • Ratgeber

Alle Produkte

bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Am häufigsten gekauft

Am häufigsten gekauft

Top bewertete Produkte

Top bewertete Produkte

Ratgeber

Baumaschinen für Betriebe und fürs Heimwerken

Für Bauunternehmen sind sie unverzichtbar und auch ambitionierte Heimwerkerinnen und Heimwerker benötigen sie bei Umbau- und Renovierungsarbeiten. Baumaschinen helfen Ihnen, wenn an Gebäuden gearbeitet oder ein Gartenbereich neu gestaltet werden soll.

Welche Maschinen am wichtigsten sind und was sie auszeichnet, fassen wir in unserem Ratgeber kurz zusammen.

  • Was sind Baumaschinen?

  • Welche Baumaschinen gibt es?

  • Wichtiges im Umgang mit Baumaschienen

  • Wer darf Baumaschinen bedienen?

Dumper im Einsatz


Was sind Baumaschinen?

Baumaschiene im Einsatz

Baumaschinen sind Geräte, die anspruchsvolle Bauaufgaben übernehmen, die mit reiner Muskelkraft kaum oder gar nicht zu bewältigen sind. Die Arbeitsaufträge entscheiden, welche Geräte nötig sind. Häufig gefragt sind Baumaschinen zum Heben und Transportieren, zum Schneiden robuster Werkstoffe oder zum Anlegen von Wegen.

Die Geräte sind bei heimischen Arbeiten im Keller, Garten und auf dem Grundstück gefragt, aber auch auf privaten und öffentlichen Baustellen, bei denen Unternehmen tätig sind. Der Gebäudebau zählt in diesem Fall ebenso dazu wie der Landschaftsbau. Die Maschinen können stationär aufgebaut oder mobil im Einsatz sein.

Achten Sie vor dem Kauf unbedingt auf Abmessungen und Gewicht der Geräte, damit diese auf der geplanten Baustelle richtig eingesetzt werden können. Wichtig sind ferner Motorleistung und Antriebsart. Häufig haben Sie die Wahl zwischen elektrischem Motor, einem Diesel- oder einem Benzinantrieb.



Welche Baumaschinen gibt es?

An dieser Stelle werden sechs Arten unterschieden. Im folgenden Abschnitt erklären wir diese genauer:

Betonrüttler

Betonverdichter von Makita

Betonrüttler werden passend zu ihrer Funktion auch Betonverdichter genannt. Auf einer Baustelle sind sie gefragt, wenn flüssiger Beton von eingeschlossener Luft befreit werden soll. Durch gezielte Vibrationen werden Schwingungen im Beton erzeugt. Vorhandene Luftblasen treiben nach oben und werden verdrängt. Das erhöht die Dichte des Betons im Container.


Betonglätter

Betonglätter mit sichtbaren Flügeln und Handgriff

Betonglätter sind Glättmaschinen. Es gibt handgeführte Modelle und größere Maschinen zum Aufsitzen.
In beiden Fällen sorgt ein Motor für eine Rotation der Flügel im Fußteil. Durch sanftes Führen über den Boden wird der Beton glatt gestrichen.


Minidumper

Muldenkipper

Bei der Gestaltung eines Grundstückes fallen Muttererde, Sand, Steine und anderes Stückgut an. Sollen diese transportiert werden, ist ein Tragen von Hand für den Rücken auf Dauer ungesund und verbraucht unnötig Muskelkraft. Ein Dumper, im deutschsprachigen Raum auch Muldenkipper genannt, hilft beim Transport.

Die kleinen Baumaschinen besitzen einen Container mit Kippfunktion, um Stückgut am Zielort bequem zu entladen. Für die Wegstrecke besitzen sie entweder stabile Räder oder einen Raupenantrieb. Muldenkipper können je nach Bedarf eine Flachmulde zur bequemen Aufnahme von Steinen, Fließen und ähnlichem Stückgut besitzen oder dank Tiefmulde loses Gut wie Erde, Sand und Schutt aufnehmen.

Minidumper mit Rungengestell

Weitere Gestelle

Es gibt Dumper mit Stapelgestell oder Rungengestell. So lassen sich Holzlatten, Brennholz und Rohre leichter transportieren.


Rüttelplatten

Rüttelplatte für Gartenwege und Landschaftsbau

Soll Bodengrund verdichtet werden, etwa für Wege mit Kies, sind Rüttelplatten die klassische Wahl. Es handelt sich um Schwingsysteme, die mit einem Motor angetrieben werden.

Die Platte wird auf den Boden gedrückt und überträgt so die Schwingungen. Die meisten Modelle arbeiten mit einem Vorwärtsantrieb und müssen bei der Richtungsänderung entsprechend gedreht werden.

Modelle ohne diese Einschränkung werden reversierbare Rüttelplatten genannt. Einfache Arbeiten können mit einem schwachen Rüttler verrichtet werden.

Für härtere Arbeiten muss ein leisstungsstärkes Gerät verwendet werden

Schützen von empfindlichen Untergründen

Vorsicht ist geboten, wenn der Untergrund aus Naturstein oder empfindlicheren Platten besteht. Dann sollte zusätzlich eine Gummimatte ausgebreitet werden, bevor die
Rüttelplatte im Einsatz ist.


Steinsägen & Trennschleifer

Säge als Standmodell

Steinsägen sind dank Diamant-Trennscheiben in der Lage, massive Platten aus Naturstein, Marmor und Beton zu zertrennen. Auch Ziegel und Fliesen können mit diesen Sägen auf gewünschte Maße zugeschnitten werden. Möglich ist dies durch die Diamantpartikel. In der Praxis kann zusätzlich mit einem Wasserfördersystem gearbeitet werden, denn Nassschnitte gehen mit einer geringeren Wärme- und Staubentwicklung einher.


Vibrationsstampfer

Vibrationsstampfer, betrieben über Benzin

Wie auch die Rüttelplatte soll der Vibrationsstampfer den Untergrund ebenmäßiger machen. Während die Rüttelplatten dafür auf Schwingungen setzen, nutzen die Vibrationsstampfer eine Auf-und-ab-Bewegung. Die Stampfer sind vor allem für beengte Einsatzgebiete gedacht, da sie sehr wendig und viel leichter als Rüttelplatten sind. Der Vibrationsstampfer kümmert sich um kleine Aushübe, unerwünschte Erdlöcher oder auch Bereiche innerhalb von Schächten.


Wichtiges im Umgang mit Baumaschinen

Ein wichtiger Aspekt im Umgang mit Baumaschinen ist die Arbeitssicherheit. Achten Sie auf eine angemessene Schutzausrüstung wie Sicherheitsschuhe, Kleidung oder Augen- und Gehörschutz. Lassen Sie sich vor erstmaliger Benutzung einer Baumaschine von einem Experten unterweisen.



Wer darf Baumaschinen bedienen?

Ob die Maschine in der Industrie oder rein privat genutzt wird, macht einen Unterschied. Kleine Baugeräte dürfen Heimwerker jederzeit kaufen und auf der heimischen Baustelle einsetzen. Große Baumaschinen wie Bagger setzen streng genommen beim Einsatz durch Privatpersonen auf dem Privatgelände keine Fahrerlaubnis voraus, doch aus Sicherheitsgründen ist sie ratsam.

Im gewerblichen Einsatz sind die Regeln strenger. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigen einen Fähigkeitsnachweis, teils mit unterschiedlichen Theorie- und Praxislehrinhalten je nach Baugerät. So gibt es Qualifikationsnachweise für Erdbaumaschinen wie Bagger und Nachweise für Krane, Hubarbeitsbühnen und Flurförderzeuge.

Der Conrad Newsletter
Jetzt anmelden und exklusive Aktionen, aktuelle News und Angebote immer zuerst erhalten.
Jetzt anmelden
  • Filialen

  • Versandkostenfrei ab 119,00 € (netto 100,00 €)
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
  • Playstation
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
1 Rabatt nur gültig auf ausgewählte und sofort verfügbare Artikel der Marke DeWalt (verfügbarer Lagerbestand). Gültig bis 12.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

Gratiszugabe 3639913 DEWALT DCB182-XJ Werkzeug-Akku 18V 4.0 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 249 € brutto (209,24 € netto): 1x pro Geschäftskunde/Privatperson bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren DeWalt Aktionsprodukts. Gültig bis 12.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

Gratiszugabe 3639912 DEWALT Akkupack-Ladegerät DCB1104M2-QW inkl. 2. Akku ab einem Mindestbestellwert von 349 € brutto (293,28 € netto): 1x pro Geschäftskunde/Privatperson bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren DeWalt Aktionsprodukts. Gültig bis 12.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.² Rabatt nur gültig auf ausgewählte und sofort verfügbare Artikel (verfügbarer Lagerbestand) aus dem Bereich Messtechnik auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson. Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen. Nur solange der Vorrat reicht.

² Gratiszugabe 2793819 Bosch Home and Garden 1600A02625 Werkzeug-Akku und Ladegerät 18 V 2.5 Ah Li-Ion: 1x pro Geschäftskunde/Privatperson bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Bosch Home and Garden Aktionsprodukts. Gültig bis 05.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

3 Rabatt nur gültig auf ausgewählte Office Produkte. Gültig bis 05.04.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson. Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen.

5 Gratiszugabe Einhell 4511627 Aktion SEALED PXC Plus A1 X-Change Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 149,99 € brutto (126,04 € netto): 1x pro Geschäftskunde bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Einhell Professional Aktionsprodukts. Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de, jedoch nur solange der Vorrat. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Teilnahmebedingungen