- Produkt-Art
- Powerline Starter Kit5Powerline WLAN Network Kit4Powerline Erweiterungsadapter3Erweiterungsadapter2Netzwerkadapter2Powerline WLAN Erweiterungsadapter2Powerline DINrail Adapter1Powerline Network Kit1Powerline WLAN Multiroom Starter Kit1Powerline WLAN Starter Kit1WiFi 5 Multiroom Kit1WLAN Repeater1
- AbsenderneuUnser Marktplatz-UpdateAlle Rechnungen von ConradRetourenabwicklung über Conrad(14 Tage Rückgaberecht)
- Preis
- Marke
- Devolo24
- Nur ISO-zertifizierte Verkäufer
- Ja23Nein22
- Integrierte Steckdose
- Ja18Nein5Ja / Nein1
- Powerline-Übertragungsrate
- 2400 MBit/s141200 MBit/s7
- WLAN-Übertragungsrate (max.)
- Filialverfügbarkeit
- Refurbished & Angebote
Devolo Powerline
24 Ergebnisse

Devolo Giga Bridge Coax Netzwerkadapter 8860 EU IP-Bridge, Glasfaser 1000 MBit/s

Devolo Magic 2 WiFi next Starter Kit Powerline WLAN Starter Kit 8614 DE, AT Powerline, WLAN 2400 MBit/s

Devolo Magic 2 WiFi 6 next Powerline Starter Kit 07188 Powerline, WLAN 2400 MBit/s

Devolo Magic 2 LAN Powerline DINrail Adapter 8528 EU Powerline 2400 MBit/s

Devolo Magic 2 WiFi next Powerline WLAN Erweiterungsadapter 8610 DE, AT, NL, EU Powerline, WLAN 2400 MBit/s

Devolo Magic 2 LAN triple Starter Kit Powerline Starter Kit 8510 DE, AT Powerline 2400 MBit/s

Devolo Magic 2 LAN triple Powerline Erweiterungsadapter 8502 DE, AT Powerline 2400 MBit/s

Devolo Magic 2 WiFi 6 next Powerline WLAN Multiroom Starter Kit 07195 Powerline, WLAN 2400 MBit/s

Devolo WiFi 5 Repeater 1200 WLAN Repeater 8867 EU WLAN 1200 MBit/s

Devolo Magic 1 WiFi mini Powerline WLAN Erweiterungsadapter 8559 EU Powerline, WLAN 1200 MBit/s

Devolo Magic 1 WiFi mini Multiroom Kit Powerline WLAN Network Kit 8570 DE Powerline, WLAN 1200 MBit/s

Devolo Magic 1 WiFi mini Starter Kit Powerline WLAN Network Kit 8561 DE, AT Powerline, WLAN 1200 MBit/s


Devolo Magic 1 WiFi mini Multimedia Power Kit Powerline Network Kit 8729 DE Powerline 1200 MBit/s

Devolo Magic 2 WiFi next Multiroom Kit WiFi 5 Multiroom Kit 8625 DE, AT Powerline, WLAN 2400 MBit/s

Devolo Magic 2 WiFi triple Streaming Kit Powerline WLAN Network Kit 8728 DE Powerline, WLAN 2400 MBit/s

Devolo Magic 2 LAN triple Starter Kit Powerline Starter Kit 8514 BE Powerline 2400 MBit/s

Devolo Magic 2 WiFi 6 next Erweiterungsadapter 07184 LAN, WLAN 2400 MBit/s

Devolo Magic 2 LAN Powerline Erweiterungsadapter 8252 EU Powerline 2400 MBit/s

Devolo Magic 1 LAN Starter Kit Powerline Starter Kit 8295 EU Powerline 1200 MBit/s

Devolo Magic 2 LAN triple Powerline Erweiterungsadapter 8506 BE Powerline 2400 MBit/s

Devolo Magic 1 WiFi mini Multiroom Kit BE Powerline WLAN Network Kit 8574 BE Powerline, WLAN 1200 MBit/s

devolo Magic 2 LAN - Starter Kit - Bridge - - 1GbE, HomeGrid - an Wandsteckdose anschließbar (Packung mit 2)
Ratgeber
Devolo Powerline - Internet aus der Steckdose
Dicke Decken und Wände verhindern, dass das WLAN Ihres Routers den gesamten Wohnbereich erreicht? Lange Netzwerkkabel quer durchs Haus zu verlegen wäre aufwendig und unschön? Kein Problem – denn Steckdosen gibt es bereits in jedem Raum. Damit ist die Grundlage für stabiles Internet im ganzen Zuhause schon vorhanden. Mit der devolo Powerline-Technologie wird das vorhandene Stromnetz zur Datenleitung. So gelangt das Internetsignal über die Steckdose in jeden Raum und sorgt dort für schnelles LAN oder WLAN – genau dort, wo es gebraucht wird.
Was ist Devolo Powerline?
Powerline überträgt Internetdaten über die vorhandene Stromleitung im Haus. Dafür werden devolo Powerline Adapter in Steckdosen gesteckt. Sie verbinden den Router mit anderen Räumen und verteilen dort das Internet über LAN oder WLAN an Ihre Geräte.
So lässt sich das Heimnetzwerk erweitern, ohne zusätzliche Netzwerkkabel verlegen zu müssen. Gleichzeitig wird Internet auch in Räumen verfügbar, in denen das WLAN des Routers nur schwach oder gar nicht ankommt. Auf diese Weise kann das bestehende Netzwerk einfach und flexibel auf weitere Bereiche im Zuhause ausgeweitet werden.
1. Schritt
Verbinden Sie einen devolo Magic-Powerline-Adapter mit Ihrem WLAN-Router.
2. Schritt
Stecken Sie einen zweiten Powerline-Adapter im Raum Ihrer Wahl in die Steckdose.
3. Schritt
Freuen Sie sich über perfekten Empfang im ganzen Haus - vom Keller bis zum Dachboden.
Ist mein Router mit Devolo Powerline kompatibel?
Gute Nachrichten: Mit devolo haben Sie jederzeit Kompatibilitätssicherheit, da alle gängigen Router-Modelle unterstützt werden. Auch wenn Sie bereits devolo-Produkte besitzen und Ihr Netzwerk nun mit neueren Geräten erweitern möchten, ist dies möglich. Denn alle Magic-Adapter aus den Serien 1 und 2 sind untereinander vollständig kompatibel, auch zwischen LAN- und WLAN-Adaptern.
WLAN-Repeater eignen sich hervorragend, um das WLAN-Signal auf einer einzelnen Etage zu erweitern, wenn wenige Hindernisse wie Wände die Signalübertragung beeinträchtigen. Als etagenübergreifende Lösung für WLAN-Verbindungsprobleme eignen sich Repeater jedoch kaum. Die Raumarchitektur muss hierzu sehr offen gestaltet sein, um das Signale nicht zu behindern.
Die Ideallösung für einen verbesserten WLAN-Empfang ist der Powerline-Adapter, der das Internetsignal auch über große Entfernungen hinweg überträgt. Unabhängig von Störfaktoren wie zu große Wohnfläche, Anzahl der Etagen oder baulichen Gegebenheiten wie Wänden, Decken und großen Möbelstücken. So genießen Sie in jedem Raum bestes Internet und WLAN direkt aus der Steckdose.