Ein dunkelblauer Banner zeigt „Conrad PRO“ mit einem gelben Pfeil nach rechts. Linkt zum Service Conrad PRO
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
    Markenlogo von ACE mit einer grauen Umrandung. Linkt zum ACE Markenshop
    Markenlogo von UHU mit einer grauen Umrandung. Linkt zum UHU Markenshop
    Markenlogo von LEGO Educationmit einer grauen Umrandung. Linkt zum LEGO Education Markenshop
    Markenlogo von Phoenix Contact mit einer grauen Umrandung. Link zum Phoenix Contact Markenshop
    Markenlogo von Schneider Electric mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Schneider Electric Markenshop
    Markenlogo von Bosch mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Bosch Markenshop
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
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Ratgeber

Apple Studio Display mit 5K Retina

Ob für den professionellen Workflow oder den alltäglichen Gebrauch, die Leistungsfähigkeit der Apple Displays setzt Maßstäbe in der Technologiebranche. Besonders das Apple Studio Display setzt neue Maßstäbe in Sachen Farbgenauigkeit und Auflösung, was es zur ersten Wahl für Grafikdesigner und Videoeditoren macht. In diesem Ratgeber beantworten wir häufige Fragen wie:

Gibt es Unterschiede zwischen den verschiedenen Arten von Apple Displays? Welche Auflösungen sind bei den Apple Displays verfügbar und für welche Anwendungsbereiche eignen sie sich am besten? Informieren Sie sich vor dem Kauf in unserem Conrad-Ratgeber.

  • Welche Arten von Apple Displays gibt es?

  • Welche Technologie steckt hinter den Apple Displays?

  • Fazit zum Apple Studio Display

Studio Display von Apple mit der passenden Maus und Tastatur.


Welche Arten von Apple Displays gibt es?

Apple bietet zwei Monitore, die auf unterschiedliche Anforderungen und Nutzergruppen zugeschnitten sind. Das Apple Studio Display als Retina Display richtet sich an anspruchsvolle Alltagsanwender. Das Apple Pro Display XDR hingegen ist ein Monitor für die anspruchsvollsten Profis beim Gaming und für Business-Anwender, beispielsweise in der Design-Branche.

Retina Displays

Das Retina Display mit dem Marktnamen Studio Display ist mit einer Milliarde Farben und großem P3-Farbraum Apples Antwort auf die steigenden Ansprüche an Bildqualität und Schärfe. Es stehen 600 Nits Helligkeit zur Verfügung und eine Antireflexbeschichtung verbessert das Seherlebnis für alle alltäglichen Anwendungen rund um Home, Media und Gaming. Für das Plus an Komfort kann der 27-Zoll-Bildschirm anstelle des Standardglases wahlweise mit Nanotexturglas erworben werden. Hierdurch werden Spiegelungen noch stärker reduziert und das gesamte Bild wird noch schärfer.

Die Monitore verfügen über einen Anschluss für Thunderbolt 3 und insgesamt drei Slots für USB-C. Die Schnittstellen erlauben die Erweiterung mit zusätzlichen Geräten wie Maus oder Tastatur und via Thunderbolt kann ein Mac unkompliziert angeschlossen werden. Dank 96 Watt Stromübertragung kann das Mac Notebooks über diese Verbindung auch geladen werden.

Im Gehäuse der Monitore sind insgesamt sechs Lautsprecher für 3D Audio und drei Mikrofone integriert. Hinzu kommt eine Ultraweitwinkel-Kamera mit 12 MP und Folgemodus. Ein neigungsverstellbarer Standfuß gehört zur Standard-Ausstattung. Optional kann ein Standfuß gewählt werden, der neigungs- und höhenverstellbar ist. Die dritte Option ist ein VESA-Adapter.

Pro Display XDR

Das Pro Display XDR ist ein High-End-Display mit 32 Zoll, das speziell für professionelle Anwender entwickelt wurde. Anstelle der bereits sehr guten High Dynamic Range (HDR) anderer Monitore bietet dieses Display eine Extreme Dynamic Range (XDR). Der extreme Dynamikbereich und ein weiter Betrachtungswinkel (je 89 Grad rechts, links, oben und unten) ermöglichen eine Darstellung, die der Realität sehr nahe kommt und daher perfekt für die Foto- und Videobearbeitung ist. Die Helligkeit liefert im Standard-Vollbildmodus bereits 1.000 Nits und kann 1.600 Nits Spitzenhelligkeit bei HDR Inhalten erreichen. Ein mattes Nanotexturglas ist optional im Store verfügbar.

All diese Eigenschaften machen das Pro Display XDR zu einem High-End-Gerät, das keine Kompromisse bei der Bildqualität eingeht. Um weitere Geräte anzuschließen, befinden sich drei Anschlüsse für USB-C sowie ein Anschluss für Thunderbolt 3 auf der Rückseite. Auf diese Weise können auch eine externe Kamera sowie externe Lautsprecher und weitere Apple-Geräte angeschlossen werden. 

Als Standfuß steht der Apple Pro Stand zur Verfügung, der eine Ausrichtung in Hoch- oder Querformat unterstützt, eine Neigung zwischen -5 und +25 Grad ermöglicht sowie eine Höhenanpassung um 120 Millimeter erlaubt. Als Alternative zum Pro Stand kann als Adapter-Lösung ein VESA Mount Adapter genutzt werden.



Welche Technologie steckt hinter den Apple Displays?

Die Kombination aus hoher Auflösung und Farbgenauigkeit sorgt dafür, dass Apple Displays ein sehr gutes visuelles Erlebnis bieten. Doch welche Technologien werden in den aktuellen Apple Displays verwendet, um eine hohe Bildqualität zu gewährleisten? Hier lohnt sich ein kurzer Blick hin zu den technischen Details.

OLED vs. LCD

Während Apple beispielsweise auf dem iPad Pro (M4) bereits OLED nutzt, sind die Displays mit LCD-Technologie ausgestattet. OLED steht für „Organic Light Emitting Diode“. Die Pixel sind selbstleuchtend, sodass hohe Kontraste und zugleich tiefstes Schwarz erzeugt werden können. LCD (Liquid Crystal Display) hingegen verwendet eine Hintergrundbeleuchtung, um die Pixel zu erhellen. Schwarztöne können daher nicht so tief erscheinen, dafür wird eine besonders gute Gesamthelligkeit möglich.

Das Pro Display XDR kombiniert sein LCD-Display mit IPS und Oxide TFT-Technologie. IPS steht für In-Plane-Switching, eine parallele Ausrichtung der Flüssigkristalle, was die Farben besonders satt erscheinen lässt. TFT sind Thin-Film-Transistors, also Dünnschichttransistoren, welche die Ladung der Kristalle unterstützen, damit auch schnelle Bildwechsel flüssig angezeigt werden.

Auf diesem Bild sieht man ein Apple Studio Display mit 27 Zoll.

Bildschirmauflösung und Farbgenauigkeit

Apple legt besonderes Augenmerk darauf, dass Displays eine hohe Auflösung bieten, um gestochen scharfe Inhalte darzustellen. Dies ist besonders wichtig für Grafikdesigner, Fotografen und Videoeditoren, die feinste Details erkennen müssen.
Das Studio Display bietet auf 27 Zoll eine hohe Pixeldichte von 5120 x 2.880 und erreicht damit 5K. Das Pro Display XDR übertrumpft dies noch: Erreicht wird hier bei 32 Zoll eine Auflösung von 6K (6016 x 3384 Pixel) bei einem Kontrastverhältnis von 1.000.000:1.

Neben der Auflösung ist die Farbgenauigkeit ein weiteres zentrales Merkmal. Apple nutzt die P3-Farbskala (beim Pro Display XDR samt 10-Bit-Farbtiefe), die einen größeren Farbraum bietet, und stellt sicher, dass Farben exakt und lebendig dargestellt werden. Dies ist besonders wichtig für professionelle Anwender in der Bild- und Videobearbeitung, wo präzise Farbdarstellung unerlässlich ist.

Auf diesem Bild sieht man ein Apple Pro Display XDR mit 32 Zoll.

True Tone

Sowohl das Studio Display als auch das Pro Display XDR sind mit der Apple Technologie True Tone ausgestattet. Sie sorgt für eine Anpassung der Farbtemperatur passend zur Umgebung.
Dies führt dazu, dass Inhalte unter verschiedenen Lichtbedingungen immer optimal dargestellt werden und das Seherlebnis angenehmer und augenschonender wird.

Nutzen die Displays die ProMotion Technologie?

Die Displays verfügen nicht über die ProMotion Technologie. Diese ist nur auf dem iPad Pro anzutreffen und erlaubt eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz.

Auf diesem Bild sieht man ein Apple Display mit dem passenden Zubehör in Blau.


Fazit zum Apple Studio Display

Sowohl das Studio Display als auch das Pro Display XDR sind hochwertige Monitore aus dem Hause Apple. Sie besitzen Anschlüsse für Thunderbolt sowie USB, sind mit vielen Mac-Modellen kompatibel und punkten mit hoher Auflösung und guter Farbdarstellung. Nur das Studio Display verfügt über Kamera und Lautsprecher im System, doch das Pro Display XDR ist dank 6K und extremem Dynamikbereich der leistungsstärkere Bildschirm.

Gut zu wissen: Studio Display und Pro Display XDR besitzen eine ENERGY STAR® Zertifizierung der US-Umweltschutzbehörde.

%seoprefootercolumns%
Der Conrad Newsletter
Jetzt anmelden und exklusive Aktionen, aktuelle News und Angebote immer zuerst erhalten.
Jetzt anmelden
  • Filialen

  • Versandkostenfrei ab 100,00 € zzgl. MwSt.
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
  • Conrad PRO
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
1 1x pro Geschäftskunde/Privatperson: 10% Rabatt. Gültig nur auf sofort verfügbare Artikel der Marke Stanley, DeWalt und Facom (Lieferstatus grün). Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen. Aktion gültig solange Vorrat reicht. Für PRO Mitglieder gilt abweichend: 15% Rabatt auf Artikel der Marken Stanley, DeWalt und Facom.

2 Exklusiver Pre-Access für Conrad PRO Mitglieder. Rabatt nur gültig auf sofort verfügbare Artikel der Marke Benning (Lieferstatus grün). Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen), nur von Conrad PRO Mitgliedern einlösbar. Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson.  Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen.

5 Gratiszugabe Einhell 4511627 Aktion SEALED PXC Plus A1 X-Change Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 101,14 € brutto (84,99 € netto): 1x pro Geschäftskunde bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Einhell Professional Aktionsprodukts. Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de, jedoch nur solange der Vorrat. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Teilnahmebedingungen
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
  • Widerruf einreichen

  • Verträge kündigen

Produktvergleich
Merkliste