- Produkt-Art
- Tragbarer CD-Player23
- Preis
- Verfügbarkeit
- 239
- Marke
- Lenco12Reflexion4Roxx2Denver1Grundig1Renkforce1Silva Schneider1soundmaster1
- Unterstützte Wiedergabeformate
- CD11CD-RW10MP39CD-R8CD, CD-R, CD-RW, MP34CD-ROM1
- Stromversorgung
- batteriebetrieben9akkubetrieben6netzbetrieben4über USB4netzbetrieben (Optional)2
- Farbe
- Filialverfügbarkeit
- Refurbished & Angebote
Discman
23 Ergebnisse

soundmaster CD9220 Tragbarer CD-Player CD, CD-R, CD-RW, MP3 Akku-Ladefunktion Schwarz, Grau

Lenco CD-300BK Tragbarer CD-Player

Reflexion PCD540DAB/BL Tragbarer CD-Player CD, CD-R, CD-RW, MP3 Blau

Lenco CD-340BK Tragbarer CD-Player CD, CD-R, CD-RW, MP3, CD, CD-R, CD-RW, MP3 Schwarz

Lenco CD-010 Tragbarer CD-Player CD, CD-RW, CD-R Akku-Ladefunktion Schwarz

Renkforce RF-CDP-200 Tragbarer CD-Player CD, MP3 Schwarz

Grundig GCP1020 Tragbarer CD-Player CD, CD-R, CD-RW, MP3 Silber

Roxx PCD 600 Tragbarer CD-Player CD, CD-R, CD-RW, MP3 Schwarz

Lenco CD-200 Tragbarer CD-Player CD, CD-RW, MP3 Akku-Ladefunktion Schwarz

Silva Schneider MCD 50 Tragbarer CD-Player CD, CD-R, CD-RW, MP3 stoßfest Schwarz

Lenco Xemio-860BK Tragbarer CD-Player Schwarz

Roxx PCD 501 pink Tragbarer CD-Player CD, CD-R, CD-RW, MP3 Pink, Silber

Reflexion PCD540DAB/BK Tragbarer CD-Player CD, CD-R, CD-RW, MP3 Schwarz

Lenco SCD-720SI Tragbarer CD-Player Silber

Lenco Xemio-861PK Tragbarer CD-Player Pink

Lenco Xemio-861BU Tragbarer CD-Player Blau

Lenco SCD-6900BK Tragbarer CD-Player Schwarz

Reflexion PCD520MF/BL Tragbarer CD-Player CD, CD-R, CD-RW, MP3 Blau

Lenco Xemio-860BU Tragbarer CD-Player Blau

Reflexion PCD520MF/BK Tragbarer CD-Player CD, CD-R, CD-RW, MP3 Schwarz

Lenco Xemio-861GY Tragbarer CD-Player Grau

Lenco Xemio-560PK Tragbarer CD-Player Pink
Ratgeber
Discman » Mobiler CD-Genuss mit klarem Klang für unterwegs
Ein Discman bringt die klassische Audio-CD zurück in den Alltag und macht Musik unabhängig von Streaming und Internet mobil. Als tragbarer CD-Player Discman spielt das Gerät Silberlinge direkt ab und gibt den Ton über Kopfhörer oder integrierte Lautsprecher wieder. Gerade für Musikliebhaber, die ihre CD-Sammlung schätzen, bleibt ein solches Gerät eine reizvolle Alternative zur rein digitalen Wiedergabe.
Die Auswahl reicht vom schlichten Modell für den reinen CD-Betrieb bis zum ausgestatteten Gerät mit Bluetooth, Equalizer und MP3-Unterstützung. Wer einen Discman kaufen möchte, sollte deshalb wissen, welche Funktionen wichtig sind und wie robust die Wiedergabe unterwegs sein soll.
Dieser Ratgeber erklärt, wie ein Discman funktioniert, welche Funktionen sinnvoll sind und worauf Sie beim Kauf achten sollten. So finden Sie ein Gerät, das zuverlässig zu Ihrer Musik passt.
Wichtig: Ein Discman reagiert empfindlich auf Erschütterungen. Ohne einen elektronischen Schutz kann die Wiedergabe bei jeder Bewegung springen. Achten Sie deshalb schon beim Kauf auf einen Anti-Schock-Speicher.
Was ist ein Discman und wie funktioniert er?
Ein Discman ist ein tragbares Gerät zur Wiedergabe von Audio-CDs. Ein Laser tastet die rotierende CD ab, liest die digital gespeicherten Daten aus und wandelt sie in ein hörbares Signal um. Diese Technologie arbeitet berührungslos, wodurch die CD selbst nicht abgenutzt wird.
Der grundlegende Aufbau eines CD-Player Discman umfasst wenige zentrale Bauteile:
- Laufwerk und Laser: Das Laufwerk dreht die CD, während der Laser die Informationen abtastet und an die Elektronik weitergibt.
- Stromversorgung: Ein Akku oder Batterien machen das Gerät unabhängig von der Steckdose und damit mobil.
- Ausgabe: Über den Kopfhöreranschluss oder einen integrierten Lautsprecher gelangt die Musik zum Ohr.
Als kompaktes CD-Discman lässt sich das Gerät bequem in der Tasche transportieren. Ein Mini-Discman fällt dabei besonders klein aus und eignet sich gut für unterwegs. Trotz der einfachen Technik liefert ein gepflegtes Gerät eine klare, unkomprimierte Wiedergabe direkt von der CD, die viele Musikliebhaber bis heute schätzen.
Praxistipp: Halten Sie die CDs sauber und kratzerfrei. Verschmutzungen auf der Unterseite führen zu Lesefehlern und lassen die Wiedergabe stocken, unabhängig von der Qualität des Geräts.
Welche Funktionen sollte ein guter Discman haben?
Moderne Geräte bieten weit mehr als die reine CD-Wiedergabe. Welche Funktion sinnvoll ist, hängt vom persönlichen Anspruch an Klangqualität und Bedienung ab. Die folgende Übersicht hilft beim Vergleich.
- Anti-Schock-Speicher: Puffert die Wiedergabe und verhindert Springen bei Bewegung
- MP3-Unterstützung: Spielt selbstgebrannte CDs mit vielen Titeln ab
- Equalizer: Passt den Klang an, etwa mit mehr Bass
- Bluetooth: Überträgt den Ton kabellos an Kopfhörer oder Box
- Lautsprecher: Ermöglicht Musik ohne Kopfhörer
Ein Discman mit Bluetooth verbindet die klassische CD mit moderner, kabelloser Technik und überträgt den Ton an drahtlose Kopfhörer. Ein Discman mit Lautsprecher gibt die Musik dagegen direkt aus und eignet sich für den spontanen Einsatz ohne Zubehör. Ein integrierter Equalizer verbessert die Klangqualität und erlaubt es Musikliebhabern, den Bass und die Höhen an den eigenen Geschmack anzupassen. Welche Ausstattung sinnvoll ist, hängt letztlich davon ab, ob das Gerät vor allem zu Hause oder mobil genutzt wird.
Worauf sollte man beim Kauf eines Discman achten?
Vor der Anschaffung lohnt sich ein Blick auf einige Kriterien, die über Klang und Alltagstauglichkeit entscheiden. So gehen Sie vor:
- Erschütterungsschutz prüfen: Achten Sie auf einen ausreichend großen Anti-Schock-Speicher, damit die Wiedergabe unterwegs stabil bleibt.
- Format klären: Entscheiden Sie, ob das Gerät neben Audio-CDs auch MP3-CDs abspielen soll.
- Stromquelle wählen: Vergleichen Sie Modelle mit Akku und solche mit Batterien und achten Sie auf die angegebene Laufzeit.
- Ausstattung abwägen: Prüfen Sie, ob Extras wie Bluetooth, Equalizer oder ein Lautsprecher für Sie sinnvoll sind.
Wer ein passendes Modell sucht, findet eine breite Auswahl in der Kategorie Tragbare CD-Player, Kassettenspieler.
Achtung: Prüfen Sie vor dem Kauf, ob der Kopfhöreranschluss zu Ihren vorhandenen Kopfhörern passt. Manche kompakten Geräte setzen auf besondere Anschlüsse oder erfordern einen Adapter.
FAQ – Häufig gestellte Fragen zu Discman
Was bedeutet Anti-Schock- bzw. ESP-Schutz bei einem Discman?
Der Anti-Schock-Schutz, auch ESP genannt, speichert die von der CD gelesene Musik kurz zwischen, bevor sie ausgegeben wird. Kommt es durch einen Stoß zu einem Lesefehler, greift das Gerät auf diesen Speicher zurück und die Wiedergabe läuft weiter. Je größer der Puffer in Sekunden, desto unempfindlicher ist der Discman gegenüber Erschütterungen beim Gehen oder Radfahren. Für den mobilen Einsatz ist diese Funktion daher besonders wichtig.
Welche Discman-Modelle können auch MP3-CDs abspielen?
Viele neuere Geräte unterstützen neben normalen Audio-CDs auch selbstgebrannte MP3-CDs. Auf einer solchen CD lassen sich statt rund 20 Titeln oft mehrere Hundert Lieder speichern. Ob ein Modell dieses Format beherrscht, geht aus den technischen Angaben hervor. Wer viel Musik auf wenigen Datenträgern mitnehmen möchte, sollte gezielt auf die MP3-Unterstützung achten. Für die reine CD-Wiedergabe genügen dagegen auch einfachere Geräte, ähnlich wie klassische Audio Kassetten einen ganz eigenen Charme behalten.
Wie lange hält der Akku bzw. die Batterie bei einem Discman?
Die Laufzeit hängt von Stromquelle, Lautstärke und genutzten Funktionen ab. Die folgende Übersicht vergleicht die beiden gängigen Varianten.
- Akku: Wiederaufladbar, mehrere Stunden Wiedergabe
- Batterien: Unterwegs schnell tauschbar, kein Ladegerät nötig
Geräte mit Akku erreichen je nach Kapazität mehrere Stunden Wiedergabe, Batterien lassen sich unterwegs schnell tauschen. Zusatzfunktionen wie Bluetooth oder ein Lautsprecher erhöhen den Verbrauch spürbar und verkürzen die mögliche Spieldauer. Wer lange unterwegs ist, sollte Ersatzbatterien einplanen oder ein Gerät mit langlebigem Akku wählen, vergleichbar mit tragbaren Radios für den mobilen Musikgenuss.