1. Start
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table star tooltip warning wishlist

Ratgeber

LED Außenwandleuchten zur Erleuchtung Ihrer Grundstücke

Lampen sind nicht nur indoor unverzichtbar, sondern erhellen als Außenleuchten auch Terrasse und Balkon sowie Garten oder Grundstück. Immer häufiger werden LEDs genutzt, denn diese Leuchtmittel sind effizienter, schonen Gesundheit sowie Umwelt und haben eine hohe Lebenserwartung.

Möchten Sie LED-Außenwandleuchten kaufen, haben Sie die Wahl zwischen vielen Modellen und unterschiedlichen Features. Entscheiden Sie bestens informiert, welche Außenwandleuchte zu Ihren Anforderungen passt. Dieser Ratgeber hilft Ihnen mit Informationen zu LED-Außenleuchten und Praxis-Tipps.

  • Was definiert LED-Außenwandleuchten?

  • Welche Unterformen der LED-Außenwandleuchten können unterschieden werden?

  • Welche Features gibt es bei LED-Außenwandleuchten?

Steinel LED-Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder


Was definiert LED-Außenwandleuchten?

Entscheidend sind bei diesen Leuchten drei Elemente: Sie arbeiten auf LED-Basis, können auch draußen genutzt werden und eignen sich zur Wandmontage. Diese drei Punkte sorgen dafür, dass gemütliche Abende auf Balkon und Terrasse möglich werden und das Licht oftmals auch Einbrecher abschreckt. 

LED-Basis

Brilliant Solar-Außenwandleuchte

Solarlampe mit fest eingebauter LED und Lichtaustritt nach unten

Arbeiten Leuchten mit LEDs, basieren sie auf einer Leuchtdiode. Die Technologie erlaubt es dank Halbleiterchip, dass ohne Giftstoffe und unter wenig Energieverbrauch ein kräftiges Licht entsteht.

Das Leuchtmittel benötigt wenig Energie, weshalb die Stromversorgung günstig ausfällt.

Die meisten LED-Lampen werden mit einer klassischen 230-Volt-Stromleitung an den Haushaltsstrom angeschlossen. Alternativ gibt es Modelle samt Transformator, denen eine Spannung von zwölf Volt genügt.

Zunehmend beliebt werden auch LED-Außenwandleuchten, die als Solarleuchten am Tag die notwendige Energie generieren und für den Abend speichern.


Outdoor-Nutzung

Esotec LED-Außenwandleuchte

LED-Außenleuchte im modernen Design und Schutzkasse IP54

In Abgrenzung zu LED-Wandleuchten für Innenräume sind Außenleuchten so konstruiert, dass sie der Witterung trotzen können.

Über die Schutzklasse wird angegeben, welchen Umweltbedingungen standgehalten wird.

Eine Außenwandleuchte sollte mindestens über die Klasse IP44 verfügen. Damit ist sie gegen Festkörper ab einem Millimeter sowie Spritzwasserschutz geschützt.

Soll sie an einem Ort aufgehängt werden, der staubig ist, lohnt sich IP54. Dann trotzt die Lampe sowohl Staub als auch Spritzwasser.

Noch besser ist die Schutzklasse IP67, die Staubdichtheit und sogar Schutz gegen zeitweises Untertauchen verspricht.


Anbringung als Wandmontage

Philips Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder

Dezente Außenwandleuchte samt sichtbarem Bewegungsmelder im unteren Bereich

Für den Outdoorbereich gibt es sowohl LED-Leuchten zum Hinstellen als auch Außenwandleuchten zur Wandmontage. 

Letztere bringt den Vorzug mit sich, direkt an der Hauswand zu sitzen und damit Platz zu sparen.

Auch die Stromversorgung ist im Regelfall einfacher.



Welche Unterformen der LED-Außenwandleuchten können unterschieden werden?

Prinzipiell können verschiedene Kriterien angelegt und damit ganz verschiedene Gruppen gebildet werden.

Einteilung nach der Lichtfarbe

Beispielsweise ist es sinnvoll, die Lichtfarbe in Kelvin als Unterscheidungsmerkmal heranzuziehen.

Obwohl die meisten LED-Leuchtmittel in Weiß erstrahlen, wird im Detail nach kaltweiß, neutralweiß und warmweiß unterschieden. Das sichtbare Weiß wirkt je nach Wellenlänge des Lichtes gemütlicher oder eher wie Tageslicht.

Unser Praxistipp: Außenleuchten mit Farbwechsel

Manche Außenleuchten sind sogar für einen Farbwechsel ausgelegt. Die Leuchtfarbe kann entsprechend von warm- bis kaltweiß variiert werden.


Mit oder ohne Bewegungssensor

Philips Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder

Eine andere Möglichkeit der Unterteilung ist anhand des Vorhandenseins eines Bewegungsmelders. Geht es beim Einsatz nur um das Erhellen, um Hindernisse zu sehen oder gemütlich am Abend zu lesen, muss kein Bewegungsmelder vorhanden sein.

Soll hingegen ein Weg automatisch beleuchtet werden, wenn gebetene oder ungebetene Gäste kommen, ist eine Außenwandleuchte mit integriertem Bewegungssensor sinnvoll.

Moderne Außenleuchte mit iHF-Sensor

Anders als ein klassischer Bewegungsmelder, der die Außenleuchte auch bei Kleintieren aktivieren würde, unterscheidet diese Sensorgeneration intelligent. Sie erkennt menschliche Bewegungen und verzichtet daher auf „Fehlalarm“.


Richtung des Lichtaustritts

Polarlite LED-Wandleuchte

Eine große Rolle bei der Wirkung der Beleuchtung spielt die Frage, in welche Richtung das Licht abgegeben wird.

Während manche LED-Außenwandleuchten einen Lichtaustritt auf ihrer gesamten Fläche ermöglichen, geben andere das Licht nur oben und/oder unten ab.

Ist eine eher punktuelle Wirkung gewünscht, ist ein Lichtaustritt in maximal zwei Richtungen zu bevorzugen.

Soll das Licht gestreut werden, empfehlen sich LED-Außenwandleuchten mit Diffusor.



Welche Features gibt es bei LED-Außenwandleuchten?

Während eine wetterfeste Bauform zum Outdooreinsatz dazugehört, gibt es einige Besonderheiten, die sich manche Anwender wünschen und andere nicht. Um sich einen Überblick Ihrer Möglichkeiten zu verschaffen, stellen wir Ihnen die wichtigsten Features vor.

Dimmbare Leuchtmittel

Konstsmide LED-Außenwandleuchte Dimmbar

Beim Lesen auf der Terrasse soll es erfahrungsgemäß heller sein als beim Grillabend.

LED-Wandleuchten können über einen Dimmer verfügen. Damit wird die Intensität des weißen Lichtes dem aktuellen Bedarf angepasst. 

Modelle mit Bewegungsmelder sind besonders von Vorteil, um auf eventuelle Einbrecher abschreckend zu wirken.


Schwenk- und drehbare Außenwandleuchten

Nachdem eine LED-Wandleuchte montiert ist, lässt sie sich in vielen Fällen nicht mehr individuell ausrichten.

Es gibt jedoch Designs, bei denen die Konstruktion bewegliche Elemente vorsieht. Damit kann der zu beleuchtende Bereich eingestellt werden.

AEG LED-Außenwandleuchte

Außenleuchte im zwei LEDs in drehbaren Endstücken.


Über App steuerbare Außenwandleuchten

Steinel LED-Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder

Im Smart Home werden viele Geräte über Apps gesteuert.

Das ist prinzipiell auch bei einer Außenwandleuchte auf LED-Basis möglich.

Die LED-Außenwandleuchte wird meist mit einer kostenlosen App verbunden und kann teils sogar über WLAN von überall auf der Welt bedient werden.


LED-Außenwandleuchten mit Dämmerungssensor

Wer die Außenleuchte nicht nur per Hand einschalten oder nicht auf eine programmierte Zeit zurückgreifen möchte, kann eine LED-Wandleuchte wählen, die den Eintritt der Dämmerung registriert und sich selbst einschaltet.

Brilliant Bergen Außenwandleuchte

LED-Außenwandleuchte mit Lautsprecher

Lutec LED-Außenbeleuchtung mit Lautsprecher

Einige Hersteller setzen auch auf LED-Wandleuchten, die über einen kleinen Lautsprecher verfügen.

Via Bluetooth können Smartphones oder ähnliche Geräte verbunden werden und die gewünschte Musik abspielen.

Auf diese Weise können sie nicht nur für Beleuchtung, sondern auch Unterhaltung sorgen.