JavaScript deaktiviert! Das Abschicken einer Bestellung ist bei deaktiviertem JavaScript leider NICHT möglich!
Es stehen Ihnen nicht alle Shopfunktionalitäten zur Verfügung. Bitte kontrollieren Sie Ihre Interneteinstellungen. Für ein optimales Einkaufserlebnis empfehlen wir, JavaScript zu aktivieren. Bei Fragen: webmaster@conrad.de

Funk-Überwachungssysteme

vorherige
  • 1-24 von 39 Ergebnissen
vorherige

Funk-Überwachungssysteme halten Einbrecher fest und oft sogar ab

Einbruch ist ein Horrorszenario für jeden Hausbesitzer – das gilt vor allem, wenn der Einbrecher unerkannt bleibt. Eine Überwachungskamera kann dem vorbeugen. Ein digitales Funk-Überwachungssystem gehört daher in jeden Haushalt. Der Conrad Online Shop führt unterschiedliche Video-Kameras inkl. Monitor und App-Vernetzungsmöglichkeiten für das Smartphone. Bestellen Sie online Funk-Überwachungssysteme im Set. Mit einer Funk-Kamera von Conrad funken Sie Einbrechern erfolgreich dazwischen.

Jemand schleicht ums Haus. Nur gut, dass Sie die Gefahr dank der Funk-Kamera von drinnen aus rechtzeitig entdeckt haben und die Polizei einschalten können. Sogar, wenn der Eindringling Reißaus nimmt, hilft das Video-Material den Polizisten im besten Fall bei der Identifizierung. Ein Funk-Überwachungssystem hält potenzielle Einbrecher aber nicht nur auf Video fest, sondern idealerweise sogar vom Einbruch ab. Die blinkenden Leuchten machen dem Einbrecher klar, dass Sie ein Auge auf ihn haben. Ihnen gibt das Überwachungssystem ein Gefühl von Sicherheit. Funk-Kameras sind dazu die Lösung mit dem geringsten Aufwand. Die Systeme überwachen drahtlos. Nur für das Kamera-Netzteil ist Strom erforderlich und die Inbetriebnahme ist kinderleicht. Ein System zur Video-Überwachung per Funk entspricht meist einem Set aus mehreren Kameras und einem Empfänger mit integrierter Anzeige oder Video-Ausgang zum Monitor-Anschluss. Überwachungssysteme mit WLAN-Netzwerkfunktion lassen Sie ortsunabhängig auf die Funk-Kamera zugreifen, indem sie durch den LAN-Anschluss am Empfänger eine Internetverbindung aufbauen und Ihnen über eine Smartphone-App Zugang gewähren. Wer Bildaufnahmen speichern möchte, benötigt neben dem Monitor außerdem einen USB-Port oder eine SD-Schnittstelle. Bei den Technik-Spezialisten von Conrad muss Sicherheit System haben. Die Idee der Funk-Überwachung überzeugt uns systematisch. Geben Sie Ihrer Sicherheit mit einem Überwachungssystem aus unserem Shop das nötige System.

WLAN-Funk-Überwachungskameras für Sicherheit nach System

 WLAN-Kameras und andere Funk-Überwachungssysteme bieten Ihnen gegenüber herkömmlichen Überwachungssystemen einen großen Vorteil. Sie funktionieren drahtlos und übermitteln Video- und Audiomaterial daher ohne Kabel. Die Datenübertragung erfolgt digital an den PC oder das Smartphone. Zur Sicherheit verfügt das Funk-Überwachungssystem in der Regel über verschiedene Wege der Datenverschlüsslung, so zum Beispiel über WEP, WPA oder WPA2. Wegen der drahtlosen Datenübertragung müssen Sie für die Artikel keine neuen Kabel verlegen und benötigen zur Installation zeitlich nur minimalen Aufwand. Das WLAN-Funk-Überwachungssystem integrieren Sie lediglich in Ihr bereits bestehendes Heimnetzwerk. Installationskosten fallen nicht an. Kabellose Kameras können zudem überall dort sitzen, wo Sie es sich wünschen. Für andere Systeme ist der Platz deutlich limitierter. Kaufen Sie bei Conrad ein Funk-Überwachungssystem im Set und profitieren Sie von den Vorzügen dieser zeitgemäßen Sicherheitstechnik.

Digitales Funk-Kamera-Set

Abhängig vom Einsatzort muss eine Funk-Überwachungskamera oder ein Funk-Überwachungskamera-Set verschiedene Qualitäten erfüllen. Schätzen Sie die Anforderungen an ein digitales Funküberwachungssystem vor dem Online-Kauf und steigern Sie so die Lebenszeit der Video-Sicherheit.

  • Sie müssen abhängig von den Witterungseinflüssen entscheiden, ob Sie eine wasserdichte Kamera brauchen. Auch Staubdichtigkeit kann an staubigen Standorten ein Kriterium sein. Für die Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse bürgt die Schutzart. Funk-Kameras mit IP66-Schutz sind zum Beispiel staubdicht und gegenüber Strahlwasser resistent.
  • Damit Ihre Überwachungsbilder potenzielle Einbrecher tatsächlich identifizieren können, achten Sie beim Kauf auf die Bildqualität der Kamera. Die Auflösung guter Kameras liegt mit rund 600x500 Bildpunkten relativ hoch. Wenn Sie für Funk-Überwachungssysteme die Aufzeichnung bei Nacht voraussetzen, benötigen Sie für den Video-Kanal Infrarot-LEDs oder Leuchtdioden.
  • Neben dem Video-Material kann aber auch Tonaufzeichnung ein wünschenswertes Extra sein. Einen Audio-Kanal besitzen nur Funk-Überwachungssysteme mit integriertem Mikrofon. Die Stimmaufzeichnung gibt auch bei vermummten Einbrechern und Eindringlingen einen Anhaltspunkt zur Identität.
  • Das wohl wichtigste Kaufkriterium für das Funküberwachungssystem ist und bleibt die Reichweite. Wie viele Meter werden zwischen der Kamera und dem Empfänger liegen? Mit der Beantwortung dieser Frage grenzen Sie die Palette der vorstellbaren Artikel bereits ein. Drahtlose Übertragungen erreichen Weglängen von bis zu 300 Metern, aber für den Eingang reichen 100 Meter oftmals aus.

Die Conrad Technik-Profis haben passende Sicherheitsideen für jeden Anspruch. Beratung ist beim Kauf unserer Artikel inklusive. Kaufen Sie online ein digitales Funk-Überwachungssystem hoher Schutzklasse, das mit Video-Kanal und Audio-Kanal über Ihre Sicherheit wacht. Digitale Kameras gibt es bei uns als Set oder als einzelnes Funküberwachungssystem mit Monitor und zugehöriger Smartphone-App. Wir erledigen die Lieferung und den Versand Ihres neuen Überwachungssystems. Mit Conrads Überwachungskameras können Sie Einbruchserien nicht mehr aus dem System bringen.