Ein dunkelblauer Banner zeigt „Conrad PRO“ mit einem gelben Pfeil nach rechts. Linkt zum Service Conrad PRO
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
    Markenlogo von LAPP mit einer grauen Umrandung. Linkt zum LAPP Markenshop
    Markenlogo von Finder mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Finder Markenshop
    Markenlogo von Ansell mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Ansell Markenshop
    Markenlogo von TORK mit einer grauen Umrandung. Link zum TORK Markenshop
    Markenlogo von Dometic Group mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Dometic Group Markenshop
    Markenlogo von Metrel mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Metrel Markenshop
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
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Ratgeber

MOSFETs

Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren – kurz MOSFETs – sind die bei weitem häufigsten Transistoren in digitalen Schaltungen. Da sie sich enorm verkleinern lassen, finden sie sich in riesigen Mengen in Speicherchips oder Mikroprozessoren. So enthält beispielsweise ein moderner DDR4-Speicherriegel mit 128 Gigabyte Kapazität über 137 Milliarden Transistoren.

Erfahren Sie hier, wie MOSFETS aufgebaut sind, wie sie funktionieren und für welche Einsatzzwecke sie geeignet sind.

  • Was sind MOSFETs?

  • Wie funktionieren MOSFETs?

  • Anwendungsbeispiele

  • FAQ – häufig gestellte Fragen

MOSFETs in Speicherchips und Mikroprozessoren


Was sind MOSFETs?

MOSFET

Ihre Fähigkeit, die Leitfähigkeit mit der Höhe der angelegten Spannung zu ändern, lässt sich zur Verstärkung oder zum Schalten von elektronischen Signalen nutzen.

Letztlich ist der unipolare MOSFET ein über die Spannung steuerbarer Widerstand. Im Vergleich zu einem Bipolartransistor benötigt er fast keinen Eingangsstrom zur Steuerung des Laststroms, einer der größten Vorteile dieses Bauelements.

Die Bezeichnung "Metall-Oxid-Halbleiter" beziehungsweise „metal-oxid-semiconductor“ (MOS) bezieht sich typischerweise auf ein Metall-Gate, eine Oxid-Isolation und einen Halbleiter, in der Regel Silizium.

Das Metall in MOSFET ist jedoch heutzutage oft irreführend, da das Gate-Material ebenso eine Schicht aus Polysilizium (polykristallines Silizium) sein kann.

Neben Oxid lassen sich auch verschiedene dielektrische Materialien verwenden, um effiziente Kanäle bei kleineren angelegten Spannungen zu erhalten. Der MOS-Kondensator ist ebenfalls ein Teil dieser Struktur.

MOSFET

MOSFETs sind entweder Teil integrierter MOS-Schaltkreis-Chips oder diskrete Bauteile. Möglich sind zudem Single-Gate- oder Multi-Gate-Ausführungen.

Da alle entweder dem p-Typ- oder dem n-Typ-Halbleitern entsprechen, lassen sich komplementäre Paare für Schaltkreise mit sehr geringem Stromverbrauch herstellen.

Produziert werden MOSFETs in zwei Varianten: als „normal leitend“ – der sogenannte Verarmungstyp – und als normal sperrend – der Anreicherungstyp. 

Allen Typen gemeinsam sind die drei Anschlüsse „S“ für Source, „D“ für Drain“ und „G“ für Gate, im Deutschen entsprechend Quelle, Abfluss und Steueranschluss.



Wie funktionieren MOSFETs?

MOSFET

Ein MOSFET beruht auf der Steuerung der Ladungsträgerkonzentration über einen MOS-Kondensator zwischen den Substratelektroden und dem Gate. Das Gate befindet sich auf der Oberseite des Substrats und ist von allen anderen Bereichen des Bauelements durch eine dielektrische Schicht isoliert, zum Beispiel durch Siliziumdioxid. Werden andere dielektrische Materialien als Oxide verwendet, spricht man von einem Metall-Isolator-Halbleiter-Feldeffekttransistor, kurz MISFET. Eingebürgert hat sich außerdem die für alle Typen geltende Abkürzung IGFET für einen Feldeffekttransistor mit isoliertem Gate.

Im Vergleich zum reinen MOS-Kondensator enthält der MOSFET die beiden zusätzlichen Anschlüsse Source und Drain, die jeweils mit hochdotierten Bereichen verbunden sind, getrennt durch den Substratbereich. Diese Bereiche können entweder vom p-Typ oder vom n-Typ sein. Source und Drain sind stark dotiert und werden in der Notation durch ein '+'-Zeichen hinter dem Dotierungstyp angegeben.

MOSFETs

Wenn es sich bei dem IGFET um einen n-Kanal handelt, sind die Dotierungsbereiche für Source und Drain "n+"-Bereiche und das Substrat ist ein "p"-Typ-Bereich.

Beim p-Kanal sind die Dotierungsbereiche für Source und Drain "p+"-Bereiche und das Substrat ist ein "n"-Typ-Bereich. Der Source-Anschluss wird so genannt, weil er den Ursprung der Ladungsträger bildet, die durch den Kanal fließen. Analog dazu ist der Drain der Punkt, an dem die Ladungsträger den Kanal verlassen.

Beim Anlegen einer negativen Gate-Source-Spannung entsteht auf einer n-Typ-Substratoberfläche ein p-Typ-Kanal, analog zum n-Kanal, jedoch mit entgegengesetzten Polaritäten der Ladungen und Spannungen.

Ist die Spannung kleiner als die Schwellenspannung, verschwindet der Kanal und es kann nur ein kleiner Unterschwellenstrom zwischen Drain und Source fließen.



Anwendungsbeispiele

  • Eine direkte Konsequenz der IGFET-Funktionen ist die Verwendung als Schalter. Ein n-Kanal-Typ kann als Schaltkreis fungieren, wenn er im Sperr- und Sättigungsbereich arbeitet. Bei positiver Spannung am Gate schaltet sich das Bauteil ein und bildet quasi einen Kurzschluss. Die Ausgangsspannung beträgt dann nahezu Null. Beim Abschalten der Spannung am Gate schaltet es aus, die Ausgangsspannung ist dann gleich der Versorgungsspannung.

    IGFETs eignen sich auch bei Anwendungen in der Motorsteuerung wenn der Schaltvorgang entweder durch einen Halbbrücken-Steuerschaltkreis mit zwei IGFETs oder durch einen Vollbrücken-Steuerschaltkreis mit vier IGFETs gesteuert wird. Hier lässt sich die Bewegung von Gleichstrommotoren oder bürstenlosen Schrittmotoren durch den Einsatz von Power-Typen steuern, zum Beispiel durch die  Pulsweitenmodulation.

  • IGFETs vom Typ n-Kanal befinden sich in ihrem Aus-Zustand, wenn keine Gate-Source-Spannung vorhanden ist. Wenn sie jedoch mit einer geeigneten positiven Spannung vorgespannt werden, beginnen sie zu leiten, sodass ein Drain-Strom fließt. Dieser Strom nimmt mit steigender Vorspannung zu, was wiederum zu einer Erhöhung der Ausgangsspannung führt. Somit dienen IGFETs als Verstärker, beispielsweise in in Hochfrequenzanwendungen und in Tonanlagen.

  • Das Schaltverhalten von IGFETs lässt sich für den Aufbau von Chopper-Schaltungen nutzen. Hier wird die Gleichspannung in eine Wechselspannung mit dem gleichen Amplitudenpegel umgewandelt, indem der IGFET mit einer quadratischen Spannungswellenform zwischen seinen Gate- und Source-Anschlüssen vorgespannt wird. Das führt zu abwechselnden Zyklen im Sperr- und Sättigungsbereich.

  • Bauteile vom Verarmungstyp werden in linearen Spannungsreglerschaltungen als Durchgangstransistoren verwendet. Hier folgt die Source-Spannung der Gate-Spannung abzüglich der Gate-Source-Spannung (VGS). Außerdem steigt die VGS mit einer Erhöhung des Drainstroms. Bei fester Gate-Spannung sinkt die Source-Spannung, wenn der Laststrom steigt.

    Verarmungs-IGFETs eignen sich für das Design von Schaltnetzteilen, die unter dem Szenario großer Spannungsschwankungen arbeiten. Außerdem werden sie beim Entwurf von Antrieben mit variabler Frequenz und Spannungsrampen-Generatorschaltungen verwendet. Aufgrund ihrer Eigenschaft, sich wie spannungsgesteuerte Widerstände zu verhalten, dienen sie häufig als Potentiometer. MOSFETs lassen sich auch in Konstantstromquellen verwenden und eignen sich in Verbindung mit Operationsverstärkern zum Aufbau von Stromüberwachungsschaltungen. Sie finden sich zudem als Mischer oder Oszillatoren in Funksystemen und bewähren sich zur Ansteuerung von Hochstrom und Hochspannungsnetzwerken, ohne Strom oder Leistung aus dem treibenden Kreis zu ziehen. Ihre hohe Eingangsimpedanz und schnelle Schaltgeschwindigkeiten prädestinieren sie auch als Bauteil in der digitalen Elektronik und in Mikroprozessoren.



FAQ – häufig gestellte Fragen

In welchen Gehäuseformen und für welche Montagearten gibt es IGFETs?

Diese Bauteile gibt es sowohl mit Lötanschlüssen als auch für die SMD-Montage direkt auf der Platine. Einige Typen besitzen Durchführungslöcher für Schrauben und das Anbringen von Kühlkörpern.
 

Für welchen maximalen Temperaturbereich sind MOSFETs ausgelegt?

Gängige Maxima reichen von 125 bis zu 225 Grad Celsius.
 

Was ist der Unterschied zwischen einem Transistor und einem Feldeffekttransistor?

Letztlich gehören beide zur Gruppe der Transistoren und können als Schalter oder Verstärker eingesetzt werden. Feldeffekttransistoren arbeiten im Gegensatz zu Transistoren mit einer Steuerspannung beziehungsweise einem elektrischen Feld, ein Steuerstrom fließt dabei nicht. Außerdem lassen sich Feldeffekttransistoren auch für Wechselstromverstärkung einsetzen, bei bipolaren Transistoren ist das nicht möglich.

%seoprefootercolumns%
Der Conrad Newsletter
Jetzt anmelden und exklusive Aktionen, aktuelle News und Angebote immer zuerst erhalten.
Jetzt anmelden
  • Filialen

  • Versandkostenfrei ab 100,00 € zzgl. MwSt.
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
  • Conrad PRO
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
1 Rabatte nur gültig auf sofort verfügbare Artikel (Lieferstatus grün): 15% Rabatt auf alle Licht-Artikel der Marke Sygonix, 10% Rabatt auf das komplette Sortiment der Marken Paulmann und Ledlenser, sowie 10% auf ausgewählte Artikel der Marke Philips. Gültig bis 10.05.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson.  Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen.

21x pro Geschäftskunde/Privatperson: 10% Rabatt. Gültig nur auf sofort verfügbare Artikel der Marke Wiha (Lieferstatus grün). Gültig bis 31.05.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen. Aktion gültig solange Vorrat reicht. Für PRO Mitglieder gilt abweichend: 15% Rabatt auf Artikel der Marke Wiha.

3Exklusiver Pre-Access für Conrad PRO Mitglieder. 20% Rabatt auf ausgewählte Produkte der Marken Philips und Sygonix, 10% Rabatt auf das komplette Sortiment der Marke Bosch Home Comfort - außer Artikelnummer: 2885941 and 3730522. Gültig bis 24.05.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen), nur von Conrad PRO Mitgliedern einlösbar. Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson.  Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen.

4 Bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Gardena Aktionsprodukts (Lieferstatus grün). erhalten Sie den Artikel 3395129 Starter-Kit gratis dazu. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Gültig bis 24.05.2026 bzw. solange der Vorrat reicht auf conrad.de. Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson.

5 Gratiszugabe Einhell 4511627 Aktion SEALED PXC Plus A1 X-Change Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 101,14 € brutto (84,99 € netto): 1x pro Geschäftskunde bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Einhell Professional Aktionsprodukts. Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de, jedoch nur solange der Vorrat. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Teilnahmebedingungen
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
  • Widerruf einreichen

  • Verträge kündigen

Produktvergleich
Merkliste