- Produkt-Art
- Staubsaugerbeutel338Staubsauger-Filter4Filter-Austausch-Kit2Staubsauger-Zubehör2Vliesfiltertüten2Nassfilterbeutel1Staubsaugerbehälter1Staubsaugerbeutel-Vorteilspack1Staubsaugertüten1Vakuumbeutel1
- AbsenderneuUnser Marktplatz-UpdateAlle Rechnungen von ConradRetourenabwicklung über Conrad(14 Tage Rückgaberecht)
- Preis
- Marke
- Swirl138Melitta96AccuCell61Nilfisk16Electrolux12Kärcher12Cleancraft11Bosch7flink & sauber7Menalux7Baier Maschinenfabrik6DOMO5Electrostar5Baier made for Rhodius4Numatic International4Starmix4Kränzle3Master Profi3Rowenta3Bosch Haushalt2Diversey2Mafell2Muntz2Philips Home2Philips2Rittal2Siemens2Stürmer2Thomas2AEG Electrolux1AEG1BEVO1DEWALT1dreame1ECOVACS1Einhell1EVO-PRODUCTS1HASK1ITW1Kärcher Home & Garden1Pneumax1Roline1Secomp1Severin1Siemens Hausgeräte1Sprintus1Weidinger1Xiaomi1
- Nur ISO-zertifizierte Verkäufer
- Nein490Ja41
- Inhalt
- 1 St.2611 Set601 Paar321.0 St.31.00 St.12 St.13 Set43 St.24 St.345 St.145 Set16 St.110 St.1415 St.216 Set1
- Häufig gesuchte Kategorien:
- Filialverfügbarkeit
- Refurbished & Angebote
Staubsaugerbeutel
431 Ergebnisse







Nilfisk Stofzak papier (10 st.) Staubsaugerbeutel 10 St.






Zubehör Nass- und Trockensauger Nilfisk 107419593 Typ Filtersack Ausführung Vlies-Filtersack VE 5 St. passend zu ATTIX 3


Zubehör Nass- und Trockensauger Nilfisk 302002892 Typ Filtersack Ausführung Vlies-Filtersack VE 5 St. passend zu MAXXI I


ROLINE 19.03.1815, Weiß, Profi-Service 800W, 10 Stück(e), 10 Stück(e)


Vliesfilterbeutel f.N55,Waterking XL,Ketos 56 5 St. SPRINTUS


ELECTROLUX - Menalux Duraflow 3100 - Staubsaugerbeutel - für Staubsauger

10 Staubsaugerbeutel Filtertüten Mikrovlies für Staubsauger wie Kärcher 6.959-130

5x Staubsaugerbeutel Micro-Vlies wie 6.904-167.0 für Kärcher 2101 u.a.












KÄRCHER - 2.885-753.0 Vlies-Filtertueten 5St. 65-75 Liter für NT 5




Kärcher Home & Garden Filterbeutel Vlies VC 5St. Staubsaugerbeutel 5 St.









Staubbeutel für Nilfisk ® Bürosauger Coupé Neo Energy, 5 Stk/VE


5x Staubsaugerbeutel Papier wie 6.907-019.0 für Kärcher T 15/1 u.a.





Swirl V 63 Micropor Staubsaugerbeutel Staubsaugerbeutel 1 St.

NILFISK VA81399-P10 - HEPA BAG PACK für Trockensauger (Volumen 12,0 l | Inhalt 10 Stück)






Philips Home PowerPro Compact und Active Filter-Austausch-Kit 1 St.

5x Staubsaugerbeutel Micro-Vlies + 1x Mikrofilter wie Rowenta ZR003901







Swirl Staubsaugerbeutel M40 (M54) MicroPor Plus für Miele und Hoover Staubsauger

Zubehör Nass- und Trockensauger Nilfisk 302001484 Typ Filtersack Ausführung Papierfiltersack VE 5 St. passend zu ATTIX 7


MELITTA - MELI Swirl KA 3.0 KÄ 3 f. Nass-Trockensauger Kärcher








ECOVACS - Staubbeutel für Deebot T90- Familie & X11 PRO OMNI





Hochleistungsfilter für Feinstaub-Industriesauger NDD900, HEPA-Filterk
Ratgeber
Staubsaugerbeutel: Der umfassende Ratgeber für Auswahl, Wechsel und Pflege
Der Staubsaugerbeutel ist das Herzstück jeder klassischen Staubsaugerreinigung: Er fängt Schmutz, Staub und feine Partikel zuverlässig auf und trägt damit entscheidend zur Saugleistung und Hygiene im Haushalt bei. Wer den richtigen Beutel wählt, verlängert die Lebensdauer seines Geräts, sorgt für eine gleichbleibend starke Saugkraft und hält die Raumluft sauber. Ob Sie einen Staubsaugerbeutel 8 Liter für größere Haushalte suchen, nach einem Staubsaugerbeutel wiederverwendbar für nachhaltige Reinigung Ausschau halten oder einfach Staubsaugerbeutel kaufen möchten, die zu Ihrem Gerät passen: In diesem Ratgeber erfahren Sie, worauf es bei der Auswahl ankommt, wie Sie den Beutel richtig einsetzen und wann ein Wechsel fällig ist.
Was sollte ein guter Staubsaugerbeutel leisten?
Ein guter Staubsaugerbeutel muss weit mehr können als nur Schmutz auffangen. Er soll hohe Mengen an Staub aufnehmen, ohne dass die Saugleistung abfällt, und dabei auch feinste Partikel sicher zurückhalten. Gleichzeitig schützt er den Motor vor Verunreinigungen, die sonst zu Verschleiß führen würden. Hochwertige Modelle bestehen aus mehrlagigen Vliesmaterialien, die Allergene, Milben und Feinstaub effektiv filtern. Ein reißfestes Material ist ebenfalls wichtig, damit der Beutel beim Saugen groben Schmutzes nicht platzt. Darüber hinaus sollte ein Staubsaugerbeutel geruchsneutral sein, sich leicht in den Staubsauger einsetzen lassen und beim Entsorgen sauber verschließen, damit kein Staub wieder in die Luft gelangt.
Wer benötigt spezielle Staubsaugerbeutel für sein Gerät?
Grundsätzlich benötigt jeder Haushalt, der mit einem Beutelstaubsauger reinigt, passende Staubsaugerbeutel für das jeweilige Modell. Besonders wichtig wird die richtige Auswahl für Allergiker, Haushalte mit Haustieren oder Familien mit kleinen Kindern, die auf dem Boden spielen. Hier kommt es auf eine besonders hohe Filterleistung an, damit Tierhaare, Milben und Pollen zuverlässig zurückgehalten werden. Auch Personen mit staubigen Hobbys, etwa im Heimwerker- oder Bastelbereich, profitieren von hochwertigen Beuteln mit großem Fassungsvermögen. Selbst in kleinen Haushalten, in denen nur selten gesaugt wird, sollte der Beutel zum Gerät passen, denn unpassendes Zubehör kann den Staubsauger beschädigen und die Reinigung ineffektiv machen.
Warum lohnt es sich, auf kompatible Staubsaugerbeutel zu achten?
Ein kompatibler Staubsaugerbeutel sitzt exakt in der vorgesehenen Halterung und sorgt dafür, dass die gesamte angesaugte Luft durch das Filtermaterial strömt. Passt der Beutel nicht perfekt, kann Schmutz am Rand vorbei in das Gerät gelangen und dort Motor, Filter und Dichtungen belasten. Das reduziert nicht nur die Saugleistung spürbar, sondern führt langfristig auch zu teuren Reparaturen. Zudem sind die Beutelöffnung, das Kartonformat und die Verschlusstechnik vom Hersteller exakt auf das Gerät abgestimmt. Wer auf günstige No-Name-Produkte ohne Kompatibilitätsangabe setzt, riskiert eine schlechte Passform und unnötigen Verschleiß. Die kleine Ersparnis beim Kauf wird durch eine kürzere Lebensdauer des Staubsaugers oft mehr als ausgeglichen.
Wie wechselt man Staubsaugerbeutel richtig?
Der Wechsel eines Staubsaugerbeutels ist in wenigen Schritten erledigt, sollte aber sauber und sorgfältig durchgeführt werden, damit kein Staub zurück in die Wohnung gelangt. So gehen Sie vor:
- Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen, bevor Sie den Staubsauger öffnen
- Beutelfach öffnen, meist über eine Klappe am Gehäuse
- Vollen Beutel vorsichtig herausziehen, dabei die integrierte Verschlusslasche schließen, damit nichts herausfällt
- Beutel sofort in den Restmüll geben, idealerweise in einer verschlossenen Plastiktüte
- Neuen Staubsaugerbeutel einsetzen, auf die korrekte Ausrichtung der Halterung achten
- Klappe schließen und Filter prüfen, bevor Sie den Staubsauger wieder in Betrieb nehmen
Beim Entsorgen gilt: Staubsaugerbeutel gehören in den Restmüll, nicht in den Papier- oder Biomüll, da sie Feinstaub, Haare und andere Rückstände enthalten, die nicht recycelbar sind. Wer Staubsaugerbeutel leeren möchte, etwa bei wiederverwendbaren Modellen, sollte dies im Freien oder über einer Restmülltonne tun, um Staubaufwirbelungen in der Wohnung zu vermeiden.
Welche Staubsaugerbeutel passen zu welchem Staubsauger?
Die Auswahl an Staubsaugerbeutel-Größen und -Typen ist groß, denn jeder Hersteller verwendet eigene Bauformen. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über gängige Beutelarten und ihre typischen Einsatzbereiche:
| Beuteltyp | Material | Fassungsvermögen | Typische Geräte | Besonderheit |
|---|---|---|---|---|
| Papierbeutel | Mehrlagiges Papier | 2 bis 5 Liter | Ältere Bodenstaubsauger, Kleingeräte | Günstig, Standard-Filterleistung |
| Vliesbeutel | Synthetisches Vlies | 3 bis 8 Liter | Moderne Marken-Staubsauger | Hohe Filterleistung, reißfest |
| Hepa-Beutel | Mehrlagiges Vlies mit Feinstaubfilter | 4 bis 6 Liter | Allergiker-Geräte, Premium-Modelle | Filtert Feinstaub und Allergene |
| XL-Beutel (Staubsaugerbeutel 8 Liter) | Vlies oder Papier | 6 bis 10 Liter | Gewerbe- und Großhaushalt-Sauger | Lange Standzeit, seltener Wechsel |
| Wiederverwendbare Beutel | Textil oder beschichtetes Gewebe | 2 bis 6 Liter | Diverse Modelle mit passender Aufnahme | Nachhaltig, auswaschbar |
Bei der Auswahl sollten Sie immer den genauen Gerätetyp inklusive Modellnummer prüfen, die meist auf der Unterseite des Staubsaugers zu finden ist. Viele Händler bieten Kompatibilitätslisten an, mit denen sich der passende Beutel schnell identifizieren lässt. In der Kategorie Saugen & Reinigen finden Sie eine breite Auswahl an Beuteln für alle gängigen Marken.
Welche Materialien werden bei Staubsaugerbeuteln verwendet?
Staubsaugerbeutel werden heute aus unterschiedlichen Materialien gefertigt, die jeweils eigene Vor- und Nachteile haben. Papierbeutel sind die klassische und günstigste Variante, filtern groben Schmutz zuverlässig, stoßen bei sehr feinem Staub aber an ihre Grenzen. Vliesbeutel aus synthetischen Fasern haben sich inzwischen als Standard bei hochwertigen Geräten etabliert: Sie sind reißfester, nehmen mehr Schmutz auf und filtern feinere Partikel. Mikrovlies- und Hepa-Beutel kombinieren mehrere Filterlagen und eignen sich besonders für Allergiker, da sie selbst kleinste Staubkörner zurückhalten. Wiederverwendbare Beutel aus Textil oder beschichtetem Gewebe bieten eine nachhaltige Alternative, müssen aber regelmäßig entleert und gewaschen werden, um ihre volle Leistung zu behalten.
Wann sollte ein Staubsaugerbeutel gewechselt werden?
Der Wechsel eines Staubsaugerbeutels hängt nicht nur vom sichtbaren Füllstand ab, sondern auch von der nachlassenden Saugleistung. Als Faustregel gilt: Sobald der Beutel zu etwa drei Vierteln gefüllt ist, sollten Sie ihn austauschen. Viele moderne Staubsauger zeigen den Füllstand über eine Anzeige oder ein Warnlämpchen an. Auch wenn die Saugkraft merklich nachlässt, obwohl der Beutel noch nicht voll wirkt, ist oft ein Wechsel fällig. Ein überfüllter Beutel belastet den Motor, verringert die Effizienz und kann im schlimmsten Fall zu einem Defekt führen. Nach dem Aufsaugen von besonders feinem Staub, etwa nach Renovierungsarbeiten, empfiehlt sich ebenfalls ein früher Wechsel, da feine Partikel die Poren des Filtermaterials schnell verstopfen.
Wodurch unterscheiden sich Original- und kompatible Staubsaugerbeutel?
Originalbeutel werden vom Hersteller des Staubsaugers selbst angeboten und sind exakt auf das jeweilige Gerät abgestimmt. Sie garantieren eine optimale Passform, volle Filterleistung und herstellerseitige Qualitätskontrolle, sind aber meist teurer. Kompatible Staubsaugerbeutel von Drittanbietern erfüllen die gleichen Maße und Anforderungen, kosten jedoch oft deutlich weniger. Bei seriösen Anbietern sind auch diese Beutel hochwertig gefertigt und mit modernen Filtermaterialien ausgestattet. Achten Sie auf Angaben wie "kompatibel mit" und die explizite Modellbezeichnung Ihres Staubsaugers. Günstige No-Name-Beutel ohne klare Zuordnung können dagegen an Passform und Filterleistung deutlich hinter den Originalen zurückbleiben. Ein seriöses Staubsauger-Zubehör-Sortiment bietet beide Varianten an, sodass Sie je nach Budget und Anspruch entscheiden können.
Wie beeinflusst der Staubsaugerbeutel die Saugleistung und Hygiene?
Der Beutel ist neben dem Motor und den Filtern entscheidend für die Saugleistung. Ein voller, minderwertiger oder schlecht sitzender Beutel lässt die Saugkraft drastisch einbrechen, weil die Luft nicht mehr ungehindert strömen kann. Gleichzeitig beeinflusst er die Hygiene in der Wohnung maßgeblich: Wird Schmutz nicht sicher im Beutel festgehalten, gelangen feine Partikel über die Abluft zurück in den Raum. Das betrifft besonders Hausstauballergiker, deren Beschwerden sich dadurch verschlimmern können. Hochwertige Beutel mit mehrlagigem Filtermaterial halten selbst Feinstaub und Allergene zuverlässig zurück und tragen so zu einer spürbar saubereren Raumluft bei. Wer regelmäßig reinigt, profitiert langfristig von einem gesünderen Wohnklima.
Welche Rolle spielen Filtereigenschaften bei Staubsaugerbeuteln?
Die Filtereigenschaften entscheiden darüber, welche Partikelgrößen zurückgehalten werden. Einfache Papierbeutel filtern grobe Schmutzpartikel, lassen aber feineren Staub teilweise passieren. Mehrlagige Vliesbeutel bieten eine deutlich bessere Filterleistung und erfassen auch feinere Partikel. Für höchste Ansprüche sind Hepa-Beutel mit spezieller Feinstaubfiltration die beste Wahl, da sie selbst kleinste Partikel zurückhalten und sich besonders für Allergiker eignen. Die Filtereigenschaften sollten dabei immer zum Gesamtsystem des Staubsaugers passen. Ein hochwertiger Beutel entfaltet seine volle Wirkung nur, wenn auch Motor- und Abluftfilter des Geräts sauber sind. Regelmäßige Kontrolle und Austausch der Filter ergänzen die Wirkung eines guten Beutels ideal.
Mit dem richtigen Staubsaugerbeutel zu sauberer Luft und langer Gerätelebensdauer
Ein passender, hochwertiger Staubsaugerbeutel ist die Grundlage für effektive Reinigung und eine lange Lebensdauer Ihres Staubsaugers. Achten Sie beim Staubsaugerbeutel kaufen auf die exakte Modellkompatibilität, die passenden Staubsaugerbeutel Größen und die geeignete Filterleistung für Ihren Haushalt. Ob klassischer Papierbeutel, moderner Vliesbeutel, spezieller Hepa-Beutel für Allergiker oder Staubsaugerbeutel wiederverwendbar für nachhaltige Haushalte: Mit der richtigen Auswahl sorgen Sie für gleichbleibende Saugleistung, saubere Raumluft und einen langlebigen Staubsauger. Ein regelmäßiger Wechsel und das korrekte Entsorgen gehören dabei ebenso zur guten Reinigungsroutine wie die Pflege der Filter.
FAQ zu Staubsaugerbeuteln
Kann man einen Staubsaugerbeutel mehrfach verwenden?
Klassische Papier- oder Vliesbeutel sind für den einmaligen Gebrauch konzipiert und sollten nach dem Füllen ausgetauscht werden. Spezielle wiederverwendbare Beutel aus Textil lassen sich hingegen mehrfach entleeren und teilweise sogar waschen. Achten Sie auf die Herstellerangabe, damit die Filterleistung erhalten bleibt.
Wo kann man Staubsaugerbeutel am besten kaufen?
Staubsaugerbeutel sind in Drogeriemärkten, Fachgeschäften für Haushaltsgeräte und in großer Auswahl online erhältlich. Im Staubsaugerzubehör-Bereich seriöser Online-Shops finden Sie passende Beutel für nahezu jedes Modell, oft mit praktischer Modellsuche und Vorteilspacks im Mehrfachkauf.
Welche Staubsaugerbeutel eignen sich besonders für Allergiker?
Für Allergiker sind Hepa-Beutel oder hochwertige Mikrovlies-Beutel die beste Wahl. Sie filtern selbst feinste Partikel wie Pollen, Milbenkot und Tierhaare zuverlässig und sorgen für eine spürbar saubere Abluft. Achten Sie auf entsprechende Kennzeichnungen wie "Allergiker-geeignet" oder "Hepa-Filtration".
Warum riecht mein Staubsauger trotz neuem Beutel?
Ein unangenehmer Geruch trotz frischem Beutel weist meist auf verschmutzte Abluft- oder Motorfilter hin. Auch Rückstände im Schlauch oder in der Düse können Gerüche verursachen. Reinigen Sie alle Zubehörteile regelmäßig und tauschen Sie die Filter gemäß Herstellerangabe, um frische Luft beim Saugen zu gewährleisten.
Was tun, wenn der passende Staubsaugerbeutel nicht mehr erhältlich ist?
Bei älteren Geräten kann es vorkommen, dass Originalbeutel nicht mehr produziert werden. In solchen Fällen bieten spezialisierte Händler kompatible Beutel oder Adapterlösungen an. Alternativ ermöglichen manche wiederverwendbare Beutel eine Nutzung auch bei älteren Modellen, was den Staubsauger oft noch jahrelang einsatzfähig hält.
Wie viele Staubsaugerbeutel braucht ein Haushalt pro Jahr?
Der Verbrauch hängt stark von Haushaltsgröße, Saughäufigkeit und Beutelvolumen ab. In einem durchschnittlichen Zwei-Personen-Haushalt sind vier bis sechs Beutel pro Jahr realistisch, bei Familien mit Haustieren oder großen Wohnflächen entsprechend mehr. Ein Staubsaugerbeutel 8 Liter kann die Wechselintervalle deutlich verlängern.