Ein dunkelblauer Banner zeigt „Conrad PRO“ mit einem gelben Pfeil nach rechts. Linkt zum Service Conrad PRO
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
    Markenlogo von Phoenix Contact mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Phoenix Contact Markenshop
    Markenlogo von FESTO mit einer grauen Umrandung. Linkt zum FESTO Markenshop
    Markenlogo von Schneider Electric mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Schneider Electric Markenshop
    Markenlogo von UHU mit einer grauen Umrandung. Link zum UHU Markenshop
    Markenlogo von Fluke mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Fluke Markenshop
    Markenlogo von Ledlenser mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Ledlenser Markenshop
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
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Ratgeber

Bewegungsmelder » Maximaler Schaltkomfort und clevere Energiesparhilfen

In einer smarten Gebäudeinstallation sind Bewegungsmelder unverzichtbar. Denn sie übernehmen viele wichtige Steuerungsaufgaben.

Mittlerweile existiert fast kein Gebäude mehr, bei dem nicht sofort die Eingangsbeleuchtung angeht, wenn das Grundstück bei Dunkelheit betreten wird.

Aber auch im Inneren des Gebäudes können Bewegungsmelder dafür sorgen, dass die Präsenz von Personen zuverlässig erkannt wird.

Ob dann eine Tür automatisch öffnet, das Licht eingeschaltet wird oder ein Alarm ausgelöst werden soll, ist immer von der jeweiligen Situation bzw. von den Anforderungen abhängig.

Gerne erklären wir Ihnen, wie Bewegungsmelder funktionieren, welche Techniken es gibt und was bei der Auswahl eines Bewegungsmelders zu beachten ist. 

HF-Bewegungsmelder zur  Personenerfassung
  • Was sind Bewegungsmelder?

  • Welche Bewegungsmelder gibt es?

  • Wie funktionieren Bewegungsmelder?

  • Vor- und Nachteile unterschiedlicher Bewegungsmelder

  • Was ist bei der Auswahl eines Bewegungsmelders zu beachten?

  • Häufig gestellte Fragen zu Bewegungsmeldern



Was sind Bewegungsmelder?

Klassischer AP-Bewegungsmelder zur Lichtsteuerung

Die grundsätzliche Aufgabe eines Bewegungsmelders ist im Prinzip recht einfach. Er soll eine Bewegung erkennen und dann einen Schaltvorgang durchführen.

Dabei spielt es keine Rolle, ob der Schaltvorgang lediglich eine Lampe einschaltet, eine automatische Tür öffnet oder einen Alarm auslöst.

Doch so einfach diese Aufgabe im ersten Moment erscheint, ist die technische Umsetzung leider nicht. Denn für die zuverlässige Erkennung einer Bewegung benötigt der Bewegungsmelder einen speziellen Sensor.

Dieser muss in der Lage sein, Veränderungen in seinem Umfeld zu erkennen und einen elektrischen Schaltimpuls auszulösen.

Da die Einsatzbedingungen von Bewegungsmeldern sehr stark variieren können, gibt es auch unterschiedliche Sensor-Technologien, die genutzt werden.



Welche Bewegungsmelder gibt es?

Bewegungsmelder sind in den unterschiedlichsten Ausführungen erhältlich. Neben den unterschiedlichen Einbau- oder Aufbau-Versionen gibt es die Melder auch für den Einsatz in Innenräumen oder als witterungsgeschützte Versionen für den Außenbereich. Doch nicht nur der mechanische Aufbau ist unterschiedlich. Es werden auch verschiedene Techniken zur Bewegungserfassung genutzt, die wir Ihnen gerne etwas genauer vorstellen möchten. 

Passiv Infrarot-Bewegungsmelder

Funktionsskizze eines PIR-Bewegungsmelders

Reagiert auf sich bewegender Wärmequellen

Wenn die Bewegungen von Personen, Tieren oder manchmal auch von Kraftfahrzeugen erkannt werden sollen, kommen vorzugsweise Bewegungsmelder mit Infrarot-Sensor zum Einsatz. Ein Passiv Infrarot Bewegungsmelder sendet selbst keine Signale aus, sondern empfängt lediglich die Infrarot-Strahlung, die auch als Wärmestrahlung bezeichnet wird. Damit der Sensor eine Bewegung erkennen kann, wird eine Facetten-Linse vor dem Bewegungssensor montiert.


Hochfrequenz-Bewegungsmelder

Funktionsskizze eines Hochfrequenz-Bewegungsmelders

Sieht sogar durch dünne Wände hindurch

Im Gegensatz zu Infrarot-Bewegungsmeldern, sind HF-Bewegungsmelder elektronisch aktiv. Das bedeutet, sie senden elektromagnetische Wellen mit einer Frequenz von 2,4 GHz, 5,8 GHz oder 24 GHz (Gigahertz) aus. Die von Gegenständen und Personen reflektierten Funkwellen werden vom Sensor wieder empfangen. Wenn sich nun Personen im Erfassungsbereich bewegen, sorgt der Doppler-Effekt dafür, dass der Sensor die Bewegung erkennt.


Ultraschall-Bewegungsmelder

Funktionsskizze eines Ultraschall-Bewegungsmelders

Erfasst Bewegungen auch um Gegenstände herum

Ein Ultraschall-Bewegungsmelder ist ein aktiver Bewegungsmelder und funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie ein HF-Bewegungsmelder. Nur dass statt einem Funksignal hochfrequente Schallwellen abgestrahlt werden. Der Frequenzbereich der Schallwellen liegt oberhalb von 20 kHz (Kilohertz) und ist für Menschen akustisch nicht wahrnehmbar. Da die Übertragung der Schallwellen ausschließlich durch die Luft erfolgt, ist ein verdeckter Einbau nicht möglich.  


Optischer-Bewegungsmelder

Funktionsskizze eines optischen Bewegungsmelders

Erfasst nur Menschen und kann diese je nach Modell auch zählen

Bewegungsmelder mit Optosensor bzw. Kamera zählen zu den passiven Bewegungsmeldern, da sie lediglich eine visuelle Erfassung des Überwachungsbereichs durchführen. Sobald eine Bewegung im überwachten Bereich stattfindet, ändert sich auch das von der Kamera erzeugte Videosignal. Eine Auswerteelektronik gibt dann ein Signal aus, das je nach Auslegung, Personen zählt, einen Videorecorder startet, ein Licht einschaltet oder auch einen Alarm auslöst.


Je nach Hersteller und Modell können die oben aufgelisteten Leistungsmerkmale unterschiedlich ausfallen bzw. können Reichweite und Erfassungswinkel stark variieren.



Wie funktionieren Bewegungsmelder?

Die grundsätzliche Funktion ist bei allen Bewegungsmeldern identisch. Sie überwachen einen Raum oder einen bestimmten Bereich und lösen einen Schaltimpuls aus, sobald eine Bewegung im Erfassungsbereich erkannt wird. Da PIR-Bewegungsmelder am meisten verbreitet sind, wollen wir auf die Funktion etwas genauer eingehen.

Der IR-Frequnezbereich

Wie bereits erläutert, empfängt ein PIR-Melder elektromagnetische Strahlung im Infrarot-Bereich.

Als Infrarot wird der schmale untere Bereich der elektromagnetischen Strahlung bezeichnet, der vom menschlichen Auge noch nicht als Licht wahrgenommen werden kann.

Infrarot-Strahlung wird auch als Wärmestrahlung bezeichnet und kann mit speziellen IR-Kameras bzw. Wärmebildkameras sichtbar gemacht werden. 

Spektrum des sichtbaren Lichtes mit IR- und UV-Bereich

Hinweis: Der Bereich, der sich oberhalb des sichtbaren Spektrums anschließt, wird als ultraviolette oder abgekürzt als UV-Strahlung bezeichnet.


IR-Sensor und Abdecklinse

Damit ein IR-Sensor (1) eine Bewegung erkennen kann, muss eine spezielle Facettenlinse (2) vorgeschaltet werden.

Mit Hilfe dieser Linse wird der Überwachungsbereich des Sensors definiert und in verschiedene virtuelle Sektoren unterteilt.

Erst wenn sich die Wärmequelle von einem Sektor in den nächsten bewegt, kann der Sensor die Bewegung erkennen.

Die größte Empfindlichkeit und somit Reichweite hat der Sensor, wenn sich die Wärmequelle quer zur Blickrichtung bewegt. Das muss bei der Festlegung des Montageortes des Sensors berücksichtigt werden.

Der Überwachungsbereich kann durch Abdecken der Facettenlinse individuell eingestellt werden.

PIR-Bewegungssensor mit halbkugelförmiger Facettenlinse


Vor- und Nachteile unterschiedlicher Bewegungsmelder

Die verschiedenen Sensortechnologien bieten unterschiedliche Vor- und Nachteile, die wir in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst haben.

Sensor-TechnologieVorteileNachteile
PIR-BewegungsmelderKostengünstiger Kaufpreis
Keine Aussendung von Signalen
Individuell anpassbarer Überwachungsbereich
Als Präsenzmelder geeignet
Erkennung abhängig von der Bewegungsrichtung
Keine verdeckte Montage möglich

HF-Bewegungsmelder

Durchdringt Abdeckungen und dünne Wände
Verdeckte Montage möglich
Unabhängig von der Temperatur der Erfassungsobjekte
Keine toten Winkel im Überwachungsbereich
Als Präsenzmelder geeignet
Erkennung unabhängig von der Bewegungsrichtung
Erhöhter Kaufpreis
Permanentes HF-Feld
Ultraschall-BewegungsmelderUnabhängig von der Temperatur der Erfassungsobjekte
Keine toten Winkel im Überwachungsbereich
Erkennung unabhängig von der Bewegungsrichtung
Hoher Kaufpreis
Aufwendige Technik
Permanentes Ultraschall-Feld
Keine verdeckte Montage möglich
Optischer BewegungsmelderKeine Aussendung von Signalen
Ideal zur Personenerkennung
Erkennung unabhängig von der Bewegungsrichtung
Kombinierbar mit Videoüberwachungs-Anlagen
Hoher Kaufpreis
Eventuell tote Winkel im Überwachungsbereich
Keine verdeckte Montage möglich


Was ist bei der Auswahl eines Bewegungsmelders zu beachten?

Um den passenden Bewegungsmelder zu finden, ist es erforderlich, sich im Vorfeld einige Gedanken zu machen. 

Art des Bewegungsmelders

PIR-Bewegungssensor mit Einstellregler für Dämmerungswert und Leuchtdauer

Bewegungsmelder werden in erster Linie für Sicherheitsaufgaben genutzt. Sie können als Sensoren in ein Alarmsystem eingebunden sein und zum Beispiel in der Nacht und am Wochenende in Betriebsräumen für Sicherheit sorgen. Diese Alarm-Melder bieten meist potentialfreie Relaiskontakte (Schließer bzw. NO-Kontakte oder Öffner bzw. NC-Kontakte), die in die Alarmschleife einer Alarmanlage eingebunden werden.

Aber auch für Smart Home Systeme werden immer mehr Bewegungsmelder angeboten.

Der Großteil der Bewegungsmelder wird jedoch zur Lichtsteuerung genutzt. Diese Melder haben meist einen einstellbaren Dämmerungsschalter integriert, der die Lampenschaltung nur bei Dunkelheit aktiviert, und bieten zudem eine Zeiteinstellung für die Leuchtdauer der angeschlossenen Lampe.


Sensortechnik

In den meisten Fällen wird ein PIR-Melder verwendet, da diese Sensortechnologie zuverlässig funktioniert und die Auswahl am Größten ist. Zudem gibt es die Bewegungsmelder mit den unterschiedlichsten Ausstattungsmerkmalen und die Preisklasse ist breit gefächert.


Montageort

PIR-Bewegungssensor mit Eckhalterung

Speziell bei PIR-Bewegungsmeldern ist der Montageort wichtig. Denn der Melder hat die zuverlässigste Bewegungserkennung, wenn sich die zu erfassende Person quer zur Blickrichtung des Sensors bewegt.

Nach dem Montageort richten sich dann auch die erforderliche Reichweite und die damit verbundene Montagehöhe an der Wand.

Wird der Melder außen montiert, muss er die erforderliche IP Schutzart bzw. den notwendigen Schutz vor Feuchtigkeit aufweisen. Dabei kann auch gleich geklärt werden, ob bei einer Aufputzmontage eventuell ein zusätzlicher Ecksockel erforderlich wird.

Für die Unterputz- oder Deckenmontage gibt es spezielle Einbau-Bewegungsmelder, deren Erfassungsbereich für die jeweilige Montageart optimal abgestimmt ist.


Technische Daten prüfen

Wenn ein Bewegungsmelder in die nähere Auswahl gekommen ist, sollten unbedingt die technischen Daten bezüglich Spannungsversorgung, Reichweite, Montagehöhe, Anschlussmöglichkeiten und Schaltleistung geprüft werden. Viele Hersteller legen ihren Produkten ausführliche technische Unterlagen bei, aus denen die korrekte Montage an der Wand oder in der Decke hervorgeht. Im Zweifelsfall ist eine Fachkraft zu Rate zu ziehen.


Praxistipp: Elektroanschluss

Die nachträgliche Installation eines Bewegungsmelders und der Anschluss an eine Leuchte stellen einen erheblichen Eingriff in die Elektroinstallation dar. Aus diesem Grund dürfen diese Tätigkeiten nur von ausgebildeten Fachleuten durchgeführt werden. Vorbereitende Arbeiten, wie die Montage von Leuchten und Meldern bzw. das Verlegen der Leitungen und Dosen (bei Bedarf auch Unterputz) können handwerklich geschickte Personen problemlos übernehmen, wenn sie sich im Vorfeld mit der Fachkraft abgesprochen haben.



Häufig gestellte Fragen zu Bewegungsmeldern

Ist jeder Bewegungsmelder für jede Leuchte geeignet?

Bewegungsmelder mit einem Relais-Schaltkontakt sind für alle gängigen Leuchten, inklusive LED-Leuchten oder LED-Strahler, geeignet. Wenn ein elektronischer Halbleiter die Schaltfunktion übernimmt, kann es in Einzelfällen zu Problemen kommen, wenn die LEDs im Leuchtmittel bzw. die fest verbauten LEDs eine zu geringe Stromaufnahme haben.
 

Was sind Radar-Bewegungsmelder?

Hochfrequenz-Bewegungsmelder werden zum Teil auch als Radar-Bewegungsmelder bezeichnet, da sie ähnlich wie ein Radar funktionieren.


Was sind Präsenzmelder?

Präsenzmelder werden genutzt, um beispielsweise die Anwesenheit von Personen in einem Büro zu erkennen, um die Beleuchtung effizient und stromsparend steuern zu können. Wenn die Personen am Schreibtisch arbeiten, finden keine großen Bewegungen statt. Darum müssen Präsenzmelder auch kleinste Bewegungen der Hände oder Arme erkennen und die Beleuchtung weiter aktiviert lassen.
 

Was sind HKL-Präsenzmelder?

Die Abkürzung HKL steht für Heizen, Klimatisieren und Lüften. Mit diesen Meldern können die jeweiligen Anlagen bei Anwesenheit von Personen in den Komfort-Modus und bei Abwesenheit in einen Energiespar-Modus geschaltet werden.
 

Wieso lösen Bewegungsmelder manchmal ohne erkennbare Bewegung aus?

PIR-Bewegungsmelder reagieren bekanntlich auf Temperaturunterschiede, die sich bewegen. Im Außenbereich können beispielsweise Vögel, die nahe am Sensor vorbeifliegen, eine Schaltfunktion auslösen. Aber auch die Verdunstungskälte eines nassen Blattes, das der Wind vor den Sensor hin und her bewegt, kann ausreichen. Im Innenbereich können Warmluftblasen eines Heizkörpers oder auch anwesende Haustiere eine Fehlschaltung auslösen. Ultraschall-Bewegungsmeldern sollten nicht in der Nähe von starken Schallquellen, hinter Vorhängen, über Wärmequellen oder im Bereich von Lüftungsöffnungen angebracht werden, um Fehlschaltungen zu vermeiden.
 

Was sind Dualmelder?

In Dualmeldern werden verschiedene Sensortypen gleichzeitig genutzt, um eine zuverlässige Bewegungserkennung zu ermöglichen. Sie verfügen beispielsweise über einen PIR-Sensor und einen Ultraschall- oder Radar-Sensor.    


Was sind Funk-Bewegungsmelder?

Funk-Bewegungsmelder benötigen keine direkte Drahtverbindung zur angeschlossenen Leuchte. Der Schaltbefehl wird drahtlos per Funk an einen Empfänger übertragen, der dann mit der Leuchte verkabelt ist.
 

Was sind Smart Home Bewegungsmelder?

Smart Home Bewegungsmelder lassen sich in die vorhandene Smart Home Licht-Steuerung des Gebäudes mit einbinden und per App einrichten. Die automatisierte Smart Home Lichtsteuerung sorgt dann für effektive Energieeinsparung bei maximalem Komfort.



Smart Home Ratgeber

Das Angebot an Smart Home-Systemen ist riesig: Ihnen stehen viele unterschiedliche Hausautomationssysteme zur Auswahl. 

In unserem Smart Home Ratgeber finden Sie nützliches und interessantes Wissen rund um alle Anwendungsgebiete zu Thema Smart Living.

Wir erklären Ihnen worauf Sie bei der Auswahl eines Smart Home-Systems achten müssen und welche Möglichkeiten und Vorteile ein intelligentes Zuhause bietet. 

Smart Home Ratgeber
Der Conrad Newsletter
Jetzt anmelden und exklusive Aktionen, aktuelle News und Angebote immer zuerst erhalten.
Jetzt anmelden
  • Filialen

  • Versandkostenfrei ab 119,00 € (netto 100,00 €)
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
  • Conrad PRO
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
1 Rabatte nur gültig auf sofort verfügbare Artikel (Lieferstatus grün): 20% Rabatt auf ausgewählte Artikel der Marke Reolink, 15% Rabatt auf ausgewählte Artikel der Marke Sygonix und 10% Rabatt auf Artikel der Marke Abus. Gültig bis 26.04.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson.  Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen.

2Gratiszugabe 2250929 Einhell PXC Starter Kit 18V 2,5Ah Power X-Change: 1x pro Geschäftskunde/Privatperson bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Einhell Aktionsprodukts. Gültig bis 27.04.2026 auf conrad.de . Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

Gratiszugabe 2250926 Einhell PXC Plus 18V 3,0 Ah ab einem Mindestwarenwert (ohne Marketplace Artikel/Artikel von Drittanbietern): 59,-€ inkl. MwSt. (Wert der behaltenen Ware nach einer etwaigen Rückgabe). Gültig bis 27.04.2026 auf conrad.de . Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson und nur solange Vorrat reicht.
Teilnahmebedingungen

5 Gratiszugabe Einhell 4511627 Aktion SEALED PXC Plus A1 X-Change Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 149,99 € brutto (126,04 € netto): 1x pro Geschäftskunde bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Einhell Professional Aktionsprodukts. Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de, jedoch nur solange der Vorrat. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Teilnahmebedingungen