Ein dunkelblauer Banner zeigt „Conrad PRO“ mit einem gelben Pfeil nach rechts. Linkt zum Service Conrad PRO
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
    Markenlogo von LAPP mit einer grauen Umrandung. Linkt zum LAPP Markenshop
    Markenlogo von Finder mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Finder Markenshop
    Markenlogo von Ansell mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Ansell Markenshop
    Markenlogo von TORK mit einer grauen Umrandung. Link zum TORK Markenshop
    Markenlogo von Dometic Group mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Dometic Group Markenshop
    Markenlogo von Metrel mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Metrel Markenshop
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
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Ratgeber

LED-Außenstrahler und LED-Flutlichtstrahler

In der Dunkelheit kann beim Einparken eines Fahrzeugs ein unbeleuchteter Begrenzungspfosten ganz leicht übersehen werden. Oder noch schlimmer: Lieferanten und Kunden finden nicht sofort zu Ihrem Unternehmen, nur weil Wegweiser, Firmenschilder oder der Eingangsbereich des Firmengebäudes unzureichend beleuchtet sind.

Mit einer effizienten Beleuchtung sind solche unglücklichen Vorfälle aber leicht vermeidbar.

In unserem Ratgeber erklären wir, wie Sie mit modernen LED-Außenstrahlern Ihr Gebäude ins rechte Licht rücken und dabei auch noch kräftig bei den Betriebskosten sparen.

  • Was ist ein LED-Strahler?

  • Welche Vorteile haben LED-Strahler?

  • Weitere Informationen zur Lichtfarbe

  • Welche unterschiedlichen LED-Außenstrahler gibt es?

  • So finden Sie den richtigen LED-Strahler

  • Häufig gestellte Fragen zu LED-Außenstrahlern

Lagerhallenbeleuchtung


Was ist ein LED-Strahler?

LED-Flutlichtstrahler

LED-Strahler sind leistungsstarke Lampen, die mit Hilfe von LEDs (Light Emitting Diode = Leuchtdiode) Licht erzeugen.

Im Gegensatz zu Glühlampen, die ihr Licht kugelförmig abstrahlen, haben LEDs nur eine Strahlrichtung mit einem bauartbedingten Öffnungswinkel.

Und genau diese Lichtwirkung in eine bestimmte Richtung ist bei Strahlerleuchten erwünscht.

Aufwändige Reflektorspiegel, die das Licht in eine bestimmte Richtung umlenken, sind somit nicht erforderlich.

Wer mehr über die genaue Funktion und den Aufbau einer Leuchtdiode wissen möchte, findet in unserem Leuchtdioden-Ratgeber interessante Informationen und wissenswerte Details.



Welche Vorteile haben LED-Strahler?

LED-Strahler bieten viele unschlagbare Vorteile, die wir im folgenden Abschnitt genauer erklären: 

Stromeinsparung

Der wohl wichtigste Vorteil eines Außenstrahlers mit LEDs ist die enorme Stromeinsparung. Bei annähernd gleicher Lichtleistung nehmen LED-Strahler weniger als 10% des Stromes auf, den ein herkömmlicher Halogenstrahler benötigen würde.

Geringe Wärmeentwicklung

Im Gegensatz zu Halogen-Strahlern mit Glühfaden-Leuchtmitteln entwickeln LED Außenstrahler und LED Fluter deutlich weniger Hitze. Da der Strom hauptsächlich in Licht und nicht in Wärme gewandelt wird, haben LED-Strahler ein enormes Energiespar-Potential.

Langlebiges Leuchtmittel

Die Leuchtfäden in Halogenlampen sind der Alterung unterworfen und sehr empfindlich gegen Erschütterungen. Dies führt zu einer kurzen Lebenszeit mit hohen Ausfallquoten.

Niedrige Betriebskosten

Neben dem geringen Strombedarf entfallen bei LED-Strahlern auch die Kosten für den Leuchtmittelwechsel. Denn LED-Leuchtmittel halten problemlos 15.000 Betriebsstunden und mehr aus.

Beleuchtete Lagerhalle

Einfacher Anschluss

Aufgrund der geringeren Stromaufnahme ist es problemlos möglich, mehrere lichtstarke Außenstrahler mit LEDs an einem Stromanschluss zu betreiben. Es muss keine aufwändige Unterverteilung installiert werden.

Hohe Schaltfestigkeit

Neben der langen Lebensdauer glänzen LED-Leuchtmittel auch durch eine hohe Schaltfestigkeit. Dadurch lassen sich diese Leuchten ideal mit Bewegungsmeldern kombinieren, die das Leuchtmittel automatisch einschalten und auch ausschalten.

Geringes Gewicht und kompakte Bauweise

Außenstrahler werden immer kleiner und leichter. Demzufolge müssen auch die Halterungen oder Masten nicht mehr so massiv ausgelegt werden. Zudem lassen sich die Außenstrahler und LED Fluter auch wesentlich leichter und unauffälliger an Firmengebäuden montieren.

Individuelle Lichtfarbe

Je nach verwendeten LEDs geben die Strahler ein Licht mit einem bestimmten Farbton ab. Der Farbton kann zwischen Warmweiß, Neutralweiß und Tageslichtweiß bzw. Kaltweiß liegen. RGB-Strahler können die Farben Rot, Grün und Blau sowie unzählige Mischfarben erzeugen.



Weitere Informationen zur Lichtfarbe

Der Farbton bzw. der Farbeindruck einer Lichtquelle wird als Farbtemperatur bezeichnet. Die Farbtemperatur wird in Kelvin (K) angegeben.

Kelvin-Skala für die Farbtemperatur

Je höher der in Kelvin angegebene Wert, desto mehr wandert der Farbton von der Farbe Rot über Gelb und Weiß zu Blau.

LichtfarbeLichtquellenFarbtemperatur in Kelvin
WarmweißKerzen, Glühlampen, Halogenlampen, LEDsUnter 3300 K
NeutralweißFotolampen, Xenonlampen, Leuchtstofflampen, LEDs3300 – 5300 K
Tageslichtweiß oder KaltweißBlitzgeräte, Leuchtstofflampen, LEDs, MittagssonneÜber 5300 K

Noch mehr Infos rund um lichttechnische Fachbegriffe wie beispielsweise Lichtstärke, Lichtstrom oder Lichtausbeute finden Sie in unserem Ratgeber Lichttechnik. 



Welche unterschiedlichen LED-Außenstrahler gibt es?

LED-Strahler

LED-Strahler

Klassische LED-Strahler für den Außenbereich können als Gebäudebeleuchtung oder zur Objektbeleuchtung eingesetzt werden. Sie bringen eine hohe Leuchtkraft und werden idealerweise über eine Zeitsteuerung geschaltet.


LED-Strahler mit Bewegungsmelder

LED-Strahler mit Bewegungsmelder

Durch den Passiv Infrarot (PIR)-Bewegungssensor reagieren LED-Flutlichtstrahler mit Bewegungsmelder auf Bewegungen. Das Licht wird nur dann eingeschaltet, wenn es auch wirklich benötigt wird. Allerdings muss bei der Montage einiges beachtet werden.


RGB LED-Strahler

RGB LED-Strahler

Mit Hilfe von RGB-Strahlern lässt sich der Farbton des abgestrahlten Lichtes perfekt an die individuellen Erfordernisse anpassen. Dadurch können z.B. die Farben des Firmenlogos eindrucksvoll zur Geltung gebracht werden.


Solar-LED-Strahler

Solar LED-Strahler

LED-Solarstrahler lassen sich ohne großen Installationsaufwand schnell montieren. Sie eignen sich dadurch ideal als Schilderbeleuchtung oder für Bereiche, wo die Verlegung einer Stromleitung schwierig wird.


Unser Praxistipp: Montage der Bewegungsmelder

Damit Leuchten mit PIR-Bewegungsmelder effizient arbeiten können, müssen sie richtig montiert werden. Der Erfassungsbereich des Sensors ist fächerartig aufgebaut und hat je nach Modell unterschiedliche Öffnungswinkel und Reichweiten. Da der Sensor passiv ist, gibt er keine Strahlung ab, sondern erfasst lediglich die Infrarot-Wärmestrahlung in einem bestimmten Bereich.

Wenn sich die Wärmequelle (Fahrzeug, Person oder auch Haustier) in diesem Bereich bewegt, wird die LED-Lampe automatisch eingeschaltet. Die Helligkeit, bei der die Außenleuchte einschalten soll, sowie die Leuchtdauer können individuell eingestellt werden.

Die beste Erkennung von Bewegungen ist dann gegeben, wenn sich eine Person quer zur „Blickrichtung“ des Sensors bewegt. Wenn eine Person direkt auf den Sensor zuläuft, wird die Bewegung erst sehr spät erkannt. Dies muss bei der Wahl des Aufbauortes unbedingt berücksichtigt werden. Die empfohlene Montagehöhe kann größtenteils in den technischen Unterlagen nachgelesen werden.

Erfassung von Bewegung bei PIR

Eine Bewegung quer zur "Blickrichtung" des Sensors führt zu einer zuverlässigen Erkennung der Bewegung.



So finden Sie den richtigen LED-Strahler

Bei der Auswahl des passenden LED-Strahlers sind unterschiedliche Gesichtspunkte zu beachten:

Einsatzbereich

Wenn Sie Ihren Besucherparkplatz, die Fassade des Gebäudes oder Ihr Firmen-Logo effizient beleuchten wollen, sind lichtstarke Strahlerlampen gefragt. Fällt der zu beleuchtende Bereich eher kleiner aus, eigen sich LED Strahler oder LED Fluter aus der unteren Leistungsklasse. Sie sind zum Teil mit einem Solarmodul ausgestattet und können fast überall eingesetzt werden. 


Lichtstärke

Die Lichtstärke, also wieviel Licht eine Lampe abgibt, wird in Lumen (lm) angegeben. Setzt man dabei die Lichtleistung mit der Leistungsaufnahme in Watt (W) ins Verhältnis, kann man mit der Lichtausbeute bzw. dem Wert Lumen pro Watt eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Strahlers treffen.


Stromversorgung

Die meisten Außenleuchten werden direkt an die Netzspannung mit 230 V angeschlossen.
Da aber die Verlegung einer Stromleitung nicht immer möglich ist, gibt es auch LED-Außenstrahler mit eingebauten Akkus und Solarzellen.
In diesem Fall macht sich der geringe Strombedarf der LEDs positiv bemerkbar.


Bewegungsmelder

Besonders in Bereichen, in dem Besucher, Kunden oder andere ortsunkundige Menschen unterwegs sind, bieten sich Strahler-Lampen mit Bewegungsmeldern an. Das Unfallrisiko wird auf diese Weise minimiert. Zudem sorgen die Bewegungsmelder dafür, dass die Beleuchtung nur dann eingeschaltet ist, wenn sie benötigt wird.


Montageort

Erfolgt die Montage der LED-Leuchten außen, sollten sie möglichst witterungsgeschützt angebracht werden. Ist dies nicht möglich, müssen die der Witterung ausgesetzten Außenstrahler die erforderliche IP-Schutzart (z.B. IP65) aufweisen. Genauere Informationen zum Schutz vor Berührung/Fremdkörper und Feuchtigkeit/Wasser können unserem IP-Schutzart Ratgeber entnommen werden.


Unser Praxistipp

LED-Außenstrahler mit Bewegungsmeldern eignen sich auch ideal zur Absicherung Ihres Firmengeländes. Besonders abgelegene und unübersichtliche Bereiche lassen sich dank Bewegungsmelder sehr gut schützen. Sollten unberechtigte Personen versuchen Zutritt auf einem unüblichen Weg zu erlangen, werden sie im hellen Lichtschein sofort entdeckt.



Häufig gestellte Fragen zu LED-Außenstrahlern

Lieber Solar-Leuchten oder fest angeschlossene LED-Außenstrahler im Außenbereich verwenden?

Für einen privaten Garten sind Solarleuchten mit Erdspieß und LED-Technik ideal geeignet. Besonders dann, wenn für die Beleuchtung keine hohe Lichtleistung benötigt wird. Zudem sind an den notwendigen Stellen im Garten meistens keine wetterfesten Stromanschlüsse vorhanden. Wenn eine hohe Lichtleistung benötigt wird, weil das zu beleuchtende Objekt groß und weiter entfernt ist, sind LED-Strahler mit Netzanschluss die bessere Lösung. Auch wenn die Installation aufwändiger ist.


Wie wird bei RGB-Strahlern der Farbton eingestellt?

Je nach Ausführung wird die Lichtfarbe über ein Steuergerät oder eine Fernbedienung eingestellt.


Wie viele Strahler können an einem 230 V Stromkreis angeschlossen werden?

Im Regelfall sind die einzelnen Wechselstromkreise mit 16 A abgesichert. Bei einer Betriebsspannung von 230 V ergibt das eine maximale Last von 3680 W. Die Anschlussleistung aller an diesem Stromkreis betriebenen LED-Lampen bzw. Flutlicht - Strahler darf in Summe diesen Wert nicht übersteigen.


Muss ein Außenstrahler unbedingt IP65 aufweisen?

Ein Außenstrahler muss nur dann die Schutzart IP65 aufweisen, wenn er ungeschützt außen montiert wird. Da sie strahlwassergeschützt sind, macht es den Außenstrahlern auch nichts aus, wenn sie unabsichtlich mit dem Gartenschlauch angespritzt werden. Wird der Außenstrahler nicht im Garten sondern am Haus oder außen unter dem Dach montiert, muss er nicht die Schutzart IP65 aufweisen. In diesem Fall ist die Schutzart IP44 vollkommen ausreichend.


Wieso schalten manche Bewegungsmelder oft ohne erkennbaren Grund?

Warum Bewegungsmelder scheinbar grundlos schalten kann viele Ursachen haben. Oft ist es eine falsche Ausrichtung. Dann reagieren Bewegungsmelder der LED Fluter auf Personen oder Fahrzeuge außerhalb des Grundstückes. Eine weitere Ursache könnte eine Abluftöffnung im Erfassungsbereich sein, durch die warme Luft entweicht. Aber auch Tiere wie Katzen oder Vögel können Bewegungsmelder auslösen. Selbst die Verdunstungskälte eines vorbeigewehten nassen Blattes kann bereits ausreichen, dass der Bewegungsmelder schaltet.

Interessante Außenbeleuchtung & Außenlampen:

  • LED Strahler mit Bewegungsmelder

  • LED Strahler außen

  • Brennenstuhl LED Strahler

  • Steinel LED Strahler

  • 50W LED Strahler

  • Außenleuchte mit Bewegungsmelder

  • Steinel Außenleuchte

  • Steinel Außenleuchte mit Bewegungsmelder

  • SLV Außenleuchte

%seoprefootercolumns%
Der Conrad Newsletter
Jetzt anmelden und exklusive Aktionen, aktuelle News und Angebote immer zuerst erhalten.
Jetzt anmelden
  • Filialen

  • Versandkostenfrei ab 100,00 € zzgl. MwSt.
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
  • Conrad PRO
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
1 20% Rabatt auf ausgewählte Produkte der Marken Philips und Sygonix, 10% Rabatt auf das komplette Sortiment der Marke Bosch Home Comfort - außer Artikelnummer: 2885941 and 3730522. Gültig bis 07.06.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson.  Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen..

21x pro Geschäftskunde/Privatperson: 10% Rabatt. Gültig nur auf sofort verfügbare Artikel der Marke Wiha (Lieferstatus grün). Gültig bis 31.05.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen. Aktion gültig solange Vorrat reicht. Für PRO Mitglieder gilt abweichend: 15% Rabatt auf Artikel der Marke Wiha.

5 Gratiszugabe Einhell 4511627 Aktion SEALED PXC Plus A1 X-Change Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 101,14 € brutto (84,99 € netto): 1x pro Geschäftskunde bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Einhell Professional Aktionsprodukts. Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de, jedoch nur solange der Vorrat. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Teilnahmebedingungen
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
  • Widerruf einreichen

  • Verträge kündigen

Produktvergleich
Merkliste