Ein dunkelblauer Banner zeigt „Conrad PRO“ mit einem gelben Pfeil nach rechts. Linkt zum Service Conrad PRO
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
    Markenlogo von ACE mit einer grauen Umrandung. Linkt zum ACE Markenshop
    Markenlogo von UHU mit einer grauen Umrandung. Linkt zum UHU Markenshop
    Markenlogo von LEGO Educationmit einer grauen Umrandung. Linkt zum LEGO Education Markenshop
    Markenlogo von Phoenix Contact mit einer grauen Umrandung. Link zum Phoenix Contact Markenshop
    Markenlogo von Schneider Electric mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Schneider Electric Markenshop
    Markenlogo von Bosch mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Bosch Markenshop
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
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Ratgeber

Hutschienen-Netzteile sorgen für eine stabile Stromversorgung

Für eine zuverlässige und stabile Stromversorgung werden effiziente Netzteile benötigt. Besonders platzsparend sind Ausführungen, die auf die Hutschiene oder DIN-Schiene gesteckt werden. In unserem Ratgeber erfahren Sie, durch welche Besonderheiten sich Hutschienen-Netzteile auszeichnen und was es bei der Anschaffung zu berücksichtigen gilt.

  • Was ist ein Hutschienen-Netzteil?

  • Die Vorzüge eines Hutschienen-Netzteils

  • Vor- und Nachteile von Trafo und Schaltnetzteil

  • Was gibt es beim Kauf eines Hutschienen-Netzteils zu beachten?

  • Unser Praxistipp: Stromversorgung mit USV absichern!

  • Häufig gestellte Fragen zu Hutschienen-Netzteilen

TDK-Lambda Hutschienen-Netzteil


Was ist ein Hutschienen-Netzteil?

Mean Well Hutschienen-Netzteil

Ein Netzteil für die Hutschiene sorgt wie jedes konventionelle Netzteil für eine effiziente und stabile Stromversorgung. Wie der Name es bereits andeutet, wird ein Hutschienen-Netzteil einfach auf eine DIN-Schiene aufgesteckt. Bei der Hutschiene nach DIN EN 60715 handelt es sich um einen mittlerweile weltweit gültigen Standard, der nahezu überall in der Industrie zum Einsatz kommt. Ihren Namen verdankt die Schiene ihrem Querschnitt, der an einen Hut erinnert. 

Hutschienen können aus Stahl, Aluminium oder Kupfer gefertigt sein und sind in den Größen 35 x 15, 35 x 7,5 und 15 x 5 Millimetern erhältlich. Verwendet werden sie unter anderem in Schaltschränken, Verteilerschränken und vielen anderen elektrischen Systemen. Die Abmessungen eines Hutschienennetzteils fallen entsprechend sehr kompakt aus. Es gibt Hutschienennetzteile mit einer Leistung von weniger als 5 Watt bis mehr als 1000 Watt. 

Neben Netzteilen lässt sich auf einer DIN-Schiene übrigens noch eine Vielzahl weiterer Geräte und elektronischer Bauteile wie Sicherungsautomaten, Relais oder sogar ganze Industrie-PCs platzsparend unterbringen.



Die Vorzüge eines Hutschienen-Netzteils

Schalt- und Verteilerschränke, die mit einer DIN-Schiene ausgestattet sind, gibt es mittlerweile in fast jedem Industriebetrieb. Eine DIN-Schiene bietet die Möglichkeit, viele Geräte platzsparend in einem Schrank unterzubringen. Die Montage ist kinderleicht und die Verkabelung aller auf der Hutschiene befindlichen Geräte kann auf kurzen Wegen erfolgen. 

Da ein Hutschienennetzteil besonders kompakt gebaut sein muss, verfügt es über einen hohen Wirkungsgrad, um nicht unnötig Abwärme zu produzieren. Einige Netzteile ermöglichen zudem eine einfache Regelung der Ausgangsspannungen. 

LED-Netzteile verfügen über Statusanzeigen, die auf einen Blick zeigen, ob das Gerät einwandfrei funktioniert oder eine Störung vorliegt. Elektronische Schaltungen in Hutschienennetzteilen sorgen für einen Kurzschluss- und Überlast-Schutz.

Phoenix Contact Hutschienen Netzteil


Vor- und Nachteile von Trafo und Schaltnetzteil

 

Comatc Hutschienen-Netzteil

Netzteile lassen sich in Trafo-Netzteile und Schaltnetzteile unterteilen. Ein  Trafo  weist gegenüber einem Schaltnetzteil einen  deutlich einfacheren Aufbau  auf und lässt sich daher auch relativ leicht reparieren. Dafür sind die Geräte deutlich schwerer und größer. Dazu kommt, dass ein Linearnetzteil einen höheren Energieverbrauch hat. 

Dagegen sind  Schaltnetzteile  bei gleicher Leistung deutlich kompakter und leichter. W Bezug auf den  Stromverbrauch arbeiten sie wesentlich effizienter , was die Energiekosten senkt und so bares Geld spart. Allerdings ist die  verwendete Schaltungstechnik komplexer  als bei einem Trafo, was eine Reparatur erschwert. Es besteht darüber hinaus eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber hochfrequenten Einstreuungen.



Was gibt es beim Kauf eines Hutschienen-Netzteils zu beachten?

Vor dem Kauf eines Hutschienennetzteils muss die benötigte Leistung ermittelt werden. Darüber hinaus sind die minimalen und maximalen Eingangsspannungen und Ausgangsspannungen von Bedeutung. Das gilt in gleichem Maße für den maximalen Ausgangsstrom. Ein möglichst hoher Wirkungsgrad sorgt für eine geringe Temperaturentwicklung sowie für eine effiziente Nutzung der zugeführten Energie. Berücksichtigen Sie auch den zur Verfügung stehenden Raum im Schalt- oder Verteilerschrank und wählen Sie ein Netzteil mit den dazu passenden Abmessungen aus.

Die Umgebungstemperatur im Schrank spielt ebenfalls eine wichtige Rolle: Ein Netzteil bringt nur bis zu einer bestimmten Temperatur seine volle Leistung. Wird die Temperaturgrenze überschritten, ist ein Derating nötig. Das bedeutet, dass die maximal entnehmbare Leistung eingeschränkt wird. Daher sollte im Schaltschrank die kühlste Stelle ermittelt und dort das Netzteil eingebaut werden. Falls es dennoch zu thermischen Problemen kommt, ist eine aktive Belüftung des Schranks eine gute Möglichkeit, um die Temperatur zu senken. 

Bei einem Netzteil für die DIN-Schiene haben Sie Kabel mit verschiedenen Anschlussarten zur Auswahl. Die Spanne reicht von am Gehäuse angebrachten Anschlussleisten mit Push-In-Klemme über Schraubklemmen bis hin zu Klemmleisten. Vor allem wenn sich mehrere Netzteile im Schaltschrank befinden, können Geräte, die mit Status-LEDs ausgestattet sind, die Fehlersuche verkürzen. Für den Fall, dass mehrere Netzteile parallel betrieben werden sollen, ist es ratsam, sich vor dem Kauf zu vergewissern, dass das gewünschte Modell diese Funktion auch unterstützt.

Siemens Hutschienen-Netzteil


WAGO Hutschienen-Netzteil

Unser Praxistipp: Stromversorgung mit USV absichern!

Manchmal können schon relativ geringe Spannungsschwankungen der Grund dafür sein, dass ein elektrisches Gerät einfach abschaltet. Das erneute Hochfahren von Maschinen und Geräten kann unter Umständen viel Zeit beanspruchen. 

Mit einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) können Sie solchen Ausfällen entgegenwirken. Entsprechende Geräte sind auch für die Montage auf der DIN-Schiene erhältlich.



Häufig gestellte Fragen zu Hutschienen-Netzteile

Was ist ein DC/DC-Wandler?

Ein Gleichspannungswandler (DC/DC) kann eine Gleichspannung so umwandeln, dass am Ausgang des Wandlers ein höhere, niedrigere oder invertierte Gleichspannung anliegt. 

 

Was versteht man unter der Boost-Funktion bei Hutschienen-Netzteilen? 

Ein mit Boost-Funktion ausgestattetes Netzteil liefert für wenige Sekunden eine deutlich höhere Leistung, ohne dass es zu einem Kurzschluss kommt. Diese Überlast ist immer dann sinnvoll, wenn für einen kurzen Zeitraum mehr Leistung benötigt wird. Das kann etwa beim Hochfahren eines Motors der Fall sein.

%seoprefootercolumns%
Der Conrad Newsletter
Jetzt anmelden und exklusive Aktionen, aktuelle News und Angebote immer zuerst erhalten.
Jetzt anmelden
  • Filialen

  • Versandkostenfrei ab 100,00 € zzgl. MwSt.
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
  • Conrad PRO
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
1 1x pro Geschäftskunde, gültig bis 26.06.2026 auf conrad.de. 10% Rabatt bei Mindestwarenwert 100,- € zzgl. MwSt, für Conrad PRO Mitglieder: 15% Rabatt bei Mindestwarenwert 100,-€ zzgl. MwSt (Wert der behaltenen Ware nach einer etwaigen Rückgabe). Von Rabatten ausgenommen sind Artikel der Marken Apple, Samsung, BambuLab und Raspberry Pi sowie Marketplace Bestellungen (Drittanbieter), Prepaid-/ Geschenkkarten, Bücher und Conrad PRO Mitgliedsgebühr. Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen. Aktion gültig solange Vorrat reicht.

2 Rabatt nur gültig auf sofort verfügbare Artikel der Marke Benning (Lieferstatus grün). Gültig bis 28.06.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson.  Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen.
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
  • Vertrag widerrufen

  • Verträge kündigen

Produktvergleich
Merkliste