1. Start

Beliebte Kategorien:
  • Alle Produkte
  • Am häufigsten gekauft
  • Top bewertete Produkte
  • Ratgeber

Alle Produkte

bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table star tooltip warning wishlist

Am häufigsten gekauft

Am häufigsten gekauft

Top bewertete Produkte

Top bewertete Produkte

Ratgeber

Rollenschienen und Zubehör

Rollschienen ermöglichen eine effiziente und zuverlässige Beförderung von Waren und Gütern, seien es Kleinteile oder große Paletten. Sie werden in Industrie, Produktion, Handwerk und Logistik vielseitig genutzt. In unserem Ratgeber erfahren Sie, wie Rollschienen aufgebaut sind, welches Zubehör sich als praktisch erweist und worauf bei der Auswahl zu achten ist. 

  • Rollschienen & Zubehör: Fördertechnik für viele Anwendungen

  • Zum Aufbau von Rollschienen: Systemkomponenten und Zubehörteile

  • Gebräuchliche Arten von Rollschienen im Überblick

  • Röllchenleisten für den Transport leichter Güter

  • Kaufkriterien für Rollschienen & Zubehör – worauf kommt es an?

  • Unser Praxistipp: Kugellager für optimale Laufeigenschaften

  • FAQ – häufig gestellte Fragen zum Thema Rollschienen & Zubehör

Rollschienen


Rollschienen & Zubehör: Fördertechnik für viele Anwendungen

Rollschienen ermöglichen eine effiziente und zuverlässige Beförderung von Waren und Gütern in unterschiedlichen Umgebungen. Sie zeichnen sich durch eine hohe Tragfähigkeit aus und sind zuverlässige Lösungen, wenn es um den Transport schwerer Lasten geht. Da Rollschienen sowohl horizontale als auch vertikale Bewegungsaufgaben erfüllen können, sind die Einsatzgebiete sehr vielfältig. So werden sie breit in der Automatisierungstechnik, im Maschinen- und Anlagenbau, in der Produktion und in der Logistik genutzt. Rollschienen können Bestandteile von Kabeltrommeln, Förderbändern, Rollenbahnen oder komplexeren Bewegungssystemen sein, wie sie etwa in der Robotik benötigt werden. Mit ihrer Hilfe lassen sich Nachschub- und Durchlaufsysteme sowie ganze Förderanlagen bauen, die sich über die gesamte Lager- und Produktionsfläche erstrecken. Rollenbahnen sind für den Einsatz in industriellen Umgebungen prädestiniert und helfen dabei, Produktivität und Effizienz von Arbeitsabläufen zu steigern.



Zum Aufbau von Rollschienen: Systemkomponenten und Zubehörteile

Rollschienen

Rollschienen sind in vielen Ausführungen erhältlich, haben aber im Wesentlichen den gleichen Aufbau. Die Basis bildet eine Führungsschiene, die üblicherweise aus Stahl oder Aluminium besteht, also einem Material, das fest und widerstandsfähig genug ist, um der Rollschiene insgesamt die nötige Tragfähigkeit und Stabilität zu verleihen. Je nach Anforderung an die Belastbarkeit sind Schienen mit unterschiedlichen Profilen und in verschiedenen Größen erhältlich. Die Führungsschiene ist mit beweglichen Rollen ausgestattet, die die Last aufnehmen. Sie laufen reibungsarm in der Schiene, um Verschleißerscheinungen vorzubeugen und einen flüssigen Transport zu ermöglichen. Rollen und Schiene müssen mit der Traglast, der Transportgeschwindigkeit und den Umgebungsbedingungen umgehen können. Die Laufeigenschaften und die Tragfähigkeit werden auch von der Art der Rollenlagerung (Gleitlager, Kugellager etc.) bestimmt.

Neben grundlegenden Komponenten gibt es eine Reihe von Zubehörteilen, ohne die ein sicherer Betrieb nicht möglich wäre. Dazu gehören Endanschläge, Bremsbleche und Sperren sowie Kantenschutzvorrichtungen. Endanschläge für Rollschienen werden montiert, um zu verhindern, dass die Rollen am Ende der Führungsschiene herausfahren. Bremsbleche und Sperren für Rollschienen haben den Zweck, die Bewegung auf der Rollschienenführung zu verlangsamen, um eine bessere Kontrolle über den Transportvorgang zu haben. Sperren können als physische Barrieren an ausgewählten Punkten entlang der Schiene eingesetzt werden. Sie eignen sich auch für den Einsatz in automatisierten Systemen, bei denen es auf eine sehr exakte Positionierung ankommt. Ein Kantenschutz für Rollschienen erfüllt zwei Funktionen. Zum einen schützt er die Kanten des Schienensystems vor Stößen, Kratzern und anderen Beschädigungen durch das Fördergut, zum anderen erhöht er die Arbeitssicherheit, indem er als Abdeckung fungiert und das Verletzungsrisiko durch scharfe Kanten für Mitarbeitende verringert. 

Darüber hinaus gehören Schienenverbinder und Spreizsicherungen zu essenziellem Zubehör für Rollschienen. Schienenverbinder ermöglichen es, mehrere Schienensegmente zu verbinden und die Förderstrecke zu verlängern. Spreizsicherungen werden eingesetzt, um Rollschienen seitlich zu stabilisieren und ein Auseinanderspreizen unter der Last zu verhindern. Das trägt dazu bei, die korrekte Ausrichtung der Schiene aufrechtzuerhalten. Bei Bedarf können auch Rolltische auf der Führungsschiene montiert werden. Sie bieten eine durchgehende Arbeits- und Förderfläche und können beispielsweise als bewegliche Montage- oder Verpackungsstationen genutzt werden.



Gebräuchliche Arten von Rollschienen im Überblick

Rollschienen können in ihrer Ausstattung variieren und eignen sich für unterschiedliche Aufgaben. Die größte Flexibilität bieten Universal-Rollschienen, bei denen sich die Rollen bedarfsweise austauschen lassen. Sie können für verschiedene Transportaufgaben eingesetzt werden und sind meist für die Beförderung von leichten bis mittelschweren Fördergütern ausgelegt. Colli-Rollschienen sind auf den Transport von Verpackungseinheiten (fachsprachlich Colli) optimiert und in vielen Bereichen der Förder- und Lagertechnik einsetzbar. Der Antrieb erfolgt häufig durch Schwerkraft. Das bedeutet, die Schienen werden in einem leichten Gefälle installiert, so dass sich das Fördergut eigenständig vom höchsten zum tiefsten Punkt bewegt. Colli-Rollschienen können leicht umkonfiguriert und erweitert werden und lassen sich geradlinig, in Kurven oder in komplexen Routen anordnen. Damit können sie besser auf individuelle Standortgegebenheiten und Transportwege angepasst werden als Linearführungschienen, mit denen nur gerade Strecken realisierbar sind. 

Colli-Rollschiene

Weitere Ausführungen von Rollschienen sind Allseiten-Rollschienen und Allweg-Rollschienen. Sie sind mit Rollen ausgestattet, die sich in alle Richtungen bewegen können. Dadurch ist es möglich, Transportgüter beliebig zu drehen und seitwärts, vorwärts oder rückwärts zu befördern, was sich beispielsweise beim Sortieren als vorteilhaft erweist. Für den Transport von schweren Gütern sind Schwerlast-Rollschienen die richtige Wahl, die speziell für eine hohe Lastaufnahme konzipiert sind. Sie können mit Stahlrollen oder Kunststoffrollen ausgestattet sein. Kunststoffrollen sind schonender zum Fördergut und daher auch für den Transport empfindlicher Waren geeignet, die bei Kontakt mit Stahl Beschädigungen davontragen könnten. Gebräuchlich sind vor allem Schwerlast-Rollschienen mit Polyamidrollen und Schwerlast-Rollschienen mit Polyurethanrollen. Polyamid und Polyurethan sind beide sehr strapazierfähige Kunststoffe mit wenig Abrieb, die einen leichten Lauf ermöglichen. 

Auf den Transport von Paletten sind Paletten-Rollschienen ausgerichtet. Mit ihrer Hilfe können beispielsweise Euro-Paletten, Industriepaletten oder Gitterboxen längs oder quer befördert werden. Auch für Paletten-Rollschienen gibt es allerhand Zubehör, das es ermöglicht, individuelle Anpassungen vorzunehmen. Mit einer Rücklaufsperre für Paletten-Rollschienen beispielsweise wird die Bewegung der Rollen auf eine Richtung begrenzt, so dass der Lauf in die entgegengesetzte Richtung nicht mehr möglich ist. Dadurch lässt sich der Warenfluss besser kontrollieren. Ein Unterbau für Paletten-Rollschienen sorgt hingegen für mehr Stabilität. Er stützt die Rollschiene zusätzlich und ermöglicht es, sie anzuheben. Das kann nützlich sein, wenn die Rollschiene keine Spindel zur Höhenverstellung hat. Ein Rollenschutz für Paletten-Rollschienen verhindert, dass Staub, Schmutz oder andere Fremdkörper in die Rollenmechanik gelangen und die Rollen durch Stöße oder Schläge des Transportguts beschädigt werden oder sich abnutzen.



Röllchenleisten für den Transport leichter Güter

Röllchenleisten

Röllchenleisten sind – wie der Name schon andeutet – mit kleineren Röllchen ausgestattet und tendenziell dem Transport leichter Güter auf kurzen Förderstrecken vorbehalten. Sie kommen häufig zu Kommissionier-, Sortier- und Verpackungszwecken zum Einsatz, indem sie Waren in entsprechende Behältnisse (Kartons, Transportkästen) bewegen. Röllchenleisten werden üblicherweise in Verbindung mit anderen Fördersystemen verwendet und können als Führungsschienen in Verpackungsmaschinen eingebaut werden. Neben Röllchenleisten mit Stahlröllchen sind Röllchenleisten mit Kunststoffröllchen, etwa aus Polypropylen, gebräuchlich, die schonend zu empfindlichen Oberflächen sind. 

Einen besonders sicheren Transport ermöglichen Röllchenleisten mit Spurkranzröllchen. Spurkranzröllchen übernehmen eine zusätzliche Führungsfunktion und sorgen für einen präzisen Lauf entlang der Leiste. Dank ihrer ausgeprägten Seitenkante können Fördergüter wie Pakete nicht herunterfallen, wenn sie über eine geneigte Durchlaufebene transportiert werden. Für die Befestigung der Röllchen innerhalb der Leiste erweisen sich Federklammern als praktisch. Üblicherweise lassen sich Federklammern für Röllchenleisten ohne spezielles Werkzeug anbringen, was die Montage und Demontage erleichtert.



Kaufkriterien für Rollschienen & Zubehör – worauf kommt es an?

Bei der Auswahl von Rollschienen sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Zunächst einmal muss die Schiene zur Anwendung passen. Das heißt in erster Linie, dass sie für die zu erwartende Last ausgelegt sein muss. Im Normalfall ist es kein Problem, Rollschienen miteinander zu kombinieren. Auf diese Weise ist es möglich, individuelle Lösungen zu entwickeln, die auf die Anforderungen und Komplexität der Förderstrecke abgestimmt sind. Alternativ können Rollschienen mehrreihig angeordnet oder zu mobilen Transportsystemen umfunktioniert und mit einem Griff ausgestattet werden. 

Was das zugrundeliegende Material betrifft, bestehen Schienenkorpus, Achsen und Rahmen für gewöhnlich aus verzinktem Stahlblech oder eloxiertem Aluminium, während die Rollen aus Stahl oder Kunststoff gefertigt sind. Kunststoffrollen sind für den Transport empfindlicher Güter zu bevorzugen. Je nach Einsatzumgebung kann auch die Lautstärke ein Kriterium sein. Kunststoffrollen laufen im Regelfall ruhiger als Stahlrollen und sind daher die richtige Lösung, wenn Lärmprävention an erster Stelle steht. Die Umgebungsbedingungen (hohe Luftfeuchte, Kontakt mit Flüssigkeiten/Chemikalien etc.) haben ebenfalls Einfluss darauf, welches Material sich am besten eignet. Wichtig ist, dass die Rollen die nötige Gleitfähigkeit aufweisen, um einen effizienten Betrieb zu ermöglichen.

Colli-Rollschiene mit Endanschlag

Des Weiteren gilt es die Abmessungen in den Blick zu nehmen. Länge und Breite der Rollschiene müssen auf das Platzangebot, die erforderliche Wegstrecke und die zu transportierenden Güter abgestimmt sein. Ebenso muss auf die richtige Teilung, also den Abstand der Rollen oder Röllchen auf der Schiene, geachtet werden. Größere Abstände bedeuten weniger Rollen, was sich meist in einem günstigeren Preis bemerkbar macht. Bei geringeren Abständen ist die Anzahl an Rollen größer. Das geht mit höheren Anschaffungskosten einher, hat aber auch den Vorteil, dass sich die Last gleichmäßiger verteilt, was der Tragfähigkeit zugutekommt. 

Darüber hinaus ist zu überlegen, welcher Antrieb den Bedürfnissen und Anforderungen am meisten entgegenkommt. Passive Rollschienen, die die Schwerkraft als Antrieb nutzen, kommen ohne Strom aus, was auf Dauer Kosten spart. Sie funktionieren aber nur, wenn sie in einem Neigungswinkel installiert werden. Es muss ein Gefälle realisierbar sein, damit das Fördergut durch die Schwerkraft vom höchsten bis zum tiefsten Punkt bewegt werden kann. Ist das nicht möglich oder müssen Steigungen überwunden werden, sind aktive Rollschienen mit elektrischem Antrieb die richtige Wahl. 

Bei der Auswahl von Rollschienenzubehör kommt es in erster Linie auf Funktionalität und Kompatibilität an. Für die Erstausstattung kann sich der Kauf eines Sets lohnen, das mehrere Schienenabschnitte, Verbinder, Endkappen, Bremsbleche usw. enthält. 




Unser Praxistipp: Kugellager für optimale Laufeigenschaften

Kugellager sind die Königsklasse unter den Rad- und Rollenlagern. Sie zeichnen sich durch eine hohe Tragfähigkeit und sehr gute Laufeigenschaften selbst bei höheren Geschwindigkeiten aus. Aus diesem Grund sind Rollschienen mit Kugellager für technisch anspruchsvolle Aufgaben und Schwerlastanwendungen die ideale Lösung. Gleitlager und Rollenlager empfehlen sich eher für den Transport von leichten bis mittelschweren Lasten. 



FAQ – häufig gestellte Fragen zum Thema Rollschienen & Zubehör

Welche Vorteile bieten Aluminium-Rollschienen gegenüber Stahl-Rollschienen?

Aluminium-Rollschienen sind leichter als Stahl-Rollschienen und eignen sich daher gut für Anwendungen, in denen es auf das Gewicht ankommt.
 

Wie wähle ich die passenden Tragrollen für meine Rollschienen aus?

Die Auswahl der Tragrollen richtet sich nach der maximalen Last, der Art der zu transportierenden Güter, den Betriebsbedingungen und den spezifischen Anforderungen der Anwendung. Es ist wichtig, dass die Rollen die Last gleichmäßig verteilen und sich durch einen reibungslosen Lauf auszeichnen.
 

Wie integriere ich Rollschienen in meine Werkstatteinrichtung zur Effizienzsteigerung?

Rollschienen können in Werkstätten integriert werden, um Werkzeuge, Materialien und Werkstücke zwischen verschiedenen Arbeitsbereichen zu transportieren. Planen Sie das Layout sorgfältig, um Engpässe zu minimieren, und wählen Sie die passende Rollschienenart und -größe für Ihre spezifischen Bedürfnisse aus.
 

Wie verhalten sich Kugelrollen in Sachen Geschwindigkeit und Präzision?

Kugelrollen ermöglichen eine präzise Bewegung in Fördersystemen, bieten aber bei hohen Geschwindigkeiten oder unter sehr schweren Lasten weniger Kontrolle als andere Rollentypen.