Wählen Sie Geschäftskunde oder Privatkunde, um Preise ohne oder mit Mehrwertsteuer zu sehen.
Geschäftskunde
Privatkunde

Wissenswertes zu 3D Drucker Erweiterungen

Was ist 3D-Druck?

Mit 3D-Druckern ist es relativ einfach möglich, dreidimensionale Objekte zu produzieren, zum Beispiel Spielzeuge, Schmuck und Objekte für den Modellbau. Der eigenen Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt.

Der Druck erfolgt meist durch das Auftragen eines thermisch verflüssigten Druckmediums – sogenannter Drucker-Filamente  – auf einer Grundplatte. Dort erkaltet das Medium und erhält daraufhin die nächste Druck-Schicht aus dem verflüssigten Material. Die formbestimmende Druckmenge wird durch eine Drucksoftware gesteuert, die auf eine Design-Datei zurückgreift. Das Druck-Verfahren der bei uns erhältlichen 3D-Drucker trägt die Bezeichnung „Fused Deposition Modeling“ (Abkürzung FDM, auf Deutsch „Schmelzschichtung“).

Doch es gibt Beschränkungen: durch die Größe des Druckers oder die eingesetzten Materialien einerseits für das zu modellierende Objekt, andererseits aufgrund der technischen Ausstattung des 3D-Druckers selbst. 

Mit diversen Erweiterungen für 3D-Drucker lassen sich die Möglichkeiten bei 3D-Druck in vielerlei Hinsicht erweitern. Dabei werden zum Teil bekannte technische Verfahren zur Materialbearbeitung wie Bohren, Drehen oder Fräsen eingesetzt, aber auch Ergänzungen bereitgestellt, die die Arbeit erleichtern oder die geometrischen Abmaße des Druckers verändern beziehungsweise vergrößern.

Welche 3D Drucker Erweiterungen gibt es?

Viele Einzelteile in dieser Kategorie sind als Zubehör für komplexere Erweiterungen oder als Ersatzteile im Falle von Verschleiß gedacht. Aus der Fülle der 3D Drucker Erweiterungen seien folgende Arten beispielhaft für die große Vielfalt an erhältlichen Produkten aufgeführt


Gravieren und Fräsen

Die Palette reicht von kleinen Fräsmaschinen bis zu Fräsnutentischen, Fräshalterungen und kompletten Umbau-Sets. Mit solchen Erweiterungen können Sie nachträglich Formen verändern und unter anderem Oberflächen glätten. Darüber hinaus kann die 3D-Funktionalität des Druckers ausgenutzt werden, um computergesteuert einfache Gravier- und Fräsarbeiten ebenfalls in 3D selber auszuführen. Das eignet sich zur Herstellung von präzisen Prototypen, individuellen Mustern und Objekten für Modellbau, Architektur und Hobbybereich aus Materialien wie Holz, Kunststoff, glasfaserverstärktem Kunststoff oder Aluminium.

Wie Sie Ihren 3D Drucker Renkforce RF2000 zu einer CNC-Fräse umbauen, sehen Sie in dieser detailierten Video-Anleitung unserer Conrad Academy: 

Nutzung von Cloud-Diensten

Mit einer entsprechenden Printbox wird Ihr 3D-Drucker über LAN oder WLAN mit Ihrem Netzwerk und damit mit der sogenannten Print-Cloud verbunden. Damit können Sie alle wichtigen Funktionen von jedem internetfähigem Gerät aus steuern. Mit Profilen, die Sie für den Drucker und das Druck-Filament anlegen sowie der STL-Druck-Datei in der Cloud steht ein einmal hochgeladenes Modell jederzeit wieder zum Druck zur Verfügung.

Einhausungen

Damit schützen Sie die Drucker-Mechanik vor versehentlichen Eingriffen. Zusätzlich sorgt ein Gehäuse für konstante Umgebungsbedingungen und es verringert die hörbaren Betriebsgeräusche des 3D-Druckers.

Beleuchtungslösungen

Mithilfe von LEDs wird die Oberfläche unter dem Druckkopf ohne störende Schatten beleuchtet. Damit wird das Einstellen der perfekten Druckkopf-Höhe bei schlechter Beleuchtung wesentlich vereinfacht. Die Beleuchtung kann direkt und ohne Löten mit der Treiberplatine verbunden werden.

Separate Controller

Mit Controller-Modulen druckt der 3D-Drucker direkt von einer SD-Karte – ohne Verbindung zum Computer. Zusätzlich gibt es eine Echtzeit-Temperaturanzeige und Ansteuerung des Extruders und der Temperatur des Heizbettes.

Sonstige 3D Drucker Erweiterungen

  • Ersatz- und Austausch-Druckköpfe und -düsen
  • Krepp-Klebeband als alternative Druckunterlage; hält Kunststoffteile sicher auf dem Druckbett
  • Glas-Panels aus Hartglas für ein komplett glattes und nivelliertes Druckbett; das Spezialglas ist weniger zerbrechlich als herkömmliches Fensterglas
  • Druckbettfolien und -matten: hitzebeständige und widerstandsfähige Oberflächen für verschiedene Temperaturbereiche, verträgt zahlreiche Drucke bei ausgezeichneter Materialhaftung
  • Werkzeugset zum Montieren und Demontieren der Drucker und deren Erweiterungen, ohne Schraubköpfe, Schlitze, Gewinde oder Gehäuse zu beschädigen

Nutzen Sie die umfangreiche Dokumentation der Anbieter, um sich über die Produkt-Details der 3D-Drucker-Erweiterungen zu informieren. Sie finden diese auf der jeweiligen Produktseite in unserem Shop.

Was ist beim Umgang mit 3D Drucker Erweiterungen zu beachten?

Beim Umgang mit 3D-Druckern gilt es einiges zu beachten. Das gilt zunächst für die allgemeine Sicherheit bei der Arbeit mit 3D-Druck-Maschinen, die Luftemission und die Raumluftqualität durch den Ausstoß an ultrafeinen Partikeln. Die Drucker und die verwendeten Materialien sollten von einer externen Prüfstelle geprüft und zertifiziert sein.

Halten Sie sich exakt an die Bedienungsanleitung des verwendeten Druckers und der benutzten Erweiterung(en) sowie die darin beschriebenen Sicherheitsvorkehrungen.

Fassen Sie während des Betriebs niemals in das Gerät hinein und halten Sie ausreichenden Abstand zu bewegten und rotierenden Drucker-Teilen. Berühren Sie nie das Werkstück, um es zum Beispiel zu vermessen, während das Gerät in Betrieb ist.

Computergesteuertes Gravieren und Fräsen erfordert entsprechendes Fachwissen und fundierte Materialkenntnisse. Informieren Sie sich vor der Verwendung von 3D-Druckern eingehend hierüber, um zufriedenstellende Ergebnisse zu erzielen und Sicherheit bei der Arbeit zu gewährleisten.

Vor Wartungs- und Reinigungsarbeiten müssen Sie den Drucker und die Erweiterungen vom Stromversorgungsnetz trennen und abkühlen lassen.

Wenn Personen in Kontakt mit den 3D Drucker Materialien beziehungsweise daraus entweichenden Dämpfen oder Partikeln kommen, sind Maßnahmen der Ersten Hilfe zu ergreifen. Ziehen Sie im Zweifelsfall – auch zu Ihrer eigenen Sicherheit – ärztliche Hilfe hinzu.

Unser Praxistipp

Falls Sie bereits über eine umfangreiche Heimwerkerausrüstung verfügen, lohnt ein genauer Blick in die Drucker-Dokumentation, um festzustellen, ob möglicherweise Geräte aus Ihrem Bestand mit dem Zubehör aus unserem Shop in einen 3D-Drucker integriert werden können.

           

Conrad Electronic SE benötigt für einzelne Datennutzungen Ihre Einwilligung, um die Funktion der Website zu gewährleisten und Ihnen unter anderem Informationen zu Ihren Interessen anzuzeigen. Mit Klick auf "Zustimmen" geben Sie Ihre Einwilligung dazu. Ausführliche Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Sie haben jederzeit die Möglichkeit Ihre Zustimmung in der Datenschutzerklärung zurück zu nehmen.
Ablehnen
Zustimmen