Markenlogo von Phoenix Contact mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Phoenix Contact Markenshop
    Markenlogo von FESTO mit einer grauen Umrandung. Linkt zum FESTO Markenshop
    Markenlogo von Schneider Electric mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Schneider Electric Markenshop
    Markenlogo von UHU mit einer grauen Umrandung. Link zum UHU Markenshop
    Markenlogo von Fluke mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Fluke Markenshop
    Markenlogo von Ledlenser mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Ledlenser Markenshop
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
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Ratgeber

Wissenswertes zu Sicherheitsrelais

In Produktionsumgebungen verfügen Anlagen, von denen Gefahren ausgehen können, über Sicherheitsmechanismen. Das sind beispielsweise Not-Aus-Funktionen. Diese automatisch oder auf manuelle Eingriffe reagierenden Systeme arbeiten nicht generell fehlerfrei. Um sich dennoch auf so weit wie  möglich auf den Schutz verlassen zu können, gibt es Sicherheitsrelais.

In welchen Bereichen sie notwendig sind, wie sie funktionieren und welche Typen und Bauformen es gibt, das erfahren Sie in diesem Ratgeber.

  • Das sind Sicherheitsrelais

  • Auswahl an Richtlinien für Verwendung von Sicherheitsrelais

  • Einsatzbereiche von Sicherheitsrelais

  • Vorteile von Sicherheitsrelais

  • Aufbau und Funktion von Sicherheitsrelais

Sicherheitsrelais


Das sind Sicherheitsrelais

Ein Sicherheitsrelais ist eine elektrische Sicherheitskomponente, die in Maschinen und Anlagen zur Überwachung bestimmter Sicherheitsfunktionen eingesetzt wird. Es handelt sich um ausfallsichere Geräte mit zwangsgeführten Kontakten, die auch dann noch funktionieren, wenn eine Komponente ausfällt.

Sicherheitsschaltgeräte sind typischerweise an Maschinen in Produktionsumgebungen zu finden, die über bewegliche Teile verfügen oder eine potenzielle Gefahr für das Bedienpersonal darstellen. 

Sie überwachen Not-Aus-Schalter und Not-Halt-Taster, Schutztüren, Lichtvorhänge bzw. Lichtschranken, Druckmatten, mechanische Verriegelungen und zeitverzögerte Sicherheitsfunktionen. Sicherheitsschalter überwachen den Zustand der einzelnen Komponenten und geben Rückmeldung darüber, ob sich ein Stromkreis in einem sicheren Betriebszustand befindet. In einem Sicherheitsstromkreis wird in der Regel eine Kombination aus verschiedenen Sicherheitskomponenten verwendet.



Auswahl an Richtlinien für Verwendung von Sicherheitsrelais

Sicherheitsrelais

Sicherheitsrelais gibt es in so gut wie jeder Produktions- oder Verarbeitungsmaschine, die eine mechanische Bewegung ausführt, Elektromotoren enthält oder Schutzvorrichtungen benötigt. Um diese Geräte zu verwenden, sind gute Kenntnisse der Sicherheitstechnik und der aktuellen Normen für Maschinensicherheit und Schutzvorrichtungen nötig. Die entsprechenden Richtlinien finden sich in folgenden Normen:

  • EN ISO 13849 Sicherheit von Maschinen – sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen
  • EN 60204 - Sicherheit von Maschinen – elektrische Ausrüstung von Maschinen
  • EN 61508 - Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme


Nur Produkte, die nach solchen Vorschriften zertifiziert sind, lassen sich als Sicherheitsrelais verwenden
. Als als Maß für Sicherheit und Zuverlässigkeit wird die Sicherheitsstufe oder auch der Sicherheits-Integrationslevel – englisch Safety Integrity Level oder kurz SIL – angegeben.

Definiert ist diese international nach der Norm IEC 61508 / IC 61511 und besitzt vier Stufen. Höchste Sicherheitsstufe ist die Stufe 4, die bei den meisten Sicherheitsschaltern anzutreffen ist.



Einsatzbereiche von Sicherheitsrelais

Sicherheitsrelais schützen sowohl die Maschine als auch den Bediener und vermeiden so eine kostspielige Wartung oder den Austausch von Geräten. Typische Funktionen sind die kontrollierte Unterbrechung einer Maschine oder eines Geräts, um deren Bewegungen sicher zu stoppen. Sie können auch als Notabschaltmechanismus eingesetzt werden, indem sie die Stromzufuhr zu bestimmten Systemen oder Geräten unterbrechen, die Position beweglicher Schutzeinrichtungen überwachen, deren Schließung während des Zugangs unterbrechen oder eine Notabschaltung durchführen.

Im Falle einer Gefahr arbeitet ein Sicherheitsrelais, um das Risiko auf ein akzeptables Maß zu reduzieren. Wird ein Fehler erkannt, leitet das Sicherheitsrelais eine sichere und zuverlässige Reaktion ein. Mehrere Sicherheitsrelais lassen sich zusammengeschalten, um ein System oder eine Maschine vollständig zu überwachen.



Vorteile von Sicherheitsrelais

Ausfallsicherheit

Wenn das Sicherheitsrelais nicht funktioniert, läuft auch die Maschine nicht. Eine solche Schutzeinrichtung ist eine Notwendigkeit für alle Geräte, die sich bewegen oder bei denen jemand Zugang zu beweglichen Teilen beziehungsweise Komponenten haben könnte.

Schlankes und kompaktes Design

Selbst eine ganze Reihe von Sicherheitsgeräten lassen sich auf wenig Raum in einem Schaltschrank unterbringen. Sicherheitsrelais sind in der Regel kleine und schlanke Komponenten, die nur wenig Platz beanspruchen.



Aufbau und Funktion von Sicherheitsrelais

Elektromagnetisch

Eisenkerne, Spulen, Anker, Kontaktzungen und andere Komponenten bilden ein elektromagnetisches Relais. Ein bestimmter Strom fließt durch die Spule, solange an beiden Enden der Spule eine bestimmte Spannung anliegt. Der Anker überwindet die Anziehungskraft der Rückstellfeder und zieht sich an den Kern, wodurch der Anker dank der elektromagnetischen Kraft angetrieben wird. Der bewegliche Kontakt – in der Regel der Öffner – wird mit dem statischen Kontakt – dem Schließer – zusammengebracht. Die elektromagnetische Anziehungskraft verschwindet, wenn die Spule stromlos wird, und der Anker kehrt unter der Reaktionskraft der Feder in seine ursprüngliche Position zurück. Der bewegliche Kontakt und der ursprüngliche statische Kontakt werden dabei freigegeben.
 

Thermisch

Das thermische Reed-Relais ist ein neuartiger thermischer Schalter, der die Temperatur mithilfe von temperaturempfindlichen magnetischen Materialien erkennt und steuert. Das Gerät besteht aus einem Magnetring, der auf Temperaturschwankungen reagiert, einem konstanten Magnetring, einem Reed-Schalter, einer wärmeleitenden Montageplatte, einem Kunststoffsubstrat und verschiedenen anderen Komponenten. Die vom konstanten Magnetring erzeugte Magnetkraft treibt den Schaltvorgang des thermischen Reed-Relais anstelle der Spulenerregung an. Die Eigenschaften des temperaturempfindlichen Magnetrings entscheiden darüber, ob der Konstantmagnetring eine magnetische Kraft auf den Reed-Schalter ausüben kann.
 

Elektronisch

Sicherheitsrelais auf Halbleiterbasis sind ferngesteuerte Ein/Aus-Schalter mit vollständiger galvanischer Trennung von Eingang und Ausgang. Am Ausgang wird keine Stromversorgung benötigt. Die Verwendung eines solchen Relais ermöglicht die Steuerung eines Hochleistungssignals zum Beispiel von einem Mikroprozessor mit geringem Stromverbrauch und bietet gleichzeitig eine galvanische Isolierung zwischen dem logischen Teil der Schaltung und den Hochleistungssignalen.  Diese Isolierung bietet dem Benutzer Schutz vor elektrischen Schlägen und schützt die Elektronik vor Schäden durch Hochspannungsspitzen. Typische Einsatzgebiete sind Photovoltaik-Anlagen.

Der Conrad Newsletter
Jetzt anmelden und exklusive Aktionen, aktuelle News und Angebote immer zuerst erhalten.
Jetzt anmelden
  • Filialen

  • Versandkostenfrei ab 119,00 € (netto 100,00 €)
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
  • Playstation
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
1 Rabatt nur gültig auf ausgewählte und sofort verfügbare Artikel der Marke DeWalt (verfügbarer Lagerbestand). Gültig bis 12.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

Gratiszugabe 3639913 DEWALT DCB182-XJ Werkzeug-Akku 18V 4.0 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 249 € brutto (209,24 € netto): 1x pro Geschäftskunde/Privatperson bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren DeWalt Aktionsprodukts. Gültig bis 12.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

Gratiszugabe 3639912 DEWALT Akkupack-Ladegerät DCB1104M2-QW inkl. 2. Akku ab einem Mindestbestellwert von 349 € brutto (293,28 € netto): 1x pro Geschäftskunde/Privatperson bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren DeWalt Aktionsprodukts. Gültig bis 12.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

² Gratiszugabe 2793819 Bosch Home and Garden 1600A02625 Werkzeug-Akku und Ladegerät 18 V 2.5 Ah Li-Ion: 1x pro Geschäftskunde/Privatperson bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Bosch Home and Garden Aktionsprodukts. Gültig bis 05.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

3 Rabatt nur gültig auf ausgewählte Office Produkte. Gültig bis 05.04.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson. Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen.

5 Gratiszugabe Einhell 4511627 Aktion SEALED PXC Plus A1 X-Change Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 149,99 € brutto (126,04 € netto): 1x pro Geschäftskunde bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Einhell Professional Aktionsprodukts. Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de, jedoch nur solange der Vorrat. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Teilnahmebedingungen