Ein dunkelblauer Banner zeigt „Conrad PRO“ mit einem gelben Pfeil nach rechts. Linkt zum Service Conrad PRO
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
    Markenlogo von ACE mit einer grauen Umrandung. Linkt zum ACE Markenshop
    Markenlogo von UHU mit einer grauen Umrandung. Linkt zum UHU Markenshop
    Markenlogo von LEGO Educationmit einer grauen Umrandung. Linkt zum LEGO Education Markenshop
    Markenlogo von Phoenix Contact mit einer grauen Umrandung. Link zum Phoenix Contact Markenshop
    Markenlogo von Schneider Electric mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Schneider Electric Markenshop
    Markenlogo von Bosch mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Bosch Markenshop
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
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Ratgeber

Aderendhülsen » Die zuverlässigen Klemmhilfen für Litzendrähte

Damit elektrotechnische Anlagen auf lange Sicht zuverlässig laufen, müssen die Klemmstellen der Verdrahtung eine dauerhafte Kontaktsicherheit bieten. Werden statt massiver Stromleiter flexible Litzen verwendet, kann das sehr schnell zu Problemen führen. Denn die Klemmschrauben können beim Festziehen die zum Teil sehr dünnen Drähte der Litzenleitung beschädigen.

Aus diesem Grund wurden die offenen Litzenenden früher verlötet. Allerdings war das bereits damals keine gute Lösung. Denn unter Druck und hohen Temperaturen zeigt Lötzinn ein ausgeprägtes Fließverhalten.

Zudem sorgt die Kapillarwirkung dafür, dass beim Verlöten heißes Lot unter die Isolierung fließt und dort für eine Verhärtung der flexiblen Litze sorgt. In Verbindung mit Vibrationen ist es dann nur eine Frage der Zeit, bis die Litzenleitung bricht.

Wesentlich besser funktionieren Aderendhülsen. Gerne erklären wir Ihnen, warum das so ist und worauf Sie beim Einsatz achten sollten.

Gecrimpte Aderendhülse mit roter Fassung an einem violetten Kabel, veranschaulicht die sichere Verbindung von feinen Litzen für die Elektroinstallation.
  • Was sind Aderendhülsen?

  • Warum braucht man Aderendhülsen?

  • Welche Aderendhülse für welchen Querschnitt?

  • Wie kann man Aderendhülsen crimpen?

  • Was muss beim Quetschen von Aderendhülsen beachtet werden?

  • Aderendhülsen-Sets für Kabel in den gängigsten Größen 

  • Häufig gestellte Fragen zu Aderendhülsen



Was sind Aderendhülsen?

Aderendhülsen sind kleine Metallrohre, die vorzugsweise aus galvanisch verzinntem Kupfer bestehen. Die Hülsen werden über die abisolierten Enden von Litzen gestülpt und danach mit einer speziellen Aderendhülsenzange verpresst. Fachleute bezeichnen den Pressvorgang auch als Crimpen.

Je nach Einsatzzweck gibt es die Aderendhülsen isoliert und unisoliert. Im Gegensatz zu den unisolierten Aderendhülsen, die nur aus dem Rohr bestehen, sind die isolierten Aderendhülsen mit einem zusätzlichen Schutzkragen versehen.

Die abisolierten Aderenden werden durch den Schutzkragen hindurch in die Hülse gesteckt. Dadurch ist das Kabelende bestens vor Beschädigungen beim Klemmvorgang geschützt. Weil die Leiterisolierung mit in den Hülsenkörper eintaucht, wird der Übergang zur Ummantelung zusätzlich gestützt und isoliert. Daher wird alternativ auch vom Isolierkragen gesprochen, der zudem als Knickschutz für die Leitung dient.

Die unterschiedlichen Farben der Kunststoffkrägen zeigen an, für welchen Kabelquerschnitt die Aderendhülse geeignet ist.

Zwei Aderendhülsen-Sets mit isolierten und unisolierten Aderendhülsen in verschiedenen Farben für unterschiedliche Kabelquerschnitte.


Warum braucht man Aderendhülsen?

Zwei Hände verbinden ein abisoliertes Kabel und eine rote Aderendhülse, um eine professionelle und sichere elektrische Verbindung zu schaffen.

Litzenleitungen haben eine oder mehrere elektrisch leitende Adern, die mit Kunststoff ummantelt sind. Damit die Litzenleitung flexibel ist, bestehen die einzelnen Adern aus vielen extrem dünnen Drähten. Diese können beim Anschließen durch die Klemmschraube leicht beschädigt werden.oder die Drähtchen weichen dem Klemmdruck der Schraube seitlich aus. Dann nehmen sie nicht mehr wirksam an der Stromübertragung teil.

Im schlimmsten Fall werden einzelne dünne Drähte nicht in die Öffnung der Klemme eingeführt und stehen seitlich ab bzw. schauen aus der Klemmöffnung heraus. Dadurch besteht neben der Kurzschlussgefahr auch die Möglichkeit, einen tödlichen Stromschlag zu bekommen. Besonders in unübersichtlichen Einbausituationen kann das der Fall sein.

Der Einsatz von Aderendhülsen bietet aber auch elektrische Vorteile. Durch den Quetschvorgang beim Crimpen werden die einzelnen Drähte einer Ader so stark aneinander gepresst, dass sie nicht mehr oxidieren können. Fachleute sprechen in diesem Fall von einer „gasdichten“ Vercrimpung. Zusammen mit der Erhöhung des Leiterquerschnitts bzw. der Kontaktfläche durch die Hülse wirkt sich das positiv auf den Übergangswiderstand der Klemmstelle aus.            



Welche Aderendhülse für welchen Querschnitt?

Aderendhülsen sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich, um den unterschiedlichen Anforderungen von Elektroinstallationen gerecht zu werden. 

Durchmesser der Aderendhülse richtig wählen

Bei der Auswahl einer geeigneten Hülse muss der Durchmesser zum Leiterquerschnitt passen. Bei unisolierten Ausführungen vermerken die Hersteller den Durchmesser auf der Verpackung des Aderendhülsen-Sets. Liegen keine Angaben vor, muss geprüft werden, welche Hülse zum Querschnitt der Kupferleitung passt. Die Hülse muss sich leicht auf das Kabelende aufschieben lassen, darf aber danach nicht wackeln.

Isolierte Modelle werden mit farblichen Hülsen verkauft, sodass bereits ein Blick auf das Aderendhülsen-Sortiment genügt, um den Querschnitt gemäß der Farbgebung abzulesen. In der Praxis existieren allerdings mehrere Farbcodes nebeneinander, was das Auswählen der passenden Aderendhülse erschwert. Zu den am häufigsten genutzten Farbcode zählen der Code nach der DIN-Norm 46228 sowie die deutschen und französischen Farbcodes.

Aderendhülsen Farben – Bedeutung der Farbcodes

Querschnitt

Farbe nach DIN 46228

Farbe nach DE

Farbe nach FR

0,14 mm²

Grau

Grau

Braun

0,25 mm²

Gelb

Hellblau

Violett

0,34 mm²

Türkis

Türkis

Rosa

0,50 mm²

Weiß

Orange

Weiß

0,75 mm²

Grau

Weiß

Blau

1,00 mm²

Rot

Gelb

Rot

1,50 mm²

Schwarz

Rot

Schwarz

2,50 mm²

Blau

Blau

Grau

4,00 mm²

Grau

Grau

Orange

6,00 mm²

Gelb

Schwarz

Grün

10,00 mm²

Rot

Elfenbein

Braun

16,00 mm²

Blau

Grün

Elfenbein

25,00 mm²

Gelb

Braun

Schwarz

35,00 mm²

Rot

Beige

Rot

50,00 mm²

Blau

Oliv

Blau

70,00 mm²

Gelb

  

95,00 mm²

Rot

  

120,00 mm²

Blau

  

Länge der Aderendhülse richtig wählen

Der Querschnitt ist zwar der wichtigste Faktor, damit die gewünschte Leitung im Inneren der Hülse ausreichend Platz findet, doch auch die Gesamtlänge muss beachtet werden. Die kürzesten Aderhülsen beginnen bei fünf Millimetern, die längsten Modelle erreichen 40 Millimeter.



Wie kann man Aderendhülsen crimpen?

Material- und Werkzeugauswahl 

Bevor Sie sich an die Arbeit machen können, müssen die zum Kabelquerschnitt passenden Aderendhülsen und eine geeignete Aderendhülsenzange vorhanden sein. Auf keinen Fall darf eine andere Zange, etwa Kombizange oder Kneifzange, zum Crimpen benutzt werden. 

Eine Aderendhülsenzange besitzt entweder spezielle Backen (siehe beigefügtes Bild) oder flexible Mechaniken, um die Verformung auf perfekte Art und Weise durchzuführen.

Bei Automatik-Zangen erfolgt die Einstellung auf den zu crimpenden Kabelquerschnitt bzw. auf die zu verformende Aderendhülse selbsttätig. Das Ergebnis ist dann eine zugfeste und gasdichte Verbindung.

Andere Werkzeuge, die zudem nicht geeignet sind, bergen die Gefahr, dass die Aderendhülse entweder zu locker sitzt oder beim Versuch des Verbindens bricht.

Aderendhülsenzangen gibt es verschiedene Ausführungen, wobei sich nicht nur die Zangen, sondern auch die Crimpformen unterscheiden. Welche Crimpform letztendlich erforderlich ist, hängt von der Mechanik der Klemmstelle ab.

In unserem Ratgeber zum Thema "Crimpen", haben wir die unterschiedlichen Crimpformen und einige Klemmen genauer vorgestellt.

Knipex Crimpzange verpresst Aderendhülse bei einem gelb-grünen Kabel, ideal für die professionelle Elektroinstallation.

Crimpvorgang durchführen

Zunächst muss das Kabel bzw. der Leiter auf die erforderliche Länge abisoliert werden. Zum Abisolieren des Kabels gibt es praktische Abisolierzangen, bei denen die Abisolierlänge individuell nach Bedarf eingestellt werden kann. Achten Sie beim Einführen der Adern unbedingt darauf, dass auch wirklich alle Drähte der Litze in der Hülse stecken. Bei isolierten Aderendhülsen wirkt der Kunststoffkragen wie ein Trichter und erleichtert den Einführvorgang. Unisolierte Aderendhülsen sind auf einer Seite etwas erweitert, wodurch ebenfalls ein gewisser Trichtereffekt entsteht.     

Nachdem die Aderendhülse bis zur Isolierung auf die Litze aufgeschoben wurde, kann die Hülse mit Hilfe der Aderendhülsenzange gepresst werden. Beim Zusammendrücken der Griffstücke wird nach dem Hebelprinzip so viel Kraft auf den Zangenkopf ausgeübt, dass dessen Wirkstellen die eingelegte Hülse plastisch verformen. Der genaue Pressvorgang ist vom Typ der Zange abhängig und wird in der dazugehörigen Anleitung ausführlich beschrieben.

Crimpen einer Aderendhülse mit einer Automatik-Zange 

Automatische HSC8 Crimpzange verpresst Aderendhülse präzise und normgerecht für eine sichere Elektroinstallation.

Erfolgreich gecrimpte Aderendhülse

Durch ein Crimp-Werkzeug quadratisch verpresste, isolierte Aderendhülse an einem roten Kabel für sichere elektrische Verbindung.


Was muss beim Quetschen von Aderendhülsen beachtet werden?

Das manuelle Crimpen von Aderendhülsen ist eine verhältnismäßig leichte Aufgabe, wenn Sie einige Dinge beachten und auch etwas Übung haben. 

Das Wichtigste ist, dass die zum Kabel passende Aderendhülse (Querschnitt und Länge) und die passende Crimpzange verwendet werden. Nur dann ist ein perfektes Crimpergebnis (siehe Skizze A) möglich. Sollte eine zu große Aderendhülse gewählt werden, entsteht keine kraftschlüssige Verbindung (siehe Skizze B). Dadurch kann die Litze wieder aus der gequetschten Hülse rutschen. Zudem ist der Übergangswiderstand der Kabelverbindung aufgrund der geringen Kontaktflächen zwischen den einzelnen Adern deutlich größer.    

Bei der Vorbereitung des Crimpvorgangs muss genau darauf geachtet werden, dass sich alle blanken Drähtchen in der Hülse befinden und die Hülse bis zur Isolierung auf das offene Kabelende aufgeschoben wird. Der Crimpvorgang selbst muss mit der erforderlichen Kraft durchgeführt werden und die Hülse darf nicht kurz zuvor verrutschen. 

Schematische Darstellung von einer korrekt und einer falsch verpressten Aderendhülse.

In unserem Ratgeber zum Thema Crimpen können Sie noch weitere Crimp-Fehler finden, die aber hauptsächlich bei gecrimpten Steckverbindern auftreten können.



Aderendhülsen-Sets für Kabel in den gängigsten Größen 

Im Anlagenbau oder bei der Verdrahtung von Schaltschränken werden vorzugsweise Kabel mit einem bestimmten Querschnitt verwendet. In diesem Fall ist es ratsam, sich auch eine größere Menge der passenden Aderendhülsen auf Vorrat anzuschaffen.

Bei Wartungsarbeiten, bei der Reparatur oder bei einem Schaltschrankumbau kann es erforderlich werden, Litzenkabel mit unterschiedlichen Querschnitten zu verarbeiten. Demzufolge müssen auch die unterschiedlichsten Aderendhülsen griffbereit zur Hand sein. Wer dann auf ein Aderendhülsen-Set oder Aderendhülsen-Sortiment zurückgreifen kann, findet immer die passende Hülse.

Und wer nur hin und wieder Aderendhülsen verarbeitet, sollte auf ein Sortiment inklusive Crimpzange bzw. Presszange zurückgreifen. Denn dann passt das Werkzeug optimal zur den Hülsen des Sortiments.

Set aus isolierten und unisolierten Aderendhülsen und eine automatische Crimpzange für eine sichere Elektroinstallation.


FAQ – häufig gestellte Fragen zu Aderendhülsen

Was ist eine Litze?

Litzen sind flexible Leitungen, bei denen die ummantelten Adern aus einem Leitungsbündel mit mehreren dünnen Einzeldrähten bzw. Einzellitzen bestehen.


Was sind Twin oder Zwillingsaderendhülsen?

Neben klassischen Ausführungen für einzelne Kabel gibt es Twin-Aderendhülsen. Diese auch als Duo- oder Zwillings-Aderendhülsen bezeichneten Ausführungen bieten genügend Raum und dienen für den Anschluss von zwei Litzen an einer Klemme.


Wann muss eine Aderendhülse verwendet werden?

In den geltenden Normen, einschließlich der DIN EN 60999-1 für Verbindungsmaterial für elektrische Kupferleiter, gibt es keine ausformulierte Pflicht für Aderendhülsen. Dennoch steht der Hinweis, dass unvorbereitete Leiterarten sicher anschließbar sein sollten. Eine Möglichkeit, dies umzusetzen, sind Aderendhülsen, da sie abisolierte Enden der Litzenleitungen zuverlässig umschließen.


Warum sind Aderendhülsen wichtig?

Sie können exponierte Drähte vor Schäden beim Anschließen schützen. Bei Klemmen ohne Drahtschutz, wie beispielsweise Reihenklemmen oder Anschlussklemmen mit Schraubanschluss, ist die Anbringung von Aderendhülsen ratsam.


Wann darf man keine Aderendhülsen benutzen?

Es gibt Anwendungsfälle, in denen Hülsen nicht notwendig sind. Das ist zum Beispiel bei Federzugklemmen der Fall, da hier keine Adern aneinander drücken können.


Was ist der Unterschied zwischen Aderendhülse und Kabelschuh?

Beide Elemente sind Steckverbinder, die jedoch unterschiedlich zum Einsatz kommen. Während Aderendhülsen kurze Metallhülsen mit oder ohne Kunststoffkragen sind, besitzen Kabelschuhe zusätzlich zu einer Kabelhülse einen flachen Ring. Durch diesen Aufbau können sie um Schraubanschlüsse befestigt werden.


Welche Klemme für Aderendhülsen?

Diese Frage stellt sich meist beim Aufbau von Schaltschränken oder Anschlusskästen. Da ist es erforderlich, eine Klemme zu wählen, die für den Aderquerschnitt und die Aderendhülse geeignet ist. Dazu zählen Schraubklemmen, Federklemmen und Steckklemmen. Wesentlich öfter stellt sich die Frage, ob für die vorhandene Klemme eine Aderendhülse erforderlich ist. Das ist in den technischen Datenblättern der Klemme nachzuschlagen.


Welche Vorteile haben Aderendhülsen mit Kunststoffkragen?

Der Kunststoffkragen erleichtert das Einführen der abisolierten Drähte am Leitungsende und bietet eine zusätzliche Isolierung am Übergang zur Ummantelung. Zudem bietet der Kragen aus Kunststoff noch einen gewissen Knickschutz.


Was bedeutet teilisoliert oder vollisoliert?

Die Begriffe teilisoliert oder vollisoliert werden in erster Linie bei Flachsteckverbindern genutzt. Bei den Hülsen wird zwischen Aderendhülsen isoliert und unisoliert unterschieden.

%seoprefootercolumns%
Der Conrad Newsletter
Jetzt anmelden und exklusive Aktionen, aktuelle News und Angebote immer zuerst erhalten.
Jetzt anmelden
  • Filialen

  • Versandkostenfrei ab 100,00 € zzgl. MwSt.
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
  • Conrad PRO
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
1 1x pro Geschäftskunde/Privatperson: 10% Rabatt. Gültig nur auf sofort verfügbare Artikel der Marke Stanley, DeWalt und Facom (Lieferstatus grün). Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen. Aktion gültig solange Vorrat reicht. Für PRO Mitglieder gilt abweichend: 15% Rabatt auf Artikel der Marken Stanley, DeWalt und Facom.

2 Exklusiver Pre-Access für Conrad PRO Mitglieder. Rabatt nur gültig auf sofort verfügbare Artikel der Marke Benning (Lieferstatus grün). Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen), nur von Conrad PRO Mitgliedern einlösbar. Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson.  Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen.

5 Gratiszugabe Einhell 4511627 Aktion SEALED PXC Plus A1 X-Change Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 101,14 € brutto (84,99 € netto): 1x pro Geschäftskunde bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Einhell Professional Aktionsprodukts. Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de, jedoch nur solange der Vorrat. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Teilnahmebedingungen
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
  • Widerruf einreichen

  • Verträge kündigen

Produktvergleich
Merkliste