- Produkt-Art
- Arbeitsleuchte94Akku-Arbeitsleuchte12Werkstatt-Stableuchte6Stiftleuchte5Flachleuchte3LED-Stablampe3Handlampe2Strahler2Arbeitslupe beleuchtet1Motorhaubenleuchte1Nackenleuchte1
- AbsenderneuUnser Marktplatz-UpdateAlle Rechnungen von ConradRetourenabwicklung über Conrad(14 Tage Rückgaberecht)
- Preis
- Marke
- Ansmann19Hückmann14XCell14Kunzer11Osram Automotive7OSRAM7AS Schwabe6Gedore6Müller-Licht6TOOLCRAFT6KS Tools5Ledlenser5Makita5Scangrip5Brennenstuhl4Brüder Mannesmann4Einhell44K5 Tools3Varta3Einhell Professional2Facom2Festool2Hazet2HP Autozubehör2STANLEY2AccuLux1APA1Bahco1Brilliant Tools1Caterpillar1easymaxx1Emissimo TEC1Emissimo1IWH1NiteCore1Schwaiger1Toparc1
- Lichtstrom
- 15 lm120 lm145 lm150 lm460 lm170 lm280 lm185 lm290 lm1100 lm6110 lm1115 lm1120 lm5130 lm1140 lm1150 lm4160 lm1170 lm1180 lm2200 lm6210 lm1215 lm1240 lm1250 lm7265 lm1280 lm1300 lm10320 lm1340 lm1350 lm6400 lm5420 lm1450 lm2500 lm14520 lm1600 lm4620 lm1650 lm1680 lm1700 lm2750 lm1800 lm1830 lm1850 lm1950 lm11000 lm81100 lm31200 lm31250 lm31400 lm31450 lm11500 lm21580 lm11600 lm21700 lm11800 lm12000 lm52300 lm12400 lm12500 lm13000 lm43500 lm14000 lm14500 lm25000 lm18000 lm19900 lm110000 lm2
- Leuchtmittel-Typ
- LED109COB LED13SMD LED5Akkubetriebenes LED-Leuchtmittel2UV-LED1UV-Lampe1
- Stromversorgung2
- akkubetrieben114batteriebetrieben17Li-Ionen Akkus3Li-Ionen Akkus oder batteriebetrieben2mit KFZ-Stecker1netzbetrieben21netzbetrieben (Optional)2solarbetrieben1über Steckernetzteil1über USB7
- Arbeitsleuchten-Besonderheiten
- Nur ISO-zertifizierte Verkäufer
- Leistung
- Häufig gesuchte Kategorien:
- Filialverfügbarkeit
- Refurbished & Angebote
Arbeitsleuchten
131 Ergebnisse

KS Tools 150.4400 1504400 UV-LED, LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 350 lm

Osram Automotive LEDIL408 LEDInspect POCKET200 LED Arbeitsleuchte akkubetrieben, über USB 2.96 W 200 lm

Osram Automotive LEDIL407 LEDInspect UTILITY1000 LED Arbeitsleuchte akkubetrieben, über USB 19.24 W 1000 lm Anzahl mitge

TOOLCRAFT TO-6687738 LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 10 W 1400 lm

TOOLCRAFT TO-6687735 LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 20 W 2500 lm

Ansmann 1600-0394 FL2500R LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 30 W 2400 lm

Kunzer PL-023.2 SCHWARZ LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 300 lm, 70 lm

XCell 146726 Work Base LED, SMD LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 600 lm, 250 lm, 120 lm

XCell 148868 Work Square LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 1100 lm Anzahl mitgelieferte Akkus 1

Makita DML816X LED Akku-Lampe DML816 LED Flachleuchte akkubetrieben 500 lm

Kunzer PL-2 UV UV-Lampe, LED Strahler akkubetrieben 400 lm

Brennenstuhl 1173070010 LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 10 W 950 lm

Varta 17670101111 Dynamo Lantern LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 50 lm

Ansmann 1600-0784 Arbeitsleuchte Smart Booster 650R wiederaufladbar LED Akku-Arbeitsleuchte akkubetrieben 10 W

Ledlenser 502136 Workers Friend LED Arbeitsleuchte akkubetrieben Anzahl mitgelieferte Akkus 1

Osram Automotive LEDIL416 LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 10 W 1000 lm

Makita DEBDML812 DEBDML812 LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 1250 lm

Kunzer PL-082 Akkubetriebenes LED-Leuchtmittel Arbeitsleuchte akkubetrieben, über USB

easymaxx 12899 LED, COB LED Arbeitsleuchte akkubetrieben, solarbetrieben

Ledlenser AF4R Work LED Arbeitsleuchte akkubetrieben, netzbetrieben 200 lm, 1000 lm, 2000 lm

Kunzer PL-023.2 ORANGE LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 300 lm, 70 lm

Einhell 4514115 Power X-Change TC-CL 18/1800 Li - Solo Arbeitsleuchte akkubetrieben 1800 lm Anzahl mitgelieferte Akkus 0

Ansmann 990-00123 Worklight Pocket LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 500 lm Anzahl mitgelieferte Akkus 1

Osram Automotive LEDIL415 LEDinspect RECHARGEABLE UNDERBONNET LIGHT LED Motorhaubenleuchte akkubetrieben, über USB 16.28

Scangrip 03.5690 MAG Pro LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 600 lm

Osram Automotive LEDIL412C LEDInspect TWIST450 LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 450 lm

XCell 150005 Slim COB LED, SMD LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 2.5 W, 1.2 W 200 lm, 90 lm Anzahl mitgelieferte Akkus 1

XCell 150148 Work Dual COB LED, SMD LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 1580 lm Anzahl mitgelieferte Akkus 2

Müller-Licht 27700072 WL7 LED Arbeitsleuchte batteriebetrieben 4 W 250 lm Anzahl mitgelieferte Akkus 4

Osram Automotive LEDIL413 WEARABLE NECK LIGHT LED Arbeitsleuchte über USB, akkubetrieben 265 lm


XCell 149008 Work LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 5000 lm

TOOLCRAFT TO-7492794 PL012 LED Stiftleuchte akkubetrieben 3.5 W 120 lm

TOOLCRAFT TO-7867917 THL027 SMD LED Nackenleuchte akkubetrieben 2.7 W 320 lm

Hazet 1979N-82 Pocket Light LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 3 W 300 lm

Brüder Mannesmann Q30650 Quantool LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 2 W 250 lm Anzahl mitgelieferte Akkus 1

Brennenstuhl 1175580 WL 500 A LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 520 lm Anzahl mitgelieferte Akkus 1

APA 13449 LED Magnet Licht LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 1.8 W 160 lm Anzahl mitgelieferte Akkus 1

Ansmann 990-00125 Inspection IL700R LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 7 W 700 lm Anzahl mitgelieferte Akkus 1

Brennenstuhl 1173110100 RUFUS LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 3000 lm Anzahl mitgelieferte Akkus 1

Ansmann 990-00111 Profi 500 LED Werkstatt-Stableuchte akkubetrieben 5 W 500 lm

Makita ML009G ML009G LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 10000 lm, 400 lm, 2000 lm

Ledlenser AF8R Work LED Arbeitsleuchte akkubetrieben, netzbetrieben 500 lm, 2300 lm, 4000 lm Anzahl mitgelieferte Akkus

Brennenstuhl 1173100100 RUFUS 1500 MA mobil LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 15 W 1500 lm

XCell 144964 Work Flip LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 400 lm, 85 lm

Kunzer PL-041 LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 500 lm, 250 lm, 120 lm


Ansmann 1600-0387 WL210B COB LED Arbeitsleuchte batteriebetrieben 210 lm

Ansmann 1600-0800 Smart Booster 1250R Pro COB LED, SMD LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 10 W, 5 W 1250 lm Anzahl mitgeli

TOOLCRAFT TO-8664234 TO130 COB Werkstatt-Stableuchte batteriebetrieben 1.1 W 130 lm, 20 lm

XCell 149010 Work LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 10000 lm

Scangrip 03.6209 UNIPEN LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 150 lm

HP Autozubehör 28368 60+17LED Akku Arbeitsleuchte LED LED-Stablampe akkubetrieben, über Steckernetzteil, mit KFZ-Stecker

Ansmann 1600-0706 Wiederaufladbare Arbeitsleuchte WL350R COB LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 350 lm

4K5 Tools 602.309A PN 100 LED Stiftleuchte batteriebetrieben 100 lm, 50 lm, 15 lm Anzahl mitgelieferte Akkus 3

XCell 144590 Work Pocket LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 6 W 680 lm, 340 lm, 180 lm

Ledlenser AF12R Work LED Arbeitsleuchte akkubetrieben, netzbetrieben 850 lm, 4500 lm, 8000 lm Anzahl mitgelieferte Akkus

AS Schwabe 42435 LED Werkstatt-Stableuchte akkubetrieben 3 W 200 lm

XCell 149480 Worklight Twin LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 1100 lm

Ledlenser AF2R Work LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 50 lm, 500 lm, 1000 lm


Ansmann 1600-0235 FL1400R LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 10 W 1400 lm

Gedore R95700176 LED Akku-Arbeitsleuchte akkubetrieben 100 lm, 300 lm, 700 lm, 1700 lm Anzahl mitgelieferte Akkus 1

Ansmann 1600-0265 WL250B slim LED Arbeitsleuchte batteriebetrieben 215 lm

Brüder Mannesmann Q30670 Quantool LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 30 W 2000 lm Anzahl mitgelieferte Akkus 2

Müller-Licht 27700066 WL1 LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 6 W 200 lm Anzahl mitgelieferte Akkus 1

XCell 151396 COB LED Akku-Arbeitsleuchte akkubetrieben 350 lm

Müller-Licht 27700068 WL3 LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 8 W 350 lm Anzahl mitgelieferte Akkus 1

Osram Automotive LEDIL414 LEDinspect FLEXIBLE HEAD TORCH LED Arbeitsleuchte akkubetrieben, über USB 3.7 W 115 lm

Toparc 075894 Mini 350L LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 350 lm

XCell 151274 COB LED Akku-Arbeitsleuchte akkubetrieben 1600 lm

Festool 578128 KAL C LED Akku-Arbeitsleuchte akkubetrieben 1200 lm Anzahl mitgelieferte Akkus 0

Varta 18649101401 Multifunction Light F20R LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 100 lm

Ansmann 1600-0788 LED Stiftleuchte akkubetrieben 5 W 450 lm Anzahl mitgelieferte Akkus 1


Ansmann 1600-0563 PL130B LED Stiftleuchte batteriebetrieben Anzahl mitgelieferte Akkus 0

Ansmann 990-00124 Inspection LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 10 W 1000 lm Anzahl mitgelieferte Akkus 1

Hazet 1979W-82 Pocket Light LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 3 W 300 lm

Ansmann 990-00122 Pocket FL1100R LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 10 W 1100 lm

TOOLCRAFT TO-5101020 Arbeitsleuchte akkubetrieben 5 W 2 x 500 lm

Scangrip 03.5620 Star LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 1000 lm

Einhell 4514114 Power X-Change Akku-Lampe TE-CL 18/2000 LiAC - Solo Arbeitsleuchte akkubetrieben 2000 lm

Akku-Stableuchte LINE LIGHT R 150Lumen + 600Lumen Scangrip - Artikel: 5708997352441

Makita ML006GX LED Akku-Lampe ML006G LED Flachleuchte akkubetrieben 500 lm

HP Autozubehör 28141 LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 10 W

Ansmann 1600-0714 ANSMANN COB LED Mini-Leuchte betrieben durch 9V Batterie COB LED Handlampe batteriebetrieben 3 W 60 lm

Einhell Professional 4514172 Power X-Change TP-CL 18/3000 Li - Solo LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 3000 lm Anzahl mitg

NiteCore NC-NWL20 NWL20 LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 600 lm Anzahl mitgelieferte Akkus 1

XCell 143652 Worklight Spin LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 3 W 280 lm
Ratgeber
Ob auf der Baustelle oder in der Werkstatt – gute Arbeitsergebnisse sind nur möglich, wenn die Lichtverhältnisse stimmen. Arbeitsleuchten dienen dazu, eine optimale Beleuchtung für den Arbeitsbereich herzustellen, so dass auch in dunklen Umgebungen, bei schlechter Witterung oder nach Sonnenuntergang weitergearbeitet werden kann. Arbeitslampen gibt es in zahlreichen Ausführungen für verschiedene Einsatzzwecke. Was bei der Auswahl zu beachten ist, erfahren Sie in unserem Ratgeber.
Arbeitsleuchten gehören zur Grundausstattung vieler Arbeitsstätten. Sie können auf viele verschiedene Arten ausgeführt sein und eignen sich so für zahlreiche Einsatzgebiete. Generell finden Arbeitsleuchten immer dann Verwendung, wenn die Lichtverhältnisse vor Ort nicht ausreichend sind, um vernünftig arbeiten zu können.
In unserem Onlineshop erwartet Sie eine große Auswahl an flexibel einsetzbaren Lampen für den Arbeitsplatz, die sich je nach Variante besonders gut für Arbeiten rund um Haus und Hof, für Handwerksbetriebe, in der Werkstatt oder für Baustellen eignen. Erhältlich sind zum Beispiel Strahler für den Innen- und Außenbereich, Handlampen, Stableuchten, Kopfleuchten, Stativlampen, Hängeleuchten und Taschenlampen.
In der Regel dienen LEDs als Basis für die verwendeten Leuchtmittel. Die Stromversorgung erfolgt je nach ausgewählter Leuchte per Stromkabelanschluss oder über Batterien und Akkus.
Abhängig vom Einsatzzweck erweisen sich LED-Arbeitsleuchten mit bestimmten Eigenschaften als vorteilhaft. Geht es beispielsweise darum, Räume zu renovieren, neu zu streichen oder zu verputzen, müssen große Flächen hell ausgeleuchtet werden, um ebenmäßige Ergebnisse erzielen zu können. Hier sind Arbeitsleuchten gefragt, die Licht gerichtet und gleichmäßig hell abgeben, etwa Strahler mit Flutlicht.
Sollen Arbeiten an verwinkelten Stellen vorgenommen werden, etwa im Kfz-Bereich, braucht es leichte und schlanke LED-Arbeitsleuchten, mit denen auch enge und dunkle Stellen – zum Beispiel im Motorraum – erhellt werden können. Dedizierte Motorhaubenleuchten sind in der Auto-Werkstatt das Hilfsmittel der Wahl.
Darüber hinaus gibt es Leuchten, die schattenarmes Licht in alle Richtungen abgeben und so für eine allgemeine Beleuchtung der Umgebung sorgen, ohne spezifisch einen Bereich auszuleuchten oder zu blenden.
Nicht zuletzt: Kompakte Taschenlampen, Stableuchten oder Multifunktionsleuchten sind eine sinnvolle Ergänzung für jeden Werkzeugkoffer oder für jedes Auto, denn Situationen, in denen "ein bisschen mehr Licht" gebraucht wird, gibt es im Alltag nicht selten.
Da sich die Lichtverhältnisse bei der Arbeit oft ändern, ist es wichtig, die Beleuchtung nach Bedarf ausrichten zu können. Strahler sind häufig mit einem Griff ausgestattet, an dem sie sich unkompliziert tragen lassen, und können auf klappbaren Ständern flexibel platziert werden. Auch die Neigung der Lampe ist in der Regel einstellbar, so dass das Licht genau den Bereich ausleuchtet, der zu bearbeiten ist. Demgegenüber stehen Leuchten, die bei der Arbeit in der Hand gehalten oder zum Beispiel per Haken im Arbeitsbereich fixiert werden.
Bei der Auswahl einer geeigneten Arbeitslampe sind einige Kriterien zu berücksichtigen. Zunächst einmal stellt sich die Frage nach dem Einsatzgebiet, um einzugrenzen, welchen Anforderungen die Lampe gerecht werden muss.
Arbeitsleuchten sollten grundsätzlich robust sein und den einen oder anderen Sturz oder Schlag überstehen, um für den Einsatz in raueren Arbeitsumgebungen geeignet zu sein. Handleuchten haben idealerweise eine rutschhemmende (gummierte oder angeraute) Oberfläche, damit sie sicher in der Hand liegen. Achten Sie unbedingt auf die Schutzklasse, die in der jeweiligen Produktbeschreibung angegeben ist. Die IP-Schutzklasse gibt Auskunft darüber, wie widerstandsfähig das Modell gegenüber festen Fremdkörpern und Flüssigkeiten ist. Eine Leuchte mit IP 54 ist beispielsweise geschützt gegen Staub und Spritzwasser.
Ganz wichtig: Die Leuchte muss leistungsstark genug sein. Wie hell die Beleuchtung ausfällt, wird in Lumen angegeben. Dieser Wert ist für die Einordnung der Helligkeit relevanter als beispielsweise die Stromaufnahme in Watt. Die Farbtemperatur in Kelvin (K) sagt aus, ob das Licht Kaltweiß bzw. Tageslichtweiß (> 5300 K), Neutralweiß (3300-5300 K) oder Warmweiß (< 3300 K) leuchtet.
Zu beachten ist darüber hinaus die Art der Ausleuchtung. Je nach Lampe wird eher punktuelles oder großflächiges Licht erzeugt. Je breiter der Abstrahlwinkel ausfällt, desto größer ist der ausgeleuchtete Bereich.
Heutzutage funktionieren die meisten Arbeitsleuchten mit LEDs, da LED-Technik zahlreiche Vorteile gegenüber herkömmlichen Leuchtmitteln bietet. So wird bei einer LED-Arbeitsleuchte die volle Leistung sofort beim Einschalten erreicht. Zudem verbrauchen LEDs deutlich weniger Energie als beispielsweise alte Glühbirnen. Gleichzeitig fällt die Wärmeentwicklung gering aus. LED-Leuchten sind nicht zuletzt robust, da LEDs als unempfindlich gegenüber Stößen und Erschütterungen gelten. LED-Arbeitsleuchten punkten mit einer hohen Lebensdauer und können somit lange Zeit gute Dienste leisten. Hinweis: Die in der Produktbeschreibung angegebene Lebensdauer bezieht sich auf das eingebaute Leuchtmittel.
Bei den Arbeitslampen gibt es sowohl kabelgebundene also auch kabellos verwendbare Modelle. Funktioniert das Modell mit Stromkabel, achten Sie auf die angegebene Voltzahl. Neben Leuchten, die einfach an eine Steckdose angeschlossen werden, gibt es Varianten, die über den 12-Volt-Kfz-Anschluss („Zigarettenanzünder“) mit Energie versorgt werden können.
LED-Leuchten mit Batterie- oder Akkubetrieb sind besonders flexibel einsetzbar, da Sie bei der Positionierung nicht auf in der Nähe befindliche Steckdosen sowie die Kabellänge Rücksicht nehmen müssen. Akku-Lampen sind meist mit Netzteil und Ladekabel erhältlich. Vorteilhaft ist es, wenn der Akku nicht fest verbaut, sondern austauschbar ist. So müssen Sie keine Zwangspausen einlegen, sondern können einfach mit neuem Akku weiterarbeiten, während der andere auflädt. Ein Blick auf die Nutzungsdauer (bis eine Aufladung nötig ist) und die Akkuladezeit ist empfehlenswert, um zu ermitteln, ob die per Akku betriebene Leuchte für Ihre Zwecke in Frage kommt.
Achtung: Nicht jede LED-Lampe mit Akkubetrieb wird auch mit Akku geliefert. Mitunter muss dieser separat gekauft werden. Gleiches gilt für Netzteil und Ladekabel. Beachten Sie in jedem Fall die Hinweise zum Lieferumfang in der Produktbeschreibung.
Hochwertige Leuchten für den Profi-Bedarf bieten häufig zusätzliche Funktionen, die noch mehr Anwendungsmöglichkeiten eröffnen und den Arbeitsalltag erleichtern können. Einige Beispiele für nützliche Extras:
Akkubetriebene LED-Leuchten mit Schnellladefunktion sind im Nu wieder einsatzbereit, da der Akku in besonders kurzer Zeit aufgeladen werden kann. Schnelles Aufladen während der Mittagspause? Kein Problem.
Als praktisch erweisen sich auch multifunktionale Leuchten, die nicht nur als Lichtspender dienen, sondern auch als Energiequelle. So gibt es Leuchten mit USB-Anschluss, die als Powerbank genutzt werden können, um beispielsweise das Handy aufzuladen.
LED-Leuchten mit mehreren Leuchtstufen oder Dimmfunktion bieten den Vorteil, den Helligkeitsgrad optimal an die jeweiligen Lichtverhältnisse anpassen zu können. Die Einstellung erfolgt je nach Modell stufenlos oder stufenweise.
Ist die Leuchte mit einem magnetischen Fuß oder Boden ausgestattet, lässt sie sich besonders flexibel platzieren. Hinzu kommt, dass sich manche Lampen auf ihrem Sockel, Fuß oder Ständer drehen und neigen lassen, um den gewünschten Bereich optimal auszuleuchten.
Beim Umgang mit Farbe – etwa bei Malerarbeiten – ist es wichtig, die aufgebrachten Farben exakt erkennen zu können. Hier ist eine LED-Arbeitsleuchte mit tageslichtweißem Licht die richtige Wahl, also mit einer Farbtemperatur von über 5300 K. Es lohnt sich zudem, einen Blick auf den sogenannten CRI-Wert zu werfen. CRI steht für Colour Rendering Index, zu Deutsch „Farbwiedergabeindex“. Der Wert gibt an, wie natürlich die Farben im künstlichen Licht wirken. Je höher der Wert auf einer Skala von 0-100 ausfällt, desto besser.
Welche Schutzklasse sollte die Arbeitsleuchte aufweisen?
Das kommt darauf an, in welchem Bereich die Leuchte zum Einsatz kommen soll. Für die Outdoor-Nutzung, zum Beispiel auf Baustellen, empfiehlt sich die Schutzklasse IP 65 oder höher. Das bedeutet, dass die Leuchte staubdicht und gegen Strahlwasser geschützt ist. Erhältlich sind auch Varianten mit IP 67, die sogar gegen zeitweises Eintauchen geschützt sind. Kommt die Leuchte drinnen zum Einsatz und ist sie voraussichtlich keiner Nässe ausgesetzt, reicht eine niedrigere Schutzklasse.
Was sind SMD-LED-Leuchten?
LEDs in SMD-Bauweise sind fest auf einer Leiterplatte befestigt (SMD = surface-mounted device) und zeichnen sich durch sehr kleine Abmessungen aus. Die Mini-LEDs eignen sich daher besonders gut für Leuchten mit sehr kompakten, schlanken Maßen.