- Produkt-Art
- Wahltaste11Wahlschalter9Drucktaster-Frontelement8Drucktaster8Hängetaster8Schlüsselschalter-Frontelement4Doppeldrucktaster2Wahlschalter-Frontelement2Not-Halt-Pilzdrucktaster1
- Preis
- Verfügbarkeit
- 484
- Marke1
- Schneider Electric1375ABB985Eaton839Schlegel499Siemens457BACO98Pizzato Elettrica63Euchner59RAFI59TRU COMPONENTS53Idec11TE Connectivity8ifm Electronic6APEM4Pepperl+Fuchs3Phoenix Contact3FESTO Didactic2FESTO2Schmersal2WAGO2BERNSTEIN1
- Betätigungsart
- Knebel24Knopf18Schlüssel22 Tasten1
- Beleuchtungsart
- mit Beleuchtung20Ringbeleuchtung2LED1Ohne Beleuchtung1
- Einbau-Ø
- Farbe
- Funktionen
- Verpackungsart
- Häufig gesuchte Kategorien:
- Refurbished & Angebote
Betätiger
53 Ergebnisse

TRU COMPONENTS TC-13599172 TC-A4713 Hängetaster mit NOT-Aus-Schalter 1 St.

TRU COMPONENTS TC-13599192 TC-A8913 Hängetaster mit NOT-Aus-Schalter 1 St.

TRU COMPONENTS TC-13599184 TC-A6913 Hängetaster mit NOT-Aus-Schalter 1 St.

TRU COMPONENTS TC-10344004 S2TR-P3W Doppeldrucktaster Grün, Rot 1 St.

TRU COMPONENTS TC-13599188 TC-A8713 Hängetaster mit NOT-Aus-Schalter 1 St.

TRU COMPONENTS TC-9860136 S2SRN-S5W Wahltaste Knebel Weiß 2 x 60 ° 1 St.

TRU COMPONENTS TC-12835248 ONPOW26BK-E/W Drucktaster-Frontelement Knopf 1 St.

TRU COMPONENTS TC-10343976 S3PFU-P3G Drucktaster Knopf Grün (transparent) 1 St.

TRU COMPONENTS TC-9860156 S2SRN-L3BB Wahlschalter Knebel Blau 2 x 45 ° 1 St.

TRU COMPONENTS TC-9860168 S2SRN-L3BG Wahlschalter Knebel Grün 2 x 45 ° 1 St.

TRU COMPONENTS TC-13599176 TC-A4913 Hängetaster mit NOT-Aus-Schalter 1 St.

TRU COMPONENTS TC-10344000 S2TR-P1W Doppeldrucktaster Grün, Rot 1 St.

TRU COMPONENTS TC-12835228 ONPOW26BK-G Drucktaster-Frontelement Knopf Grün 1 St.

TRU COMPONENTS TC-12835244 ONPOW26BK-Z/W Drucktaster-Frontelement Knopf Weiß 1 St.


TRU COMPONENTS TC-9860184 S2SRN-L5Y Wahltaste Knebel Gelb 2 x 60 ° 1 St.

TRU COMPONENTS TC-12835240 ONPOW26BK-Z/G Drucktaster-Frontelement Knopf Grün 1 St.

TRU COMPONENTS TC-12835260 ONPOW26BK-X/31 Wahlschalter-Frontelement Knebel Schwarz 3 x +/- 45 ° 1 St.

TRU COMPONENTS TC-12835236 ONPOW26BK-Z/R Drucktaster-Frontelement Knopf Rot 1 St.

TRU COMPONENTS TC-13599180 TC-A6713 Hängetaster mit NOT-Aus-Schalter 1 St.

TRU COMPONENTS TC-12835232 ONPOW26BK-W Drucktaster-Frontelement Knopf Weiß 1 St.

TRU COMPONENTS TC-9860144 S2SRN-L3BR Wahlschalter Knebel Rot 2 x 45 ° 1 St.

TRU COMPONENTS TC-9860180 S2SRN-L3BY Wahlschalter Knebel Gelb 2 x 45 ° 1 St.

TRU COMPONENTS TC-9860116 S2SRN-S3AR Wahlschalter Knebel Rot 1 x 90 ° 1 St.

TRU COMPONENTS TC-9860176 S2SRN-L3AY Wahlschalter Knebel Gelb 1 x 90 ° 1 St.

TRU COMPONENTS TC-10343972 S3PF-P1K Drucktaster Knopf Schwarz 1 St.

TRU COMPONENTS TC-10344016 S2PRS-P1R Drucktaster quadratisch Rot 1 St.

TRU COMPONENTS TC-9860120 S2SRN-S3BR Wahlschalter Knebel Rot 2 x 45 ° 1 St.

TRU COMPONENTS TC-10344008 S2PR-P1R Drucktaster rund Rot 1 St.

TRU COMPONENTS TC-10344012 S2PRU-P3R Drucktaster rund Rot (transparent) 1 St.

TRU COMPONENTS TC-12835252 ONPOW26BK-ZE/W Drucktaster-Frontelement Knopf 1 St.

TRU COMPONENTS TC-12835224 ONPOW26BK-R Drucktaster-Frontelement Knopf Rot 1 St.

TRU COMPONENTS TC-9860200 S2SRN-L5KY Wahltaste Knebel Gelb 2 x 45 ° 1 St.

TRU COMPONENTS TC-12835256 ONPOW26BK-X/21 Wahlschalter-Frontelement Knebel Schwarz 2 x 90 ° 1 St.

TRU COMPONENTS TC-9860160 S2SRN-L5B Wahltaste Knebel Blau 2 x 60 ° 1 St.

TRU COMPONENTS TC-12835272 ONPOW26-K-TSA Not-Halt-Pilzdrucktaster Knopf Rot 1 St.

TRU COMPONENTS TC-9860140 S2SRN-L3AR Wahlschalter Knebel Rot 1 x 90 ° 1 St.

TRU COMPONENTS TC-9860192 S2SRN-L5KG Wahltaste Knebel Grün 2 x 45 ° 1 St.

TRU COMPONENTS TC-9860204 S2SRN-S5KR Wahltaste Knebel Rot 2 x 45 ° 1 St.

TRU COMPONENTS TC-12835264 ONPOW26BK-Y/21 Schlüsselschalter-Frontelement Knebel Schwarz 2 x 90 ° 1 St.

TRU COMPONENTS TC-9860164 S2SRN-L3AG Wahlschalter Knebel Grün 1 x 90 ° 1 St.

TRU COMPONENTS TC-9860196 S2SRN-L5KR Wahltaste Knebel Rot 2 x 45 ° 1 St.

TRU COMPONENTS TC-10343992 S3KF-2DS Schlüsselschalter-Frontelement Schlüssel Silber 1 x 90 ° 1 St.

TRU COMPONENTS TC-9860208 S2SRN-S5KW Wahltaste Knebel Weiß 2 x 45 ° 1 St.

TRU COMPONENTS TC-9860124 S2SRN-S5R Wahltaste Knebel Rot 2 x 60 ° 1 St.

TRU COMPONENTS TC-9860148 S2SRN-L5R Wahltaste Knebel Rot 2 x 60 ° 1 St.

TRU COMPONENTS TC-10343988 S3PR-P1G Drucktaster Knopf Standard-Grün (seidenmatt) 1 St.

TRU COMPONENTS TC-10344020 S2PRSU-P3R Drucktaster quadratisch Rot (transparent) 1 St.

TRU COMPONENTS TC-12835268 ONPOW26BK-Y/31 Schlüsselschalter-Frontelement Knebel Schwarz 3 x +/- 45 ° 1 St.

TRU COMPONENTS TC-9860172 S2SRN-L5G Wahltaste Knebel Grün 2 x 60 ° 1 St.

TRU COMPONENTS TC-10343984 S3PR-P1R Drucktaster Knopf Rot 1 St.

TRU COMPONENTS TC-10343996 S3KF-2FS Schlüsselschalter-Frontelement Schlüssel Silber 1 x 90 ° 1 St.
Ratgeber
Safety First – das gilt bei privaten Arbeiten mit Bohrmaschine, Fräse und Co. ebenso wie im beruflichen Kontext. In Betrieben gibt es Vorschriften in Bezug auf den Arbeitsschutz (EN ISO), die auch Vorkehrungen wie den Einsatz von Sicherheitsschaltern mit Betätigern umfassen. Welche Arten von Betätigern gibt es und wo können Betätiger eingesetzt werden? Das und mehr beantwortet Ihnen unser Ratgeber.
Obwohl Sicherheitsschalter und Betätiger unterschiedliche Elemente sind, werden die Begriffe gelegentlich synonym verwendet. Der Unterschied ist jedoch wichtig:
Ein Sicherheitsschalter dient dazu, Gefahrensituationen zu entschärfen, indem beispielsweise ein Stromkreis unterbrochen wird. Um diesen Schaltvorgang auszulösen, wird ein mechanisches Bauteil, der Betätiger, genutzt. Er wird zum Beispiel durch die Berührung eines Menschen aktiviert und fungiert als Bedienelement, um den eigentlichen Schaltvorgang auszulösen.
Je nach Aufbau des Sicherheitssystems hat das Aktivieren verschiedene Auswirkungen: Es kann etwa ein Abschalten oder Stoppen einzelner Geräte, das Schließen oder Öffnen von Sicherheitstüren, ein Unterbrechen des gesamten Stromkreises oder das Auslösen akustischer sowie visueller Alarmanlagen erfolgen.
Es gibt mehrere Arten von Betätigern, die einer unterschiedlichen Funktionsweise folgen.
Mechanische Betätiger
Sie werden durch Druckkraft, Zugkraft oder Drehbewegungen ausgelöst. Ein einfaches Beispiel ist das Betätigen eines Kippschalters (Switches) durch einen Menschen. Neben Switches gibt es folgende, gängige Lösungen:
- weitere Unterarten der Schalter wie Schiebeschalter, Drehschalter oder Druckschalter (auch Druckknöpfe genannt)
- Hebel, die horizontal (Anheben oder Senken) oder vertikal (Schiebebewegung) schalten
- Kurbeln mit einem entsprechenden Handgriff
- Pedale zum Aktivieren über die Füße
Elektronische Betätiger
Diese reagieren auf elektrische Signale, die von Sensoren geliefert werden. Hierbei ist die Anwesenheit eines Menschen nicht zwingend erforderlich, da beispielsweise eine unterbrochene Lichtschranke den Sensor triggert und der Betätiger daraufhin den Sicherheitsschalter veranlasst, eine Maschine zum Stillstand zu bringen.
Elektronische Betätiger können mit verschiedensten Sensoren gekoppelt werden, zum Beispiel für Temperaturen, Luftdruckverhältnisse oder Bewegungen.
Sie sind überall dort im Einsatz, wo Sicherheit großgeschrieben wird und das Risiko von Unfällen bestmöglich gesenkt werden soll. Ein Betätiger kann dafür eine Verrieglung auslösen, die Maschinen abschaltet. Alternativ kann er eine Zuhaltung aktivieren, bei der eine Sicherheitstür oder eine Schutzhaube verschlossen bleibt, bis die Maschine gestoppt ist.
In folgenden Bereichen kommen Betätiger zum Einsatz:
- In allen Industriezweigen mit Fertigungsanlagen müssen Menschen geschützt werden, falls sie Gefahr laufen, durch Förderbänder, Pressen, Stanzen oder Vergleichbares verletzt zu werden.
- Bei Vorgängen rund um die Elektrotechnik können bei Fehlfunktionen oder Überlastungen Sicherheits-Sensoren greifen und Abschaltungen erzwingen, bevor Kurzschlüsse, Brände oder Explosionen riskiert werden.
- Sicherheits-Sensoren werden auch im Transportwesen genutzt, sodass Fahrzeuge, Hebeanlagen, Aufzüge und automatisierte Schienensysteme nicht zur Gefahrenquelle werden.
- Auch in die Gebäudetechnik sind häufig Sicherheitsschalter mit Betätigern integriert, sodass sofort auf unerlaubten Zutritt reagiert werden kann und beispielsweise Banken oder Krankenhäuser die beste Sicherheit bieten können.
Mechanische Betätiger sind teils mit zusätzlichen Schutzmechanismen versehen. Es werden abnehmbare Abdeckungen verwendet, es muss ein Schlüssel eingesetzt oder ein Code eingetippt werden, um das Schalten zu erlauben. In allen Fällen ist das Vermeiden von missbräuchlichem Gebrauch der Grund.
Ausführungen mit einem Code- oder Schlüsselsystem liefern einen effektiven Manipulationsschutz, da nur autorisierte Inhaber das System aktivieren können. Das Vorgehen schützt Mitarbeiter, die aus Gründen der Zeitersparnis bei der Arbeit einen Sicherheitsmechanismus deaktivieren wollen und sich somit in Gefahr brächten. Eingesetzt werden diese beide Varianten aber ausschließlich in Bereichen, in denen bewusst autorisiertes Personal wie ein Vorarbeiter den Betätiger auslösen soll.
Anders verhält es sich bei Maschinen, die im Notfall jeder betätigen können muss. Dort sind entweder komplett frei zugängliche Betätiger oder Modelle mit schnell abnehmbarer Verdeckung gefragt. Eine abnehmbare Verdeckung sorgt dafür, dass niemand unabsichtlich oder leichtfertig mit dem Betätiger interagiert. Dies ist zwar kein garantierter Manipulationsschutz, senkt aber die Manipulationsversuche, da die Hemmschwelle höher ist.
EN ISO 14119
Für Unternehmen ist es wichtig, entsprechenden Leitlinien (EN ISO) bei der Gestaltung der Arbeitsplätze zu folgen. Die Sicherheitsnorm EN ISO 14119 regelt im Speziellen die Überwachung von Verriegelungseinrichtungen wie Schutztüren an Maschinen. In der Leitline finden sich auch die möglichen Kodierungsstufen 1 bis 3 für Betätiger.
Was sollte ich bei der Beschaffung eines Betätigers beachten?
Die wichtigsten Kriterien sind:
- Betätigungsart (drehbar, über Druck etc.)
- Ausführung als rastend oder tastend (verweilt in eingelegter Stellung oder kehrt zu Nullstellung zurück)
- Montageart (Aufputz oder Unterputz)
- Montageort (meist sichtbar in gut erreichbarer Höhe erwünscht)
- Schutzart passend zum Einsatzort (z. B. Schutzart IP66: staubdicht und gegen starkes Strahlwasser geschützt)
- mit oder ohne Beleuchtung
Kann ein Betätiger für mehrere Sicherungsschalter verwendet werden?
Ja, eine solche Montage ist möglich und dann ratsam, wenn ein zentraler Betätiger mehrere Sicherheitsschalter innerhalb einer größeren Anlage oder mehrere Sicherheitstüren betätigen soll.
Was sind die Vorteile von Sicherheitsschaltern mit Betätigern?
Auf den Punkt gebracht sind es:
- bestmöglicher Personenschutz am Arbeitsplatz
- Vermeidung von weitreichenden Maschinenschäden
- Kostenbegrenzung, da dank Gefahrenvermeidung längere Produktionsausfälle seltener werden
- Konformität mit geltendem Arbeitsrecht
- eine einfache Bedienbarkeit, die in Sicherheitsschulungen gut vermittelbar ist