- Produkt-Art
- Fahrrad-Helm10MTB-Helm7Pedelec-Helm3
- Preis
- Verfügbarkeit
- 201
- Marke
- FISCHER FAHRRAD20
- Farbe
- schwarz10blau5braun3weiß3grau2
- Größe
- S/M9L/XL8M2L1
- Häufig gesuchte Kategorien:
- Refurbished & Angebote
Fahrradhelme
20 Ergebnisse

FISCHER FAHRRAD Urban Levin S/M MTB-Helm Grau, Schwarz Konfektionsgröße=M

FISCHER FAHRRAD Urban Plus Brooklyn Pedelec-Helm Schwarz Konfektionsgröße=S/M Kopfumfang=52-59 cm

FISCHER FAHRRAD Urban Montis Fahrrad-Helm Schwarz Konfektionsgröße=L/XL Kopfumfang=58-61 cm

FISCHER FAHRRAD MTB-Helm Schwarz Konfektionsgröße=S/M Kopfumfang=54-58 cm

FISCHER FAHRRAD MTB-Helm Schwarz Konfektionsgröße=L/XL Kopfumfang=58-61 cm

FISCHER FAHRRAD Urban Montis Fahrrad-Helm Schwarz Konfektionsgröße=S/M Kopfumfang=52-59 cm

FISCHER FAHRRAD Urban Levin L/XL MTB-Helm Grau, Schwarz Konfektionsgröße=L

FISCHER FAHRRAD Urban Lano S/M MTB-Helm Weiß, Schwarz Konfektionsgröße=M

FISCHER FAHRRAD Urban Montis Fahrrad-Helm Blau Konfektionsgröße=L/XL Kopfumfang=58-61 cm

FISCHER FAHRRAD Urban Plus Miami Fahrrad-Helm Rost-Braun Konfektionsgröße=L/XL Kopfumfang=58-61 cm

FISCHER FAHRRAD Urban Plus Chicago Fahrrad-Helm Blau Konfektionsgröße=L/XL Kopfumfang=58-61 cm

FISCHER FAHRRAD Urban Plus Dallas L/XL Pedelec-Helm Beige Konfektionsgröße=L/XL Kopfumfang=58-61 cm

FISCHER FAHRRAD Urban Plus NY Fahrrad-Helm Türkis Konfektionsgröße=S/M Kopfumfang=52-59 cm

FISCHER FAHRRAD MTB-Helm Weiß Konfektionsgröße=S/M Kopfumfang=54-58 cm

FISCHER FAHRRAD Urban Montis Fahrrad-Helm Blau Konfektionsgröße=S/M Kopfumfang=52-59 cm

FISCHER FAHRRAD Urban Plus Miami Fahrrad-Helm Rost-Braun Konfektionsgröße=S/M Kopfumfang=52-59 cm

FISCHER FAHRRAD MTB-Helm Weiß Konfektionsgröße=L/XL Kopfumfang=58-61 cm

FISCHER FAHRRAD Urban Flower Fahrrad-Helm Schwarz Konfektionsgröße=S/M Kopfumfang=55-59 cm

FISCHER FAHRRAD Urban Plus Boston Fahrrad-Helm Nachtblau Konfektionsgröße=S/M Kopfumfang=52-59 cm
Ratgeber
Fahrradhelme » Zuverlässiger Kopfschutz für Radfahrerinnen und Radfahrer jeder Art
Ob auf dem täglichen Weg zur Arbeit, auf anspruchsvollen Mountainbike-Trails oder beim sportlichen Rennradtraining – ein Fahrradhelm ist die wichtigste Schutzausrüstung beim Radfahren. Ein hochwertiger Radhelm schützt den Kopf zuverlässig vor den Folgen eines Sturzes und kann Leben retten. Die Auswahl reicht von leichten Alltagsmodellen für Damen und Herren bis hin zu spezialisierten MTB-Helmen und aerodynamischen Rennradhelmen.
Beim Fahrradhelm kaufen kommt es nicht allein auf das Design an. Passform, Belüftung, Sicherheitsstandards und das Verstellsystem bestimmen maßgeblich den Tragekomfort sowie die Schutzwirkung. Ob Fahrradhelm Damen oder Fahrradhelm Herren – entscheidend ist, dass der Helm korrekt sitzt und den individuellen Kopfumfang optimal umschließt. Die richtige Helmgröße ist dabei genauso bedeutsam wie das verwendete Material.
Dieser Ratgeber erklärt, warum ein Radhelm unverzichtbar ist, welche Helmtypen es gibt, wie Sie die passende Größe ermitteln und worauf Sie beim Sitz Ihres Helms achten sollten.
Wichtig: Achten Sie beim Kauf immer auf ein gültiges Sicherheitszertifikat. Helme ohne anerkanntes Prüfsiegel bieten keinen verlässlichen Schutz und sollten keinesfalls verwendet werden.
Warum ist ein Fahrradhelm wichtig?
Ein Fahrradhelm schützt den Kopf bei einem Sturz vor schwerwiegenden Verletzungen. Auch wenn in Deutschland keine allgemeine Helmpflicht gilt, empfehlen Verkehrsexperten das Tragen eines Helms uneingeschränkt. Diese Gründe sprechen eindeutig dafür:
- Schutz bei Stürzen: Der Helm absorbiert die Aufprallenergie eines Sturzes und reduziert das Risiko schwerer Kopfverletzungen erheblich. Studien zeigen, dass Radfahrerinnen und Radfahrer mit Helm deutlich seltener ernsthafte Verletzungen am Kopf erleiden.
- Sichtbarkeit im Straßenverkehr: Viele Fahrradhelme sind mit Reflektoren ausgestattet, die die Sichtbarkeit bei Dämmerung und Dunkelheit verbessern und damit die Sicherheit im Straßenverkehr deutlich erhöhen.
- Schutz für alle Altersgruppen: Besonders für Kinder ist das konsequente Tragen eines Helms essenziell. Aber auch Erwachsene profitieren auf jedem Streckentyp – vom Stadtweg bis zum Mountainbike-Trail – von zuverlässigem Kopfschutz.
Was ist der Unterschied zwischen City-, MTB- und Rennradhelm?
Fahrradhelme sind auf unterschiedliche Einsatzbereiche ausgelegt. Helmtyp, Belüftung und Außenschale unterscheiden sich je nach Anforderung erheblich. Die folgende Übersicht zeigt die wichtigsten Typen im Vergleich:
| Helmtyp | Einsatzbereich | Besonderheit | Optik |
|---|---|---|---|
| Cityhelm | Alltag, Pendeln | Gute Belüftung, oft mit Reflektoren | Schlicht, alltagstauglich |
| MTB-Helm | Mountainbike, Trail | Tiefer Hinterkopfschutz, robuste Außenschale | Sportlich, oft stylisch |
| Rennradhelm | Rennrad, Sporttraining | Aerodynamisch, sehr leicht, maximale Belüftung | Schlank, kompakt |
| Velohelm | Trekking, Alltag | Universell einsetzbar, komfortabel | Vielseitig |
Ein Mountainbike-Helm bietet durch den verlängerten Hinterkopfschutz und die stabilere Konstruktion mehr Sicherheit bei Geländefahrten als ein klassischer Cityhelm. Fischer Fahrradhelme decken mit einem breiten Sortiment verschiedene Einsatzbereiche ab. Wer gezielt einen MTB-Helm oder Rennradhelm sucht, sollte den jeweiligen Einsatzzweck definieren und den passenden Typ bestellen.
Welche Größe sollte ein Fahrradhelm haben?
Die richtige Helmgröße ist entscheidend für Schutz und Tragekomfort. So ermitteln Sie die passende Größe:
- Kopfumfang messen: Messen Sie den Kopfumfang mit einem Maßband knapp über den Augenbrauen und am Hinterkopf. Notieren Sie den gemessenen Wert in Zentimetern.
- Größentabelle vergleichen: Ordnen Sie den Kopfumfang der entsprechenden Größe zu – Richtwerte: S für 52–56 cm, M für 56–60 cm, L für 60–64 cm.
- Verstellsystem nutzen: Die meisten Fahrradhelme verfügen über ein Drehrad-Verstellsystem am Hinterkopf, das eine präzise Anpassung an unterschiedliche Kopfformen ermöglicht.
- Passform testen: Setzen Sie den Helm auf und prüfen Sie den Sitz – er sollte fest anliegen, ohne unangenehm zu drücken.
Praxistipp: Messen Sie Ihren Kopfumfang am Morgen, da der Kopf im Tagesverlauf leicht anschwellen kann. So erhalten Sie die Helmgröße, die ganztägig komfortabel sitzt.
Wann sitzt ein Fahrradhelm richtig?
Ein korrekt sitzender Fahrradhelm liegt waagrecht auf dem Kopf und bedeckt die Stirn etwa zwei Finger breit über den Augenbrauen. Der Kinnriemen sitzt eng an, ohne zu drücken – zwischen Kinn und Riemen sollte genau ein Finger Platz haben. Die seitlichen Gurte bilden ein V direkt unterhalb des Ohrs. Rütteln Sie den Helm: Er darf sich weder nach vorne noch nach hinten verschieben. Passende Fahrradbekleidung ergänzt den Helm sinnvoll und rundet die Schutzausrüstung rund ums Fahrrad ab.
Achtung: Tragen Sie niemals einen Helm mit sichtbaren Rissen oder Verformungen. Nach einem Sturz muss der Helm auch ohne äußere Schäden ersetzt werden, da die innere Schutzstruktur beschädigt sein kann.
FAQ – Häufig gestellte Fragen zu Fahrradhelmen
Wann sollte ein Fahrradhelm ausgetauscht werden?
Nach jedem Sturz sollte ein Fahrradhelm sofort ersetzt werden, da Außenschale und Innenaufbau unsichtbare Risse aufweisen können. Unabhängig von Stürzen empfehlen Hersteller einen Austausch alle fünf Jahre, da Materialien wie EPS-Schaum altern und an Schutzwirkung verlieren. Sonneneinstrahlung und Schweiß beschleunigen diesen Prozess. Im Bereich KFZ & Fahrrad gilt grundsätzlich: Sicherheit geht vor Sparsamkeit.
Welche Sicherheitsstandards sollte ein Fahrradhelm erfüllen?
In Europa ist die CE-Norm EN 1078 der gesetzliche Mindeststandard für Fahrradhelme. Sie prüft die Dämpfwirkung der Außenschale sowie die Stabilität des Kinnriemens. Ergänzend bietet der MIPS-Standard zusätzlichen Schutz bei seitlichen Rotationskräften beim Sturz. Hochwertige Fahrradhelme tragen häufig beide Kennzeichnungen und bieten damit maximale Sicherheit.