- Produkt-Art
- Fernbedienung30
- Preis
- Verfügbarkeit
- 1830
- Marke
- Hama12One For All11Geemarc3Schwaiger3Albrecht1
- Passend für
- Universal10Samsung4LG3Panasonic3Philips3Sony3Grundig2Hisense1Telefunken1Toshiba1
- Übertragungsart
- Infrarot19Bluetooth®1Funk1Kabellos1
- Steuerbare Geräte
- Cloud-Anbindung
- Häufig gesuchte Kategorien:
- Filialverfügbarkeit
- Refurbished & Angebote
Fernbedienungen
30 Ergebnisse

Geemarc TV-5 Universal Fernbedienung Schwarz

Schwaiger UFB100U Samsung, LG, Sony, Philips, Panasonic Fernbedienung Schwarz

One For All Panasonic 2.0 Panasonic Fernbedienung Schwarz

One For All Philips 2.0 Philips Fernbedienung Schwarz

hama 00221053 Universal-Fernbedienung TV, Infrarot, für 4 Geräte, lernfähig, App-Tasten

One For All Evolve TV Universal Fernbedienung Schwarz

One For All Sony 2.0 Sony Fernbedienung Schwarz

One For All URC 3661 Universal Fernbedienung Schwarz

One For All URC 1918 Telefunken Fernbedienung Schwarz

hama 00221067 Universal-Fernbedienung für Hisense TVs, IR, lernfähig, mit 4 App-Tasten


Geemarc TV-10 Universal Fernbedienung Schwarz


One For All LG 2.0 LG Fernbedienung Schwarz


Schwaiger UFB1000 533 Universal Fernbedienung Schwarz

One For All URC 1915 Grundig Fernbedienung Schwarz


One For All URC 1919 Toshiba Fernbedienung Mehrfarbig



One For All URC6821 Universal Fernbedienung Schwarz


Schwaiger UFB1100 533 Universal Fernbedienung Schwarz

Geemarc TV PHOTO100 Universal Fernbedienung Weiß



hama 00221050 Fernbedienung, f. TV + Button Netflix, Prime Video, Disney+, programmierbar

Ratgeber
Fernbedienungen: Komfortable Steuerung für Fernseher, Audio und Smart Home
Fernbedienungen gehören zu den meistgenutzten Geräten im Haushalt. Ob für Fernseher, Soundbars, Streaming-Boxen oder Smart-Home-Systeme – per Knopfdruck lassen sich Geräte bequem vom Sofa aus steuern, ohne aufstehen zu müssen. Doch nicht jede Fernbedienung passt zu jedem Gerät, und die Unterschiede in Technik, Kompatibilität und Funktionsumfang sind größer als oft angenommen.
Die Auswahl reicht von der Original-Fernbedienung des Herstellers über eine günstige Ersatzfernbedienung bis hin zur vielseitigen Universal-Fernbedienung, die mehrere Geräte gleichzeitig steuern kann. Neben klassischen Infrarot-Modellen setzen moderne Funkfernbedienungen auf Bluetooth oder WLAN und ermöglichen die Bedienung ohne direkte Sichtverbindung zum Gerät. Auch die Art der Stromversorgung, die Anzahl der Tasten und Zusatzfunktionen wie Sprachsteuerung unterscheiden sich je nach Modell deutlich.
Dieser Ratgeber hilft Ihnen, die passende Fernbedienung für Ihre Geräte zu finden – von der Kompatibilität über die Einrichtung bis zur richtigen Pflege.
Wichtig: Notieren Sie vor dem Kauf einer neuen Fernbedienung die Modellnummer und den Hersteller Ihres Geräts. Nur so stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung kompatibel ist und alle Funktionen unterstützt.
Was ist der Unterschied zwischen Original-, Ersatz- und Universal-Fernbedienung?
Fernbedienungen lassen sich in drei Hauptkategorien einteilen, die sich in Kompatibilität, Preis und Funktionsumfang unterscheiden.
| Typ | Kompatibilität | Funktionsumfang | Ideal für |
|---|---|---|---|
| Original-Fernbedienung | Ein Gerät, eine Marke | Vollständig | Exakter Ersatz bei Defekt |
| Ersatzfernbedienung | Ein Gerät, eine Marke | Nahezu vollständig | Günstige Alternative zum Original |
| Universal-Fernbedienung | Viele Geräte und Marken | Grundfunktionen und mehr | Mehrere Geräte mit einer Fernbedienung steuern |
Die Original-Fernbedienung vom Hersteller bietet den vollen Funktionsumfang, ist aber häufig teurer und bei älteren Fernsehgeräten nicht mehr verfügbar. Eine Ersatzfernbedienung bildet die Funktionen des Originals nach und ist oft deutlich günstiger. Die Universal-Fernbedienung ist die flexibelste Lösung, da sie sich für Fernseher verschiedener Marken und zusätzliche Geräte wie Receiver oder Blu-ray-Player programmieren lässt.
Welche Fernbedienung ist mit meinem Gerät kompatibel?
Die Kompatibilität hängt vom Übertragungsstandard, dem Hersteller und der Modellreihe ab. Nicht jede Fernbedienung lässt sich für jeden Fernseher verwenden.
- Infrarot-Fernbedienungen: Die meisten Fernbedienungen senden Signale per Infrarot. Der Sender in der Fernbedienung muss dabei direkt auf den Empfänger am Gerät gerichtet sein. Infrarot ist der verbreitetste Standard und wird von nahezu allen Fernsehgeräten unterstützt.
- Funkfernbedienungen: Eine Funkfernbedienung überträgt Signale per Funk, Bluetooth oder WLAN und funktioniert auch ohne Sichtverbindung. Dieser Standard kommt vor allem bei Streaming-Geräten, Spielekonsolen und modernen Smart-TVs zum Einsatz.
- Herstellercodes prüfen: Universal-Fernbedienungen arbeiten mit gespeicherten Codes für verschiedene Marken. Prüfen Sie vor dem Kauf, ob Ihr Gerät in der Kompatibilitätsliste aufgeführt ist. Gängige Marken werden von den meisten Modellen abgedeckt.
Praxistipp: Modellnummer schnell finden
Die Modellnummer Ihres Geräts finden Sie auf der Rückseite, im Batteriefach oder im Einstellungsmenü unter dem Punkt Geräteinformationen. Mit dieser Nummer lässt sich die passende Fernbedienung gezielt auswählen.
Müssen Universal-Fernbedienungen programmiert werden und wie richtet man sie ein?
Ja, es ist im Vorfeld notwendig, eine Universal-Fernbedienung vor der ersten Nutzung einzurichten. Das Einrichten einer Universal-Fernbedienung ist bei den meisten Modellen unkompliziert und dauert nur wenige Minuten.
- Manuelle Code-Eingabe: Jeder Hersteller hat einen spezifischen Code, der im beiliegenden Codebuch oder online abrufbar ist. Nach Eingabe des Codes erkennt die Fernbedienung das zugehörige Gerät und übernimmt die Tastenbelegung.
- Automatischer Suchlauf: Die Fernbedienung sendet nacheinander alle gespeicherten Codes, bis das Gerät reagiert. Diese Methode dauert etwas länger, erfordert aber kein manuelles Nachschlagen.
- App-basierte Einrichtung: Einige moderne Universal-Fernbedienungen lassen sich per Smartphone-App konfigurieren. Die App erkennt kompatible Geräte und überträgt die passenden Einstellungen direkt.
Beachten Sie, dass nicht immer alle Tasten und Funktionen des Originalgeräts übernommen werden. Spezielle Herstellerfunktionen wie Smart-TV-Menüs stehen bei Universal-Modellen teilweise nicht zur Verfügung.
Wie wird eine Fernbedienung mit Strom versorgt?
Die Stromversorgung einer Fernbedienung bestimmt Laufzeit, Gewicht und laufende Kosten.
Herkömmliche Fernbedienungen nutzen Batterien in den Größen AAA oder AA. Zwei Batterien halten bei durchschnittlicher Nutzung etwa 6 bis 12 Monate. Akkubetriebene Fernbedienungen laden sich über USB auf und verursachen keine Folgekosten. Einige aktuelle Modelle setzen auf integrierte Solarzellen, die sich über Umgebungslicht aufladen – das reduziert den Batterieverbrauch vollständig und schont die Umwelt.
Achtung: Batterien nicht mischen
Verwenden Sie in einer Fernbedienung niemals alte und neue Batterien gemeinsam oder Batterien unterschiedlicher Typen. Ungleiche Spannungen können zu Fehlfunktionen führen und im schlimmsten Fall die Elektronik beschädigen.
FAQ – Häufig gestellte Fragen zu Fernbedienungen
Gibt es Fernbedienungen mit Zusatzfunktionen?
Moderne Fernbedienungen bieten weit mehr als einfache Kanalwahl und Lautstärkeregelung. Sprachsteuerung ermöglicht die Bedienung per Sprachbefehl, beleuchtete Tasten erleichtern die Nutzung im Dunkeln und Bewegungssensoren aktivieren die Beleuchtung automatisch beim Aufheben. Programmierbare Makrotasten führen mehrere Befehle mit einem Knopfdruck aus – etwa Fernseher einschalten, Sender wählen und Lautstärke einstellen in einem Schritt.
Wie kann ich eine Fernbedienung richtig reinigen?
Zum Reinigen von Fernbedienungen nehmen Sie zunächst die Batterien heraus. Danach gilt es, das Gehäuse mit einem leicht angefeuchteten Mikrofasertuch abzuwischen. Zudem lassen sich Verschmutzungen zwischen den Tasten mit einem in Isopropanol getränkten Wattestäbchen entfernen. Verwenden Sie keine nassen Tücher und lassen Sie keine Feuchtigkeit ins Gehäuse eindringen. Passendes Fernbedienungszubehör wie Silikonhüllen schützt zusätzlich vor Verschmutzung und erleichtert die Pflege.
Welche Fernbedienung eignet sich für mehrere Geräte gleichzeitig?
Eine Universal-Fernbedienung ist die beste Lösung, um Fernseher, Receiver, Soundbar und Streaming-Box mit nur einem Gerät zu steuern. Hochwertige Modelle speichern die Codes für bis zu acht Geräte und lassen sich über Makro-Funktionen individuell anpassen. Als Standardlösung setzt eine Infrarot-Fernbedienung auf den am weitesten verbreiteten Übertragungsweg, der mit den meisten Geräten kompatibel ist.