Ein dunkelblauer Banner zeigt „Conrad PRO“ mit einem gelben Pfeil nach rechts. Linkt zum Service Conrad PRO
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
    Markenlogo von LAPP mit einer grauen Umrandung. Linkt zum LAPP Markenshop
    Markenlogo von Finder mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Finder Markenshop
    Markenlogo von Ansell mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Ansell Markenshop
    Markenlogo von TORK mit einer grauen Umrandung. Link zum TORK Markenshop
    Markenlogo von Dometic Group mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Dometic Group Markenshop
    Markenlogo von Metrel mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Metrel Markenshop
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
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Ratgeber

Gartenschläuche und Wasserschläuche » Die richtige Bewässerung für jede Grünfläche

Sie sollen formstabil und dennoch flexibel sein, um bequem durch den Garten bewegt zu werden. Außerdem sollen sie einem hohen Wasserdruck standhalten und UV-beständig sein. Von Gartenschläuchen wird bereits beim Versorgen der Pflanzen im heimischen Garten viel verlangt. Im industriellen Gebrauch müssen die Schläuche bei der Bewässerung noch mehr leisten.

Welche Innendurchmesser und welche Längen es gibt und auf welche Kriterien es noch ankommt, fassen wir in unserem Ratgeber zusammen.

  • Wissenswerte allgemeine Informationen zum Gartenschlauch

  • Welche Materialien werden für Garten- und Wasserschläuche genutzt?

  • Gartenschlauch Durchmesser – die richtige Größe finden!

  • Welches Gartenschlauch-Zubehör ist sinnvoll?

g


Wissenswerte allgemeine Informationen zum Gartenschlauch

Optimale Bewässerung sorgt für eine satte und grüne Wiese

Um die Bewässerung im Garten zu gewährleisten, gibt es drei Möglichkeiten: die Arbeit mit einer Gießkanne, das Installieren einer Sprinkleranlage oder der Einsatz von Gartenschläuchen.

Letztere sind weit verbreitet, da sie vergleichsweise kostengünstig und einfach zu nutzen sind. Flexibel einsetzbar transportiert der Schlauch das Wasser zu Rasen und Pflanzen. Am häufigsten handelt es sich um einen Rundschlauch, es gibt aber auch die Ausführung der Flachschläuche. Über das Schlauchstück kann das Wasser entweder direkt austreten, oder es wird mittels angesteckter Brause großflächiger verteilt.

Gartenschlauch oder Wasserschlauch?

Ein Gartenschlauch wird synonym Wasserschlauch genannt. Es stimmt, dass jeder Gartenschlauch zugleich ein Wasserschlauch ist – doch nicht jeder Wasserschlauch ist zwangsläufig ein Gartenschlauch. Während ein einfacher Gartenschlauch gezielt für die Bewässerung im Garten gedacht ist, kann mit dem Begriff Wasserschlauch auch eine andere Schlauchart gemeint sein, etwa der Kühlwasserschlauch in Hydraulikanlagen.

Der grundlegende Aufbau eines Schlauchs kennt zwei oder drei Bestandteile. Ein einfacher Wasserschlauch besteht aus Innenseele und Außenhaut. Ein flexibler Gartenschlauch ergänzt die Komponente der Gewebearmierung. Die Innenseele kommt immer als innere Schicht direkt mit dem Kalt- oder Heißwasser in Berührung, das durch den Hohlraum fließt. Die optionale Gewebeeinlage sorgt dafür, dass ein flexibler Wasserschlauch entsteht. Der Schlauch bleibt dank Armierung biegsam und kann gleichzeitig als dehnbarer Gartenschlauch dem Druck des Wassers standhalten. Bis wie viel Bar er standhält, wird über den maximalen Berstdruck angegeben. Er sagt aus, mit welchem Druck das Kaltwasser durch den Hohlraum strömen darf. Die Außenhaut schützt den Schlauch vor UV-Strahlung und anderen Witterungsbedingungen. Eine gute Außenhaut trotzt nicht nur der Beschädigung durch die Sonne, sondern wappnet den Gartenschlauch zum Beispiel gegen Schnee und Frost im Garten.

Gartenschlauch mit Grip-Profil

Ein Gartenschlauch mit guter Profilierung ist langlebiger, vereinfacht das Aufwickeln und bietet den besten Halt zwischen Schlauch und Schlauchstück.

In kleinen Gärten sowie auf Balkon und Terrasse setzen viele Menschen auch auf einen Spiralgartenschlauch zur Bewässerung. Er ist UV-beständig und durch seinen Aufbau entfällt das Auf- und Abrollen des Schlauchs.



Welche Materialien werden für Garten- und Wasserschläuche genutzt?

Ob in der Anwendung als Saugschlauch oder Druckschlauch, Schläuche bestehen häufig aus PVC. Das Kürzel steht für Polyvinylchlorid und ist ein thermoplastisches Polymer, also ein Kunststoff.

 Ein PVC-Schlauch ist UV-beständig und stabil, bleibt aber zugleich ein flexibler Gartenschlauch, der sich um Ecken bewegen lässt.

Abseits von PVC gibt es auch Kunststoffe wie PUR (Polyurethane) oder Silikone, die zur Herstellung von Gartenschläuchen verwendet werden. Wer bewusst auf Kunststoffe verzichten möchte, findet Wasserschläuche, die aus Recyclingmaterialien oder natürlichem Kautschuk bestehen.

Beliebt sind zudem technische Gewebestoffe als Materialien. Häufig handelt es sich um Mischformen, bei denen der PVC-Innenschlauch mit einem Textil-Außenmantel versehen ist. Ein Textilschlauch-Set vereint dann den eigentlichen Gartenschlauch mit passendem Hahnverbinder und Schlauchverbinder.

Schadstofffreie Schläuche

Ein Wasserschlauch hat bei der Nutzung direkten Kontakt zum Wasser. Sind im Material Schadstoffe enthalten, können diese ans Wasser übergehen und mit diesem auch auf die Pflanzen. Bedenklich kann beispielsweise ein Schlauch mit Weichmachern sein.

Gardena Gewebeschlauch


Gartenschlauch Durchmesser – die richtige Größe finden!

Damit der Gartenschlauch optimal zur Bewässerung eingesetzt werden kann, ist die Wahl der Schlauchgröße entscheidend. Gemeint ist damit der Innendurchmesser, der auch Nenndurchmesser genannt und in Zoll angegeben wird.

Die beigefügte Tabelle gibt Aufschluss über die Größe eines Gartenschlauchs in Zoll und dem dazugehörigen Innendurchmesser. 

Welcher Gartenschlauch Durchmesser ist zu empfehlen?

  • Einfache Arbeiten auf Balkon, Terrasse oder in kleinen Privatgärten: Bis 1/4 Zoll
  • Bewässerung größerer Grundstücke: Bis 1/2 Zoll
  • Weitläufige Anlagen mit vielen Plfanzen: Ab 3/4 Zoll
  • Landwirtschaft oder professionelle Gartenpflege mit großen Wassermengen: Ab 1 Zoll

Welche Länge ist für einen Gartenschlauch sinnvoll?

Die meisten Saug- und Druckschläuche beginnen bei fünf Metern Länge. Damit lässt sich allerdings nur ein kleines Areal bewässern. Zehn bis 20 Meter sind in vielen Gärten im Einsatz, bei weitläufigen Flächen auch Wasserschläuche bis 50 Meter Länge.

Größe in ZollInnendurchmesser in mm
1/8"3,2
1/4"6,3
3/8"9,5
1/2"12,7
5/8"15,9
3/4"19
1"25,4
1 1/4"31,8
1 1/2"38,1
2"50,8
2 1/2"63,5
3"76,2
4"101,6
5"127
6"152,4
8"203,2
10"254


Welches Gartenschlauch-Zubehör ist sinnvoll?

Passend zum Einsatzbereich benötigen Sie Anschlussmöglichkeiten wie Brausen und Düsen.

Für mehr Komfort empfehlen sich außerdem Aufbewahrungs- und Transportsysteme. Eine Wand-Schlauchbox etwa an der Garage ist als Wand-Schlauchtrommel samt Aufrollautomatik besonders praktisch. Soll die Aufbewahrung nicht an der Wand erfolgen, sind Schlauchwagen die beste Alternative.

%seoprefootercolumns%
Der Conrad Newsletter
Jetzt anmelden und exklusive Aktionen, aktuelle News und Angebote immer zuerst erhalten.
Jetzt anmelden
  • Filialen

  • Versandkostenfrei ab 100,00 € zzgl. MwSt.
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
  • Conrad PRO
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
1 20% Rabatt auf ausgewählte Produkte der Marken Philips und Sygonix, 10% Rabatt auf das komplette Sortiment der Marke Bosch Home Comfort - außer Artikelnummer: 2885941, 2885940 and 3730522. Gültig bis 07.06.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson.  Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen..

21x pro Geschäftskunde/Privatperson: 10% Rabatt. Gültig nur auf sofort verfügbare Artikel der Marke Wiha (Lieferstatus grün). Gültig bis 31.05.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen. Aktion gültig solange Vorrat reicht. Für PRO Mitglieder gilt abweichend: 15% Rabatt auf Artikel der Marke Wiha.

5 Gratiszugabe Einhell 4511627 Aktion SEALED PXC Plus A1 X-Change Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 101,14 € brutto (84,99 € netto): 1x pro Geschäftskunde bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Einhell Professional Aktionsprodukts. Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de, jedoch nur solange der Vorrat. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Teilnahmebedingungen
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
  • Widerruf einreichen

  • Verträge kündigen

Produktvergleich
Merkliste