Ein dunkelblauer Banner zeigt „Conrad PRO“ mit einem gelben Pfeil nach rechts. Linkt zum Service Conrad PRO
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
    Markenlogo von ACE mit einer grauen Umrandung. Linkt zum ACE Markenshop
    Markenlogo von UHU mit einer grauen Umrandung. Linkt zum UHU Markenshop
    Markenlogo von LEGO Educationmit einer grauen Umrandung. Linkt zum LEGO Education Markenshop
    Markenlogo von Phoenix Contact mit einer grauen Umrandung. Link zum Phoenix Contact Markenshop
    Markenlogo von Schneider Electric mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Schneider Electric Markenshop
    Markenlogo von Bosch mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Bosch Markenshop
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
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Ratgeber

Heißklebepistolen – Die praktischen Helfer beim Kleben und Montieren

In der Produktion, bei der Montage, Wartung oder der Reparatur gibt es immer wieder Fälle, in denen Komponenten professionell miteinander verklebt werden müssen. Aber auch im privaten Umfeld müssen öfter Gegenstände geklebt werden. 

Wenn es sich dabei z.B. um Holzteile handelt, ist der Griff zum Weißleim oder Holzkleber die beste Wahl. Allerdings muss die Reparaturstelle nach dem Verkleben fixiert werden. Zudem dauert es dann noch einige Stunden bis der Kleber ausgehärtet ist. 

Oft müssen aber auch unterschiedliche Werkstoffe miteinander verklebt werden, die zum Teil gegensätzliche Eigenschaften aufweisen. Oder es ist aus Zeitgründen einfach nicht möglich, die Klebeverbindung stundenlang aushärten zu lassen. 

In solchen Fällen haben sich Heißklebepistolen als ideale Problemlöser bewährt. Aber auch im Werkunterricht in Schulen wird immer wieder gerne mit Heißklebepistolen und Heißkleber gearbeitet. 

Allerdings gibt es beim Einsatz einige wichtige Punkte zu beachten, die wir Ihnen gerne aufzeigen möchten. 

Eine Person benutzt eine grüne Klebepistole, um eine Holzleiste am Boden zu befestigen. Die Leiste wird entlang der Unterseite einer Wand und eines Fensterrahmens angebracht. Die Person kniet und hält die Holzleiste mit den Händen an Ort und Stelle. Die Klebepistole ist auf das Holz gerichtet, um Kleber auf die Rückseite der Leiste aufzutragen.
  • Was sind Heißklebepistolen?

  • Welche Arten von Heißklebepistolen gibt es?

  • Wie funktionieren Heißklebepistolen?

  • Was sind Niedrigtemperatur-Klebepistolen?

  • Wann werden Heißklebepistolen eingesetzt?

  • Wie werden Heißklebepistolen angewendet?

  • Was ist bei der Auswahl von Heißklebepistolen zu beachten?

  • Häufige Fragen zu Heißklebepistolen



Was sind Heißklebepistolen?

Im Bild benutzt eine Person eine blaue Klebepistole, um Heißkleber auf ein Bündel grünen Mooses aufzutragen. Die Hand der Person, die die Klebepistole hält, ist sichtbar, und ihre andere Hand hält das Moosbündel nahe der Düse der Pistole. Die Klebepistole ist blau und hat den Markennamen „STEINEL" aufgedruckt. Sie wird in der rechten Hand einer Person gehalten, und der Abzug wird betätigt. Im Hintergrund befindet sich ein grüner Topf, gefüllt mit Blumen und Grünzeug, zusammen mit einem kleinen gelben Vogel, der am Rand des Topfes befestigt ist.

Heißklebepistolen werden auch Schmelzklebepistolen oder Klebepistolen genannt. Diese praktischen Helfer sind in Werkstätten, Hobbykellern und auch Haushalten kaum noch wegzudenken. Denn ohne großen Aufwand lassen sich stark belastbare Verbindungen herstellen. 

Dazu wird ein synthetischer Schmelzklebstoff in Patronenform in der Klebepistole so lange erhitzt, bis er als dickflüssiger Heißkleber vorne aus der Düse austritt. Der Kleber wird dann auf die Klebefläche aufgetragen und anschließend die zu verklebenden Teile zusammengefügt. Nach wenigen Minuten ist der Heißkleber auf Zimmertemperatur abgekühlt. Die verklebten Teile sind nun mit einer zähelastischen Klebenaht fest miteinander verbunden. 

Aufgrund dieser Klebetechnik können auch schwer kombinierbare Werkstoffe wie z.B. Holz, Glas, Metall, Kunststoff oder Stein problemlos miteinander verklebt werden. Sogar natürliche Materialien wie z.B. Tannenzapfen, Zweige oder Schilf können geklebt werden.



Welche Arten von Heißklebepistolen gibt es?

Heißklebepistolen gibt es in einer großen Modellvielfalt. Der Aufbau und die Funktionen sind allerdings bei allen recht ähnlich.

Heißklebepistolen für Privatanwender

Das Foto zeigt eine schwarze Klebepistole vor einem weißen Hintergrund. Die Klebepistole hat eine orangefarbene Düse vorne und einen orangefarbenen Abzug. Ein silberner Drahtständer ist an der Seite angebracht. Ein transparenter Klebestift ragt aus der Rückseite der Pistole. Der Griff der Pistole hat eine strukturierte Grifffläche, und ein schwarzes Stromkabel führt von der Basis weg.

Wer nur hin und wieder etwas kleben muss, kann getrost auf eine preiswerte Klebepistole setzen. Diese Pistolen haben durch die geringere Heizleistung eine etwas längere Aufheizzeit und einen geringeren Klebstoffdurchsatz. Im privaten Einsatz spielt das aber keine große Rolle. 

Wichtig ist in jedem Fall ein gut funktionierender Aufstellbügel, damit die Heißklebepistole in den Klebepausen vernünftig abgestellt werden kann. Da die Klebedüse während des Aufheizens sehr heiß wird, ist es wichtig, dass sie weder mit Körperteilen, der Tischplatte oder anderen Gegenständen in Kontakt kommt.


Glue Pens, Heißklebestifte

Das Bild zeigt einen blauen und grauen Bosch Klebestift in einem leichten Winkel auf einem weißen Hintergrund. Der Stift hat einen zylindrischen, blauen Körper, auf dem das Bosch-Logo und das Wort „Gluey“ gedruckt sind. Der untere Teil des Stiftes ist grau mit einem strukturierten Griff. An der Seite ist ein roter Auslösemechanismus sichtbar.

Glue Pens, auch Heißklebestifte genannt, unterscheiden sich von herkömmlichen Heißklebepistolen durch ihre Form. 

Außerdem sind sie etwas leichter und damit handlicher. Heißklebestifte kommen bevorzugt beim Kleben kleinerer Teile zum Einsatz, da sie vorzugsweise mit einer sehr feinen Klebedüse ausgestattet sind. 

Allerdings ist ihre Klebeleistung häufig etwas geringer als die von Heißklebepistolen. Die Stromversorgung erfolgt in den meisten Fällen per Akku.


Industrielle Heißklebepistolen

Das Bild zeigt eine graue und schwarze Steinel-Heißklebepistole, aus deren Düse ein weißer Klebestift ragt. Die Pistole ist leicht nach rechts geneigt und hat ein ergonomisches Design mit einem großen Abzug und einem Ständer, der sich um den Griff wickelt. Der Markenname „STEINEL“ ist in Weiß auf die Seite der Pistole gedruckt. In der Nähe der Basis des Griffs ist eine kleine grüne Kontrollleuchte sichtbar.

Diese Heißklebepistolen kommen beispielsweise in der Elektro-, Möbel- und Automobilindustrie, sowie bei der Verpackungsherstellung zum Einsatz. 

Die Profigeräte verfügen über leistungsstarke Heizelemente mit Temperaturregelung und haben somit sehr kurze Aufheizzeiten. Zudem können zum Teil auch die Düsen gewechselt werden. Damit ist je nach Zweck die Verwendung unterschiedlicher Kleber möglich. 

Spezielle pneumatische Schmelzklebepistolen sind nicht auf die Verwendung von Klebestiften begrenzt, sondern können den Schmelzklebstoff in Tanks auch in Form von Blöcken oder Granulaten aufnehmen. Mit diesen Spezialpistolen können bei Bedarf auch große Flächen verklebt werden.



Wie funktionieren Heißklebepistolen?

Der lösungsmittelfreie Kleber (4) wird als länglicher Zylinder bzw. Klebstoffpatrone oder Klebestick hinten in die Heißklebepistole eingeführt. Je nach Ausführung der Klebepistole sind Klebesticks mit 7 mm oder 11 mm Durchmesser erforderlich. 

Über einen Abzugshebel (7) wird ein automatischer Vorschub (3) betätigt, der den Klebstoffzylinder nach vorne in die Heizkammer (2) presst. In der Heizkammer wird der Heißkleber verflüssigt und tritt vorne aus der Düse (1) aus. 

Die Menge des austretenden Klebers wird durch die Leistung der Heizkammer und den Kraftaufwand beim Vorschub des Klebesticks bestimmt. Für eine schnelle Aufheizung haben einige Klebepistolen eine zusätzliche Heizung (8) eingebaut. 

Eine Regelelektronik (5) sorgt bei manchen Exemplaren für die korrekte Einhaltung der Schmelztemperatur. Die Stromversorgung (6) für die Heizung erfolgt entweder über eine Netzanschlussleitung mit 230 V oder schnurlos per Akku.

Das Bild ist eine Schnittbild-Illustration einer blau-schwarzen Steinel-Klebepistole mit nummerierten Beschriftungen, die auf verschiedene Teile zeigen. Der Hintergrund hat einen blauen Farbverlauf.  Es gibt acht nummerierte Teile: 1) die Düse, 2) die Heizkammer, 3) der Schubmechanismus, 4) der lösungsmittelfreie Kleber, 5) die interne Elektronik, 6) die Stromversorgung, 7) der Abzug und 8) das Heizelement.

Funktionsweise von Klebestiften

Mittlerweile werden für kleine und feine Klebearbeiten sogenannte Akku-Heißklebestifte immer beliebter. Die Heißklebestifte funktionieren nach dem gleichen Prinzip wie die Klebepistolen, haben aber eine etwas unterschiedliche Mechanik für den Klebstoffvorschub. Im Gegensatz zu herkömmlichen Klebepistolen, bei denen man den Vorschub des Klebestifts manuell durch Betätigen eines Hebels steuert, nutzen Klebestifte oft ein internes Vorschubsystem, das einen gleichmäßigeren Klebstofffluss ermöglicht. Zudem haben die Stifte ein handliches Format, wodurch sie ähnlich wie ein Stift geführt werden können, was besonders bei detaillierten Arbeiten von Vorteil ist.

Bei manchen Geräten sind Klebstoffkammern vorhanden, in die lediglich 2 cm lange Klebepatronen eingelegt werden. Die Stromversorgung erfolgt über integrierte Akkus, wodurch abseits von Netzsteckdosen kabellos gearbeitet werden kann.

Produktaufnahme eines kabellosen Bosch GluePen, der in einer menschlichen Hand gehalten wird. Der Klebestift ist dunkelgrün mit einer schwarzen Spitze, einem roten Abzug und einer rot-grünen Betriebsanzeige.


Was sind Niedrigtemperatur-Klebepistolen?

Das Bild zeigt eine rote und schwarze Einhell Akku-Klebepistole. Die Klebepistole ist leicht nach links geneigt, wobei die Düse auf den Betrachter gerichtet ist. Der Körper der Klebepistole ist hauptsächlich rot, mit schwarzen Akzenten um die Düse, den Griff und den Bereich über dem Abzug. Das Einhell-Logo ist an der Seite sichtbar. Der Griff hat eine strukturierte schwarze Grifffläche und ein silberner Metallständer ist am Körper der Klebepistole befestigt.

Bei herkömmlichen Heißklebepistolen liegt die maximale Schmelztemperatur zwischen 150°C und über 200°C. Ein Verkleben von temperaturempfindlichen Werkstoffen wie Styropor® oder Weich-PVC ist somit problematisch. Durch die hohe Temperatur wird der zu verklebende Werkstoff leicht angegriffen.

Aber auch im Werkunterricht in der Schule ist es problematisch, wenn Kinder und Jugendliche mit sehr heißem Kleber arbeiten sollen. 

Aus diesem Grund wurden Niedertemperatur- bzw. Niedrigtemperatur-Klebepistolen entwickelt, die mit einer Schmelztemperatur ab 90 Grad Celsius arbeiten. Somit lassen sich auch temperaturempfindliche Materialien leicht verkleben und die Verbrennungsgefahr ist auch nicht ganz so groß. 

Allerdings muss drauf geachtet werden, dass die Klebesticks ebenfalls für Niedrigtemperatur und nicht für hohe Temperaturen ausgelegt sind.



Wann werden Heißklebepistolen eingesetzt?

Auch wenn mit Heißkleber die verschiedensten Materialien problemlos miteinander verbunden werden können, ist der Heißkleber trotzdem nicht für alle Klebeaufgaben geeignet. 

Falls Bruchstücke z.B. aus Holz oder Porzellan wieder miteinander verklebt werden müssen, sind dünnflüssige Klebstoffe oftmals besser geeignet. Besonders dann, wenn die Bruchstücke an den Trennstellen fugenlos zusammenpassen. 

Wenn die zu verklebenden Teile aber nicht nahtlos zusammenpassen, ist Heißkleber die bessere Wahl. Denn die Zwischenräume an der Klebestelle können mit Klebestoffbrücken wunderbar ausgefüllt werden. Der Auftrag kann punkt- oder auch raupenförmig erfolgen. 

Je nach verwendetem Heißklebestick kann die Klebefuge zähelastisch oder fest ausfallen. Um die Klebestelle optisch unauffällig zu gestalten, gibt es die Klebesticks in unterschiedlichen Farben oder auch in transparenter Ausführung.

Eine Person hält eine graue Dremel Heißklebepistole mit blauen Akzenten in der rechten Hand, um ein Stück einer kaputten blauen Tasse zu kleben. Links daneben liegt ein blau-weiß kariertes Geschirrtuch, und im Hintergrund steht eine intakte dunkelgrüne Tasse.

Unser Praxistipp: Transparente Klebestelle

Für Bastelarbeiten und im Modellbau eignen sich am besten transparente Klebesticks. Die Klebestellen sind dann im ausgehärteten Zustand fast nicht sichtbar. Extrem hart klebender Klebstoff hingegen bleibt nach dem Abkühlen meist milchig.



Wie werden Heißklebepistolen angewendet?

Das Bild zeigt eine graue Dremel-Klebepistole, die am oberen Rand des Bildes platziert ist, vor einem weißen Hintergrund. Die Klebepistole hat blaue Akzente und ein schwarzes Kabel, das von ihrer Basis ausgeht. Unterhalb der Klebepistole, in einer Reihe angeordnet, liegen verschiedene farbige Klebestifte. Die sichtbaren Farben sind Weiß, Pink, Türkis, Gelb, Lila, Rot und Schwarz.

Damit der Heißkleber eine feste Verbindung mit der Oberfläche des Werkstückes eingehen kann, muss diese sauber, staub- und fettfrei sein. 

Nachdem der Heißkleber einseitig aufgetragen wurde, werden die zu verklebenden Teile unverzüglich zusammengefügt. Der Klebstoff muss dazu noch richtig heiß sein! 

Werkstücke mit einer hohen Temperaturleitfähigkeit sollten vorgewärmt werden, damit der Klebstoff vor dem Zusammenfügen nicht zu schnell auskühlt. 

Bei Bedarf kann noch Heißkleber in offene Spalten oder Ritzen eingebracht werden, wenn diese nach der Verklebung von außen noch zugänglich sind. 

Nach dem Abkühlen des Klebstoffes ist er ausgehärtet und die Klebestelle kann belastet werden.



Was ist bei der Auswahl von Heißklebepistolen zu beachten?

Um die für Ihre Einsatzzwecke beste Klebepistole zu finden, sollten Sie folgende Punkte beachten:

Aufheizzeit

Geräte mit einer kurzen Aufheizzeit werden im professionellen Einsatz benötigt. Für Bastelarbeiten reicht meist eine Aufheizzeit zwischen 2 bis 8 Minuten. Ein automatischer Hitzeschutz verhindert Überhitzung und damit Defekte am Gerät. Zudem sorgt er für mehr Sicherheit bei der Arbeit, da er das Gerät nach einer bestimmten Zeit abschaltet.

Klebesticks

Für kleinere Reparaturen oder Klebearbeiten eignen sich Heißklebepistolen-Sets, bei denen die beiliegenden Klebesticks einen Durchmesser von 7 Millimetern aufweisen. Bei Heißklebepistolen für das Heimwerken oder den gewerblichen Einsatz sollten die Klebesticks 11 mm Durchmesser aufweisen. Wichtig ist, dass die Schmelztemperatur der Heißklebesticks zur Schmelztemperatur der Pistole passt. Achten Sie darauf, Klebesticks passend zum Material zu wählen.

Aufschmelztemperatur

Je höher die Aufschmelztemperatur, umso schneller ist der Heißkleber flüssig. Die beste Leistung erreichen Geräte mit Temperaturen zwischen 200 und 220 Grad. Heißklebe-Pistolen mit einer niedrigen Aufschmelztemperatur eignen sich zum Verkleben hitzeempfindlicher Materialien wie Styropor. Niedrigtemperatur-Klebepistolen können in der Schule zum Basteln oder für das Dekorieren mithilfe farbiger oder glitzernder Klebesticks verwendet werden. Einige Geräte bieten eine regulierbare Temperatur, um für verschiedene Materialien die optimale Hitze einzustellen.

Klebeleistung

Die Klebeleistung bzw. Förderleistung gibt an, wie viel Heißkleber die Heizspirale innerhalb einer Minute verflüssigt. Im Heimwerkerbereich sind 10 bis 16 Gramm pro Minute sinnvoll. Für punktuelle Klebearbeiten ist ein Gerät, das 2 bis 3 Gramm pro Minute abgeben kann, vollkommen ausreichend.

Energieversorgung

Klebepistolen mit Stromkabel können längere Zeit ohne Pause genutzt werden, benötigen jedoch einen Stromanschluss. Akku-Klebepistolen sind flexibler, haben aber häufig eine begrenzte Laufzeit und eine niedrigere Aufschmelztemperatur. Eine automatische Abschaltung spart Energie und sorgt für mehr Sicherheit. Einige Mini-Heißklebepistolen können zudem mit einem handelsüblichen Micro-USB-Ladegerät schnell wieder nachgeladen werden.

Zubehör und Ausstattung

Praktisch an Akkugeräten ist eine LED-Batterieanzeige, die jederzeit den Ladestatus anzeigt. Auch ein USB-Anschluss erspart ein zusätzliches Ladegerät und sorgt für Flexibilität beim Aufladen. Für eine sichere Ablage in Arbeitspausen und als Ladestation für kabellose Pistolen dient eine Dockingstation. Darüber hinaus lässt sich die Heißklebepistole in einem Koffer sicher verstauen, wenn sie nicht in Gebrauch ist. Ein Anti-Tropf-System verhindert unerwünschten Kleberaustritt, während auswechselbare Düsen den Klebstoffauftrag für verschiedene Zwecke ermöglichen.



Häufig gestellte Fragen zu Heißklebepistolen

Welche Materialien können mit einer Heißklebepistole geklebt werden?

Es gibt kaum Materialien, die nicht mit einem Heißkleber verbunden werden können, sofern der Haftgrund hitzebeständig ist. Gute Ergebnisse werden in der Regel beim Kleben von Styropor, Ton, Keramik, Holz, Textilien und Kunststoffen erzielt. Vor der Anwendung sollten die Klebestellen sorgfältig gereinigt und gegebenenfalls etwas angeraut oder abgeschliffen werden.

Was kostet eine Heißklebepistole?

Die günstigsten Geräte werden bereits für Beträge im einstelligen Bereich angeboten. Diese sind meist ausreichend für die gelegentliche Nutzung oder einfache Bastelarbeiten. Im Modellbau und im Heimwerkerbereich liefern Testberichten nach Geräte zu Preisen zwischen 30 bis 60 Euro sehr gute Leistungen. Bei Profigeräten reicht die Preisspanne bis an mehrere Hundert Euro heran.

Gibt es Alternativen zu Heißklebepistolen?

Heißklebepistolen haben den Vorteil, dass mit den Klebestiften vielfältige Materialien unkompliziert verklebt werden können. Eine wirkliche Alternative hierfür gibt es nicht, sondern es werden stattdessen verschiedene Klebstoffe und Leime benötigt, die manuell auf die Klebestellen aufgetragen werden müssen.

%seoprefootercolumns%
Der Conrad Newsletter
Jetzt anmelden und exklusive Aktionen, aktuelle News und Angebote immer zuerst erhalten.
Jetzt anmelden
  • Filialen

  • Versandkostenfrei ab 100,00 € zzgl. MwSt.
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
  • Conrad PRO
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
1 20% Rabatt auf ausgewählte Produkte der Marken Philips und Sygonix, 10% Rabatt auf das komplette Sortiment der Marke Bosch Home Comfort - außer Artikelnummer: 2885941 and 3730522. Gültig bis 07.06.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson.  Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen..

5 Gratiszugabe Einhell 4511627 Aktion SEALED PXC Plus A1 X-Change Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 101,14 € brutto (84,99 € netto): 1x pro Geschäftskunde bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Einhell Professional Aktionsprodukts. Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de, jedoch nur solange der Vorrat. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Teilnahmebedingungen
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
  • Widerruf einreichen

  • Verträge kündigen

Produktvergleich
Merkliste