Direktlink
  • Conrad
  • Mein Konto

    Anmelden / Registrieren

  • Einkaufswagen

  • Gratis Akku oder Starter Kit von Einhell sichern! Gratis Akku oder Starter Kit von Einhell sichern!
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
    Ein dunkelblauer Banner zeigt „Conrad PRO“ mit einem gelben Pfeil nach rechts. Linkt zum Service Conrad PRO
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
    Markenlogo von Phoenix Contact mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Phoenix Contact Markenshop
    Markenlogo von FESTO mit einer grauen Umrandung. Linkt zum FESTO Markenshop
    Markenlogo von Schneider Electric mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Schneider Electric Markenshop
    Markenlogo von UHU mit einer grauen Umrandung. Link zum UHU Markenshop
    Markenlogo von Fluke mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Fluke Markenshop
    Markenlogo von Ledlenser mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Ledlenser Markenshop
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
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Ratgeber

Kupferlackdraht – Das unverzichtbare Material der Elektrotechnik

Kupfer, das rote Metall, ist seit Jahrtausenden ein Synonym für Leitfähigkeit. Seine herausragenden elektrischen Eigenschaften machen es zum bevorzugten Material in der Elektrotechnik. Doch was zeichnet den Kupferlackdraht, eine spezielle Form des Kupferdrahts, besonders aus?

Seine hohe elektrische Leitfähigkeit in Kombination mit einem minimalen elektrischen Widerstand macht Kupfer zum idealen Leiter für elektrische Ströme. Dadurch können dünnere Drähte verwendet werden, was zu einer erheblichen Gewichtsreduktion und Platzersparnis in elektronischen Geräten führt. Gleichzeitig wird die Wärmeentwicklung minimiert, was die Zuverlässigkeit und Lebensdauer elektrischer Komponenten erhöht.

In diesem Ratgeber erfahren Sie alles Wissenswerte über Kupferlackdrähte: Von den grundlegenden Eigenschaften über die vielfältigen Anwendungsbereiche bis hin zu praktischen Tipps für die Verarbeitung.

Wir beleuchten die Unterschiede zwischen lackisoliertem Kupferdraht und Kupferlackdraht und geben Ihnen detaillierte Anleitungen für das Löten. Zudem beantworten wir häufig gestellte Fragen, die Sie bei der Auswahl und Verwendung von Kupferlackdrähten beschäftigen könnten.

Technikerin lötet an einer Platine
  • Was ist Kupferlackdraht?

  • Welche Vorteile hat Kupferlackdraht?

  • Wie wird Kupferlackdraht angewendet?

  • Wie unterscheiden sich lackisolierter Kupferdraht und Kupferlackdraht?

  • Tipps zur Verwendung

  • Wie lötet man Kupferlackdraht?

  • FAQ – Häufig gestellte Fragen zum Kupferlackdraht



Was ist Kupferlackdraht?

Wie erwähnt ist Kupferlackdraht ist ein Wickeldraht aus Kupfer, überzogen mit einer isolierenden Lackschicht. Diese Lackschicht verhindert den elektrischen Kontakt mit anderen Leitern. So ist es möglich, mehrere Wicklungen dicht nebeneinander zu platzieren, ohne dass es zu Kurzschlüssen kommt. Das ist besonders wichtig in Spulen, Transformatoren, Elektromotoren und anderen elektromagnetischen Anwendungen. Der Spulendraht wird häufig in der Elektronik und Elektrotechnik verwendet, überwiegend zum Erzeugen von Magnetfeldern oder zur Übertragung elektrischer Signale.



Welche Vorteile hat Kupferlackdraht?

Kupferlackdraht als Meterware

Kupfer verfügt über eine sehr hohe elektrische Leitfähigkeit und leitet Strom sehr effizient.

Dies ist besonders wichtig in Anwendungen, bei denen geringe Verluste und hohe Effizienz erforderlich sind.

Die Lackschicht isoliert den Draht elektrisch und ist oft hitzebeständig. Damit eignet sich Kupferlackdraht auch für die Konstruktion von Spulen, die sich aufgrund hoher Ströme stark erwärmen können.

Außerdem schützt die Lackschicht das Kupfer vor Oxidation und anderen Formen der Korrosion.

Das verlängert die Lebensdauer des Drahtes und verbessert die Zuverlässigkeit in feuchten oder korrosiven Umgebungen. Nicht zuletzt lässt sich Kupferlackdraht sehr gut formen und bearbeiten, für Lötverbindungen beispielsweise.



Wie wird Kupferlackdraht angewendet?

Kupferlackdraht findet in vielen Bereichen der Elektronik und Elektrotechnik Anwendung, insbesondere dort, wo kompakte und effiziente Wicklungen oder Spulen gefragt sind. So wird Kupferlackdraht in Transformatoren für Primär- und Sekundärwicklungen verwendet, in Elektromotoren zur Herstellung der Wicklungen im Rotor und Stator. Diese Wicklungen erzeugen das Magnetfeld, das für den Betrieb des Motors notwendig ist.

Lautsprecher enthalten im Allgemeinen Schwingspulen aus Kupferlackdraht. Sie befinden sich einem Magnetfeld, sind mit der Membran verbunden und erzeugen den Schall. In elektrischen oder elektronischen Schaltungen dienen Spulen aus diesem Draht als Induktivitäten, zum Beispiel in Filtern, Frequenzweichen und Schwingkreisen. Relais und ähnliche Geräte enthalten Spulen aus Kupferlackdraht, um ein Magnetfeld zu erzeugen, das Schalter betätigt oder mechanische Bewegungen auslöst. Generatoren und Dynamos basieren auf Wicklungen aus diesem Kupferdraht und ermöglichen damit die Umwandlung von mechanischer in elektrische Energie. Enthalten sind diese Spulen auch in vielen Arten von Netzteilen zur Transformation von Spannung auf das gewünschte Niveau. Kupferlackdraht wird ebenso in Mikrofonspulen verwendet. Hier wandeln sie Schallwellen in elektrische Signale um.



Wie unterscheiden sich lackisolierter Kupferdraht und Kupferlackdraht?

Die Begriffe „lackisolierter Kupferdraht“ und „Kupferlackdraht“ beziehen sich im Grunde auf dasselbe Material. Die Begriffe werden oft synonym verwendet. Beide beschreiben einen Kupferdraht, der mit einer isolierenden Lackschicht überzogen ist. Diese Schicht dient der elektrischen Isolation, sodass die Drahtwindungen in Spulen, Motoren, Transformatoren und anderen Anwendungen dicht nebeneinandergelegt werden können, ohne dass es zu Kurzschlüssen kommt.



Tipps zur Verwendung

Vorsichtiges Abisolieren

Um Verbindungen mit Kupferlackdraht herzustellen, ist zunächst die Lackschicht zu entfernen.
Dies kann durch leichtes Abschaben mit einem Messer, einem Schleifpapier oder durch Erhitzen mit einem Lötkolben erfolgen.
Wichtig: Der Draht darf während der Lackentfernung nicht beschädigt werden.

Löten des Drahtes

Nachdem der Lack entfernt wurde, lässt sich Kupferlackdraht sich leicht löten. Zu verwenden ist ein Lötkolben mit einer geeigneten Temperatur, normalerweise zwischen 300 und 400 Grad Celsius. Der Draht muss gut mit dem Lot benetzt sein, nur dann ist eine stabile elektrische Verbindung zu gewährleisten. Auf die einzelnen Arbeitsschritte gehen wir am Ende dieses Ratgebers ein.

Vermeidung von Überhitzung

Beim Arbeiten mit Kupferlackdraht sollte der Draht nicht überhitzt werden.
Eine zu hohe Temperatur kann die Isolierung beschädigen oder den Draht selbst schwächen, was zu Kurzschlüssen oder einem Funktionsausfall der elektrischen Schaltung führen kann.

Verwenden von Wickeltechniken

Bei der Herstellung von Spulen oder Wicklungen ist es hilfreich, Wickeltechniken zu verwenden, bei denen die Drähte dicht und gleichmäßig liegen. Als Hilfe gibt es spezielle Wickelmaschinen oder -vorrichtungen.

Isolierung bei Verbindungen

Nachdem die Verbindungen hergestellt wurde, ist der freiliegende Draht erneut zu isolieren, ansonsten drohen Kurzschlüsse. Geeignete Hilfsmittel sind Schrumpfschläuche, Isolierband oder spezielle Isolierlacke.

Sicherstellen der richtigen Drahtdicke

Die Drahtdicke ist entsprechend der Stromstärke und den Anforderungen des Projekts auszuwählen. Ein zu dünner Draht könnte überhitzen, während ein zu dicker Draht möglicherweise schwer zu handhaben ist.

Mechanische Stabilität sicherstellen

Kupferlackdraht ist flexibel, aber er kann auch brechen, wenn er zu stark gebogen oder gezogen wird. Zu vermeiden sind übermäßige mechanische Belastung und eine gute Fixierung des Drahts.

Verwendung geeigneter Werkzeuge

Dazu gehören in erster Linie
präzise Abisolierzangen und kleine Lötkolben.
Diese Werkzeuge minimieren das Risiko einer Beschädigung des Drahts.

Lagerung und Schutz

Kupferlackdraht sollte in einer trockenen,
kühlen Umgebung in geschlossenen Behältern
gelagert und vor mechanischen Beschädigungen geschützt werden.



Wie lötet man Kupferlackdraht?

Das Löten von Kupferlackdraht erfordert einige spezifische Schritte. Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Löten von Kupferlackdraht:

Materialien und Werkzeuge

  • Kupferlackdraht

  • Lötkolben (idealerweise mit einstellbarer Temperatur)

  • Lötzinn

  • Abisolierwerkzeug (optional)

  • Feinmechanikmesser oder Schleifpapier (optional)

  • Flussmittel (optional, abhängig vom verwendeten Lötzinn)


Schritt 1: Entfernen des Lacks

Vor dem Löten ist der Kupferkern freizulegen, also der Lack von den Enden des Drahtes zu entfernen. Sie können den Lack vorsichtig mit einem scharfen Messer, einer Klinge oder Schleifpapier abkratzen. Achten Sie darauf, den Draht nicht zu beschädigen. Ein weiterer gängiger Ansatz ist die Lackentfernung durch Hitze. Dazu erhitzen Sie den Draht mit dem Lötkolben, bis der Lack schmilzt oder verbrennt. Einige Lötzinnsorten enthalten Flussmittel, das den Lack während des Lötens auflöst.


Schritt 2: Vorverzinnen des Drahtes

Nachdem der Lack entfernt ist, können Sie den Draht vorverzinnen: Stellen Sie den Lötkolben auf eine Temperatur zwischen 300 und 400 Grad Celsius ein. Halten Sie dann den Kupferlackdraht an die Spitze des Lötkolbens und fügen Lötzinn hinzu. Das Lot sollte auf dem freigelegten Kupfer haften und eine glänzende Schicht bilden.


Schritt 3: Löten

Nachdem der Draht vorverzinnt ist, können sie ihn mit einem anderen Draht oder einer Lötstelle verbinden. Halten Sie dabei den vorverzinnten Draht und das zu lötende Teil zusammen und erhitzen die Lötstelle. Bei Bedarf ist weiteres Lötzinn hinzuzugeben, bis es sich gleichmäßig verteilt und eine feste Verbindung bildet. Entfernen Sie den Lötkolben und lassen das Lot abkühlen.


Schritt 4: Prüfung

Prüfen Sie die Verbindung auf mechanische Stabilität und elektrische Leitfähigkeit. Die Lötstelle sollte fest und glänzend sein, ohne kalte Lötstellen – diese sehen matt und körnig aus.


Zusätzliche Tipps

Wenn das Lötzinn nicht gut fließt, können Sie Flussmittel verwenden. Achten Sie außerdem darauf, dass die Arbeitsumgebung gut belüftet ist, insbesondere beim Entfernen des Lacks durch Hitze, da hierbei Dämpfe entstehen können.



FAQ – Häufig gestellte Fragen zum Kupferlackdraht

Welchen Durchmesser sollte ein Kupferlackdraht haben?

Der Durchmesser eines Kupferlackdrahts, auch als Drahtstärke oder AWG (American Wire Gauge) bezeichnet, hängt stark von der spezifischen Anwendung ab, für die der Draht verwendet wird.

Stromstärke: Ein größerer Durchmesser kann mehr Strom führen, ohne dass der Draht überhitzt. Für Anwendungen mit höheren Stromstärken sollten Sie daher einen dickeren Draht verwenden.
Wicklungsdichte: Wenn Sie viele Windungen in einer Spule unterbringen müssen, könnte ein dünnerer Draht erforderlich sein, um genügend Windungen auf kleinem Raum zu ermöglichen.
Mechanische Festigkeit: Ein dickerer Draht ist mechanisch robuster und weniger anfällig für Brüche, aber er ist auch weniger flexibel.
Elektrische Leistung: Der Widerstand des Drahtes nimmt mit abnehmendem Durchmesser zu, was zu höheren Verlusten führen kann. Für Anwendungen, bei denen geringe Verluste entscheidend sind, sollten Sie einen Draht mit einem größeren Durchmesser wählen.
Frequenz der Anwendung: In hochfrequenten Anwendungen wie Hochfrequenzspulen kann der sogenannte Skin-Effekt dazu führen, dass der Strom nur durch den äußeren Bereich des Drahtes fließt, wodurch dünnere Drähte vorteilhafter sein können.

Hier sind einige typische Drahtdurchmesser und ihre Anwendungen:

  • Dünnere Drähte (AWG 30-40, ca. 0,25-0,1 mm): Verwendet in Mikroelektronik, kleinen Transformatoren, Sensoren und feinen Spulen.

  • Mittlere Drähte (AWG 20-29, ca. 0,8-0,3 mm): Geeignet für normale Elektromotoren, Lautsprecher, mittlere Transformatoren und allgemeine Elektronikanwendungen.

  • Dicke Drähte (AWG 10-19, ca. 2,6-0,9 mm): Verwendet in leistungsstarken Elektromotoren, großen Transformatoren, Hochstromanwendungen und Netzteilen.


Ist Kupferlackdraht isoliert?

Ja, Kupferlackdraht ist isoliert. Die Isolierung besteht aus einer dünnen Schicht Lack oder einem ähnlichen Material, das den Kupferdraht umhüllt. Diese Lackschicht verhindert, dass elektrische Ströme zwischen den Wicklungen des Drahtes oder zu anderen leitenden Materialien fließen, wodurch Kurzschlüsse vermieden werden. Die Isolierung durch den Lack macht den Kupferlackdraht besonders nützlich für Anwendungen, bei denen der Draht in engen Windungen oder Wicklungen verwendet wird, wie zum Beispiel in Transformatoren, Elektromotoren und Spulen. Die Lackschicht bietet eine ausreichende Isolation für die meisten elektrischen Anwendungen, ohne dass eine zusätzliche Ummantelung erforderlich ist.

Der Conrad Newsletter
Jetzt anmelden und exklusive Aktionen, aktuelle News und Angebote immer zuerst erhalten.
Jetzt anmelden
  • Filialen

  • Versandkostenfrei ab 119,00 € (netto 100,00 €)
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
  • Conrad PRO
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
1 Rabatte nur gültig auf sofort verfügbare Artikel (Lieferstatus grün): 20% Rabatt auf ausgewählte Artikel der Marke Reolink, 15% Rabatt auf ausgewählte Artikel der Marke Sygonix und 10% Rabatt auf Artikel der Marke Abus. Gültig bis 26.04.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson.  Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen.

2Gratiszugabe 2250929 Einhell PXC Starter Kit 18V 2,5Ah Power X-Change: 1x pro Geschäftskunde/Privatperson bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Einhell Aktionsprodukts. Gültig bis 27.04.2026 auf conrad.de . Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

Gratiszugabe 2250926 Einhell PXC Plus 18V 3,0 Ah ab einem Mindestwarenwert (ohne Marketplace Artikel/Artikel von Drittanbietern): 59,-€ inkl. MwSt. (Wert der behaltenen Ware nach einer etwaigen Rückgabe). Gültig bis 27.04.2026 auf conrad.de . Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson und nur solange Vorrat reicht.
Teilnahmebedingungen

5 Gratiszugabe Einhell 4511627 Aktion SEALED PXC Plus A1 X-Change Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 149,99 € brutto (126,04 € netto): 1x pro Geschäftskunde bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Einhell Professional Aktionsprodukts. Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de, jedoch nur solange der Vorrat. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Teilnahmebedingungen
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
  • Verträge kündigen

Produktvergleich
Merkliste